昇降圧LEDドライバ
カテゴリー内の製品
関連資料

ビデオ
. 2025年03月24日
01:07Analog Devices - Powering the Future

ビデオ
. 2024年08月30日
02:11Robust Power Management Solutions from Analog Devices

Analog Dialogue
.2022年06月01日
車載LEDドライバの電力変換トポロジ、用途に応じた最適な選択を行うには?

Analog Dialogue
.2022年02月01日
IBISモデルの開発方法【Part 3】実測データを基に品質レベル3のIBISモデルを作成する
Technical Articles
.2019年11月01日
2MHzモノリシック昇降圧DC/DCコンバータとLEDドライバによりPCBのスペース上の制約に伴う問題を解消
設計ツール
.2017年11月17日
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
設計ツール
.2017年11月17日
LTspice®

ビデオ
. 2017年09月18日
2Aの同期スイッチを内蔵した低EMIのLEDドライバ

ビデオ
. 2017年09月18日
06:03Low EMI LED Driver with Synchronous Internal 2A Switches

ビデオ
. 2017年09月18日
60V、8スイッチ・マトリックスLED調光器
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
関連ツール
LTspice®
LTspice®
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCADおよびLTpowerPlanner
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。