完全差動アンプ
完全差動アンプ
完全差動アンプ
アナログ・デバイセズの完全差動アンプは、高精度のDC仕様を備えており、差動入出力アーキテクチャを通じて高周波PSRRおよびCMRRを適切に除去するよう設計されています。差動入出力は、ADCが受け取る全高調波歪み(THD)を減らすことによってもシステムを強化します。
差分アンプにより、相補差分出力へのシングルエンド入力や差分出力への差分入力の処理が可能になります。これらのアンプは、A/Dコンバータ(ADC)の精度と速度を上げるため、低歪みを実現します。
アナログ・デバイセズの完全差動アンプは、高精度かつ高速になるように構成されていて、VOCMピンが装備されており、A/Dコンバータ(ADC)とインターフェースを取るときに重要かつ便利なソリューションを提供します。その結果、ADCとインターフェースを取るときに便利なソリューションとなります。差分出力により、従来のアンプの出力信号が2倍になり、低電力時でもほとんどの信号を取得できるようになります。
アナログ・デバイセズの完全差動アンプは、高精度のDC仕様を備えており、差動入出力アーキテクチャを通じて高周波PSRRおよびCMRRを適切に除去するよう設計されています。差動入出力は、ADCが受け取る全高調波歪み(THD)を減らすことによってもシステムを強化します。
差分アンプにより、相補差分出力へのシングルエンド入力や差分出力への差分入力の処理が可能になります。これらのアンプは、A/Dコンバータ(ADC)の精度と速度を上げるため、低歪みを実現します。
アナログ・デバイセズの完全差動アンプは、高精度かつ高速になるように構成されていて、VOCMピンが装備されており、A/Dコンバータ(ADC)とインターフェースを取るときに重要かつ便利なソリューションを提供します。その結果、ADCとインターフェースを取るときに便利なソリューションとなります。差分出力により、従来のアンプの出力信号が2倍になり、低電力時でもほとんどの信号を取得できるようになります。
カテゴリー内の製品
関連資料

Analog Dialogue
.2024年05月15日
Fully Differential Amplifier Provides High Voltage and Low Noise Signal to Precision Data Acquisition Signal Chain

Analog Dialogue
.2023年02月01日
高精度のシステムにおいて、入力換算ノイズを算出する実用的な手法

Analog Dialogue
.2022年12月01日
プラグ&プレイ機能を備えるデジタル入力のD級アンプ、優れたオーディオ性能の実現が容易に

ビデオ
. 2022年09月08日
Sensors Converge 2022、インテリジェント・エッジの強化

ビデオ
. 2022年07月28日
14:08Sensors Converge 2022, Empowering the Intelligent Edge

ビデオ
. 2021年11月20日
07:14VT3001 Signal Chain Noise Analysis using LTspice

ビデオ
. 2021年11月05日
01:34ADI’s Complete Precision Signal Chains for Easy System Solutions

ビデオ
. 2021年09月17日
CbMがスマート製造にもたらす効果――「Chalk Talk」でアナログ・デバイセズが解説

ビデオ
. 2021年09月16日
18ビット/15MSPSのADC「LTC2387-18」用のドライバ設計

ビデオ
. 2021年07月09日
17:29ADI & Mouser Chalk Talk: CbM Impact on Smart Manufacturing
Video Player is loading.
Current Time 0:00
/
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -0:00
1x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
さらに詳しく
リンクをコピー
Eメールに送信
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
{{toggleButtonDescription}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}