ビデオ・アンプ&アナログ・ビデオ機能
ビデオ・アンプ&アナログ・ビデオ機能
アナログ・デバイセズは、ゲイン1または2のバッファとしてアンプを使用する設計に最適なソリューションを揃えています。当社の使いやすいアンプは特定のゲインに合わせて最適化されており、設計時間を短縮することができます。
アナログ・デバイセズは、ゲイン1または2のバッファとしてアンプを使用する設計に最適なソリューションを揃えています。当社の使いやすいアンプは特定のゲインに合わせて最適化されており、設計時間を短縮することができます。
サブカテゴリ
一般にビデオ・エンコーダ出力にビデオ・ドライバを利用することで、省電力、ライン・ドライブ、回路の保護向上が可能になります。通常、ビデオ・ドライバはアクティブ・フィルタ構成となっています。アクティブ・フィルタは、再構成フィルタあるいはアンチイメージング・フィルタとも呼ばれます。再構成フィルタの目的は 2 つあり、デジタル化プロセスでビデオ信号に混入する高周波成分(ナイキスト周波数より高い周波数)をブロックし、またビデオ・ディスプレイへ続く外部 75 Ω ケーブルをドライブするためのゲインを提供します。