FireWire (IEEE 1394)控制器
FireWire (IEEE 1394)控制器
ADI公司的FireWire (IEEE 1394)控制器通过提供冲击电流控制和输出限流功能,安全将FireWire外设插入带电FireWire端口和从中拔出。MAX5944和MAX5943具有限流值功能,利用2 ms超时主动限制负载获取的电流。在259 ms自动重试延迟时间之后,它的自动重试功能自动重启。
ADI公司的FireWire (IEEE 1394)控制器通过提供冲击电流控制和输出限流功能,安全将FireWire外设插入带电FireWire端口和从中拔出。MAX5944和MAX5943具有限流值功能,利用2 ms超时主动限制负载获取的电流。在259 ms自动重试延迟时间之后,它的自动重试功能自动重启。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}