OneWire Viewer MAC(ベータ)


OneWireViewerは、MACからiButtonまたは1-Wire®チップの機能を調べるためのJava™デモ・アプリケーションです。このビューアは1-Wireネットワーク上にあるiButtonsまたは1-Wireチップを探して、そのシリアル番号と関連する機能およびメニュー・オプションを表示します。OneWireViewerは、温度、湿度、データ記録、スイッチ、A/D変換、およびメモリなどに関するものを含め、ほとんどの1-Wireデバイス機能をサポートしています。このスクリーンショットは基本的なOneWireViewerインターフェースを示したもので、Thermochronの温度ログ・ビューアに焦点を当てています。

MAC OSバージョンは、MAC環境での1-Wireデバイス開発に関心のある方向けの参考用として提供されています。このソフトウェアはベータ・リリースとして提供されており、MAC OSシステムでの動作は保証されていません。

OneWireViewer for MACを実行するにはDS9490アダプタが必要です。

クイック・インストール・ガイド

  1. OneWireViewer for MAC使用時に1-Wireをインストールしてセットアップするための条件については、ダウンロードに付属している説明に従ってください。

OneWireViewer MACをダウンロード(ZIP)