1-Wire SDK for Windows
このSDKは、各種のドキュメントとサンプル・プログラムで1-Wire® Driversインストール・パッケージを補足し、Microsoft OSプラットフォームでの1-Wireプロジェクト開発を助けます。1-Wire SDKにはCompact .NETが含まれています。1-Wire APIはWindows® CE/Mobileプラットフォームを対象としており、MicrosoftのCompat .NETフレームワーク用にすべてC#で書かれています。このSDKには、C#で記述されたサンプル・プログラムと、C++、Pascal(Borland Delphi)、およびMicrosoft Visual Basicで記述されたTMEX APIのサンプルが含まれています。すべてのサンプルにはソースが付属しており、32ビット版と64ビット版の両方が含まれています。
SDKバージョン4.10をダウンロード
- 1-Wire SDK for Windows V4.10(ZIP、2.5MB)
オンライン・ドキュメント
レガシー・ソフトウェア
以下はレガシー1-Wire SDKへのリンクです。
バージョン3.10または4.00をダウンロード(1-Wire SDK for Windows—TMEX APIのみ)