专用放大器
searchIcon
banner background image

专用放大器

ADI公司针对特殊功能和操作提供各种放大器。无论是仪器仪表、电流检测、差分放大器还是可变增益放大器,惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为新一代设计建立如此之多的性能标准。利用我们的参考设计(Circuits from the Lab®)资源、设计工具、指南和应用笔记,可以帮助用户选择适当的放大器并简化设计。
ADI公司针对特殊功能和操作提供各种放大器。无论是仪器仪表、电流检测、差分放大器还是可变增益放大器,惟有ADI公司能以种类最齐全的业界领先产品为新一代设计建立如此之多的性能标准。利用我们的参考设计(Circuits from the Lab®)资源、设计工具、指南和应用笔记,可以帮助用户选择适当的放大器并简化设计。

子分类

archive icon
We are pleased to inform you that as of April 12, 2024, Analog Devices, Inc. has sold its cable amplifier business to Scientific Components Corporation (d/b/a Mini-Circuits) (“Mini-Circuits”). To purchase any of the following products, or for further inquiries about such products, please visit Mini-Circuits’ welcome page.
Arrow image
We are pleased to inform you that as of April 12, 2024, Analog Devices, Inc. has sold its cable amplifier business to Scientific Components Corporation (d/b/a Mini-Circuits) (“Mini-Circuits”). To purchase any of the following products, or for further inquiries about such products, please visit Mini-Circuits’ welcome page.
archive icon
ADI LVDT传感器放大器以及线性可变差分变压器(LVDT)可用于以较高精度和可重复性将传感器机械位置转换为单极性或双极性直流电压。LVDT传感器放大器为LVDT传感器提供激励信号以及与线性位移成正比的输出电压,该电压可通过外部模数转换器(ADC)进一步数字化。通过增加几个外部无源元件,用户可以定制设置以设置环路带宽、激励频率和增益从而改善灵活性。这些产品可与各种LVDT接口,包括半桥配置和标准4线和5线式传感器类型。
archive icon
ADI公司xDSL线路驱动器放大器提供业界领先的有线机顶盒、电缆调制解调器、xDSL调制解调器和xDSL中央局线路卡性能。由于我们的产品系列具有极低噪声、高速和整体高性能,因此我们可以为设计人员提供广泛部署为xDSL接收器的顶级解决方案。这些产品应用包括无线基础设施、自动化测试设备、多标准无线电接收器、点对点接收器和发射器、仪器仪表以及军事和航空航天行业。
archive icon
ADI公司的采样保持放大器产品系列具有高速和高精度特性。ADI公司的采样保持放大器可在700 ns内采集信号,并以0.01 µV/µs的下降率保持信号。这些器件最高达到14位精度,具有很低的孔径抖动和输出阻抗,在商用、工业和军用产品温度范围内工作。
archive icon
差动放大器是一种特殊用途放大器,设计用于测量差分信号,也称为减法器。差动放大器能够移除干扰共模信号,采用的方法称为共模抑制(CMR),这是它的一项主要功能。与大多数类型的放大器不同,差动放大器通常能够测量超出供电轨的电压,适合存在较大直流或交流共模电压的应用。ADI公司提供一系列差动放大器,为实现低失真、低功耗或高电压性能进行了优化。
archive icon
ADI公司的电荷积分器放大器将X射线或光电二极管检波器收集的电荷转换成电压信号。通道由CMOS晶体管组成,这些晶体管采用典型高输入阻抗的CMOS栅极。该设备的积分器采用一系列可选电容值,产生与电荷有关的电压,可适应广泛的输入电荷值。单端输入转差分输出电压放大器位于积分器之后,在这里偏移和低频噪声电压从输入电压中减去。
archive icon
ADI公司的电流检测放大器提供出色的性能,适用于多种汽车、电机控制和电源管理应用。这些器件能够在高共模电压下,精确地放大小电压,并且提供高带宽,还具有电平转换和双向功能。它在–40°C至+125°C的广泛温度范围内提供出色的交流和直流精度,从而尽可能减少测量环路误差,而不需要牺牲成本和封装尺寸。
差动放大器通常也用于某些电流检测应用中,特别是共模电压大于100V的应用。差动放大器产品选型表
archive icon
ADI公司的对数互阻放大器可在高达200dB(1pA至10mA)的超大动态范围内,将输入电流准确转换为对数(dB线性)相关输出电压。对数响应自动提供动态范围压缩,而无需任何控制电路。这大大降低了后处理电路(例如模数转换器)的动态范围要求。对ADL5304、AD8304等产品的精密激光调整仅需极少的校准,即可实现非常高精度的测量。ADI对数互阻放大器可用于各种应用,包括光功率测量、宽范围基带对数压缩、电流和电压比的测量,以及光吸收测量。
archive icon
ADI公司拥有业界领先的工业数模转换器和驱动器系列,可以在减小产品尺寸和功耗的同时,应对增强系统精度、可靠性和整体功能的挑战。这些产品提供广泛的可编程输出范围,从适合标准电流环路通信的4-20mA到适合执行器控制的±10V。它们提供出色的控制功能和先进的片内诊断,简化了工业系统设计,较大限度地延长系统正常运行时间。ADI公司的工业转换器还避免了一些传统分立式架构通常所需的成本昂贵的多次校准程序。
archive icon
ADI公司的光学跨阻放大器提供完整的高性能、单芯片解决方案,用于将光电二极管电流转换为差分电压输入。ADI跨阻放大器支持155 Mbps至11.1 Gbps数据速率,适用于支持层级协议的数据通信和电信应用,包括1×、2×、4×和8×光纤通道、10GBASE-LX4、SONET/SDH至OC-192(带FEC)和10 G以太网。我们的跨阻放大器具备低折合到输入端的噪声电流、高输入电流和低功耗特性。
archive icon
ADI公司的高度集成放大器、比较器和基准电压源产品组合为各种模拟应用提供灵活的构建模块。这些产品功耗低,解决方案尺寸小巧,非常适合传感器接口和激励、系统监控、窗口比较器和许多其他功能。
archive icon
ADI公司的模拟输出调节器系列是为可编程逻辑控制器(PLC)、分布式输入/输出和工业控制系统设计的,提供高达±24 mA可编程电流,或与控制电压信号成比例的高达±12 V的电压。控制电压一般由外部DAC提供,其输出电压范围为0 V至4.096 V,或0 V至2.5 V。
archive icon
ADI公司参数测量单元(PMU)和器件电源(DPS)产品提供灵活的电压和电流源/测量功能,以满足各种成本敏感型测试应用需求。实践证明,ADI公司的PMU和DPS产品可满足各种精密测试应用要求,例如电压和电流的测量和控制。ADI公司的DPS和PMU产品具有独特的精密测量和控制功能,符合当今苛刻的ATE解决方案要求。
archive icon
ADI公司为关键数字测试应用提供业界出色的ATE引脚电子(PE),也称为引脚驱动器。这些高性能、集成引脚电子/引脚驱动器以单封装提供关键的测试应用解决方案,包括数字驱动和比较功能、有源负载和每引脚参数测量单元,这些单元通过电平设置DAC进行控制。ADI公司的集成引脚电子/引脚驱动器具有优异的性能,广受欢迎。它们在高精度和低功耗下支持高达数Gbps的速度,这些器件均采用ADI的专有制造工艺制造,提供适合成本敏感型独特测试应用的出色解决方案。