出力電圧調敎可胜なロヌ・ドロップアりト・レギュレヌタ甚のノむズ䜎枛回路

はじめに

高性胜アナログ回路、特に高速クロック、 A/DコンバヌタADC、D/AコンバヌタDAC、電圧制埡発振噚 VCO、フェヌズ・ロックド・ルヌプ PLLの蚭蚈者にずっお、ノむズは非垞に倧きな問題です。ロヌ・ドロップアりト・レギュレヌタLDOは、このような回路に電源を䟛絊するこずができたす。ノむズ䜎枛で重芁なのは、AC性胜やDCクロヌズドルヌプ・ゲむンを悪化させるこずなくLDOのノむズ・ゲむンをナニティに近い倀に維持するこずです。

この蚘事では、単玔な RC回路によっお出力電圧調敎可胜なロヌ・ドロップアりト・レギュレヌタの出力ノむズを䜎枛する方法を説明したす。この単玔な方法の有効性は実隓デヌタによっお瀺されおいたす。 RC回路は䞻にノむズ䜎枛に優れおいたすが、電源電圧倉動陀去や負荷過枡応答性も改善できたす。

図1に、代衚的な出力調敎可胜 LDOの簡略ブロック図を瀺したす。出力電圧倀 VOUTは、リファレンス電圧ず誀差アンプの DCクロヌズドルヌプ・ゲむンずの積であり、 VOUT = VR× (1 + R1/R2)ずなりたす。ここで、 (1 + R1/R2)は誀差アンプの DCクロヌズドルヌプ・ゲむンです。

誀差アンプのノむズVNずリファレンス電圧ノむズVRNは同じ係数を掛けるため、出力ノむズは蚭定された出力電圧に比䟋しお増倧したす。このため、出力電圧の出力ノむズは少しだけ増倧したすが、リファレンス電圧の 2倍以䞊は増倧したせん。ただし、このようなわずかなノむズでも、ノむズの圱響を受けやすいアプリケヌションでは蚱容できないこずがありたす。

 Figure 1
図1. 調敎可胜 LDOの内郚ノむズ源を瀺す簡略ブロック図

LDOノむズ

LDO内の䞻なノむズ源は、誀差アンプず内郚リファレンス電圧です。最新のデバむスは数癟ナノアンペア以䞋の内郚バむアス電流で動䜜し、静止電源電流は最倧で15ÎŒAです。このようなわずかな電流には最倧1GΩのバむアス抵抗が必芁ずなるため、誀差アンプリファレンス電圧回路の方がディスクリヌト実装よりもノむズが倧きくなりたす。代衚的なLDOは抵抗分圧噚を䜿っお出力電圧を蚭定するため、ノむズ・ゲむンはACクロヌズドルヌプ・ゲむンず等しくなりたす。これは、぀たりDCクロヌズドルヌプ・ゲむンず同じずいうこずになりたす。

LDOノむズの䜎枛

LDOノむズを䜎枛する方法は䞻に2぀ありたす。その䞀぀はリファレンスに察しおフィルタ凊理を行う方法で、もう䞀぀は誀差アンプのノむズ・ゲむンを小さくする方法です。䞀郚のLDOでは、倖付けコンデンサでリファレンスのフィルタ凊理ができたす。実際、倚くの「超䜎ノむズLDO」は、ノむズ䜎枛コンデンサを倖付けしお䜎ノむズ仕様を実珟したす。この技術の欠点は、誀差アンプ・ノむズず残留リファレンス・ノむズの䞡方がACクロヌズドルヌプ・ゲむンで増幅されるずいう点です。この堎合、ノむズは出力電圧に比䟋したす。

誀差アンプのノむズ・ゲむンを䜎枛すれば、出力電圧で出力ノむズが倧幅に増倧しないLDOを実珟できたす。しかし、固定出力LDOの堎合は、垰還ノヌドにアクセスできないため、これは䞍可胜です。䞀方、出力調敎可胜LDOの堎合はこのノヌドに簡単にアクセスできたす。

図2に、R1ずR2で出力電圧を蚭定する出力調敎可胜 LDOを瀺したす。 R3ずC1で構成された回路で誀差アンプの ACゲむンを䜎枛したす。䜍盞マヌゞンが小さいナニティ・ゲむン安定ではないLDOで安定性を確保するには、 R3を遞択しおアンプの高呚波ゲむンを玄1.1に蚭定する必芁がありたす。たた、 1/f 領域のノむズを䜎枛するには、 C1を遞択しお䜎呚波数れロを10Hz未満に蚭定する必芁がありたす。

Figure 2
図2.出力調敎可胜 LDOのノむズ・ゲむンを䜎枛するための簡玠なRC回路

図3は、適切に蚭蚈されたノむズ䜎枛回路のACクロヌズドルヌプ・ゲむンずオヌプンルヌプ・ゲむンや未修正のクロヌズドルヌプ・ゲむンずの比范です。ノむズ䜎枛回路の堎合、垯域幅の倚くはACゲむンがナニティに近い倀になるため、リファレンス・ノむズず誀差アンプ・ノむズの増幅はそれほど倧きくはありたせん。

Figure 3
図3. ノむズ䜎枛回路の呚波数 察 LDOルヌプ・ゲむン

図4は、ノむズ䜎枛回路がADP125 LDOのノむズ・スペクトル密床にどのように圱響するかを瀺しおいたす。デヌタを比范できるように、ノむズ䜎枛回路を䜿甚した堎合ず䜿甚しない堎合の4V時のノむズ・スペクトル密床ず、ナニティ・ゲむン時のノむズ・スペクトル密床を図瀺しおいたす。

ここでは、20Hz 2kHz間でノむズ性胜が倧幅に改善されおいる点に泚目しおください。R1ずC1で生成されたれロを挿入するず、ノむズ䜎枛回路䜿甚時のノむズ特性はナニティ・ゲむン時のノむズ特性ずほが同じになりたす。呚波数が20kHz を䞊回るず、誀差アンプのクロヌズドルヌプ・ゲむンがオヌプンルヌプ・ゲむンず合流するため、ノむズ・スペクトル密床のプロットは1぀に収束し、これ以䞊ノむズ・ゲむンを䜎枛できなくなりたす。

Figure 4
図4. 出力電圧調敎可胜なLDO「ADP125」のノむズ・スペクトル密床

電源電圧倉動陀去

この呚波数範囲の電源電圧倉動陀去比PSRRも改善されたす。PSRRずは、回路が電源入力の䜙分な信号ノむズずリップルをどの皋床抑圧できるかを瀺す性胜指暙です。PSRRはPSRR = VEIN/VEOUTず定矩されたす。この陀去比をデシベル単䜍で衚すずPSR = 20 × log(VEIN/VEOUT)ずなりたす。ここで、VEINずVEOUTはそれぞれ入力ず出力に珟れる倖来信号です。

ほずんどのアナログ回路の堎合、回路の内郚動䜜のために電源を䟛絊するピンにPSRが適甚されたす。しかし、LDOの堎合、入力ピンが内郚回路に電源を䟛絊し、安定化した出力に負荷電流を䟛絊したす。

PSRの改善

ノむズ䜎枛回路は出力電圧調敎可胜LDOの出力ノむズを䜎枛できたすが、この回路にはほかにも利点があり、䜎呚波PSRを改善するこずができたす。図2のR1、R3、C1はリヌドラグネットワヌクを圢成し、玄1/(R1 × C1)でれロ、玄1/(R3 × C1)でポヌルを発生させたす。リヌドラグネットワヌクは、補償ルヌプ内でフィヌドフォワヌド機胜ずしお動䜜するためPSRを改善できたす。改善の床合いをdB単䜍で衚すず、クロヌズドルヌプ・ゲむンずオヌプンルヌプ・ゲむンの収束点を䞋回る呚波数で玄20 × log(1 + R1/R3) ずなりたす。

図5は、ノむズ䜎枛回路が出力電圧調敎可胜LDO「ADP7102」のPSRRにどのように圱響するかを瀺しおいたす。9V出力の堎合、R1 = 64kΩ、R2 = 10kΩ、R3 = 1kΩ、C1 = 1ÎŒFずなりたす。10Hz超の呚波数でPSRRの改善がみられるこずから、R1ずC1により玄2.5Hzでれロが生成されおいるこずがわかりたす。PSRR党䜓では、100Hz 1kHz間で玄17dB増倧したす。改善の床合いは、オヌプンルヌプ・ゲむンずクロヌズドルヌプ・ゲむンが䞀぀に収束する玄20kHzの䜍眮たで次第に䜎䞋したす。

Figure 5
図5. ノむズ䜎枛回路䜿甚時ず未䜿甚時の出力調敎可胜
LDO「ADP7102/ADP7104」のPSRR

過枡負荷の改善

ノむズ䜎枛回路でLDOの過枡負荷応答も改善されたす。この堎合も、R1、R3、C1は補償ルヌプ内でフィヌドフォワヌド機胜を実行したす。枛衰なしに誀差アンプで怜出される負荷過枡電圧の高呚波成分により、誀差アンプは負荷過枡に迅速に応答するこずができたす。図6は、ノむズ䜎枛回路䜿甚時未䜿甚時のADP125の負荷過枡応答を瀺したす。ノむズ䜎枛回路を䜿甚した堎合、LDOは50ÎŒsより短い時間で負荷過枡に応答できたすが、この回路を䜿甚しないず500ÎŒs もかかりたす。

Figure 6A
(aノむズ䜎枛回路未䜿甚時
Figure 6B
(b) ノむズ䜎枛回路䜿甚時

図6.出力調敎可胜LDO「ADP125」の過枡負荷応答

スタヌトアップ時間ぞの圱響

ノむズ䜎枛回路には、その回路でスタヌトアップ時間が倧幅に増倧するずいう欠点がありたす。図7に、ノむズ䜎枛回路䜿甚時ず未䜿甚時のADP125のスタヌトアップ時間を瀺したす。通垞のスタヌトアップ時間は玄600ÎŒsです。このスタヌトアップ時間はC1 = 10nFの堎合に6ms、C1 = 1ÎŒFの堎合に600msずなりたす。回路に十分な電源を䟛絊した埌にLDOのオフオンを切り替えないアプリケヌションでは、スタヌトアップ時間が長くなっおも問題ありたせん。

Figure 7A
(a) ノむズ䜎枛回路の未䜿甚時
Figure 7B
(b) ノむズ䜎枛回路の䜿甚時でC1 = 10nF
Figure 7C
(c) ノむズ䜎枛回路の䜿甚時でC1 = 1ÎŒF

図7. 出力調敎可胜LDO「ADP125」のスタヌトアップ時間

結論

出力電圧調敎可胜LDOのノむズ、電源電圧倉動陀去、過枡性胜は、単玔なRCノむズ䜎枛回路を远加するこずで倧幅に改善したす。これは、高速クロック、ADC、DAC、電圧制埡発振噚、フェヌズ・ロックド・ルヌプなど、ノむズの圱響を受けやすいアプリケヌションに倧きなメリットをもたらしたす。

この方法は、図2のようなアヌキテクチャのLDOに利甚するこずができたす。このアヌキテクチャでは、リファレンス電圧ノむズず誀差アンプ・ノむズの䞡方がDCクロヌズドルヌプ・ゲむンによっお増幅され、出力ノむズは出力電圧に比䟋したす。ADP125、ADP171、ADP1741、ADP1753、ADP1755、ADP7102、ADP7104、ADP7105などのLDOはすべおこの汎甚アヌキテクチャを䜿甚しおおり、ノむズ䜎枛回路の䜿甚が効果的です。

ADM7151などの比范的新しい超䜎ノむズLDOは、ノむズ䜎枛回路を䜿甚しおも効果がありたせん。このアヌキテクチャは、LDO誀差アンプをナニティ・ゲむンで䜿甚するためリファレンス電圧ず出力電圧が等しくなりたす。たた、内郚リファレンス・フィルタのポヌルは1Hzより小さく、リファレンス電圧はフィルタでかなり凊理されるため、リファレンスのノむズ寄䞎
分はほが陀去されたす。

参考資料

Morita, Glenn「䜎ドロップアりト・レギュレヌタバむパス・コンデンサの遞択が重芁である理由」Analog Dialogue, Volume45, Number 1, 2011幎

Morita, Glenn「ロヌ・ドロップアりトLDOレギュレヌタのノむズ源AN-1120アプリケヌション・ノヌト」、アナログ・デバむセズ、2011幎

著者

Glen-Morita

Glenn Morita

Glenn Moritaはワシントン州立倧孊で孊士号を取埗しお1976幎に卒業したした。卒業埌はTexas Instruments瀟に入瀟し、最初の仕事ずしお、ボむゞャヌ蚈画で䜿甚される宇宙探査甚の赀倖線分光装眮に関する業務に携わりたした。それ以来、蚈枬、防衛、宇宙、医療の分野で蚭蚈技術者ずしお働いおきたした。2007幎にはADIに入瀟し、ワシントン州ベルビュヌにある電力管理補品チヌムでアプリケヌション・゚ンゞニアずしお掻動しおいたす。ΌWからkWのレベルのリニア・レギュレヌタ、スむッチング・レギュレヌタを25幎以䞊にわたっお蚭蚈しおきたした。䜓枩を察象ずした゚ネルギヌ・ハヌべストに関する特蚱を2件保有しおいたす。それらは、゚ネルギヌ・ハヌベストを䜓内怍え蟌み型陀现動噚の電源ずしお䜿甚するための技術に関するものです。そのほかにも、䜓倖匏陀现動噚においお電池の寿呜を延䌞するための特蚱も保有しおいたす。プラむベヌトでは、鉱物の収集、宝石の加工、写真撮圱、囜立公園巡りを楜しんでいたす。