LDO稳压器综合指南:噪声、折衷方案、应用和趋势

摘要

本文介绍 LDO稳压器选型 时几个不太注意的关键参数。还针对特殊低噪声要求,将开关稳压器和LDO稳压器进行了比较。此外还讨论了行业趋势,以及介绍需要高性能LDO稳压器的应用。

简介

大多数电子设备电源提供的电压都高于电子设备的典型工作电压。例如,计算机的电源通过适配器插入110 VAC/220 VAC壁式插座,其消耗的电流小于1A。在各种功率半导体执行一系列降压转换后,计算机的处理器最终可能在低于1 VDC的电压下工作,但其峰值电流可能较高。在此类例子中,包含许多电压范围从低于1 V到12 V的不同内部电压轨。

低压差稳压器通常称为LDO稳压器,广泛用于各种电子应用,用于调节和控制从较高输入电压电源中输出的较低电压。虽然LDO稳压器通常出现在电源管理教科书的起始章节,并且一般都认为这是一种非常简单的器件,但在电路设计中选择LDO稳压器时,除了电压和电流额定值之外,还有一些技术特性也至关重要,而电路设计人员可能对此不甚了解。本文重点讨论LDO稳压器的低噪声要求,阐述了其他低噪声电源解决方案,并介绍了一些需要低噪声电源的关键应用。

噪声的来源及处理方法

LDO稳压器很少直接从输入电源转化后连接到其他电路——大多数情况下,这种使用方式的功率损耗会非常大。相反,设计人员通常使用AC-DC或DC-DC开关稳压器。当电源(电池或AC)为开关稳压器供电时,电源本身可能有噪声,并且可能会引入电缆中或PCB上的辐射以及其他效应产生的外部噪声。更糟糕的是,这种开关稳压器从来不存在理想的开关器件,所有开关事件都会产生尖峰和振铃,最终会成为内部噪声。开关稳压器可能远离负载放置,沿着其路径可能会引入额外的外部噪声。

由于LDO稳压器可提供较好的稳压性能并抑制输出纹波,或者电路中可能存在多个负载,需要不同的电压,所以电路中通常都会添加LDO稳压器,用于降低稳压器输出电压并向负载供电。LDO稳压器将接收所有馈送至其输入端的噪声,并且本身也可能产生噪声,如果不进行处理,所有这些噪声都可能传递到负载(图1)。由于我们无法预测噪声的频谱和幅度,所以噪声很难仿真,因此它可能会干扰非常敏感的负载电路(这就是为什么更换电源后,音响发烧友可以分辨出音质的差异)。其他典型的敏感负载电路可能包括:射频放大器、时钟和时序IC、SERDES、精密模拟和图像传感器,以及医疗设备、测试仪器、电信、汽车和数据中心中可能存在的此类电路。

Figure 1. Noise is found in a power supply.
图1.电源中存在噪声

电路设计人员采用多种不同方法来降低电源中的噪声。在稳压器前后添加铁氧体磁珠或低通滤波器有助于滤除高频噪声;然而,这些元件可能尺寸较大且很昂贵。如果设计人员在完成最初的原型设计后,发现需要添加此类滤波器,就会很棘手。

一种有名的低噪声设计方法是使用ADI公司的Silent Switcher®开关稳压器。该产品系列所采用的降噪技术,对尺寸和效率都没有影响,也没有过多的元件。该系列专有设计现已发展到第三代。第一代Silent Switcher 1产品使用一对极性相反的开关环路来抵消磁场。第二代集成了精密电源电容,消除了PCB布局敏感性。第三代融合了Silent Switcher 1产品的功能特性,提供低频超低噪声和超快瞬态响应性能。Silent Switcher稳压器可支持高达65 V的输入电压和高达30 A的负载电流,并提供降压、升压或降压-升压拓扑功能。有关更多信息,请访问 Silent Switcher产品页面

另一种常用方法是使用低噪声LDO稳压器。典型框图如图2所示。低噪声LDO稳压器设计为精密电流基准,后接高性能电压缓冲器。此类器件具有以下三个主要特性:PSRR、总积分输出噪声和噪声谱密度。

PSRR表示输入电压引起的输出电压波动(图3)。它在特定频率下以对数形式表示,并随不同负载和输入/输出电压而变化。本质上,我们不希望输入噪声出现在输出端,因此使用具有较高PSRR的LDO稳压器至关重要。由于高频PSRR可以通过在LDO稳压器前后添加小型低通滤波器来改善,因此在选择IC时应着重考虑较低频率下的PSRR。选择器件时,请记住每20 dB的差异会造成抑制纹波性能好100倍或差100倍。

Figure 2. A typical low noise LDO regulator block diagram.
图2.典型低噪声LDO稳压器框图
Figure 3. Typical PSRR of a low noise LDO regulator.
图3.低噪声LDO稳压器的典型PSRR

下一个重要的因素是噪声密度与频率的关系,如图4所示。有些与通信相关的应用对工作频谱有相关规定;因此,必须控制噪声才能通过认证测试。还有一些传感器应用,其中会检测和处理某一低频下的环境信号。因此,设计人员应检查目标频率周围的频谱噪声密度曲线。

最后一个重要因素是总输出噪声,它是在有限频率范围内累加的噪声谱密度的均方根值。对于模数或数模转换电路,LDO稳压器从DC到系统带宽的所有噪声都会累加在一起,从而影响系统精度。因此,总输出噪声对于此类应用非常重要。图5显示了 LT3045的积分输出噪声,它比锂离子电池更干净。

Figure 4. Noise density vs. frequency.
图4.噪声密度与频率的关系

折衷方案

几乎所有需要配备至少一个高级处理器和其他电路的应用,都需要提供包含多个输出轨的复杂电源。设计人员有多种方案可以选择,例如PMIC(多路输出、单芯片)IC、多个单路输出稳压器或多个LDO稳压器。如果部分或全部输出轨需要低噪声,那么就很难做出明确的选择。

从教科书中我们很容易了解到,开关稳压器通常比LDO稳压器效率更高,而LDO稳压器电路更容易设计。在现实世界中,情况有点复杂。以ADI公司的 AD9162 为例。 它是一款广泛用于电信和仪器仪表系统的IC。它总共需要10个电源轨,按照4:2:4的比例分为模拟电源、数字电源和SERDES电源。虽然其中一些电源轨可以合并,但我们至少需要六个电源。值得注意的是,器件上的模拟1.2 V电源对噪声最为敏感,其次是模拟2.5 V和模拟-1.2 V电源。

我们考虑使用多个Silent Switcher稳压器,例如最新发布的18 V/2 A额定值 LT8622S 或5 V/3 A额定值 LTC3307B 。这种方式有望满足低噪声要求,且不用增加外部滤波器。

然而,如果所有电源轨均由Silent Switcher稳压器供电,那么系统尺寸和成本会略微较高。另一种方法是使用PMIC和反相稳压器作为第一级,该方法具备高效率、低成本、解决方案尺寸小和低噪声等所有优点。例如采用四路输出PMIC,如 LTM4644LTC3370ADP5054 (用于12 V总线),而 LT8330/ADP5073 用于反相稳压器。然后,在除1.2 V VD之外的所有敏感电压轨上,每个输出轨后面都接有低噪声LDO稳压器(图6)。

如果需要更高的电压或更高的电流额定值,ADI还提供Silent Switcher四路输出的PMIC芯片,例如 LT8692SLT8686SLT8685SLT7200S

设计人员还可以考虑保留3.3 VI/O和-1.2 VA上的低噪声LDO稳压器,并用四个单通道Silent Switcher稳压器替换PMIC和后面的LDO稳压器。

表1汇总列出了低噪声解决方案选型标准,供设计人员在设计时参考。一般而言,当输入源噪声很大、负载电流较低、需要超低输出纹波或需要超低噪声时,ADI公司建议使用超低噪声LDO稳压器。

对于5 A+的负载电流,设计人员几乎都会首选低噪声PMIC或开关稳压器(尽管LDO稳压器也可以并联以支持高电流)。

对于2 A至5 A的负载电流,设计人员可酌情选择 ADP7158/ ADP7159LT3073MAX38907 等LDO稳压器或各种Silent Switcher稳压器。

Figure 5. Integrated output noise (10 Hz to 100 kHz); a low noise LDO regulator LT3045 is quieter than a battery.
图5.积分输出噪声(10 Hz至100 kHz);低噪声LDO稳压器LT3045比电池更干净。
Figure 6. A low noise power solution to power a noise-sensitive DAC.
图6.为噪声敏感型DAC供电的低噪声电源解决方案
表1.低噪声电源解决方案选型参考
  PMIC 开关稳压器 LDO稳压器
低噪声特性 Silent Switcher 2 Silent Switcher 1,
Silent Switcher 2,
Silent Switcher 3
超低噪声
Volts/Amps 最高42 V、5 A 最高65 V、30 A -20 V至+20 V,最高5 A
动态响应 快速 快速 慢速
效率
解决方案尺寸
拓扑结构 降压 降压,升压,
降压-升压
LDO稳压器
纹波
噪声 较低 最低
成本

应用

ADI公司是低噪声LDO稳压器市场的领军企业。最近收购Linear Technologies和Maxim Integrated后,该系列产品得到进一步加强。ADI公司提供丰富的超低噪声LDO稳压器产品,该类产品额定电压范围为-20 V至+20 V,电流范围为100 mA至5 A。

拥有数百个客户,以下是一些典型的应用示例:

  • 由于传感器信号处理要求超低噪声,一家著名的DSLR相机制造商选择低噪声LDO稳压器为其图像传感器供电
  • 亚马逊最畅销热像仪制造商之一选择低噪声LDO稳压器为其红外传感器供电,因为这种稳压器是市场上噪声很低的解决方案
  • 一家汽车一级高级驾驶员辅助系统(ADAS)客户选择低噪声LDO稳压器为其雷达和射频电路供电(ADI还为该客户提供符合AEC认证的完整电源解决方案)
  • 由于噪声低且解决方案尺寸很小,一家内窥镜客户选择了低噪声LDO稳压器
  • 一家半导体自动测试设备(ATE)客户选择ADI电源模块和LDO稳压器为其ASIC供电
  • 一家游戏耳机客户选择低噪声LDO稳压器为其音频DAC供电
  • 由于要求低纹波,一家打印机客户选择了低噪声LDO稳压器
  • 由于要求高PSRR和低纹波特性,一家流量计客户选择了低噪声LDO稳压器
  • 一家大规模MIMO客户选择低噪声LDO稳压器为其GaN功率放大器供电

一般来说,低噪声电源对大多数敏感应用都至关重要。设计人员表示,他们更愿意默认选择低噪声电源IC,从而在设计中提供额外的裕量。如果您在设计中遇到任何干扰问题,也许首先应检查电源部分。

先进LDO稳压器的未来

ADI公司提供各种超低噪声、超高PSRR LDO稳压器。ADI公司还设计和销售数百种其他LDO稳压器,这些稳压器具有高击穿电压、低静态电流、自适应引脚等不同特性,支持上游DC-DC跟踪LDO稳压器负载等。尽管如此,市场仍然需要性能更好、具有更多特性的LDO稳压器。还有客户要求我们提供噪声更低、多通道、具有数字配置能力、瞬态响应更快以及其他各种特性的LDO稳压器。虽然LDO稳压器看起来仍是一种简单的器件,但它永远不会消失,而且会像所有其他半导体器件一样不断演进。如有任何疑问或需要支持,请随时咨询当地的ADI销售办事处。如需了解具有附加功能的LDO稳压器信息,请参阅 LDO线性稳压器 参数搜索LDO Plus产品系列

作者

Zhihong Yu

Zhihong Yu

Zhihong Yu目前是ADI公司的产品营销总监。他在电源管理、模拟和混合信号半导体领域拥有超过16年的专业经验。他领导开展了40多种集成电路的定义和开发。在加入ADI公司之前,他曾在Renesas Electronics、Monolithic Power Systems和Infineon Technologies从事不同的工程和业务工作。