アプリケーション・ノート使用上の注意

本アプリケーションノートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のアプリケーションノートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。

Image
アプリケーション・ノート使用上の注意

AN-931: PulSAR ADC サポート回路の解説

はじめに

逐次比較レジスタ (SAR) A/D コンバータ (ADC)は、分解能を向上させる種々の新しい技術を採用しています。これらのデバイスの動作を理解することは、故障や誤動作問題の発生を防止するために重要です。このアプリケーション・ノートでは、SARADC を使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。

PulSAR の動作

アナログ・デバイセズのPulSAR® ファミリーのADC では、分解能18 ビットまでのSAR ADC に内部スイッチド・キャパシタ技術を採用しています。これは、CMOS プロセスでは高価な薄膜レーザー・トリミングが不要なことを意味しています。

AD7643 の簡略化した入力ステージを図1 に示します。1.25 MSPS を変換できる18 ビット ADC のAD7643 は、新しいSAR ADC で一般的に使用されている電荷再配分型D/A コンバータ (DAC)を採用しています。SAR アルゴリズムでは、2 つのフェーズでADC 出力コードを決定しています。最初のフェーズは、アクイジション・フェーズで、ここでは始めにSW+ とSW− を閉じます。すべてのスイッチが IN+とIN− のアナログ入力に接続されるため、各コンデンサは入力からのアナログ信号を取得するサンプリング・コンデンサとして使用されます。2 番目のフェーズは変換フェーズで、ここではSW+ とSW− が開きます。入力は内部コンデンサから切り離され、コンパレータ入力に接続されます。このためコンパレータは不安定な状態になります。SAR アルゴリズムの詳細は省略しますが、REF とREFGND の間でアレイの各エレメントを切り替えると、MSB を先頭にコンパレータが平衡状態に戻り、アナログ入力信号を表す出力コードが発生されます。

AD7643 Simplified Schematic 図1 .AD7643 の簡略化した回路図

図1 .AD7643 の簡略化した回路図

リファレンス電圧

図1 のリファレンス・セクションで、PulSAR ADC を使用する回路のデザインで遭遇する落とし穴を探すと、出力コードを計算する際に入力がADC の内部から切り離されることが分かります。これは重要なポイントです。これは、変換フェーズ中に入力 (IN+とIN−) で発生するノイズは、出力コードに影響を与えないことを意味しています。

変換フェーズで、リファレンス入力にはサンプル・アンド・ホールド回路がないため、REF ピンが内部スイッチド・キャパシタ構造に接続されます。この変換フェーズで発生するノイズが、出力コードに直接影響します。1 ビットが誤ってセットされると(たとえば、ビット6 の決定時にノイズが大きいため、ビット6 を0 の代わりに誤って1 に設定)、DAC 出力を正しい値まで減少さようとして、次のすべてのビットが 1 に設定されます。このため、正しくない出力が計算されて、出力コードの下位 6 ビットで1 が連続することになります(これはスタック・ビットと呼ばれることがあります)。スタック・ビットを回避するためには、非常に安定なリファレンス電圧の使用が不可欠です。

使用できる高精度リファレンス電圧のタイプ


PulSAR データ・シートの仕様セクションで生ずる1 つの誤解は、外付けリファレンス電圧と電流ドレインについてです。一般にこの値は、低スループット PulSAR (250 kSPS のAD7685 ) の数十μAから高速スループット PulSAR (3 MSPS のAD7621)の数百μA までの範囲になります。これは、リファレンス駆動回路がADC が必要とする最大電流を供給するようにコンバータ入力が駆動されたときの平均電流です。これは、ADC に応じて−FS または+FS に対応します。実際にはリファレンス電圧は数百μA でも供給できますが、PulSAR 高分解能コンバータの場合にはこれらは現実的ではありません。

低消費電力リファレンス電圧 (ADR12x、ADR36x)


低消費電力リファレンス電圧は一般に許容できません。これは、重みが大きいとき、すなわち最上位ビット (MSB)の判定で、セトリング能力が不足するためです。これらのリファレンス電圧は一般に、AD780ADR43xADR44x などのバッファ付きリファレンス電圧に比べて大きな出力インピーダンスを持っています。リファレンス回路の動的要素は基本的にはRLC タンク回路であり、その内のR はADC 内部のもので (直列スイッチ抵抗)、C はリファレンス保持またはデカップリングのコンデンサ、Lはリファレンス自体のインダクタンスです。PulSAR ADC のデザインでは、 AD780 のような高精度リファレンス電圧のL を想定し、これと一緒に動作するR とC のあるセットを選択しています。これらの値は、励起時にシステムを臨界制動するように使われます (この励起はビット判定時に起きます)。はるかに大きなインダクタンス (優れたバッファ付きリファレンスの100 倍以上)を持つ低消費電力リファレンスを使うと、RLC 回路は制動不足になるため、前述のスタック・ビット動作が発生します。

ある低消費電力リファレンスの動作を図2~図7 に示します。これらの図で用いている用語「バースト・モード」は、8192 個のサンプルを取得するときまで変換制御信号が非アクティブになるモードを意味することに注意してください。これは、ADCが変換中でない場合、リファレンスには動的要素がないため、リファレンスに対するワースト・ケースの要求になります。16ビット500 kSPS PulSAR のAD7686 を使って得たデータを図2~図7 に示します。

伝統的に、DC 測定値はデータのヒストグラムとして表示されています。ヒストグラムは、コード変化 (または変化ノイズ)とピークto ピーク・ノイズの表示で非常に有意義ですが、図2 と図3 では、テストしたリファレンスが動的なSAR 変換時間内にセトリングできないということを実証するために時間領域で示してあります。

Burst Mode—ADR121

図2 .バースト・モード—ADR121、CREF = 22 μFAD7686 @ 500 kSPS

Continuous Mode—ADR121

図3 .連続モード—ADR121、CREF = 22 μFAD7686 @ 500 kSPS

図2 に、バースト動作モードでの制動不足なRLC 回路の伝統的な例を示します。 図3 には連続モードを示します。両図が示すように、このリファレンスは16 ビット性能を満たすようにセトリングしません。連続モードでは、ピークto ピーク出力コードは約16 カウントの差、すなわちAD7686 のデータ・シートで規定されている性能の約4 倍の差を持っています。

図4 に、ADR365 を使ったAD7686 の性能を示します。このリファレンスを使った場合、バースト・モードと連続モードの間に実際の差はありません。すなわち、いずれも16 ビット・レベルにセトリングすることはありません。ピークto ピーク出力コードも、AD7686 の規定性能の約4 倍です。

ADR365, CREF = 22 μF

図4 .ADR365、CREF = 22 μF、AD7686 @ 500 kSPS

リファレンス電圧のバッファリング


現実的にAD8031 またはAD8605 のような適切なアンプによりリファレンス電圧をバッファリングすると、広くなった帯域幅のアンプ出力に動的要素が現れるようになるため、十分な駆動能力が得られます。図5 に、AD8031 アンプでバッファし、AD7686 へのリファレンス電圧としてテストしたADR365 の出力を示します。

Burst Mode—ADR365

図5 .バースト・モード—ADR365、CREF = 22 μF、AD7686 @ 500kSPS

外付けリファレンス電圧をバッファリングすると、電源要求での本来の問題が持ち上がります。AD780、ADR43x、ADR44x のような十分な駆動能力を持つ優れたリファレンスを使うと、シンプルなソリューションが得られます。これらのバッファは小さい直列インダクタンス(typ)を持つため、この方法ではどんな低消費電力リファレンス電圧でも使うことができます。これは、1 個のバッファを使って多数のPulSAR ADC を駆動することができるためマルチコンバータ・システムで便利です。また、マルチコンバータ・アプリケーションで、最善の手法はリファレンス・パターンにスター構成を使って、各コンバータに専用のリファレンス電圧保持コンデンサを使うようにする方法です。グループ内の最初のADC からのディジーチェイン接続は、各ADC リファレンス電圧間でクロストークが発生するため、推奨できません。

低消費電力リファレンス電圧 (10 kSPS 以下のスループット)


低消費電力では、すなわち低速スループットのアプリケーション (低消費電力リファレンス電圧を使用する必要のある10 kSPS以下)では、リファレンス出力とADC の間に小さい直列抵抗(たとえば10 Ω) を使うことが適しています。バースト動作モードでは、この抵抗を流れる電流が安定するまで、最初の数回の変換を無視することが必要になります。高速なスループットでは、無視する変換数が多過ぎるため、バースト変換は一般にできません。また、抵抗を流れる電流が静止状態値まで増えると、この抵抗の電圧降下は、時間領域で傾きとして見えるようになります。これは、一般にリファレンス・サグと呼ばれています。

図6 に、500 kSPS の高速アプリケーションで20 Ω の直列抵抗を使った場合のリファレンス・サグの問題を示します。 最初の数百回の変換での制動不足状況とサンプル数が増えたときの小さい負の傾きに注意してください。

Burst Mode—ADR365

図6 .バースト・モード—ADR365、CREF = 22 μF、直列R = 20 Ω、AD7686 @ 500 kSPS

図7 に、10 kSPS の低速スループットを示します。制動不足の問題がなく、ピーク to ピーク・ノイズは5 カウントで、AD7686 の性能とほぼ同等です。

Burst Mode—ADR365

図7 .バースト・モード—ADR365、CREF = 22 μF、直列R = 20 Ω、AD7686 @ 10 kSPS

大きなデカップリング・コンデンサを使う理由

適切なリファレンス電圧(すなわち適切なリファレンス電圧とバッファ回路)の選択が済んだところで 、バッファ (オペアンプ)のデータ・シートが大きな容量負荷は回避することを忠告していますが、PulSAR ADC は10 μF 以上のリファレンス・デカップリング・コンデンサ (REF CAP)を必要とします。これら2 つの条件は一見互いに矛盾しているように見えます。

この用語「デカップリング」は、PulSAR ADC のリファレンス(REF) ピンでの10 μF の値、および電源 (VDD、AVDD、DVDD、VIO、OVDD)での他の10 μF コンデンサをユーザーが知っている場合には特に別の意味を持ちます。REF のコンデンサはバイパス・コンデンサではありません。これはSAR ADC の一部で単にシリコンに内蔵できなかったものです。ビット判定プロセスで、ビットは数十nsec 以下でセトリングするので、保持コンデンサ (REF CAP、図8 参照)をここに示してあります。保持コンデンサは、内部コンデンサ・アレイ上の電荷でコンパレータをバランスさせるために必要な内部 CDAC の電荷を補充するために必要です。バイナリ・ビット重み付けプロセス・ステップが進行するとき、少量の電荷がこのコンデンサから供給されます。もちろん、内部コンデンサ・アレイは小さなサイズ (ADC に応じて約15 pF~60 pF)ですが、SAR ビット判定セトリング・タイムを満たすためには、これらの大きな値の保持コンデンサが必要になります。ビット判定プロセスで電荷に関して何が起こるかについては説明が複雑なため、このアプリケーション・ノートの範囲を超えます。

Reference Capacitor on the Same Side

図8 . SAR ADC と同じPCB 面またはPCB 裏面に配置したリファレンス電圧コンデンサ

不十分な保持コンデンサでもスタック・ビットが発生します。コンデンサの配置とタイプも重要です。リファレンス・サグを防止するためには、小さい等価直列抵抗 (ESR) を持つコンデンサが必要です。近年、0603 のケース・サイズで10 μF の非常に優れたセラミック X5R 誘電体コンデンサが使用可能になりました。多くのPulSAR ADC では、リファレンス・コンデンサ値を小さくすることができますが、性能低下が発生します(DNL の低下)。

レイアウト


コンデンサはADC のリファレンス・ピンの直近に配置することが推奨されます。これは、スイッチ・コンデンサの過渡電圧を除去するために推奨されます。高品質のコンデンサが必要とされます (たとえば、タンタルまたはX5R タイプ・セラミック;NPO は推奨できません)。これは、バイパス・コンデンサではなく電荷保持コンデンサであるため、4.7 μF~約22 μF の範囲の値を使用することができます。ターンオン・セトリング・タイムが記載されているデータ・シートがありますが、この場合REFピンに特定のリファレンス容量値が使用されます。詳細については、該当するPulSAR データ・シートの仕様セクションを参照してください。

レイアウトの開始時には、SAR ADC デバイスではPCB レイアウトについて、コンデンサはADC リファレンス・ピン近くに配置することについて、それぞれ考慮してください。まず、コンデンサをこれらのピンの近くに配置し、次にリファレンス電圧をコンデンサの近くに、続いてアンプの近くに配置します (図8 参照)。

回路インピーダンスを小さくするためにレイアウトでは太いパターンが必要です。ADC のリファレンス入力に動的入力インピーダンスが存在することは、このピンへの入力を低インピーダンス・ソースから駆動する必要があることを意味しています。リファレンス電圧がバッファされてREF ピンに入力される場合には、バッファ出力インピーダンスが低い必要があることに注意してください。これは、アナログ入力ピンにも当てはまります。

アンプの選択

大部分のPulSAR データ・シートでは、アンプを詳細に規定しています。低ノイズ・レベルと低出力インピーダンスは注意すべき問題です。入力信号セトリング・タイムも重要なパラメータであるため、アンプには高スルー・レート性能が要求されます。ADA4841-1AD8021ADA4899-1AD8099ADA4941-1 は、この選択に適しています。

ADA4841-1 とAD8021 はPulSAR ADC に対するADC ドライバの優れた選択肢であり、広帯域幅、優れたスルー・レートを持っています。ADA4899-1 も優れた代替品で、優れたスルー・レートと広帯域幅を持ちますが、消費電流が少し増えます。ノイズ密度が非常に小さいため18 ビット ADC アプリケーションに適するAD8099 のような、種々のアプリケーションに適する他のオプションもありますが、このデバイスはユニティ・ゲイン安定ではありません。また、許容できる場合があるとはいえ、消費電流は大きく16 mA です。ただし、ポータブル・アプリケーションで消費電流を小さくするときに使うことができるDISABLE 機能を持っています。ADA4941-1 は、シングル/差動変換アプリケーション(たとえば、5 V の入力範囲を持つAD7982 PulSAR 18 ビット ADC)に対するもう1 つのオプションです。

結論

SAR ADC の動作を理解することは、新しいデザインの落とし穴を理解するために非常に重要です。このアプリケーション・ノートで記載した落とし穴は、新しいデザインで遭遇する一般的な問題です。SAR (PulSAR) コンバータの詳細、または市販されているアナログ・デバイセズのコンバータについては、www.analog.com/ADCs をご覧ください。

著者

Martin Murnane

Martin Murnane

Martin Murnane は、アナログ・デバイセズで産業分野や計測分野向けの太陽光発電システムを担当する技術者です。エネルギーや太陽光発電のアプリケーションが専門です。アナログ・デバイセズに入社する前は、エネルギー・リサイクル・システム向けのパワー・エレクトロニクスの開発(Schaffner Systems)、Windows ベースのアプリケーション・ソフトウェア/データベースの開発(Dell Computers)、ストレイン・ゲージ技術を使用した HW/FW 製品の開発(BMS)などの業務に従事していました。リムリック大学で電子工学の学士号と経営管理学修士号を取得しています。

chris-augusta-青色背景

Chris Augusta

Chris Augustaは1983年、製図技師としてエレクトロニクス業界に入りました。その後、1995年にマサチューセッツ大学(UMass)ローウェル校でBSEE(電気工学学士号)を取得しています。1999年にアナログ・デバイセズに入社し、xDSLやSAR ADCのグループなど、様々なチームを長年にわたってサポートしてきました。近年になるとアナログ・デバイセズのフィールド・アプリケーション・エンジニアの任に就いており、現在はセントラル・アプリケーション・エンジニアとして仕事に従事しています。趣味はRVキャンピング、ATVの運転、家のリフォームなどです。