Blackfin Software Modules
Blackfin软件模块
音频与视频编解码器、编码器、解码器、后处理编码器及其它模块可以加快开发速度,并有助于对处理器进行评估。 软件和硬件要求详见软件模块产品页面及其附带文档。
软件 | 类型 | 版本 |
发布日期 | 描述 | 供货 |
WAV PCM工具 |
音频解码器与后解码器 |
2.0.0 |
2013年11月 |
这个适用于Blackfin和SHARC处理器的工具库是支持处理WAV文件和文件中存储的PCM数据的实施方案...了解更多 | 下载产品代码 |
标签图像文件格式(TIFF)解码器 |
图像解码器 |
1.0.0 |
2011年10月 |
TIFF是一种无损解码器,可用于图像存档。 这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化。 该产品能够处理缓存自L3存储器的图像。 它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件, 含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活...了解更多 | 下载产品代码 |
空间变换和镜头失真校正 | 图像/视频处理 |
2.0.0 | 2013年1月 |
空间变换和镜头失真校对(STLDC)内置一套图像空间变换功能以及相机镜头失真校准校正模块。 它使用...了解更多 |
下载产品代码 |
信号音产生器 | 电话/VoIP | 1.1.0 |
2009年8月 | ADI公司的信号音产生器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 这是一种独立自足的软件模块,设计为兼容E.180/Q.35 ITU...了解更多 | 下载产品代码 |
信号音检测器(调制解调器/传真通过) | 电话/VoIP |
1.1.0 |
2009年8月 |
信号音检测器(调制解调器/传真通过)在VoIP系统中用来检测各种电话音,例如拨号音、忙音、呼叫等待音、振铃音、CPE警示信号(CAS)、传真调制解调器...了解更多 | 下载产品代码 |
RTP/RTCP | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | RTP/RTCP堆栈广泛用作实时网络服务中的数据传输协议,如互联网语音传输协议(VoIP)应用...了解更多 | 下载产品代码 |
便携式网络图形(PNG)格式解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 | 2011年8月 | PNG解码器是用于Web浏览器中的无损解码器。 它使用与zlib中相同的改良版LZ77压缩。 这种PNG解码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。 该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。 它是一种经过严格测试的独立软件组件...了解更多 | 下载产品代码 |
Ogg Vorbis解码器 Decoder |
音频解码器 | 1.0.0 |
2008年11月 | Ogg Vorbis是一款开放源代码社区支持的资源共享、通用有损音频压缩编解码器...了解更多 | 下载代码 |
多媒体格式处理库 | AV格式解析器 | 1.4.0 | 2010年3月 | 多媒体格式处理库是一个软件模块,用于进行音频视频解析/复用多媒体内容。 这是任何多媒体中心应用必不可少的一部分。 该模块要求识别数据流类型,并确定需要实例化处理数据流的编解码器。 目前,多媒体格式处理库提供以下...了解更多 | 下载产品代码 |
多频段图形均衡器 | 音频后解码器 | 2.0.0 | 2009年1月 | 多频段图形均衡器允许采用一组带通滤波器对立体声音频信号进行滤波...了解更多 | 下载产品代码 |
MPEG4 SP/ASP编码器 | 视频编码器 | 4.2.2 | 2013年5月 | 这种MPEG-4编码器实现方法经过高度优化,适合在ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器上运行。 它是一个独立的软件模块...了解更多 | 下载产品代码 |
MPEG-4 SP/ASP解码器 | 视频解码器 | 4.0.0 | 2013年4月 | ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。代码采用指令和数据缓存实现。 为了优化视频解码性能,内部SRAM用于...了解更多 |
下载产品代码 |
MPEG-4 HE-AAC v2编码器 | 音频编码器 | 1.0.1 |
2008年8月 | MPEG-4 HE-AAC v2是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合,已成为High-Efficiency v2方案标准...了解更多 | 下载评估代码 申请产品代码 |
MP3 编码器 | 音频编码器 | 2.0.0 | 2013年1月 | MP3是一项广泛使用的压缩技术,以远低于原始CD数据速率的比特率提供CD音质的音频。 ADI公司的MP3编码器是一款高...了解更多 | 下载产品代码 |
MP3 解码器 |
音频解码器与后解码器 | 4.0.0 | 2013年1月 | MP3解码器(包括第1层和第2层支持)是一款颇受欢迎的‘有损’解码器,用于在保证忠于未压缩版本音频的高质量的同时,大幅减小音频文件大小...了解更多 |
下载产品代码 |
JPEG编码器 | 图像编码器 | 5.0.1 | 2014年6月 | JPEG是由联合图像专家组开发的图像压缩标准。 它用于自然图像(景色)效果最好。 JPEG编码器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin®系列处理器上运行。 它是个独立自足的模块,完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准。 这款软件已经过严格互通性测试...了解更多 | 下载产品代码 |
JPEG 解码器 | 图像解码器 | 5.0.0 | 2013年5月 | JPEG是由联合图像专家组开发的图像压缩标准。 它用于自然图像(景色)效果最好。 JPEG解码器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin®系列处理器上运行。 它是个独立自足的模块,完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准。 这款软件已经过严格互通性测试...了解更多 | 下载产品代码 |
H.264 BP/MP 编码器 | 视频/图像编码器 | 4.1.0 |
2014年8月 | H.264 BP/MP编码器是个软件组件,可将视频编码成H.264兼容型位流...了解更多 |
下载产品代码 |
H.264 BP解码器 | 视频/图像解码器 | 4.1.0 | 2012年7月 | H.264 BP解码器库是个软件组件,可解码H.264基准配置视频位流,符合...了解更多 |
下载产品代码 |
图形交换格式(GIF)解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 |
2011年7月 | GIF是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。 它使用LZW压缩格式。 该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。 它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件, 含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活,可实现无缝系统集成...了解更多 | 下载产品代码 |
G.729AB语音编解码器 | 语音编解码器 | 3.0.0 |
2009年5月 |
ITU-T推荐G.729描述了一种基于共轭结构代数码激励线性预测(CS-ACELP)的语音压缩算法。 附录A描述了简化版本...了解更多 | 下载产品代码 |
G.711附录I 带PLC的语音编解码器 | 语音编解码器 |
1.0.2 |
2009年4月 |
“G.711附录I带PLC的语音编解码器”软件库提供ITU-T G.711语音编解码器和G.711附录I丢包补偿组合...more | 下载产品代码 |
增强型视频后处理(eVPP) |
视频后处理器 |
1.1.3 |
2008年7月 |
增强视频后处理器能够放大和缩小不同输入和输出大小的图像。 输入和输出大小受L3内存限制...了解更多 |
下载产品代码 |
双音多频(DTMF)发生器 | 电话/VoIP |
1.1.0 | 2009年8月 | 双音多频(DTMF)发生器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 它是一个独立的软件模块...了解更多 | 下载产品代码 |
双音多频(DTMF)解码器 | 电话/VoIP | 1.1.0 |
2009年8月 |
双音多频(DTMF)信号是电信系统中的一个标准。 DTMF解码器通常用于在电话系统中检测输入信号的DTMF音,并将其转换...了解更多 | 下载产品代码 |
DTS® 5.1解码器 | 音频解码器与后解码器 | 2.4.0 | 2008年11月 | 由数字影院系统发展而来的DTS技术,原先旨在提供如影院般的高保真、全带宽及多通道的环绕声音效体验...了解更多 | 申请评估代码 申请产品代码 |
DTS Neo:6 | 音频解码器与后解码器 | 2.3.0 |
2010年2月 | Neo:6是一项DTS专有算法,旨在从双声道源提供更丰富、更自然的多声道音效。 该模块适合...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
电源受限型重叠变换(CELT)编解码器 | 音频编码/音频解码 | 1.2.0 | 2012年10月 | 用于Blackfin的ADI电源受限型重叠变换(CELT)编解码器可实现CELT音频编解码器功能,是Opus编解码器的组件。 Opus编解码器针对交互式语音应用和网络音频传输,具有极低的延迟特征, 采用Skype SILK编解码器和Xiph.org's CELT编解码器的技术...了解更多 | 下载产品代码 |
Blackfin视觉分析工具箱(VAT) | 驾驶员辅助 |
2.4.0 |
2013年6月 |
Blackfin视觉分析工具箱(VAT)是针对基于视觉应用系统集成器的一个软件工具箱。 VAT是一套软件模块,它利用ADI Blackfin图像处理工具箱中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如边沿检测、形状检测和分级等。这是处于比满量程应用低...了解更多 | 下载产品代码 |
Blackfin视频占位传感器 | 视频传感器 | 3.3.0 |
2015年5月 |
视频占位传感器设计用于通过视觉传感器检测室外空间(如停车场)中人员或车辆的占用或存在情况。 检测结果用于实现灯光智能开关和照明控制,从而实现节能。 该产品会对室外停车场等室外空间进行占用检测。当车辆和/或人员进入...了解更多 | 下载产品代码 |
视频占位传感器 |
视频传感器 | 1.0.0 | 2015年5月 | 视频占位传感器设计用于通过视觉传感器检测室外空间(如停车场)中人员或车辆的占用或存在情况。 检测结果用于实现灯光智能开关和照明控制,从而实现节能。 该产品会对室外停车场等室外空间进行占用检测。当车辆和/或人员进入...了解更多 | 下载产品代码 |
Blackfin HOG SVM检波器 | 嵌入式视觉检测 | 1.1.0 |
2015年8月 |
Blackfin HOG SVM检波器是一个针对Blackfin处理器系列、用于计算机视觉应用的软件模块。 Blackfin HOG SVM检波器可优化梯度直方图(HOG)和支持向量机(SVM)分类器。 该软件模块可用于检测各种应用中的各种物体,如人、宠物、汽车等。 ADI公司的Blackfin HOG SVM检波器模块经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 它是一个基于ADI专利设计的独立自足软件模块,经过各种图像测试。 Blackfin HOG SVM检波器模块支持全面的重入和多实例,带有直观易用的API,有助于轻松实现系统集成...了解更多 |
下载产品代码 |
Blackfin图像处理工具箱 |
图像/视频处理图元 | 2.4.0 |
2014年8月 |
Blackfin图像处理工具箱包含一整套图像处理基元,旨在加快利用Blackfin的复杂图像或视频处理解决方案的开发...了解更多 |
下载产品代码 |
Blackfin二维图形库(BF2DGL-OGL) | 图形引擎 |
4.1.0 |
2014年8月 |
Blackfin二维图形库(BF2DGL)是一种图元集,可帮助ADI-Blackfin处理器用户解决图形渲染问题。 这些图元均经过优化,适合在ADI公司的Blackfin BF-5xx系列处理器上运行。 所有图元均可以ARGB格式画出,同时一组有限的图元还支持UYVY格式。 这些图元均基于...了解更多 | 下载产品代码 |
位图图像文件(BMP)解码器 | 图像解码器 | 1.0.0 |
2011年5月 |
BMP是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。 它既可以使用未压缩的数据格式,也可以使用RLE编码器数据。 这种实现方法针对ADI公司ADSP-BF5xx Blackfin处理器进行了高度优化...了解更多 | 下载产品代码 |
位流检测器(S/PDIF专用) (for S/PDIF) |
音频预处理器 | 1.0.0 |
2009年1月 |
位流检测器(S/PDIF专用)库用于区分S/PDIF结构音频位流。 S/PDIF是数字音频接口,可以封装组合编码或...了解更多 | 下载产品代码 |
音频混频器 | 电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 该音频混频器经过设计和优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 它是一个独立的软件模块,可直接运用于网络电话应用...了解更多 | 下载产品代码 |
异步采样速率转换器(ASRC) |
音频后解码器 | 2.1.1 |
2012年7月 |
ASRC是一款通用型软件模块,适合专业音频和消费类音频之间的转换应用。 它也是汽车电子应用的基本配置模块,需要处理不同采样速率的...了解更多 | 下载产品代码 |
自适应抖动缓冲器 |
电话/VoIP | 1.1.0 | 2009年8月 | 通过ATM和互联网等异步分组交换网传送语音,诸如此类的实时数据传输近几年越来越普及,主要是由于采用...了解更多 | 下载产品代码 |