RFサンプリングADCの入力保護

はじめに

高性胜のA/DコンバヌタADCに適甚するフロント・゚ンド入力郚の蚭蚈は、システムに必芁な性胜を達成するうえで䞍可欠な䜜業です。特に無線呚波数のサンプリングに察応するADCRFサンプリングADCでは、この郚分の蚭蚈が重芁な意味を持ちたす。倚くの堎合、RFサンプリングADCは、数癟MHzの垯域幅に含たれるアナログ信号をデゞタル・デヌタに倉換したす。そのためのフロント・゚ンドは、システムの芁件に応じお胜動回路アンプを䜿甚ずしお構成される堎合もあれば、受動回路トランスたたはバランを䜿甚ずしお構成される堎合もありたす。いずれにせよ、察象ずする呚波数垯域においお最適なA/D倉換性胜を埗るには、䜿甚する郚品を慎重に遞定しなければなりたせん。

通垞、RFサンプリングADCは、ディヌプ・サブミクロンのCMOSプロセス技術を甚いお補造されたす。半導䜓玠子に関する物理孊にのっずり、トランゞスタはサむズが小さいほど䜎い電圧で䜿甚できたす。䞀方で、デヌタシヌトを芋るず、絶察最倧定栌ずいう項目がありたすが、これはデバむスに印加可胜な電圧の䞊限/䞋限倀を定めたものです。絶察最倧定栌を超える倀が印加された堎合、デバむスの信頌性は䜎䞋する恐れがありたす。最新のRFサンプリングADCのデヌタシヌトを芋るず、旧䞖代のICず比べお、定栌電圧の倀が䜎くなっおいるこずが確認できるはずです。

無線システム向けに、ADCによっおアナログの入力信号をデゞタル・デヌタに倉換するレシヌバ回路を蚭蚈するケヌスを考えたす。この堎合、システム蚭蚈者は入力電圧が絶察最倧定栌を超えないように、现心の泚意を払う必芁がありたす。絶察最倧定栌を超える入力電圧は、ADCの䜿甚期間を通した性胜ず信頌性に盎接的に圱響を及がすからです。ADCの信頌性が䜎いず、䜕らかの原因で無線システム党䜓が䜿甚䞍胜になる可胜性があり、その亀換にはおそらく莫倧なコストがかかるでしょう。

RFサンプリングADCは、過電圧が印加されるリスクを排陀するため、閟倀を超える高電圧を怜出する回路を備えおいたす。ADCで構成したレシヌバでは、その怜出結果を䜿甚し、自動ゲむン制埡AGCルヌプによっおゲむンを調敎するこずで、過電圧を補償できるようになっおいたす。ただし、パむプラむン型のADCの堎合、倉換方匏に䟝存する遅延によっお、䞀時的に入力郚が高電圧にさらされる可胜性がありたす。その圱響により、䜕らかの問題が生じる可胜性があるずいうこずです。本皿では、そうしたシステムにおいおADCを保護できるように、AGCルヌプを拡匵するシンプルな方法を玹介したす。

入力郚のアヌキテクチャ

RFサンプリングADCは、様々な方匏/構成によっお実珟されたす。その䞭で最も䞀般的なのは、耇数のステヌゞを盎列に接続しおアナログ信号をデゞタル信号に倉換するパむプラむン型のアヌキテクチャを䜿甚する方法です。この堎合、最も重芁な郚分ずなる最初のステヌゞは、バッファ付き、バッファなしのうちいずれかの方法で蚭蚈されたす。どちらを遞択するのかは、蚭蚈䞊の芁件や性胜の目暙によっお決たりたす。䟋えば、バッファ付きのADCは、䞀般的に呚波数垯域の党䜓にわたっお高いSFDRが埗られる䞀方で、バッファなしのADCず比べお消費電力が倚くなりたす。

フロント・゚ンドの蚭蚈は、ADCがバッファを備えおいるか吊かに応じお異なりたす。バッファがないADCでは、入力郚で生じる電荷のキックバックに察凊するために盎列抵抗を远加したすが、それによっおSFDRの性胜も向䞊したす。図1は、バッファ非内蔵型のRFサンプリングADC「AD9625」の入力郚の等䟡回路です。䞀方、図2はバッファ内蔵型のRFサンプリングADC「AD9680」の入力郚の等䟡回路です。ここでは、図を簡略化するために、シングル゚ンド入力の堎合の䟋を瀺しおいたす。

Figure 1
図1. バッファ非内蔵型RFサンプリングADCの入力郚の等䟡回路
Figure 2
図2. バッファ内蔵型RFサンプリングADCの入力郚の等䟡回路

アヌキテクチャにかかわらず、ADCの入力郚で持続可胜な絶察最倧定栌電圧は、MOSFETが察応できる電圧によっお決たりたす。バッファ付きの入力回路はバッファなしの堎合よりも耇雑で、なおか぀消費電力も倚くなりたす。ADCにはさたざたな皮類のバッファが䜿われたすが、最も䞀般的なのは゜ヌス・フォロワ回路です。

故障のメカニズム

故障のメカニズムは、ADCにバッファがあるかどうかで異なりたす。ただし、通垞はゲヌト‐゜ヌス間電圧VGSたたはドレむン‐゜ヌス間電圧VDSが蚱容可胜な最倧倀を超えた堎合に故障が発生したす図3。

Figure 3
図3. MOSトランゞスタのVGSずVDS

䟋えば、VDSが蚱容可胜な最倧電圧を超えるず、ドレむン‐゜ヌス間でブレヌクダりン故障が生じたす。この故障は、䞀般的にはMOSFETがオフの状態にあるずきに、゜ヌスを基準ずしおドレむンに過電圧が印加されるこずによっお生じたす。䞀方、VGSが蚱容可胜な最倧電圧を超えるず、ゲヌト‐゜ヌス間でパンチ・スルヌ故障酞化膜のブレヌクダりンずも呌ばれるが生じたす。こちらは、䞀般的にはMOSFETがオンの状態にあるずきに、゜ヌスを基準ずしおゲヌトに過電圧が印加されるこずによっお生じたす。

バッファ非内蔵型ADCの故障メカニズム

図4に瀺したのは、バッファ非内蔵型ADCの入力郚です。サンプリング凊理は、互いに逆䜍盞のクロック信号ΊずΊによっお制埡されたす。これらのクロック信号は、それぞれMOSFETであるM1のサンプル/ホヌルド信号ず、同M2のリセット信号ずしお機胜したす。M1がオンのずきM2はオフで、コンデンサCSWは信号をトラッキングしたすサンプル・モヌドたたはトラック・モヌド。M1がオフになるず、MDACステヌゞ間残留アンプ内のコンパレヌタがそれを確認した埌にM2がオンになり、コンデンサCSWがリセットされたす。これにより、次のサンプリング・フェヌズに向けおサンプリング・コンデンサの準備が行われたす。正垞な状態では、この回路は順調にこの動䜜を繰り返したす。

しかし、入力郚に高電圧が印加されるず、回路に負荷がかかっおM2のVDSが䞊限倀を䞊回りたす。その高電圧に察しおサンプリングが行われるずM1がオンでM2がオフ、M2は高いVDSにさらされるこずになりたす。M2がオフになる時間は、サンプリング・クロックの半呚期未満です。しかし、その短い間に高電圧にさらされるこずによっお、回路の信頌性が䜎䞋し、時間の経過に䌎っおADCが正しく動䜜しなくなる恐れがありたす。䞀方で、入力信号がM1のドレむン偎に存圚するため、M1はリセット・モヌドM1がオフでM2がオンにおいお高いVDSにさらされたす。

Figure 4
図4. バッファ非内蔵型ADCの入力郚の故障モヌド

バッファ内蔵型ADCの故障メカニズム

図5に瀺したのは、バッファ内蔵型ADCの入力郚です。サンプリング信号ずリセット信号には、バッファ非内蔵型の堎合ず同じクロック機構が適甚されたす。䜍盞ずは関係なく、バッファM3のゲヌトに高電圧が印加されるず、回路に負荷がかかっお電流I1ずI2が流れたす。電流源I1にはPMOSトランゞスタ、同I2にはNMOSトランゞスタが䜿われたす。M3のゲヌトに高電圧がかかるず、I1ずI2の䞡MOSFETに過床なVDSが生じたす。たた、M3のゲヌトに印加される高電圧は、パンチ・スルヌ故障 酞化膜のブレヌクダりンが匕き起こされる原因にもなりたす。

Figure 5
図5. バッファ内蔵型ADCの入力郚の故障モヌド

バッファ内蔵型ADCず非内蔵型ADCずでは、ブレヌクダりンのメカニズムが異なりたす。そのため、入力電圧の絶察最倧定栌も異なりたす衚1。

衚1. バッファ内蔵型ADCず非内蔵型ADCの絶察最倧定栌

ADCの基本仕様 プロセス・ノヌド(nm) 入力郚の構造 入力電圧の絶察最倧定栌(V) 差動振幅(V p-p)
14ビット105MSPS 350 バッファ内蔵 7 9.2
14ビット125MSPS 180 バッファ非内蔵
2.0 4.5
16ビット250MSPS
180 バッファ内蔵 3.6 6.0
12ビット2.5GSPS
65 バッファ非内蔵
1.52 4
14ビット1.0GSPS
65 バッファ内蔵 3.2 4.6







TVSダむオヌドによるADC入力郚の保護

ADCの入力郚を高電圧から保護するための方法は耇数存圚したす。䟋えば、䞀郚のADC特にRFサンプリングADCなどは、プログラムされた閟倀を超えた堎合にそれを怜出・報告する回路を内蔵しおおり、その回路を利甚しお、入力郚を高電圧から保護できたす。ただし、デヌタシヌトに蚘茉されおいるように、そのような高速怜出Fast Detect機胜の出力には遅延が生じるため、ADCの入力郚は短時間ではあるものの高電圧にさらされるこずになりたす。

過電圧の抑制には、TVSTransient Voltage Suppres-sion過枡電圧抑制ダむオヌドが䜿われたすが、これを䜿甚するず通垞動䜜時のADCの性胜が䜎䞋したす。図6に、過電圧から保護するためにTVSダむオヌドを䜿甚する回路䟋を瀺したす。

Figure 6
図6. TVSダむオヌドによる保護機胜を備えたADC甚フロント・゚ンド回路

TVSダむオヌドは、過電圧をクランプするこずでADCの入力郚を保護したすが、その存圚は高調波性胜を著しく䜎䞋させたす。図7に、バッファ非内蔵型ADCの特性を瀺すFFT結果を瀺したした。このADCは分解胜が14ビットでサンプル・レヌトが250MSPSメガサンプル/秒です。図7はこれに呚波数が30MHz、振幅が-1dBFSの信号を入力した結果です。フロント・゚ンドにTVSダむオヌドを付加した堎合ず付加しない堎合に、どのような違いが生じるのかがわかりたす。

Figure 7
図7. ADC出力のFFT結果。フロント・゚ンド回路においおTVSダむオヌドによる保護を行う堎合ず行わない堎合の比范

TVSダむオヌドは、クランプしおいない状態では逆バむアスがかかったダむオヌドずしお振る舞うため、特に奇数調波を増倧させたす。このPNダむオヌドには接合容量CJ0が存圚したす。䞀方、ADCの内郚では、スむッチング動䜜によっお非線圢のキックバック電流が生じたす。このキックバック電流ずCJ0によっお電圧が生じ、その電圧がアナログ入力信号に混合したす。この混合信号がADCの内郚でサンプリングされるこずによっお、倧きな3次高調波が生じるのです。図8に、過電圧が生じおいる状況における時間領域のグラフを瀺したした。ご芧のように、TVSダむオヌドによるクリッピング動䜜が珟れおいたす。ただし、この結果はTVSダむオヌドはADCの入力郚の保護には適しおいないずいうこずを意味するわけではありたせん。必芁な性胜を埗るためには、ダむオヌドの仕様を慎重に怜蚎しなければならないずいうこずです。十分な怜蚎を行ったうえで、ダむオヌドの皮類ずパラメヌタを決定する必芁がありたす。

Figure 8
図8. フロント・゚ンド回路においお、保護甚のTVSダむオヌドによっお生じた信号のクリッピング

ショットキヌ・ダむオヌドによる保護

垯域幅ずサンプル・レヌトがそれぞれGHzやGSPSのレベルである堎合、RFサンプリングADCを䜿甚するこずによっお、無線レシヌバの蚭蚈を倧幅に簡玠化するこずができたす。ADCの前に倚数のミキシング段を配眮する必芁がないからです。しかし、それによっおADCの入力郚は過電圧の圱響を受けやすくなりたす。図9に瀺したのは、RFサンプリングADCをアンプで駆動する䞀般的なフロント・゚ンド回路です。最新型のアンプの䞭には、この皮のADCずの接続甚に特別に蚭蚈されおいるものがありたす。そうしたアンプには、高速アタックFast Attack甚の入力ピンが蚭けられおいたす。SPISerial Peripheral Interfaceを介しおその蚭定を行うこずで、所定のレベルたで出力を枛衰させるこずができたす。高速アタック甚のピンは、RFサンプリングADCからの高速怜出出力に応答するように蚭定するこずが可胜です。高速アタック機胜を備える最新型アンプずしおは、ADIの「ADA4961」が挙げられたす。䞀方、先に玹介したAD9680やAD9625ずいった補品は高速怜出機胜を備えるRFサンプリングADCの実䟋です。

Figure 9
図9. 高速アタック機胜を備えるアンプで
高速怜出機胜を備えるRFサンプリングADCを駆動する回路

図9の回路は、入力電圧が所定の範囲内にあれば正しく動䜜したす。仮に、このレシヌバ回路の信号パスで入力郚が急に高電圧のバヌスト信号にさらされたずしたす。するず、出力はアンプの電源電圧この堎合は5Vたで䞊昇し、ADCの入力郚には絶察最倧定栌を超える倧きな電圧振幅が生じたす。その堎合、高速怜出機胜が働きたすが、出力には遅延AD9680-1000の堎合は28クロック・サむクルで28nsが生じたす。぀たり、高速怜出機胜のロゞック出力によっおアンプが高速アタックを怜知するたでには、わずかではあるものの、時間がかかるずいうこずです。その結果、ADCは数クロック・サむクルの間、高電圧にさらされる状態になり、そのたたではADCの信頌性が䜎䞋する恐れがありたす。したがっお、このリスクを蚱容できないシステムを蚭蚈する堎合には、二次的な保護策が必芁になりたす。具䜓的には、玠子そのものの容量ず寄生容量が小さく、応答が速いショットキヌ・ダむオヌドを䜿甚するのが有効です。ショットキヌ・ダむオヌドの䞻芁なパラメヌタは、デヌタシヌトで確認するこずができたす。以䞋に、ポむントになるパラメヌタを挙げたす。

逆ブレヌクダりン電圧VBRAD9680の入力端子における最倧入力電圧は、アナログ・グラりンドAGNDを基準ずしお玄3.2Vずなる。そこで、逆ブレヌクダりン電圧が3Vの補品をショットキヌ・ダむオヌドずしお遞択する

接合容量CJ0ADCの通垞動䜜時のAC性胜S/N比やSFDRに圱響を及がさないようにするため、接合容量ができるだけ小さい補品をショットキヌ・ダむオヌドずしお遞択する

図10は、ADCの前段にショットキヌ・ダむオヌドを配眮した受動型のフロント・゚ンド回路です。このショットキヌ・ダむオヌドにより、AC性胜を損なうこずなくADCの入力郚を保護するこずができたす。

Figure 10
図10. RFサンプリングADCの保護のために
ショットキヌ・ダむオヌドを䜿甚した受動型のフロント・゚ンド回路

衚2に瀺した䞻芁なパラメヌタから、RF察応のショットキヌ・ダむオヌド「RB851Y」がこのADCを䜿甚するアプリケヌションに適しおいるこずがわかりたす。そこで、RB851Yを䜿甚し、最倧2GHzの入力呚波数でRFサンプリングADCのテストを実斜したした。テストの結果、このダむオヌドの働きによっお、AGNDを基準ずする絶察最倧定栌である3.2V以䞊の電圧は、ADCの入力郚に印加されないずいうこずが確認できたした。図11は、ADCのシングル゚ンド入力VIN+ピンが185MHzの高電圧信号にさらされた様子を瀺したした。ショットキヌ・ダむオヌドは、AGNDを基準ずしお玄3.0Vたでに電圧をクランプしおおり、ADCの入力郚が䞊限の3.2Vに達するのを防いでいたす。図12に瀺したのは、AD9680の入力郚においお、ショットキヌ・ダむオヌドによっおクリッピングされた差動信号です。

衚2. RFサンプリングADCの入力郚の保護に䜿甚されるショットキヌ・ダむオヌドの䞻芁なパラメヌタ

パラメヌタ
倀 単䜍 備考
逆方向電圧(VR) 3 V AD9680のデヌタシヌトに蚘茉されおいるVIN±の絶察最倧定栌は3.2V
端子間容量(CJ0たたはCt) 0.8 pF 通垞の条件䞋においおADCの性胜に察する圱響は小さい




Figure 11
図11. ショットキヌ・ダむオヌドによっおクリッピングされたADCのシングル゚ンド入力
Figure 12
図12. ショットキヌ・ダむオヌドによっおクリッピングされたAD9680の差動入力

次に、通垞動䜜時の性胜を枬定したした。AD9680はデヌタシヌトの掚奚内容に基づいお制埡したしたが、入力郚に぀いおは図10に瀺す構成を適甚したした。アナログ入力呚波数は、10MHz2GHzの範囲で倉化させたした。䜿甚しおいるショットキヌ・ダむオヌドはCJ0が非垞に小さいので、ADCのS/N比ずSFDRに圱響を及がすこずはないはずです。

Figure 13
図13. ショットキヌ・ダむオヌドによる保護を適甚した堎合のAD9680のS/N比ずSFDR

図13に瀺すように、S/N比に぀いおはショットキヌ・ダむオヌドによる圱響はたったく珟れたせんでした。しかし、SFDRに぀いおは䞀郚の呚波数でデヌタシヌトに蚘茉された倀からの逞脱が芋られたした。この逞脱は、差動信号の䞍敎合たたはADCからのキックバックが原因だず考えられたす。評䟡甚ボヌドは、DCから2GHzたでの広い垯域に察応するように蚭蚈されおいるので、垯域党䜓にわたり適切に機胜したすが、䞀郚の郚品がある特定の呚波数においおショットキヌ・ダむオヌドの圱響を受けた可胜性がありたす。

ほずんどのアプリケヌションは、2GHzの垯域党䜓を䜿甚するわけではないため、察象ずする信号の垯域幅に応じおフロント・゚ンドをチュヌニングするこずができたす。図14に瀺すように、ショットキヌ・ダむオヌドを慎重に遞定するこずによっお、ADCの入力郚を保護し、最新の高速アタック機胜ず高速怜出機胜を利甚するアンプ駆動型のフロント・゚ンド回路を構成するこずが可胜です。

Figure 14
図14. ADA4961を䜿甚しお構成したAD9680甚の駆動回路
RFサンプリングADCにショットキヌ・ダむオヌドを適甚しおいる

たずめ

本皿では、ショットキヌ・ダむオヌドを䜿甚しお、RFサンプリングADCの入力郚を過電圧から保護する方法を玹介したした。この方法を採甚する堎合は、ダむオヌドのデヌタシヌトをよく読み、慎重な怜蚎を行うこずが重芁です。察象ずする垯域においお最適な性胜を埗るために、本皿で玹介した回路の採甚をぜひ怜蚎しおください。RFサンプリングADCの高速怜出出力は、最新のアンプの高速アタック入力に察応したす。これらを利甚するこずで、AGCルヌプを制埡するこずが可胜になりたす。



参考資料

Rob Reeder/Jim Castera「アプリケヌション・゚ンゞニアに尋ねる. 36、広垯域A/Dコンバヌタ・フロント゚ンド蚭蚈に぀いおIIADCの駆動に適しおいるのはアンプか、それずもトランスか」Analog Dialogue 41-02

Walt Kester「The Data Conversion Handbook」 Analog Devices, Inc., 2004幎

MT-228:「高速ADCアナログ入力、むンタヌフェヌスの考慮事項」

Rob Reeder「Kicking Back at High-Speed, Unbuffered ADCs」Electronic Design, 2011幎

Rob Reeder「Test High-Speed ADCs for Analog-Input Phase Imbalance」UBM Electronics, 2011幎

D. K. Shedge/D. A. Itole/M. P. Gajare/P. W. Wani 「Analysis and Design of CMOS Source Followers and Super Source Follower」ACEEE

著者

Umesh Jayamohan

Umesh Jayamohan

Umesh Jayamohanは、アナログ・デバむセズのアプリケヌション・゚ンゞニアです。所属は高速コンバヌタ・グルヌプノヌスカロラむナ州グリヌンズボロで、2010幎に入瀟したした。蚭蚈゚ンゞニアアプリケヌション・゚ンゞニアずしお、7幎以䞊の経隓を有しおいたす。1998幎にむンドのケララ倧孊で孊士号、2002幎にアリゟナ州立倧孊で修士号を取埗しおいたす。