概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CFTL-6V-PWRZ ($20.01) Wall Power Supply for Eval Board
- EVAL-CN0178-SDPZ ($58.85) Software-Calibrated, 50 MHz to 9 GHz, RF Power Measurement System
- EVAL-SDP-CB1Z ($116.52) Controller board needed to evaluate the this circuit. Please see "Circuit Evaluation & Test" section for connection information.
器件驱动器
软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。
AD5790 - Microcontroller No-OS Driver
优势和特点
- 宽带频率范围:50MHz至9GHz
- 动态范围:65 dB
- 计算波峰因数、RMS和峰值信号电平
参考资料
-
CN0178 Software User Guide2018/10/18WIKI
-
MT-078:高频对数放大器2009/4/9PDF304 kB
-
MT-073: 高速可变增益放大器(VGA)2009/2/3PDF177 kB
-
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems2003/10/10PDF129 kB
-
CN-01782010/11/26PDF179 kB
电路功能与优势
该电路使用 ADL5902 TruPwr™ 检波器测量RF信号的均方根信号强度,信号波峰因素(峰值均值比)在约65 dB的动态范围内变化,工作频率为50 MHz至9 GHz。
测量结果在12位ADC (AD7466)输出端以串行数据形式提供。在数字域中针对环境温度执行简单的4点系统校准。
RF检波器与ADC之间的接口很简单,由两个信号调整电阻组成,无有源元件。此外,ADL5902内部2.3 V基准电压为微功耗ADC提供电源和基准电压。AD7466无流水线延迟,可作为只读SAR ADC。
整个电路实现了约±0.5 dB的温度稳定性。
显示的数据是针对在−40°C至+85°C温度范围内工作的两个器件。

电路描述
测量的RF信号施加于ADL5902的输入端,即dB线性rms响应均方根检波器。外部60.4 Ω电阻R3结合ADL5902的较高输入阻抗,确保宽带50 Ω与RF输入匹配。ADL5902以所谓的“测量模式”配置,VSET和VOUT引脚相连。在此模式下,输出电压与输入均方根值的对数成比例。换言之,读数以分贝值直接呈现,每到十倍调整至1.06 V,或者53 mV/dB。
AD7466 12位ADC的电源电压和基准电压由ADL5902内部2.3 V基准电压源提供。由于AD7466消耗的电流极少(以10 kSPS采样时仅为16 μA),ADL5902的基准电压输出足以向ADC以及由R9、R10、R11、R12组成的温度补偿和均方根精度调整网络供电。
ADC满量程电压等于2.3 V。最大检波器输出电压(在线性输入范围内工作时)约为3.5 V(参见ADL5902数据手册图6、7、8、12、13及14),因此在驱动AD7466前必须降低0.657倍。这个降低过程通过简单的电阻分压器R10和R11(1.21 kΩ和2.0 kΩ)来实现。以上数值可实现0.623的实际比例因子,通过建立电阻容差余量确保ADL5902 RF检波器不会过驱ADC。
图2显示的是检波器输出电压与输入功率的典型曲线(无输出调整)。

该检波器的传递函数可通过以下公式计算近似值:
VOUT = SLOPE_DETECTOR × (PIN − INTERCEPT)
其中SLOPE_DETECTOR是检波器斜率,单位为mV/dB;INTERCEPT 是x轴截距,单位为dBm;PIN是输入功率,单位为dBm。
在ADC输出端,VOUT由ADC输出代码取代,公式可改写为:
CODE = SLOPE × (PIN − INTERCEPT)
其中 SLOPE 是检波器、调整电阻及ADC的组合斜率,单位为次/dB; PIN 和 INTERCEPT 单位仍为dBm。
图3显示的是典型检波器输入功率的功率扫描以及在700 MHz输入信号下观察到的ADC输出代码。

总体斜率和截距随系统的不同而变化,该变化是由RF检波器、调整电阻和ADC传递函数的器件间差异造成的。因此需要系统级校准以确定整个系统的斜率和截距。本应用中,使用4点校准校正RF检波器传递函数内的某些非线性,特别是在低端位置。该4点校准方案产生三个斜率和三个截距校准系数,这些数值在校准后应存储在非易失RAM (NVM)内。
通过向ADL5902施加四个已知信号电平执行校准,从ADC测量相应的输出代码。选择的校准点应在器件线性工作范围内。本例中,校准点位于0 dBm、−20 dBm、−45 dBm及−58 dBm。
斜率和截距校准系数通过以下公式计算:
SLOPE1 = (CODE _1 – CODE_2)/(PIN_1 − PIN_2)
INTERCEPT1= CODE_1/(SLOPE_ADC × PIN_1)
接着使用CODE_2/CODE_3和CODE_3/CODE_4重复计算,分别得出SLOPE2/INTERCEPT2和SLOPE3/INTERCEPT3。六个校准系数应与CODE_1、CODE_2、CODE_3、CODE_4一起存储在NVM内。
当电路在现场工作时,这些校准系数用于计算未知的输入功率电平PIN,公式如下:
PIN = (CODE/SLOPE) + INTERCEPT
为了在电路工作期间获得适当的斜率和截距校准系数,从ADC观察到的CODE必须与CODE_1、CODE_2、CODE_3、CODE_4进行比较。例如,如果来自ADC的CODE在CODE_1与CODE_2之间,则应使用SLOPE1和INTERCEPT1。该步骤还可用于提供欠量程或超量程警告。例如,如果来自ADC的CODE大于CODE_1或小于CODE_4,表示测得的功率在校准范围以外。
图3还显示了电路传递函数变化与以上直线公式的关系。该误差函数由传递函数边沿弯曲、线性工作范围内的小纹波以及温度漂移造成。误差以dB表示,公式如下:
误差 (dB) = 计算的RF功率 − 实际输入功率
= (CODE/SLOPE) + INTERCEPT – PIN_TRUE
图3还包括了误差与温度的关系曲线。本例中,将在+85°C和−40°C下测得的ADC代码与环境温度下的直线公式进行比较。该方法与现实系统一致,系统校准一般只能在环境温度下进行。
图4和图5分别显示电路在1 GHz和2.2 GHz下的性能。


该电路或任何高速电路的性能都高度依赖于适当的PCB布局,包括但不限于电源旁路、受控阻抗线路(如需要)、元件布局、信号布线以及电源层和接地层。(有关PCB布局的详情,请参见 MT-031教程, MT-101教程 和 高速印刷电路板布局实用指南 一文 。)
常见变化
对于需要较小RF检波范围的应用,可以使用 AD8363 均方根检波器。AD8363检波范围为50 dB,工作频率最高达6 GHz。对于非均方根检波应用,可使用AD8317/AD8318/AD8319或 ADL5513 。这些器件提供不同的检波范围,输入频率范围最高达10 GHz(有关详情参见 CN-0150)。
AD7466是单通道12位ADC,采用SPI接口。如果终端应用需要多通道ADC,可使用双通道12位AD7887 。在需要多个ADC和DAC通道的多通道应用中,可使用AD7294 。除提供四路12位DAC输出外,这款子系统芯片还含有4个非专用ADC通道、2路高端电流检测输入和3个温度传感器。电流和温度测量结果经过数字化转换后,可通过I2C 兼容接口读取。
电路评估与测试
本电路使用EVAL-CN0178-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)评估板。这两片板具有120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVAL-CN0178-SDPZ板包含待评估电路,如本笔记所述。SDP评估板与CN0178评估软件一起使用,可从EVAL-CN0178-SDPZ电路板获取数据。
设备要求
- 带USB端口且运行Windows® XP、Windows Vista®(32位)或Windows® 7(32位)的PC
- EVAL-CN0178-SDPZ 电路评估板
- EVAL-SDP-CB1Z SDP 评估板
- CN0178 评估软件
- 电源:+6 V或+6 V“壁式电源适配器”
- 环境腔
- RF 信号源
- 带SMA连接器的同轴RF电缆
开始使用
将CN0178评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开“我的电脑”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
功能框图
电路功能框图参见本电路笔记的图1,电路原理图参见“EVAL-CN0178-SDPZ-SCH-Rev0.pdf”文件。此文件位于CN0178设计支持包中。
设置
EVAL-CN0178-SDPZ电路板上的120引脚连接器连接到EVAL-SDP-CB1Z (SDP)评估板上标有“CON A”的连接器。应使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。利用合适的RF电缆,通过SMA RF输入连接器将RF信号源连接到EVAL-CN0178-SDPZ板。在断电情况下,将一个+6 V电源连接到板上标有“+6 V”和“GND”的引脚。如果有+6 V“壁式电源适配器”,可以将它连接到板上的管式连接器,代替+6 V电源。SDP板附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。注意:此时请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
测试
为连接到EVAL-CN0178-SDPZ电路板的+6 V电源(或“壁式电源适配器”)通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到SDP板上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,就可以使用SDP板来发送、接收、捕捉来自EVAL-CN0178-SDPZ板的串行数据。
本电路笔记中的数据是利用Rohde & Schwarz SMT-03 RF信号源和Agilent E3631A电源产生的。信号源设置为图中所示的频率,以1 dB的增量逐步调整输入功率并记录数据。
使用Test Equity Model 107环境腔进行温度测试。CN0178-SDPZ评估板通过测试腔门上的插槽放入腔中,SDP评估板向外延伸。
有关如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅CN0178评估软件Readme文件。
有关SDP板的信息,请参阅SDP用户指南。