RF及相关工具
作为业界从天线到处理器等所有主要RF至数字功能构建模块的唯一供应商,ADI公司针对其广泛的RF IC产品系列提供全套设计工具支持。 RF系统设计是一项极其复杂且耗时的过程,ADI公司的设计工具可使RF至数字整体设计工作更简单、更快速、更精确、更稳定,从而降低您的设计风险,加快产品上市。
立即下载这些免费工具,降低风险、简化RF系统开发!
设计工具
-
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。 -
Wireless Cascaded Gain and Noise Figure ZIP
Cascaded Noise Figure Calculation of Wireless system. -
ISM-RF Crystal Calculator XLS
ISM-RF Baseband Calculator is a tool for selecting and configuring the Sallen-Key data filter and the data slicer for various industrial/scientific/medical receivers. -
Calculating Equivalent Parallel Impedance ZIP
Calculate the equivalent parallel impedance (R//) and capacitance (C//) of a differential one port device by simply entering the S-Parameters in polar form. -
Calculating Transmitted Power Using Return Loss ZIP
Reflected power and transmitted power are calculated based on the return loss. -
ISM-RF Baseband Calculator XLS
ISM-RF Crystal Calculator workbook is a tool for properly selecting and configuring the reference oscillator for various industrial/scientific/medical radios. -
Power Conversion Table (RF Power Conversion) ZIP
Convert dBm, mw to voltage and vice versa in a 50Ω RF system. -
ADIsimFrequency Planner工具
对于处理ADI PLL频率合成器产生的整数边界杂散的开发人员而言,最佳解决方案即是ADIsimFrequencyPlanner。该频率规划器根据用户的输出要求快速分析PFD频率,然后优化每个输出的频率,以便识别最佳的相关整数边界杂散性能。 -
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。 -
RF阻抗匹配计算器
计算将线路与特定复杂负载相匹配的网络。 -
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。 -
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。 -
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。 -
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。