AN-1289: 在无动态功率控制的应用中使用AD5755和类似的动态功率控制DAC

简介

本应用笔记介绍如何在不需要动态功率控制(DPC)功能的 应用中使用AD5755和其他类似的工业DAC。

这组产品由5个工业DAC组成,提供多种选项以满足不同 的应用。表1罗列并重点介绍了每个DAC的特性。

图1. AD5755和类似的动态功率控制DAC
ADC Features
AD5755 16位、四通道、电流和电压输出DAC
AD5755-1 16位、四通道、电流和电压输出DAC,
集成HART连接
AD5735 12位、四通道、电流和电压输出DAC
AD5757 16位、四通道、电流输出DAC,集成
HART连接
AD5737 12位、四通道、电流输出DAC,集成
HART连接

DPC工作时会检测电流输出引脚上的负载,然后仅提供需 要的功率。为实现这一目标,可使用AD5755(举例来说)控 制DC-DC转换器,将5 V电源提升至7.4 V和29.5 V之间。

DPC在宽负载范围的系统中特别有用,包括短路条件(0 Ω负 载至接地);电源在芯片内部产生全部功耗。在非DPC系统 中,它可使IC温度上升,从而使总系统温度上升。

Figure 1. AD5755 with Dynamic Power Control.
图1. 集成动态功率控制的AD5755

有些低功耗应用可能不需要动态功率控制。这种情况下, 设计中不采用DC-DC转换器。这样可以减少外部元器件 数,且对于需要用到AD5755四通道特性的空间受限型应用 而言极为有用。

本应用笔记描述了两种DC-DC转换器的替代方法。第一种 方法使用外部PMOS来限制片内功耗。第二种方法直接为 DAC上电,所有功耗直接在芯片内部产生。每种方法均介 绍了设置,并计算片内和片外总功耗。

方法1—使用外部PMOS

作为DC-DC转换器的替代方案,外部PMOS晶体管可用来 限制片内功耗,但不会降低整个系统的功耗。PMOS电路 采用AD5755、AD5735和AD5755-1构建,如图2所示。

Figure 2. Configuration of a Channel using an External Zener Diode on the AD5755-1.
图2. 在AD5755-1上使用一个外部齐纳二极管配置一条通道

VBOOST上电必须同时满足电压和电流输出范围。只要在 VBOOST和表2等式中的输出之间保持足够的裕量,VBOOST便 可连接至AVDD

表2. 电源变化
参数 建议最小/最大电压
AVCC DVDD至5.5 V
VBOOST 7.4 V(最小值)至33 V(最大值)
电流输出
(IOUT × RLOAD) + 裕量
2.4 V裕量(典型值),2.7 V裕量(最大值)
电压输出
15 V(典型值),VOUT + 裕量(最大值)
2.2 V裕量(最大值)

SWx和COMPDCDC_A引脚保持开路。将AVCC连接至DVDD。 这样做可以保持AVCC引脚上的电压高于大部分负电源(AVSS 或0 V,仅适用于AD5755-1、AD5737和AD5757)。若AVCC引 脚电压等于或低于大部分负电压,则可能会发生闩锁。 AVCC和VBOOST供电轨的建议电源请参见表2。所有其他引脚 均以使用动态功率控制功能时的同样方式设置。详情请参 见产品数据手册中的“引脚配置”部分和“布局指南”部分。

VBOOST通过外部供电,且齐纳二极管将外部PMOS栅极电压 保持在VBOOST——即齐纳电压。这意味着大部分通道功耗 发生在外部PMOS晶体管上。

PMOS功耗可计算如下(使用最差情况数据):

VBOOST = 33 V

Zener Voltage = 5 V

RLOAD = 0 Ω

IOUT = 24 mA


一个通道


片内功率

5 V × 0.024 A = 0.12 W

片外功率

28 V × 0.024 A = 0.672 W


四个通道


片内功率

0.12 W × 4 = 0.48 W

片外功率

0.672 W × 4 = 2.688 W

本节的计算未考虑AD5755的静态电流;表3包含计算最大 功率的电流,以及AD5755允许的环境温度。由计算可知, 等式中VBOOST为5 V。功率的其余部分在PMOS片外耗散。

表3. 散热和电源条件(假设AVSS = −15 V,AVCC = 5 V,AVDD/VBOOST = 33 V)
参数 计算
在85°C环境温度下工作的最大容许功耗

Equation 1.

容许的最高环境温度——一条通道
AVDD
33 V × 0.0075 A = 0.2475 W
AVSS
−15 V × 0.0017 A = 0.0255 W
AVCC
5 V × 0.001 A = 0.005 W
VBOOST
1
(一条通道)
33 V × 0.025 A = 0.825 W
总计(一条通道)
1.103 W
温度上升
1.103 × 28 = 30.9°C
最高环境温度
125°C – 30.9°C = 94.1°C
容许的最高环境温度——四条通道 AVDD
33 V × 0.0075 A = 0.2475 W
AVSS
−15 V × 0.0017 A = 0.0255 W
AVCC
5 V × 0.001 A = 0.005 W
VBOOST
1
(四条通道)
(33 V × 0.025 A) × 4 = 3.3 W
总计(四条通道)
3.578 W
温度上升
3.578W × 28 = 100.18°C
最高环境温度
125°C – 100.18°C = 24.816°C

选择R1时,功率保持在较低水平很重要。本例中,R1 = 1 MΩ, 电源电压为33 V。齐纳二极管上的压降为5 V。这意味着经 过1 MΩ电阻的电流为28 µA(已耗散0.784 mW)。选择PMOS 时,必须要能耐受–VBOOST的VDS电压,并处理所需的功 耗。通常PMOS对电流输出性能的影响十分小。

图3中的AD5757/AD5737提供专用引脚(IGATEx)控制外部 PMOS。因此,无需使用齐纳二极管。只有在不使用动态功 率控制功能时,才使用IGATEx引脚。它可将外部PMOS栅 极电压保持在VBOOST – 5 V,使外部PMOS承担大部分功耗。

Figure 3. Configuration of a Channel using IGATE (AD5757 or AD5737).
图3. 使用IGATE(AD5757或AD5737)配置一条通道

选择PMOS时,必须要能耐受–VBOOST的VDS,并处理所需的 功耗。通常PMOS对电流输出性能的影响十分有限。 设置与计算过程和PMOS/齐纳二极管配置相同。

方法2—将VBOOST与AVDD相连

虽然方法2不需要额外的元器件,但所有功耗都发生在片 内。若使用本方法,那么用户必须留意允许的最大功耗以 及环境温度。超过数据手册中的绝对最大额定值可能会损 坏器件。

VBOOST上电必须同时满足电压和电流输出范围。只要在 VBOOST和表2等式中的输出之间保持足够的裕量,VBOOST便 可连接至AVDD

SWx和COMPDCDC_A引脚保持开路。将AVCC连接至DVDD。 这样做可以保持AVCC引脚上的电压高于大部分负电源(AVSS 或0 V,仅适用于AD5755-1、AD5737和AD5757)。若AVCC引 脚电压等于或低于大部分负电压,则可能会发生闩锁。AVCC 和VBOOST供电轨的建议电源请参见表2。所有其他引脚均以 使用动态功率控制功能时的同样方式设置。详情请参见 AD5755数据手册中的“引脚配置”部分和“布局指南”部分。

注意,如果未使用动态功率控制 ,则了解功耗的影响将具 有更重要的意义。

Figure 4. AD5755 without Dynamic Power Control on One Channel.
图4. 一条通道上无动态功率控制的AD5755

AD5755采用64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP封装。热阻θJA为 28°C/W。必须确保器件在不超过结温限值(125°C)的情况 下工作。

最差条件是指AD5755在最大VBOOST (33 V)下工作,并且驱动 最大电流(24 mA)至地(RLOAD = 0Ω)。此外,还须考虑AD5755 的静态电流。

表3的计算公式用于估算在这些最差条件下的最大功耗, 并据此确定最大环境温度:这些数据假设已采用AD5755数 据手册“布局布线指南”部分所述的正确布局和接地方法以 将功耗降至最低,并参考AD5755数据手册中的工作电流额 定值。

作者

Generic_Author_image

John Rice