数字下变频器的发展和更新 — 第一部分

很多现代无线电架构包含下变频级,可将RF或微波频段向下 转换至中频,以便进行基带处理。无论最终应用是通信应 用、航空航天与国防应用,或是仪器仪表应用,目标频率都 越来越高,并进入了RF和微波频谱。应对这种情况的一种可 行解决方案是使用更多的下变频级,如图1所示。而另一种更 有效的解决方案是使用集成数字下变频器(DDC)的RF ADC, 如图2所示。

Figure 1
图1. 带下变频级的典型接收器模拟信号链。

将DDC功能集成至RF ADC中便不需要额外的模拟下变频级, 并允许RF频率域中的频谱直接向下变频至基带进行处理。RF ADC处理GHz频率域中频谱的能力放宽了模拟域中进行多次 下变频的要求。DDC的这种功能使频谱得以保留,同时允许 通过抽取滤波进行过滤,这样还能提供改善带内动态范围 (增加SNR)的优势。有关该话题的更详细讨论可参见:"祖父时代的ADC已成往事," 以及"千兆采样ADC确保直接RF变 频." 这些文章进一步讨论了 AD9680AD9625 ,以及它们的 DDC功能。

Figure 2
图2. 使用RF ADC(集成DDC)的接收器信号链。

本文主要关注AD9680(以及 AD9690, AD9691AD9684)中的DDC功能。为了理解DDC功能,并了解当ADC中集成了 DDC时如何分析输出频谱,我们将以AD9680-500为例。ADI 网站上的折折频工具 将作为辅助工具使用。这款使用简单但功 能强大的工具可用来帮助理解ADC的混叠效应,这是分析集 成了DDC的RF ADC(比如AD9680)中输出频谱的第一步。

本例中,AD9680-500工作时的输入时钟为368.64 MHz,模拟 输入频率为270 MHz。首先,理解AD9680中数字处理模块的 设置很重要。AD9680将设为使用数字下变频器(DDC),其输 入为实数,输出为复数,数控振荡器(NCO)调谐频率设为98 MHz,半带滤波器1 (HB1)使能,6 dB增益使能。由于输出是 复数,因此复数转实数模块禁用。DDC的基本原理图如下所 示。以下内容对于了解如何处理输入信号音很重要:信号首 先通过NCO,使输入信号音的频率偏移,然后通过抽取模 块,并可选择性通过增益模块,之后再选择性通过复数转实 数模块。 图

Figure 3
图3. AD9680中的DDC信号处理模块。

从宏观上把握信号流过AD9680也很重要。信号进入模拟输 入,通过ADC内核,进入DDC,通过JESD204B串行器,然后 通过JESD204B串行输出通道输出。可以参见图4中的AD9680 功能框图。

Figure 4
图4. AD9680功能框图。

输入采样时钟为368.64 MHz,模拟输入频率为270 MHz,因 此输入信号将混叠进入位于98.64 MHz处的第一奈奎斯特区。 输入频率的二次谐波将混叠进入171.36 MHz处的第一奈奎斯 特区,而三次谐波混叠至72.72 MHz。这可以从图5中 折频工 具曲线看出。

Figure 5
图5. 折频工具中的ADC输出频谱。

图5中显示的折频工具曲线给出了信号通过AD9680中的DDC 之前,位于ADC内核输出端的信号状态。信号通过AD9680中 的第一个处理模块是NCO,它会将频谱在频域中向左偏移98 MHz(记住调谐频率是98 MHz)。这会将模拟输入从98.64 MHz下移至0.64 MHz,二次谐波将下移至73.36 MHz,而三次 谐波将下移至–25.28 MHz(记住我们观察的是复数输出)。这 可以从Visual Analog的FFT曲线中看出,如下文图6所示。

Figure 6
图6. 经过DDC后的FFT复数输出(NCO = 98 MHz,2倍抽取)。

从图6中的FFT曲线中可以清楚地看到NCO如何偏移我们在折 频工具中观察到的频率。有意思的是,我们可以在FFT中看到 一个未经表达的信号音。然而,这个信号音真的没有经过表 达吗?NCO并不偏移所有频率。本例中,它将98 MHz的基频 输入信号音混叠向下偏移至0.64 MHz,并将二次谐波偏移至 73.36 MHz,将三次谐波偏移至–25.28 MHz。此外,还有另一 个信号音也发生了偏移,并出现在86.32 MHz。这个信号音的 来源是哪里?它是否由于DDC或ADC的信号处理而产生的? 答案是:对,也不对。

让我们更加细致地看一下这个场景。折频工具 不包含ADC的 直流失调。该直流失调导致直流(或0 Hz)处存在信号音。 折频工具假设ADC是理想器件,无直流失调。在AD9680的实 际输出中,0 Hz处的直流失调信号音向下偏移至–98 MHz。由 于复数混频和抽取,直流失调信号音折回实数频域中的第一 奈奎斯特区。对于信号音偏移进入第二奈奎斯特区的复数输 入信号而言,它将会绕回至实数频域中的第一奈奎斯特区。 由于使能了抽取,并且抽取率等于2,我们的抽取奈奎斯特区 宽度为92.16 MHz(回忆一下:fs = 368.64 MHz,抽取采样速 率为184.32 MHz,奈奎斯特区为92.16 MHz)。直流失调信号 音偏移至–98 MHz,为92.16 MHz奈奎斯特区边界以外5.84 MHz。当该信号音绕回至第一奈奎斯特区时,它的失调和实 数频域中的奈奎斯特区边界相同,即92.16 MHz – 5.84 MHz = 86.32 MHz。这正是我们在上文FFT曲线中看到的信号音!因 此,技术上而言,ADC产生信号(因为它是直流失调),而 DDC略微移动它。这时候就需要进行良好的频率规划。适当 的频率规划有助于避免此类情形。

现在,我们讨论了一个使用NCO和HB1滤波器的示例,其抽 取率等于2;让我们在这个示例中再加入一点东西。现在,我 们将增加DDC抽取率,以便观察频率折叠效应以及采用较高 抽取率和NCO频率调谐时的转换情况。

本例中,我们观察采用491.52 MHz输入时钟和150.1 MHz模拟 输入频率的AD9680-500工作情况。AD9680将设为使用数字下 变频器(DDC),并采用实数输入、复数输出、NCO调谐频率 为155 MHz、半带滤波器1 (HB1)和半带滤波器2 (HB2)使能 (总抽取率等于4)、6 dB增益使能。由于输出是复数,因此 复数转实数模块禁用。回顾图3中的DDC基本原理图,该图表 示信号流过DDC。同样,信号首先通过NCO,偏移输入信号 音的频率,然后通过抽取、增益模块,以及在本例中旁路复 数转实数模块。

我们将再次使用折频工具 来帮助理解ADC的混叠效应,以便评 估模拟输入频率和谐波在频域中的位置。本例中,我们有个实 数信号,采样速率为491.52 MSPS,抽取率设为4,输出复数。 在ADC的输出端,采用折频工具显示的信号如图7所示。

Figure 7
图7. 折频工具中的ADC输出频谱。

输入采样时钟为491.52 MHz,模拟输入频率为150.1 MHz,因 此输入信号将残留在第一奈奎斯特区。位于300.2 MHz的输入 频率二次谐波将混叠进入191.32 MHz处的第一奈奎斯特区, 而450.3 MHz处的三次谐波混叠进入41.22 MHz处的第一奈奎 斯特区。这是信号通过DDC之前ADC输出端上的信号状态。

现在,让我们看一下信号如何通过DDC内部的数字处理模 块。我们将查看进入每一级的信号,并观察NCO如何偏移信 号,而抽取过程随后又是如何折叠信号的。我们将保持曲线 的输入采样速率(491.52 MSPS),fs项与此采样速率有关。让 我们观察一般过程,如图8所示。NCO将向左偏移输入信号。 一旦复数(负频率)域中的信号偏移超过–fs/2,就会折回第 一奈奎斯特区。接下来,信号通过第一抽取滤波器HB1,抽 取率为2。在图中显示了抽取过程,但没有显示滤波器响应, 虽然这两个操作是同时发生的。这是为了简单起见。完成第 一次2倍抽取之后,fs/4至fs/2的频谱转换为–fs/4至DC的频率。 类似地,–fs/2至–fs/4的频谱转换为DC至fs/4的频率。信号现在 通过第二抽取滤波器HB2,它也是2倍抽取(总抽取现在等于 4)。fs/8至fs/4的频谱将转换为–fs/8至DC的频率。类似地,– fs/4至–fs/8的频谱将转换为DC至fs/8的频率。虽然图中显示了 抽取,但没有显示抽取滤波操作。

Figure 8
图8. 抽取滤波器对ADC输出频谱的影响—一般示例。

记得上一个示例中,我们讨论了491.52 MSPS输入采样速率以 及150.1 MHz输入频率。NCO频率为155 MHz,抽取率等于4 (由于NCO分辨率,实际NCO频率为154.94 MHz)。因此,输 出采样速率为122.88 MSPS。由于AD9680配置为复数混频, 我们需要在分析中包含复数频率域。图9显示了频率转换非常 繁忙,但如果仔细研究的话可以看到信号流。

Figure 9
图9. 抽取滤波器对ADC输出频谱的影响—实际示例。

NCO偏移后的频谱:

  1. 基频从+150.1 MHz下移至–4.94 MHz。
  2. 基频镜像从–150.1 MHz开始偏移,并绕回至186.48 MHz。
  3. 二次谐波从191.32 MHz下移至36.38 MHz。
  4. 三次谐波从+41.22 MHz下移至–113.72 MHz。

2倍抽取后的频谱:

  1. 基频停留在–4.94 MHz。

  2. 基频镜像向下转换至–59.28 MHz,并由HB1抽取滤波器衰减。

  3. 二次谐波停留在36.38 MHz。

  4. 三次谐波由HB1抽取滤波器大幅衰减。

4倍抽取后的频谱:

  1. 基频停留在–4.94 MHz。

  2. 基频镜像停留在–59.28 MHz。

  3. 二次谐波停留在-36.38 MHz。

  4. 过滤三次谐波,并由HB2抽取滤波器几乎完全消除。图9.

现在,来看看AD9680-500的实际测量。可以看到基频位于– 4.94 MHz 。基频镜像位于–59.28 MHz , 幅度为–67.112 dBFS,意味着镜像衰减了大约66 dB。二次谐波位于36.38 MHz。注意,VisualAnalog无法正确找到谐波频率,因为它不 解析NCO频率和抽取率。

Figure 10
图10. 信号经过DDC后的FFT复数输出曲线(NCO = 155 MHz,4倍抽取)。

如果DDC设为实数输入和复数输出,并且NCO频率为155 MHz(实际是154.94 MHz),那么从FFT中可以看出AD9680- 500的输出频谱,而抽取率为4。我鼓励大家了解信号流程 图,理解频谱是如何偏移和转换的。我还鼓励大家详细了解 本文中的示例,以便理解DDC对于ADC输出频谱的影响。我 建议打印图8 并随时参考, 供分析AD9680 、AD9690 、 AD9691和AD9684的输出频谱时使用。支持这些产品时,我 遇到了很多人们认为无法解释的ADC输出频谱相关的频率问 题。然而一旦完成了分析,并通过NCO和抽取滤波器分析了 信号流,之前认为无法解释的频谱杂散便可以证明它们实际 上是确实应当存在的信号。我希望,通过阅读和学习本文, 下次碰到集成DDC的ADC时,您可以更有准备地处理问题。 敬请关注第二部分—我们将从其它方面继续讨论DDC,以及 如何仿真它的行为。我们将讨论ADC混叠导致的抽取滤波器 响应,将会提供更多示例,并使用Virtual Eval来观察AD9680 中的DDC工作情况及其对ADC输出频谱的影响。

作者

Jonathan Harris

Jonathan Harris

Jonathan Harris是ADI公司高速转换器部(北卡罗来纳州格林斯博罗)的一名产品应用工程师。他担任支持射频行业产品的应用工程师已超过7年。他从奥本大学和北卡罗来纳大学夏洛特分校分别获得电子工程硕士(MSEE)学位和电子工程学士(BSEE)学位。