智能无线工业传感器设计完全指南

摘要

本文概述了几种无线标准,并评估了低功耗蓝牙® (BLE)、SmartMesh (基于IEEE 802.15.4e的6LoWPAN)和Thread/Zigbee(基于IEEE 802.15.4 的6LoWPAN)在恶劣工业射频环境中的适用性,文中提供了几个比较指标,包括功耗、可靠性、安全性和总拥有成本。SmartMesh时间同步消耗的功耗较低,并且SmartMesh和BLE信道跳频功能带来更高的可靠性。SmartMesh案例研究得出的结论是可靠性达到99.999996%。本文介绍了ADI公司的BLE和SmartMesh无线状态监控传感器,其中包括一款搭载边缘人工智能(AI)的新型无线传感器,它能延长受限边缘传感器节点的电池寿命。

简介

2022年至2024年间,电机驱动系统智能传感器市场的销售额预计将增长一倍以上(达到9.06亿美元)1 。在智能传感器领域,无 线和便携式设备预计将成为主要的增长动力。使用无线环境传感器(温度、振动)监控工业机器有一个明确的目标:检测受监控设备是否偏离健康运行状态。

对于工业无线传感器应用,低功耗、可靠性和安全性始终是最重要的要求。其他要求包括低总拥有成本(尽可能少的网关和维护工作)、短距离通信,以及支持在包含大量金属障碍物的工厂环境中形成网格网络的协议(网格网络有助于减轻可能的信号路径屏蔽和反射)。

工业应用和无线标准要求

图1概要展示了几种无线标准,表1根据关键工业要求对选定的无线标准进行了对比评估。显然,BLE和SmartMesh(基于IEEE 802.15.4e的6LoWPAN)在低功耗、可靠性和安全性方面为工业应用提供了出色综合性能。Thread和Zigbee功耗低、实现了安全网格,但可靠性相对较低。

Figure 1. Survey of wireless standards.

图1. 无线标准概览

表1. 无线标准与工业应用需求的匹配
标准 范围 功耗 可靠性 稳健性 总拥有成本 支持网格 安全性
Wifi
(802.111 b, g)
100 m 是, WPA
BLE 20 m 至100 m 低/
中/
是, AES
Zigbee,
(基于 IEEE 802.15.4 的6LoWPAN)
20 m 至 200 m 低/
是, AES
SmartMesh (基于 IEEE 802.15.4e 的6LoWPAN) 20 m 至 200 m 是, AES
LoRaWAN 500 m 至 3000 m 中低功耗节点,高功耗网关 否-星型拓扑 是, AES

表2提供了有关Zigbee/Thread、SmartMesh和BLE网格标准的更多细节。SmartMesh包含时间同步信道跳频(TSCH)协议,根据该协议,网络中的所有节点都同步,通信由预定的时间表进行协调。时间同步消耗的功耗低,并且信道跳频可靠性高。BLE标准也包含信道跳频,但与SmartMesh相比有一些限制,例如线路供电路 由节点(会增加系统成本和功耗),而且不支持TSCH。如前所述,Zigbee/Thread的可靠性相对较低,与BLE相比没有太多优势。

表2. 工业应用的关键无线标准和性能
特性 Zigbee, Thread ( 基于IEEE 802.15.4的6LoWPAN) SmartMesh (基于 IEEE 802.15.4e的6LoWPAN ) BLE 网格
射频 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz
数据速率 250 kbps 250 kbps 1 Mbps,
2 Mbps
范围 20 m 至 200 m 20 m 至 200 m 20 m to 150 m
应用吞吐速率 < 0.1 Mbps < 0.1 Mbps < 0.2 Mbps
网格拓扑结构 网格, 星型 网格, 星型 网格, 星型
安全性 AES
加密
AES
加密
AES
加密
功耗 线路供电路由节点 路由节点平均只需 50 μA 线路供电路由节点
总拥有成本 $$ 至$ $ $$至 $
时间同步信道跳频 x x
稳健性(信号分配) x 单通道通信 x
可靠性 (信道跳频) x 单通道通信
标准 (互操作性) 专有

本文将重点介绍SmartMesh和BLE网格,这是针对工业状态监控传感器的最适合的无线标准。

ADI无线状态监控传感器

表3概述了ADI公司的 Voyager 3无线振动监测平台和下一代无线状态监控传感器。Voyager 3采用SmartMesh模块(LTP5901-IPC)。支持AI的振动传感器(仍在开发中)采用BLE微控制器 (MAX32666)。两种传感器均包含温度和电池健康状态(SOH)传感器。Voyager 3和AI版本传感 器使用ADI MEMS加速度计 (ADXL356, ADXL359)来测量工业设备的振动幅度和频率。通过FFT频谱可以识别出振动幅度和频率的增加,这可能是电机不平衡、未对准和轴承损坏等故障的征兆。

表3. ADI无线工业传感器原型
参数 Voyager 3 下一代传感器
无线标准 SmartMesh BLE
超低功耗边缘AI
温度传感器
MEMS 加速度计 是 (三轴 1 kHz) 是 (三轴 8 kHz)
电池 SOH 监测

图2概述了Voyager 3和支持AI的振动传感器典型操作。与许多工业传感器一样,占空比为1%;大多数时候,传感器处于低功耗模式。传感器定期唤醒以批量收集数据(或在发生高振动幅度冲击事件时唤醒),或者向用户发送状态更新。通常通过一个标志通知用户,受监控的机器运行状况良好,并且用户有机会收集更多数据。

Figure 2. An industrial wireless sensor typical operation.

图2. 工业无线传感器的典型操作

安全性

SmartMesh IP网络采用多重安全层级,这些层级可以归纳为机密性、完整性和真实性。图3总结了SmartMesh安全性。即使网络中存在多个网格节点,AES-128位端到端加密也能确保机密性。传输的数据受消息认证码(消息完整性检查或MIC)的保护,以确保数据没有被篡改。这可以防止中间人(MITM)攻击,如图3所示。SmartMesh支持多级设备身份验证,能够防止未经授权的传感器添加到系统中。

Figure 3. Security implementation for BLE and SmartMesh networks.

图3. BLE和SmartMesh网络的安全实现方案

采用BLE标准4.0和4.1版本的设备存在安全漏洞,但4.2及更高版本的安全性有所增强(如图3所示)。ADI公司的MAX32666符合BLE标准5.0。此版本引入了P-256椭圆曲线Diffie-Hellman密钥交换用于配对。在该协议中,两个设备的公钥用于创建两个设备之间的共享密钥,即长期密钥(LTK)。该共享密钥用于身份验证和生成密钥,以将所有通信加密,防止MITM攻击。

低功耗

表3中显示的传感器以1%的占空比运行,其中Voyager 3的最大有效载荷为90字节,AI版本的最大有效载荷为510字节。图4(改编自Shahzad和Oelmann3)显示,对于500字节到1000字节的有效载荷,BLE消耗的能量少于Zigbee和Wi-Fi。因此,BLE非常适合AI使用场景。SmartMesh的功耗非常低,在90字节或有效载荷更少的情况下(如Voyager 3传感器中使用的)尤为如此。网站上提供的martMesh功耗和性能估算工具 可用于估算SmartMesh能耗。经实验验证,SmartMesh功耗估算工具的精度为87%至99%,具体取决于传感器是路由节点还是叶节点。

Figure 4. Data transmitted (radio transceiver PHY) and energy consumption (adapted from Shahzad and Oelmann).<sup>3</sup>

图4. 数据传输(无线电收发器PHY)和能耗(改编自Shahzad和Oelmann)3

除了无线电发射功耗之外,还必须考虑系统总功耗预算和总拥有成本。如表2所示,BLE和Zigbee都使用单个网关运行。然而,两者还需要线路电源来为路由节点供电。这会增加功耗预算和系统总拥有成本。相比之下,SmartMesh路由节点平均仅需要50 µA的电流,并且整个网络可以使用单个网关运行。SmartMesh显然是一种更节能的实现方案。

可靠性和稳健性

前面提到过,SmartMesh采用TSCH,它有以下特点:

  • 网络中的所有节点都同步。
  • 通信根据通信时间表进行。
  • 时间同步带来低功耗。
  • 信道跳频带来高可靠性。
  • 通信的计划性带来高度确定性。

全网络同步精度小于15µs。如此高水平的同步可大大降低功耗。平均电流消耗为50 µA,99%以上的时间电流消耗为1.4 µA。

表4列出了一些关键应用挑战,并说明了SmartMesh和BLE网格如何应对这些挑战。

表4. 工业应用中无线网络面临的关键挑战以及 BLE/SmartMesh 性能
挑战 问题 SmartMesh 蓝牙网格
在密集型网格中稳健通信 节点相互干扰, 拖慢网络速度 高效信道分配消除冲突 依赖拖慢网络速度的冲突
延长安装在屏蔽位置的传感器电池寿命 需要能效比较高的边缘节点连接,以满足电池寿命规格 电池供电的路由节点与边缘节点建立近距离连接 线路供电的路由节点与边缘节点建立近距离连接
动态工业环境中保持可靠连接 移动设备或开/关门会引起多径反射 采用信道跳频来避免接收零陷 (null) 采用信道跳频来避免接收零陷 (null)
在拥挤的无线电波段实现可靠通信 干扰源限制网络上的数据流量宽带 信道跳频可避免干扰源,高效的带宽分配可维持流量 专为小型网络设计,容易遭受网络洪泛攻击。

SmartMesh在拥有大量节点的密集网络中表现更佳。BLE和SmartMesh 在动态工业环境中均表现良好。

ADI公司的晶圆厂针对SmartMesh的可靠性进行了测试5 ,该工厂的射频环境较为恶劣,满是金属和混凝土。三十二个无线传感器节点分布在一个Mesh网络中,最远的传感器节点到网关有四跳。每个传感器节点每30秒发送四个数据包。在83天的时间段里,传感器发送了26,137,382个数据包,接收了26,137,381个数据包,可靠性为99.999996%。

边缘人工智能

下一代无线传感器包括搭载AI硬件加速器的MAX78000微控制器。 该AI硬件加速器大幅减少了数据移动,并利用并行性优化了能源 使用和吞吐速率。

目前市售无线工业传感器通常以非常低的占空比运行。用户设置传感器休眠时长,此后传感器唤醒并测量温度和振动,然后通过无线电将数据传回用户的数据聚合器。市售传感器通常声称电池寿命为5年,此寿命基于每24小时捕获一次数据,或每4 小时捕获一次数据。下一代传感器将以类似方式运行,但利用边缘AI异常检测来限制无线电的使用。当传感器唤醒并测量数据时,只有检测到振动异常时才会将数据传回用户。这样,电池寿命可以延长至少20%。

对于AI模型训练,传感器收集机器的健康数据,然后通过无线方式发送给用户进行AI模型开发。使用MAX78000工具将AI模型合成为C代码,然后传回无线传感器并置于内存中。部署代码后,无线传感器按照预定义的时间间隔或在发生高-g冲击事件时唤醒。收集数据后生成FFT。通过FFT,MAX78000基于该数据做出推断。如果没有检测到异常,则传感器返回休眠状态。如果检测到异常,则会通知用户。然后,用户可以请求所测得异常的FFT或原始时域数据,这些数据可用于故障分类。

结论

本文概述了几种无线标准,并评估了BLE、SmartMesh(基于IEEE 802.15.4e的6LoWPAN)和Thread/Zigbee (IEEE 802.15.4)在恶劣工业射频环境中的适用性。与BLE和Thread/Zigbee相比,SmartMesh具有优异的可靠性和低功耗运行特性。对于需要500字节到1000字节数据传输的网络,BLE相较于Zigbee和Thread可以更可靠地运行,并且功耗更低。搭载嵌入式AI硬件加速器的微控制器可以提升无线传感器节点的决策能力,并延长其电池寿命。

参考电路

1电机驱动系统的预测性维护 – 2020年”,Interact Analysis市场 研究,2020年4月。

2 Kris Pister和Jonathan Simon,“保护无线传感器网络免受攻击”,Electronic Design(电子设计),2014年4月。

3Khurram Shahzad和Bengt Oelmann,“数据密集型监控应用的传感器内处理与使用ZigBee、BLE和Wi-Fi传输原始数据的比较研究”, 第11届国际无线通信系统研讨会(ISWCS),2014年8月。

4 Thomas Watteyne、Joy Weiss、Lance Doherty和Jonathan Simon,“工 业IEEE802.15.4e网络:性能与权衡” ,2015年IEEE国际通信会议 (ICC),2015年6月。

5 Ross Yu,“验证面向工业物联网应用的SmartMesh IP提供超过 99.999%的数据可靠性”,ADI公司,2016年1月。

作者

Richard Anslow

Richard Anslow

Richard Anslow毕业于爱尔兰利默里克大学,获工程学士和硕士学位。他从事新产品定义工作,并且担任面向客户的角色,处理有关ADI隔离式通信产品系列的问题。