智能边缘
数字化工厂——解锁智能边缘,为工厂赋能
了解ADI如何通过智能边缘设备提供可操作的见解,实现工业自动化的完全数字化。将长距离10BASE-T1L以太网和IO-Link技术与软件可配置的模拟I/O结合使用,从现场仪器仪表和工厂传感器获取关键的测量数据和新洞察信息。
值得信赖的工业设备智能。
工业技术正在快速数字化,将检测、连接和数据相结合转化为洞察力,以实现高效、可持续、更高水平的个性化制造。将演示状态监控、先进的运动控制、无缝边缘到云连接和高效的电源管理,这些只是ADI技术助力打造更可持续的工业未来的部分示例。
数字化工厂——解锁智能边缘,为工厂赋能
了解ADI如何通过智能边缘设备提供可操作的见解,实现工业自动化的完全数字化。将长距离10BASE-T1L以太网和IO-Link技术与软件可配置的模拟I/O结合使用,从现场仪器仪表和工厂传感器获取关键的测量数据和新洞察信息。
工业机器人——通过智能检测和控制实现灵活制造
安全、自动的机器人使模块化制造和个性化输出成为现实。本演示展示动态工作机器人如何使用经过优化的末端执行器工具识别和拾取物体。了解高精度深度传感如何与手势检测结合,实现高精度机器人和安全性。
智能楼宇——提供可行的见解,实现可持续未来
本楼宇自动化演示通过实现对所有类型的楼宇资产的高效集中控制,展示楼宇数字化对长期可持续性的影响。采用出色的烟雾探测、面部识别门禁、话音激活盲控和远程以太网安全摄像头创建智能、可持续的楼宇。了解传统和新式灵活通信系统如何共存,以实现优化改造结果。
制造业的灵活性是工业4.0的基石。此软件可配置I/O演示程序根据连接的负载(传感器或致动器)自动配置自身。
工业自动化控制系统(IACS)的网络安全越来越重要,特别是对于水处理设施以及发电和配电站等关键基础设施。了解ADI的安全解决方案如何帮助遵循IEC 62443,并保护水处理设施终端中的传感器和驱动器免受恶意网络攻击。
安装有线连接来监控关键资产并非始终可行。本演示展示了能够弥合这一鸿沟的无线技术,包括三轴测量和无电池的能量收集传感器。此外,使用碳纳米管传感的高分辨率表面裂纹检测也很有特色。
准确的动态温度控制是准确处理、实现高效的能源管理和减少浪费的核心。查看ADI的这款精密TEC控制器,它能够提供高达26 A电流并实现同步,同时始终提供准确的温度控制。
ADFS5758 SIL 2/SC 3认证DAC简化了系统级IEC 61508功能安全设计。这里,我们将展示如何共享其诊断功能,以使用1oo2D架构实现SIL 3和高可用性。
使用完全集成的高速USB隔离解决方案保护您的数据,该解决方案专用于在条件恶劣的工业环境中运行。
勿因EMI问题而牺牲效率。利用ADI的消磁技术,消除EMI产生的威胁。本演示展示Silent Switcher® µModule®稳压器与传统的电源解决方案相比所具有的优势,包括效率、EMI性能和节省空间。
本演示展示了未来的智能办公室所具备的优势,它具有多通道以太网供电(PoE)系统的易用性和便捷性,且采用ADI最新的符合IEEE 802.3at/bt标准的供电设备(PSE)平台芯片组。该芯片组通过一个数字控制器控制48个电源通道,以便同时分别为48个独立器件供电。它所采用的以太网联盟(EA)第二代PoE认证增强了用户体验,经过验证,能与IEEE供电设备(PD)互换使用。该系统模拟未来的物联网办公室,其中PoE LED照明能够对整个楼宇进行可靠和智能的照明控制。智能办公室具有诸多优势,包括节能、减少装置、简化业务运营,以及提高员工在工作场所的安全性。
使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
该演示利用精密传感、信号调理和控制,演示倒摆应用,以展示使用ADI的Trinamic™技术实现的高速、高性能运动控制。
本演示通过准确评估箱子的大小(这是准确传输尺寸各异的大型物体必备的功能),对关键物流应用使用先进的高分辨率3D成像。
本演示采用ADI的硬件在环(HiL),它是低延迟精密开发套件的一部分。该套件具有高精度和低延迟属性,可以仿真实际信号。硬件在环系统仿真现实世界的水平越高,就能更准确地验证受测设备,包括瞬态故障条件和其他动态行为。查看如何缩短用于HiL、汽车测试、电阻测量、源/测量仪表和锁定放大器系统的这些定制模拟前端模块的设计时间。
本演示展示客户如何能够利用ADI的高性能战术级惯性测量单元(IMU)来实现可靠且环保的动态倾角计。ADI预先校准的IMU提供一个简单平台,可以开发可靠的倾角检测解决方案,适用于各种应用,包括各种工业机械,例如建筑、农业、挖掘、海洋,以及其他面临严苛条件需要准确俯仰和横摇的机械。
观看我们演示的高性能毫米波测试系统,该系统能够在5G(FR1和FR2)、Wi-Fi 6和7条件下进行快速评估和部署。该系统支持高达55 GHz的RF载波,采用单个LO发生器板,使用ADI的新型RF采样混合信号前端(MxFE®)转换器和宽带宽RF前端组件来展示仪表级EVM性能(-40dB)。
探索汽车技术的未来。从座舱环境中的音频、语音、以太网和显示解决方案到电动汽车的电池解决方案,以人为本的创新方式将为乘客带来更多沉浸式体验,并为子孙后代留下一个更可持续的世界。
了解我们如何支持客户开发突破性的消费电子设备,帮助重新定义人们工作、生活和互动的方式。我们的消费电子展示墙展示了一系列先进产品,这些产品实现了技术突破,超越了客户期待,为我们带来诸多惊喜。
了解我们如何与客户合作,将未来的医疗健康转变为数字化和去中心化的医疗服务,让所有人能够更轻松地享受费用更低的医疗健康服务。将演示临床级可穿戴设备、床边生命体征监测和健身功率计,这些只是ADI公司的技术给我们的日常生活带来积极影响的一小部分示例。