法務とリスク

法務関連事項について

所有権と使用制限

アナログ・デバイセズのサイト(以下「ADIサイト」) の所有権はアナログ・デバイセズにあります(Copyright © 1995-2022 by Analog Devices, Inc., all rights reserved)。アナログ・デバイセズのサイト、ソフトウェア、テキスト、グラフィック、デザイン要素、オーディオ、およびアナログ・デバイセズがそのサイトで作成または使用したその他すべての題材(以下「ADI情報」)に含まれるすべての特許、著作権、商標、その他の知的財産、およびその所有権は、アナログ・デバイセズ、その子会社、およびライセンサーにあります。ここに明示的に示されている場合を除き、いかなる方法、形態、媒体であっても、事前にアナログ・デバイセズの書面による許可を得ることなくADI情報を複製、公開、修正、変更、表示、配布、あるいは販売することはできません。

アナログ・デバイセズはこれらのADI情報のシングル・コピーを表示、印刷、またはダウンロードすることを認めますが、この使用許諾は取り消し可能、譲渡不能、サブライセンス不能、非独占的なもので、その用途は内部的な非商業目的または参考用のみに限定され、なおかつ著作権、特許、商標、その他の所有権に関する告知事項を削除しないものとします。前述の限定的なシングル・コピー・ライセンスを除き、ADI情報およびADIサイトについては、その他のいかなる権利も譲渡したり譲渡しようとしたりすることはありません。アナログ・デバイセズは、ここに示す使用条件に違反した場合や、アナログ・デバイセズのその他の合意事項や方針に違反した場合を含め、その理由を問わずにこのシングル・コピー・ライセンスをいつでも予告なく終了できるものとします。終了時は、情報使用者の所有または管理下にあるすべてのADI情報を直ちに破棄するものとします。

ADIサイトの使用者は、中傷的、名誉毀損的、不道徳的、冒涜的、猥褻的、脅迫的、または不法な題材、あるいは制定法、慣習法、または同様の原則、もしくはその他何らかの法令の別を問わず、犯罪行為と見なされたり民事責任を問われたりするような行為を構成あるいは教唆するおそれのある題材を、ADIサイトに掲載したり送信したりしないものとします。使用者は、このようなコンテンツの掲載や送信から生じる弁護士費用を含めて、あらゆる申し立て、損害、原価、および費用から、アナログ・デバイセズ、その子会社、従業員、役員を保護、補償、あるいは免責することに合意するものとします。

免責事項と保証の例外

ADIサイトおよびADI情報は「現状のまま」で提供されます。ADIサイト上のADI情報は正確であることを期していますが、ADIサイトおよびADI情報についてはいかなる保証も行いません。この保証には正確さと完全さに関する保証が含まれますが、これらだけに限られません。サイトや情報には、誤植その他の不正確な内容や誤りが含まれている可能性があります。アナログ・デバイセズは、ADIサイトがユーザの要求を満たしていること、正確であること、あるいは中断しないこと、もしくはエラーがないことについての保証は行いません。また、アナログ・デバイセズは、商品性、特定目的への適合性、または第三者の知的財産権を侵害していないことについて明示的な保証も暗黙的な保証も行わず、その責任も負いません。アナログ・デバイセズは、ADIサイトを使用することによって生じた損害や損失、あるいはその使用に関連して生じた損害や損失については、いかなる責任も負いません。これらの損害や損失にはデータの喪失または破損、コンピュータ・ウィルス、エラー、欠損、中断、機能不良、その他の不具合を含みますが、これらだけに限りません。また、これらの責任が不法行為、契約、その他の理由のいずれに基づくものかの別を問いません。

責任の制限

いかなる場合も、アナログ・デバイセズ、またはその子会社、従業員、役員、サプライヤ、代理店、ライセンサー、または契約業者は、いかなる直接的損害、特別な損害、偶発的損害、懲罰的賠償、重畳的損害、間接的損害、または結果的損害についても責任を負わないものとします。これは、これらの損害の可能性についてアナログ・デバイセズが知らせを受けていた場合でも同様であり、訴訟形式の別も問いません。

他のサイトへのリンク

ADIサイトには他のサイト(以下「他サイト」)へのリンクが含まれています。他サイトはアナログ・デバイセズの管理下にないので、アナログ・デバイセズは他サイトのコンテンツに関してはいかなる責任も負いません。他サイトへのリンクは、アナログ・デバイセズとそのサイトの提携、あるいはアナログ・デバイセズによるそのサイトの承認や支援を意味するものではありません。

サイト使用者は、他サイトによって課される著作権その他の知的財産権に伴う制約に従うことに合意したものと見なされます。いかなる形であれ、他の個人や団体の権利を侵害するような形で他サイトを使用することはできません。

他サイトのドメイン名や商標、または他サイトでアクセスする情報に含まれるドメイン名や商標は、それぞれの所有者の占有財産です。

ユーザ・フォーラム

ADIサイトには、サイト使用者がコミュニケーションを取って情報を提供することのできるインタラクティブ領域(ユーザ・フォーラム)が含まれています。ADIサイト上に作られるこれらのユーザ・フォーラムを監視する義務はアナログ・デバイセズにありませんが、アナログ・デバイセズはこれらのフォーラムに掲載される題材を確認し、独自の判断でこれを削除または編集できるものとします。ユーザ・フォーラムに掲載される情報は秘密情報ではありません。アナログ・デバイセズはユーザ・フォーラムに掲載される情報やコンテンツについて責任を負わず、ユーザ・フォーラムに掲載される情報またはコンテンツに関してアナログ・デバイセズが取る措置についても責任を負いません。

ユーザ・アカウントとパスワード

アナログ・デバイセズは、サイト使用者の連絡先情報、設定情報、およびアナログ・デバイセズとやり取りをしたりADIサイトを使用したりするためのその他の情報を含むユーザ・アカウント(以下「ユーザ・アカウント」)を作成する個人的権利を認めますが、この権利は取り消すことができるものとします。アナログ・デバイセズは、ユーザがADIサイトを定期的に使用しなくなったことや、ユーザ・アカウント情報の更新や補完、あるいはパスワードまたはユーザ・アカウントの不正使用を含む任意の理由で、いつでもユーザ・アカウントの使用を終了または中断させたり、ユーザアカウントの機能を変更したりすることができるものとします。ユーザ名とパスワードは、そのユーザ専用のものとして割り当てられます。アナログ・デバイセズは、ユーザに対して時々パスワードの変更を求め、関連する情報をユーザに知らせることがあります。ユーザ名とパスワードを不正使用から保護してセキュリティを確保する責任は、すべてそのユーザ個人にあります。ユーザ名またはパスワードが不正に使用された場合は、直ちにアナログ・デバイセズへお知らせください。また、ユーザ・アカウントに保存された情報は、すべてバックアップコピーを作成して保存してください。

プライバシー

ユーザによるADIサイトの使用にはアナログ・デバイセズのプライバシー・ポリシーが適用されます。プライバシー・ポリシーを参照するには、ここをクリックしてください。

米国政府に関わる限定的権利

米国政府による使用または米国政府の支援を目的として、あるいは米国政府とともに何らかの事業活動に従事する主契約者または副契約者による使用を目的として、ADIのみの出費によって作成または提供された(取得した)ADI情報を使用する調達の一部またはすべてには、以下のことが適用されます。したがってアナログ・デバイセズが取得した情報の一部またはすべては、これに基づき、48 CFR § 27.404-2(b)に定められた「限定された権利」の下に、48 CFR § 52.227-14に従って提供されます。顧客は、米国政府との契約および米国政府のための契約のすべてにこの規定が含まれるようにすること、および政府に提供するすべてのデータを要求に従って正しくマークすることについて、責任を有するものとします。

法律および輸出規制の遵守

このADIサイトは米国マサチューセッツ州から運営されています。アナログ・デバイセズは米国からサイトを運営しているので、このサイトの題材とサービスには米国の輸出規制法規が適用されます。

このサイトを使用することによって、ユーザは以下のことを表明し保証したことになります。(i) その名前がどの制裁対象者リスト(これには米国商務省の取引禁止命令表、米国財務省の特別指定国民リスト、米国務省の禁止者リストを含みますが、これらだけに限りません)にも記載されておらず、米国を起源とする製品やサービスの輸出を伴う取り引きに参加する権利も否定されていない。(ii) 米国政府による禁輸の対象となっている国(現在のところキューバ、イラン、北朝鮮、シリアの4カ国)に所在していない。iii) 核兵器、化学兵器、または生物兵器、あるいはそれらを搭載したミサイルの設計、開発、製造、貯蔵、または使用に、間接的にも直接的にも携わっていない。(iv) 適切な政府機関から事前に許可を得ている場合を除き、(1) どの目的地に対しても自分が受け取った技術的データを故意に再輸出しない、あるいは (2) その技術データから直接製造された製品を、米国輸出管理規則のパート740補遺No. 1に定める国グループD:1またはE:2にリストされた国へ、直接的にも間接的にも輸出しない。

法律と管轄区域の選択

ADIサイト、ADIサイトに関連して開始された各取り引き、およびADIサイトから生じたすべての問題またはADIサイトに関連して生じたすべての問題(有効性と解釈を含む)は米国マサチューセッツ州法に準拠して処理されるものとし、抵触法の原則を考慮しないものとします。この場合は、マサチューセッツ州に置かれた連邦裁判所と州裁判所の専属管轄権と裁判地、および適用される令状の送達に従うものとします。また、不便宜法廷地や対人管轄権の欠如を主張する弁護を行わないものとします。当事者が米国以外に所在する場合、国際物品売買契約に関する国連条約は適用されず、同条約は完全に除外されます。

製品の不正使用、グレー・マーケット、偽造

製品と技術の不正な再販や転用、そして意図せぬ不正使用との戦いは、半導体産業全体が直面している課題であり、アナログ・デバイセズが極めて深刻にとらえている問題でもあります。

これらの課題に対応するために、アナログ・デバイセズは、その内部管理、各種の手法、販売チャンネル、そして製品の不正な販売や使用を監視するためのプロセスの見直しを定期的に行っています。アナログ・デバイセズは、このような動きを特定して対処するための予防的な手段を講じていますが、これには、強化された監視および監査プロセスの実施や、不正な再販、転用、および意図せぬ不正使用を減らすために必要な場合は強制的手段を取ることが含まれています。また、グレー・マーケット活動全般の監視も強化しています。

アナログ・デバイセズの正規販売元から購入していない製品(ブローカ、再販店、またはサードパーティのオンライン・マーケットプレースからの購入を含む)は、偽造品であったり信頼性に欠けたりする傾向があります。偽造品の製造、パッケージング、ラベル表示、保管、輸送、取り扱いは、アナログ・デバイセズの標準に従っていません。アナログ・デバイセズは、非正規チャンネルを通じて購入されたパーツの保証やサポートは行いません。

アナログ・デバイセズは、製品の本来の用途と異なるエンド・アプリケーションに使われた製品のサポートは行いませんし、これを認めることもしません。また、制裁対象国へ違法に輸出された製品についても同様です。アナログ・デバイセズは、営業活動を行っている国の適用法規に従うことに努めています。今後も、サードパーティによるこれらの不正行為の試みを特定して防止する方法を模索していきます。そのためのステップには、政府機関やその他の外部組織との協力などの、内部的および外部的な手段が含まれます。

最終レビュー:2022年12月


アナログ・デバイセズ(ADI)のウェブサイト(ADIサイト)を使用する場合は、ここに示す使用条件を前もってよくお読みください。ADIサイトを使用することによって、使用者はこれらの条件に合意したことになります。これらの条件に合意できない場合は、ADIサイトのご利用をご遠慮ください。これらの条件は、他のライセンス契約や、以下の項目に関する特定条件を補完することを目的としています。



法務とリスク