オンライン・セミナー/ウェブキャスト:利用規約

 

このアナログ・デバイセズ社(「ADI」)のオンライン・セミナー/ウェブキャスト(「ADIセミナー」)をご利用になる前に、以下の利用規約を注意深くお読みください。ADIセミナーにアクセスされると、お客さまはこの利用規約に同意されたとみなされます。利用規約に同意されない場合はADIセミナーをご利用にならないでください。


所有権および使用制限
ADIセミナーはADIの財産です。ADIセミナーの著作権、商標、他の知的財産権・所有権、およびこのサイトでADIが使用し考案したソフトウェア、テキスト、グラフィックス、設計要素、オーディオ、その他の全ての材料(「ADI情報」)の著作権、商標、他の知的財産権・所有権はすべてADIおよびそのライセンサーに帰属します。ADI情報は、ADIの事前の書面による許可がなければ、いかなる方法、形態、媒体によっても再生、出版、翻案、修正、表示、配布、販売することはできません。

権利の放棄および保証の排除

ADI情報およびADIセミナーは「現状のまま」で提供されます。ADIではADI情報が正確であることを期していますが、ADIセミナーおよびADI情報に関して正確性または完全性の保証等、いかなる種類の保証も行いません。誤植およびその他の誤り、間違いがある場合もあります。ADIは、ADIセミナーがお客さまの要求を満たし、正確であり、中断がなく、エラーがないということは保証いたしません。 ADIは、商品性、特定目的への適合性、第三者の知的財産権の不侵害性について、明示暗示を問わずあらゆる保証を明示的に排除し、放棄します。ADIは、ADIセミナーの使用から生じた、あるいはそれに関連して生じたいかなる種類の損害、損失に対しても、そのような法的責任が不法行為、契約その他に基づくかどうかに関係なく、責任を負わないものとします。それには、データの損失・破壊、コンピュータ・ウイルス、エラー、削除、中断、欠陥、その他の障害が含まれますが、これに限定されません。

法的責任の限界
ADIまたはADIのサプライヤー、代理人、ライセンサー、下請け業者は、特別、偶発的、刑罰的、複数、間接的、結果的に生じるいかなる種類の損害賠償に対しても、たとえそのような損害賠償の可能性について報告を受けていたとしても、また訴訟方式に関係なく、法的責任を負わないものとします。いかなる原因によるものであれ、ADIが負う全賠償額はお客さまがADIセミナーのために支払った金額か100米ドルのうちいずれか大きい金額に限定されるものとします。

法律および輸出規制の遵守
ADIは、ADIセミナーの資料が米国以外の場所で利用できること、または適切であることの表明または保証はいっさい行いません。ADIセミナーの利用は適用法および規則に準拠し、米国外でこのADIセミナーを利用する範囲で、現地法を遵守するのはもっぱらお客さまの責任となります。すべてのADI情報およびこのADIセミナーから受け取った技術データはいかなるものであれ、米国法規により許可され権限を与えられている場合のみ、米国外に輸出または再輸出されるものとします。

法選択および管轄権
ADIセミナー、ADIセミナーとの関連で結ばれた各取引、およびADIセミナーとの関連で生じるいっさいの事柄は、抵触法の原則に関係なくアメリカ合衆国マサチューセッツ州法に準拠し、同法に従って解釈され、執行されるものとします。これにより、マサチューセッツ州にある連邦裁判所および州裁判所の独占的な裁判権ならびに裁判地、および適用される令状の送達に従います。お客さまは、法廷地の不便性または対人管轄権の欠如があるとする弁護はいっさい放棄することに同意します。お客さまが米国外に居住している場合、両当事者は国際物品売買契約に関する国連条約(ウィーン売買条約)の適用が全面的に排除されることに同意します。

クレームの制限
ADIに対するクレームの訴訟は、クレーム発生の日付から1年以内に提訴されなければならず、さもなければ放棄されたとみなされます。

条件の変更
ADIは、ADIセミナーおよびこの条件をいつでも変更する権利を留保します。ADIセミナーを引き続きご利用になる場合、お客さまは新しい条件に同意されたとみなされます。

前回の更新日:2014年5月5日