未来の没入型オーディオ・システム、コンピュータ・ビジョンが音声の再生を支える
概要
民生向けのエンターテインメントの分野では、没入型の体験(エクスペリエンス)がより強く求められるようになっています。つまり、ユーザが物理的な現実と区別できない形でコンテンツを楽しめるようにすることが重視されています。より優れた没入感を実現する上では、音声が重要な役割を果たすことになります。そのような背景を踏まえ、アナログ・デバイセズは近い将来、音声を再生するための新たな手法が活用されるようになると考えています。その手法は、ビジョン・インテリジェンスを活用したオーディオ・システムとして具現化されるはずです。そうしたシステムを開発するには、人間の脳が音声を処理して局所化する方法について深く理解する必要があります。技術的に言えば、最先端のToF(Time of Flight)イメージャとクラス最高のDSPが重要な役割を果たします。それらの適切な組み合わせにより、次世代の没入型オーディオ・システムを開発するための理想的なプラットフォームが実現されます。
あらゆる新世代の民生向けエンターテインメント機器について語る際には、例外なく没入感という言葉が使われます。それは具体的には、どういう意味なのでしょうか。1999年に「マトリックス」という映画がヒットしました。その登場人物であるモーフィアスは、ネオに対し、「匂いを嗅ぎ、味を感じ、物体に触れるという行為は現実のものなのか」と尋ねます。その上で、ネオがそれまで現実だと思っていたことは、人間の感覚を欺くためにコンピュータによって作られた虚構にすぎなかったという事実を示します。これが、まさに没入感という言葉が意味するところです。すべての人工的な没入体験は、そのような世界が目指すべきゴールだと捉えて開発されています。
体験の中に本当に入りこんでいるような感覚が得られるようにするためには、音声そのものと、それをどのように体験させるのかということが重要になります。それらは、高揚感を演出するための非常に重要な要素です。音声は、脳の中の原始的な反応として始まり、任意の状況に対する私たちの最初の反応へと発展していきます。脳は音声を活用することにより、周囲の環境や状況を表す明確なイメージを形成します。人工的に作られた没入体験を脳に信じ込ませることによって意図した没入感を与える上で、音声は非常に重要な役割を果たします。
音声を再生する技術は、長い年月の間に大きな進化を遂げました。当初使われていたのは基本的なモノラル・オーディオ・システムで、オーディオ用のチャンネルは1つしかありませんでした。それが現在では、非常に高度なサラウンド・サウンド・システムが使われるようになっています。ホーム・シアターでよく用いられるのは、5.1ch(6チャンネル)、7.1ch(8チャンネル)といった最小構成のシステムです。それに対し、映画館のスクリーン向けには、64以上のチャンネルを備える大規模なシステムが提供されています。ただ、そうしたシステムにおいて、音声に対する空間的な感覚と精度は、スピーカの数とそれらの位置によって制限されます。
次世代の没入型オーディオ・システムは、音声の再生方法に新たな手法を適用することによって実現されるはずです。その手法を実現するためには、人間の脳が音声を処理して局所化する方法に関する深い理解が必要になります。新たなシステムでは、多数のスピーカをリスナーの周りに配置する必要はありません。そのようなことを行わなくても、リスナーの周囲360度に対応した没入感あふれる音声体験がホーム・シアターにもたらされます。そのような新たなシステムを開発するためには、リスナーとそのリスニング環境に関する高度な知識を有していなければなりません。そうした知識が不足していた場合、没入型のオーディオ・システムに求められる要件を満たすことは難しいでしょう。では、次世代の没入型オーディオ・システムを実現するためには、具体的には何が必要なのでしょうか。その答えは、音声の再生技術にビジョン・インテリジェンスを融合させるというものです。
現実の世界で音声を自然に耳にするとき、人間の脳は、わずか2つのオーディオ信号に基づいて音源に関する空間的な手がかりを導き出します。2つのオーディオ信号の一方は左耳、もう一方は右耳に届きます。これは、人間の両眼による視覚系の仕組みによく似ています。その仕組みとは、左目と右目の視界を比較することによって、脳内で奥行き感を生成するというものです。それと同様に、人間の脳は左耳と右耳に届く音声を処理し、その振幅と遅延時間を比較することによって、音源の位置を大まかに割り出します。この能力は、人類の進化の過程で徐々に発達していきました。人類が自然界で生き延びるためには、そのような能力が不可欠だったからです。
自然な聴覚体験を再現することを目的とした手法に、バイノーラル・オーディオ再生(Binaural Audio Reproduction)というものがあります。これは、信号処理を利用することにより、現実の世界で音を聴いた場合と同じ状態が得られるように、左耳と右耳のそれぞれに向けて2つのオーディオ信号を生成するというものです(図1)。しかし、この手法を具現化するのは非常に難しく、様々な問題が発生します。


まず、バイノーラル・オーディオ再生に使用可能な音声を録音するにはどうすればよいのでしょうか。最も簡単な方法は、2つのマイクを実際に人の左右の外耳道に1つずつ配置し、その位置で音声信号を録音するというものです。この方法をバイノーラル録音と呼びます。音声の再生は、ヘッドフォンを介してリスナーの耳に向けて行われます。では、この手法は狙いどおりに機能するのでしょうか。その答えは、ある条件が満たされるならば「イエス」です。その条件とは、「同じ人を対象として音声の録音と再生が行われる」というものです。言い換えれば、録音時と再生時の対象人物が異なると、狙いどおりには機能しないということです。その原因は、私たちの脳が音声を局所化する仕組みにあります。私たちの頭/耳介/体は、周波数領域において特定のシグネチャを放置することにより、脳による音声の局所化プロセスを補助するという形で影響を及ぼします。どのシグネチャが対象になるのかは人によって異なります。その違いは、頭部伝達関数(HRTF:Head-related Transfer Function)によって表されます。バイノーラルの手法を適切に機能させるには、音声を再生する際、リスナーの耳において、HRTFが音声に与える影響を正確に再現しなければなりません。
HRTFについては、リスナーごとに測定を行ってパーソナライズする必要があります。つまり、汎用的なソリューションによって対応できるものではありません。ある人が、別の人のHRTFを使用して生成された音声を聞かされたとします。その場合、人が音声を局所化する能力は著しく低下します。このことは、複数の研究によって確認されています1、2、3。
ラウド・スピーカによってバイノーラル・オーディオを再生する際には、更に難易度の高い課題が浮上します。まず、複数のスピーカからの音声信号は互いに干渉を引き起こします。この現象は、クロストーク効果と呼ばれています(図2)。また、リスニング環境によっては、リスナーの耳に届く前に、音声に対して望ましくない影響が及ぶ可能性もあります。


目標とするのは、自然な聴覚体験を正確に再現することです。スピーカのクロストーク、HRTFのパーソナライズの必要性、リスニング環境の影響は、その実現を阻む主要な要因です。このようなバイノーラル・オーディオ再生が抱える課題を解決するために役立つものがあります。それは、リスナーとリスニング環境に関連して必要になるすべての詳細情報を捉えることが可能なビジョン・システムです。
例えば、コンピュータ・ビジョンのアルゴリズムにデータを供給するカメラを構築したとします。それを利用すれば、リスニング環境の3次元構造の詳細(音声を聞いている部屋の形状、各所表面の幾何学的な測定データ、物体の存在)を捉えることができます。そして、その情報(洞察)を利用すれば、リスニング環境が音声に及ぼす影響を計算することが可能になります。また、音声再生システムにおいて適切な係数を備えるフィルタを使用すれば、その望ましくない影響を排除することができます。実は、この種のシステムは、ホーム・シアターで利用するオーディオ向けのものとしては既に存在していました。従来は、キャリブレーションを実行する際、マイクを使用して音声に対する部屋の影響を把握するということが行われていました。ただ、この手法では、リスナーが音声を聞く位置が変わったり、部屋に構造的な変化が生じたりした場合、処理をやり直す必要がありました。
ビジョン・システムを利用すれば、身体の位置を測定したり、構造に関する詳細情報を把握したりすることができます4。それにより、空間的な手がかりを正確に把握し、それをレンダリングすることで、HRTFをパーソナライズするための計算を行うことができます(図3)。例えば、スピーカに対するリスナーの頭の位置と頭部のサイズに関する情報を使用し、クロストークを除去するアルゴリズムを適用するといった処理を行います。それにより、ラウド・スピーカからのバイノーラル・オーディオをリアルタイムにレンダリングすることができます。結果として、リスナーが部屋の中を動き回ったとしても、理想的な音声体験が得られるようになります(図4)。




ビジョン・システムを利用する場合には、ある一般的な問題が浮上します。それは、ユーザのプライバシーの侵害をどのようにして防ぐのかというものです。例えば、エッジの専用プロセッサを使用して、ビジョン・データの分析を行うのであれば、ユーザのプライバシーが侵害されることはありません。その場合、ビジョン・システムのカメラでキャプチャされた情報はリアルタイムに処理されます。それらのデータを保存したり、別のリモート・マシンに転送したりする必要はありません。そのため、プライバシーの問題は生じないということです。
ここまでに説明したように、次世代の没入型オーディオ・システムを構築するには、ビジョンとオーディオの融合が必要です。つまり、ハードウェア・プラットフォームをベースとして、図5のようなシステムを構築しなければなりません。アナログ・デバイセズの場合、最新のマルチコアSHARC® DSPと最先端のToFイメージャを主要な構成要素としてプラットフォームを構成しています。


アナログ・デバイセズの「ADSP-SC598」は、2個のSHARCコアと1個のArm® Cortex®-A55コアを搭載したSoC(System on Chip)です。大容量のオンチップ・メモリと、外付けメモリ用のDDRインターフェースを備えています。また、遅延を小さく抑えつつ、メモリに関連する負荷の大きい演算に対応することが可能です。同製品は、真の没入型オーディオ・システム向けのものとして理想的なプラットフォームだと言えます(図6)。ADSP-SC598であれば、SHARC DSPが備える演算リソースを使用して負荷のパーティショニングを実現できます。例えば、オーディオ・データのデコードに関連する処理を1つ目のSHARCコアで実行し、オーディオを再生するための後処理とパーソナライズを2つ目のSHARCコアで実行するといった具合です。また、Arm Cortex-A55は、様々な制御の処理に使用できます6。図5に示したビジョン・システムは、RGBカメラと深度カメラを組み合わせるか、またはスタンドアロンの深度カメラによって実現できます。アナログ・デバイセズは解像度が1MPのToFイメージャ「ADSD3100」を提供しています。この製品は、mmのレベルの分解能で深度マップをキャプチャし、様々な照明の条件下で機能するように設計されています。これを使用すれば、パーソナライズ用のアルゴリズム(クロストークの除去、ルーム・イコライゼーション[EQ]、HRTFのパーソナライズなど)の適用対象となる非常に精度の高い幾何学的な測定データが得られます。


アナログ・デバイセズは、深度の検出を担うToFイメージャとしてADSD3100を採用したToFモジュール「ADTF3175」も提供しています。その解像度は1MPで、視野角(FOV:Field of View)は75°×75°です。ADTF3175には、ADSD3100用のレンズと光学的バンドパス・フィルタに加え、光学系/レーザー・ダイオードとドライバ/フォトディテクタを備える赤外照射光源、フラッシュ・メモリ、ローカル用の電源電圧を生成するレギュレータが統合されています。このモジュールは、複数の範囲と分解能のモードに対して完全にキャリブレーションされています。完全な深度検出システムでは、ADTF3175によって得られる未処理のイメージ・データを、ホスト側のシステム・プロセッサまたは深度ISP(Image Signal Processor)によって外部で処理することになります。ADTF3175から出力されるイメージ・データは、MIPI CSI-2(Mobile Industry Processor Interface Camera Serial Interface 2)に対応する4レーンのトランスミッタ・インターフェースを介してホスト・システムに引き渡されます。モジュールのプログラミングと制御には、4線式のSPI(Serial Peripheral Interface)とI2Cのシリアル・インターフェースを使用します。
アナログ・デ バ イセズ は、開 発 プ ラットフォーム「EVAL-MELODY-8/9」、評価用ボード「EV-2159X/SC59x-EZKIT」、Eclipseベースのエディタ・ツール「CrossCore® EmbeddedStudio」も提供しています。これらを利用すれば、ADSP-SC598を使用するアプリケーションのリアルタイムの配備とデバッグを直ちに開始することができます7。
Melodyプラットフォームは、AVR(AV Receiver)やサウンドバーのアプリケーションに適したシグナル・チェーン・ソリューションです。この統合型のソリューションには、ビデオ、DSP、オーディオ、電力、ソフトウェアの面でアナログ・デバイセズの中でもクラス最高レベルのコンポーネントが盛り込まれています。これを利用すれば、例えば年に1度のアップグレードのスケジュールに合わせて、最新技術を採用した製品を素早く市場に投入することができます8。
図7に示したのは、次世代の没入型オーディオ・システムを実現するためのハードウェア・プラットフォームです。ご覧のように、ToFモジュールであるADTF3175をビジョン用の演算プラットフォームに接続し、そのプラットフォームをMelodyのボードに接続しています。なお、RGBカメラとADTF3175を組み合わせれば、ビジョンに関する高度な分析を行うためのRGBD(色+深度)カメラを構成することが可能です。


まとめ
アナログ・デバイセズは、DSP、HDMI用のトランシーバー、D級アンプ、ToFイメージャなどを含むポートフォリオを有しています。現実世界の音声と区別がつかない音声を再生可能な真の没入型オーディオ・システムの実現に向けて、全力で取り組みを行っています。
※初出典 2023年 TECH+(マイナビニュース
著者について
この記事に関して
産業向けソリューション
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}