概要
設計リソース
設計/統合ファイル
- Schematic
- Bill of Materials
- Gerber Files
- PADS Files
- Assembly Drawing
機能と利点
- RF出力が最大13GHzのPLL
- 200MHzの周波数ジャンプに対するセトリング・タイムが5μs
製品カテゴリ
マーケット & テクノロジー
使用されている製品
参考資料
-
AN-30: Ask the Applications Engineer - PLL Synthesizers2004/12/06PDF184 kB
-
Fundamentals of Phase Locked Loops (PLLs)2015/02/14PDF407 kB
-
MT-101: Decoupling Techniques2015/02/14PDF954 kB
-
MT-031: データ・コンバータのグラウンディングと、「AGND」および「DGND」に関する疑問の解消2009/03/20PDF144 kB
-
CN-0302: RF帯域幅が最大13GHzの超高速セトリングPLL2013/11/01PDF208 kB
回路機能とその特長
図1に示すPLL回路は13GHzのフラクショナルNシンセサイザ、広帯域アクティブ・ループ・フィルタ、およびVCOを使用し、200MHzの周波数ジャンプに対して、5µs未満で5°以内に位相を安定化します。
この性能は帯域幅が2.4MHzのアクティブ・ループ・フィルタを使って実現します。この広帯域ループ・フィルタを実現できるのは、ADF4159の位相周波数検出器(PFD)の最大周波数が110MHzであり、オペアンプ AD8065のゲイン帯域幅積が145MHzと大きいからです。
アクティブ・フィルタに使用するオペアンプAD8065は24V電源電圧で動作することができるので、チューニング電圧が0V~18Vの大部分の広帯域VCOを制御することができます。

(簡略回路図:全接続の一部およびデカップリングは省略されています)
回路説明
PLLとVCOで構成される周波数シンセシス・システムでは、周波数と位相の5µs未満のセトリング・タイムを達成するために非常に広いループ帯域幅を必要とします。ループ帯域幅(LBW)によって制御ループの応答速度が決まります。LBWを広くするとセトリング・タイムが短くなりますが、代償として位相ノイズとスプリアス信号の減衰量が小さくなります。
図1の回路は、ADF4159を12GHzのVCO(MACOMのMAOC-009269)のRFOUT/2信号(約6GHz)にロックさせることによって動作します。2分周したVCO出力を使って最大26GHzの出力周波数を生成することができます。たとえば、VCOのプライマリ出力が26GHzの場合、2分周した信号(13GHz)をADF4159へ戻すことができます。
フラクショナルNシンセサイザADF4159
フラクショナルNアーキテクチャのPLLでは、シグマ・デルタ・モジュレータ(SDM)からのノイズはPFD周波数(fPFD)の半分で最大になります。たとえば、フラクショナルN PLLのPFD周波数が32MHzの場合、フィルタを通していないSDMノイズは16MHzで最大になります。SDMノイズはループを不安定にするため、PLLがロックしません。この状態の位相ノイズのシミュレーション結果をプロットしたものを図2に示します。

12GHz出力の位相ノイズのプロット
ADF4159の最大PFD周波数は110MHzです。つまり、フィルタを通していないSDMノイズは55MHzで最大になります。PFD周波数が110MHzのときの位相ノイズのプロットを図3に示します。SDMノイズは搬送波からのオフセットが大きいときに生じるので、ループ・フィルタによって除去します。

12GHz出力の位相ノイズのプロット
安定に保つにはLBWをPFD周波数の1/10未満に抑えることが望ましいので、ADF4159の最大PFD周波数が高いことも重要です。
ADF4159の最大RF入力周波数は13GHzです。この回路構成では、ADF4159は実際にはVCOのRFOUT/2信号で駆動されています。つまり、VCOのプライマリ出力が12GHzの場合、ADF4159は実際には6GHzにロックしています。
したがって、この構成では24GHzのVCOを使用することができ、12GHzのRFOUT/2信号をADF4159に戻します。評価用ボードのフットプリントはさまざまな32ピン5mm × 5mm LFCSPパッケージのVCOに対応することができます。
ADF4159の内部チャージ・ポンプの電源電圧は3.3Vですが、多くの広帯域VCOは最大18Vのチューニング電圧を必要とします。これに対処するにはアクティブ・ループ・フィルタが必要です。アクティブ・フィルタは、ADF4159の出力チューニング範囲をオペアンプのゲイン分だけ拡大します。詳細については、この回路ノートのAD8065に関する記述を参照してください。
ADF4159はプログラマブル・チャージ・ポンプ電流機能を備えています。この機能により、物理的な部品を変えることなく、ループ・フィルタの動作を容易に変更することができます。この回路では、LBWは2.5mAのチャージ・ポンプ電流のときに2.4MHzになるように設計されています。LBWを狭くするために、ループ・フィルタ部品を物理的に変えることなくチャージ・ポンプ電流を減らすことができます。
回路のADIsimPLLシミュレーションについては、CN0302設計サポート・パッケージ(http://www.analog.com/CN0302-DesignSupport)を参照してください。
AD8065を使用するアクティブ・フィルタ
AD8065は、電源電圧範囲が24V、ゲイン帯域幅積(GBP)が約145MHzの低ノイズ(7nV/√Hz)オペアンプです。これらの特長はアクティブ・フィルタに理想的です。
PLLの大部分のアプリケーションでは、ループを安定に保ちセトリング・タイムを最小限に抑えるため、45°~55°の位相マージンが推奨されています。ループ・フィルタ内にオペアンプがあるアクティブ・ループ・フィルタでは、オペアンプのユニティ・ゲイン周波数(ユニティ・ゲイン帯域幅積)に極が追加されます。この追加の極によって位相遅延が生じるため、極の周波数によってはループを不安定にする可能性があります。
GBP/LBW Ratio | Extra Phase Lag (°) |
5 (e.g. GBW = 1 MHz, LBW = 200 kHz) |
11.3 |
10 | 5.7 |
20 | 2.9 |
GBPとLBWの比が大きくなると、位相遅延は小さくなります。その例として、表1に、GBP/LBW比を10にすると位相マージンが5.7°だけ減少することを示しています。GBP/LBW比が小さすぎると、位相マージンも小さくなりすぎる結果、ループが不安定になります。
この回路は2.4MHzのLBWを使用しているため、AD8065の145MHzのGBPは位相遅延を無視できる値です(GBP/LBW = 60)。
アクティブ・フィルタOP184との比較
OP184はアクティブ・フィルタのPLLアプリケーションによく使われるオペアンプです。ただし、OP184はGBPが4MHzであるため、LBWが非常に広いアプリケーションには適していません。位相マージンをある程度最適化することによって広いLBWでOP184を使用することができますが、最終的にOP184によって最大LBWが制限されます。
アクティブ・フィルタのオペアンプは反転モードに構成してあるため、ADF4159は位相検出器の極性が負に設定してあります。反転構成では、オペアンプの正入力をオペアンプの出力によって変化しない固定電圧でバイアスすることができるため、実装が容易です(非反転構成では、正入力は出力によって変化します)。
AD8065はVCOの入力容量を低減するためのバッファとしても機能します。LBWが2.4MHzのパッシブ・フィルタでは、VCO入力とフィルタの最後のコンデンサの総合容量を約1.5pFにする必要があります。ただし、VCOのみで測定した入力容量は52pFです。
位相のセトリング・タイムを最小限に抑えるため、ループ・フィルタのコンデンサにはセラミックのC0G/NP0コンデンサ(標準的なコンデンサよりも放電時間が短い)を推奨します。
この回路にはチュートリアル MT-031 と MT-101 に記載されているように、優れたレイアウト、グラウンディング、デカップリングの技術が必要です。CN-0302の全回路図、レイアウト・ファイル、および部品表がCN-0302設計支援パッケージ(www.analog.com/CN0302-DesignSupport)に含まれています。
テスト結果
この回路の位相ノイズの測定結果を図4に示します。200MHzのジャンプに対する周波数と位相のセトリング・タイムをそれぞれ、図5と図6に示します。


200MHzのジャンプに対する周波数のセトリング

200MHzのジャンプに対する位相のセトリング
回路の評価とテスト
2.4MHzのアクティブ・フィルタ用のPCボードの修正
OP184の代わりにAD8065を使った2.4MHzのアクティブ・フィルタを実装するには、標準のEV-ADF4159EB1Zボードに以下の修正を行う必要があります。
- U4をAD8065ARZ(8ピン、SOIC)に置き換える
- R1を220 Ω(1%、0603サイズ)に置き換える
- R2を3 kΩ(1%、0603サイズ)に置き換える
- R3を120 Ω(1%、0603サイズ)に置き換える
- C1を12 pF(10%、0603サイズ)に置き換える
- C2を82 pF(10%、0603サイズ)に置き換える
- C3を2.7 pF(5%、0603サイズ)に置き換える
- C4は180pFのままとする
必要な装置
- オペアンプAD8065と2.4MHzのLBWフィルタ部品用に修正したEV-ADF4159EB1Z評価ボード
- ADF4159評価用ソフトウェア
- Windows®搭載のUSBポート付きPC
- +15 V電源
- +5.5 V電源
- スペクトル・アナライザ:R&SのFSUP26、FSQ26、FSW26、AgilentのE5052Bまたは相当品
テスト・セットアップの機能ブロック図
セットアップの機能図を図7に、セットアップの写真を図8に示します。テストとソフトウェアのセットアップの実行の詳細については、ユーザー・ガイドUG-383(英語)を参照してください。