アプリケーション・ノート使用上の注意
本アプリケーションノートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。
なお、日本語版のアプリケーションノートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。

AN-934: VGA を1 個使用した60 dB の広いダイナミックレンジを持つ低周波AGC 回路
はじめに
低周波の自動ゲイン制御 (AGC) 回路は、感度の高いマイクロフォン・プリアンプやレギュレータのようなアプリケーション向けのオーディオ装置と電源装置で使われています。図 1 に、クローズド・ループ帰還システムを構成するAGC 回路を示します。ループは、制御可能なゲイン・エレメント、検出器、安定なリファレンス電圧、比較回路から構成されます。
このアプリケーション・ノートでは、低周波 AGC 回路について説明します。この回路では、ゲイン制御エレメントとして広いダイナミック・レンジを持つ可変ゲイン・アンプ (VGA)AD8336、検出器としてrms をDC へ変換するAD736 、低価格のレールto レール・オペアンプAD8551、リファレンス電圧としてLDO のADP3339 を使っています。 このアプリケーション・ノートでは、AD8336 が制御可能な広いゲイン・レンジと回路の柔軟性を持つためこれを採用しました。
制御可能な ゲイン ・エレメント
VGA は、従来型オペアンプ回路の場合のように、固定抵抗の設定によるのではなく、電子的にゲインを制御する特別なタイプの アンプです。VGA は、さまざまな通信アプリケーションで、自動ゲイン制御回路の一般的なソリューションとして広く使われています。
VGA は、数百KHz~数百MHz の周波数で動作します。理想的なVGA は、信号に歪みを与えることなく、リニアなアンプ動作をします。
VGA を使用する際には、ゲイン・エレメントはアンプと電子ボリューム制御との組み合わせになります。この例では、制御可能なゲイン・エレメントをさらに小型化して電子ポテンショメータと固定ゲイン・アンプにし、大きな歪みを導入することなく、入力信号を減衰させることにより、ループ・ゲインを調節します。ループのその他の基本エレメントは、検出器、安定なリファレンス電圧、加算回路です。この加算回路は、ループの状態を検出し、安定なリファレンスと比較し、それに従って出力を調節します。
図 2 にAD8336 の機能ブロック図を示します。
回路デザイン
オーディオ AGC では次の機能が必要とされます。
- 広いダイナミック・レンジ。非常に低いレベルの信号と非常に大きい信号を増幅できる能力。
- 全動作範囲で歪みの少ない増幅。
- 最小ゲインおよび最大ゲインの上限と下限の調節方法
このアプリケーション・ノートで説明するAD8336 では、アナログ・デバイセズ独自のX-AMP® アーキテクチャを採用しています。このアーキテクチャは、等抵抗間隔で複数のタップが付いたラダー回路から構成されており、さまざまな差動アンプからアクセスすることができます。図 3 を参照してください。
この回路アーキテクチャ は、次の利点を持っています。
- 受動抵抗ラダー回路は、歪みを発生することなくゲイン制御機能を実行します。
- ゲイン・エレメントは、固定ゲインのオペアンプです。オペアンプのゲインは不変であるため、アプリケーションは、広い範囲の動作条件で最適化された一定の帯域幅、歪み、過負荷性能を活用することができます。
AD8336 は 広いゲイン・レンジ (60 dB) と広い電源電圧範囲を持つため、最大±15 V の電源で動作することができます。また、多目的のプリアンプを内蔵しているため、 反転、非反転、差動の入力構成が可能です。
プリアンプ・セクションとVGA セクションは完全に独立しているため、プリアンプ が不要な場合には、VGA 単体のエレメントとして使うことができます。ゲイン制御入力はフル差動です。 図 4 に、プリアンプ・ゲインの2 つの値に対して、VGA のゲイン特性を示します。
AGC 回路のデザイン例
信号電圧レベル
制御対象の信号電圧範囲、電源電圧、入力と出力の電圧レベルはすべて、AGC 回路に影響を与える要因です。この例では、AD8336 の60 dB ゲイン制御範囲を実現することを目標とします。まず、電源電圧は ±5 V とします。
電源電圧を指定すると、安定化出力電圧を設定することができます。プリアンプすなわち34 dB 固定ゲイン・ステージが飽和すると、有効出力振幅が約7 V p-p に制限されるため、最大公称振幅 5 V p-p は容易に実現できます。プリアンプ出力の電圧振幅を5 V p-p にして、 X-AMP 減衰器 を−26 dB (0.05×)に設定すると、出力電圧は250 mV p-p になります。プリアンプ・ゲインを−1× (ユニティ反転ゲイン (ノイズ・ゲイン2×と等価)に設定すると、最大入力電圧は5 V p-p になります。最後に、ゲイン 範囲を60 dB とすると、最小入力電圧は5 mV p-p になります。AGC回路は、入力電圧範囲60 dB (5 mV p-p~5 V p-p)、固定出力電圧250 mV p-p で動作します。
制御電圧レベル
AD8336 の差動ゲイン制御入力は、使用可能な制御電圧に合わせてレベル・シフトできるため、ゲイン制御駆動回路を大幅に簡素化することができます。この例では、GNEG 入力 (ピン 12)は0.75 V にバイアスされるため、 GPOS でのゲイン・レンジ電圧は1.5 V になります。
検出器
検出器としては、 rms からDC へ変換するAD736 を使用し、出力信号のrms 値に比例する正確な DC 制御電圧を出力します。AD736 の出力は、オペアンプの反転入力を駆動します。この オペアンプは、正確なループ制御を構成するために必要な非常に高いDC ゲインを得るために使用しています。
比較回路
AD8551 は単電源動作のレールto レール・オペアンプであり、非常に小さいオフセット電圧を持っています。非反転入力に加えられる電圧は、リファレンス電圧であり、出力のrms 値を設定します。比較対象の電圧は、rms からDC へ変換する変換器からの検出器電圧です。比較入力がリファレンス電圧を下回ると、比較出力電圧が増加して出力を公称レベルに戻します。
AGC 回路の動作
表 1 に、1 mV~2 V rms の入力について6 個の周波数に対してAGC 制御のデータを示します。一般的なオーディオ周波数範囲(20 Hz~20 kHz)の入力に対して平坦な出力レベルを示すプロットについては、図 6 を参照してください。出力レベルは、2 mVrms~2 V rms の範囲で平坦です。
EIN (V rms) |
EOUT (mV p-p) | |||||
20 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 5 kHz | 10 kHz | 20 kHz | |
0.001 | 125 | 130 | 136 | 135 | 140 | 140 |
0.002 | 245 | 255 | 253 | 253 | 260 | 265 |
0.003 | 251 | 250 | 251 | 253 | 257 | 258 |
0.005 | 250 | 250 | 250 | 251 | 256 | 258 |
0.01 | 250 | 250 | 250 | 251 | 255 | 255 |
0.1 | 250 | 250 | 250 | 251 | 254 | 254 |
1 | 250 | 250 | 250 | 251 | 254 | 254 |
1.5 | 250 | 250 | 250 | 251 | 254 | 254 |
1.8 | 250 | 249 | 250 | 250 | 254 | 254 |
2 | 250 | 256 | 261 | 266 | 266 | 266 |