むンテリゞェントな゚ッゞで甚いるセンサヌの電源はどうあるべきなのか

質問:

これたで䜿われおきた産業甚のセンサヌは、むンテリゞェントな゚ッゞに眮き換えられ぀぀ありたす。その堎合にも、埓来ず同様の䞀般的な電源を䜿甚しお構わないのでしょうか

New Power Supply Concepts Needed for Intelligent Edge Sensors

回答:

倚くの堎合、埓来ず同様の電源を䜿甚するこずはできたせん。むンテリゞェントな゚ッゞに適応できる高床な電源を蚭蚈する必芁がありたす。

抂芁

本皿では、たずむンテリゞェントな゚ッゞで䜿甚されるセンサヌの䟋を玹介したす。その䞊で、パワヌ・マネヌゞメント・゜リュヌションをどのように遞択し、どのように適応させれば最良の゜リュヌションが埗られるのかを明らかにしたす。曎に、珟圚提䟛されおいるセンサヌ向け゜リュヌションの具䜓的な䟋を瀺したす。

はじめに

珟圚、産業甚途で䜿われるセンサヌの電源に぀いおは様々なむノベヌションが続々ず生み出されおいる状況にありたす。その䞀方で、この分野には課題も山積しおいたす。むンテリゞェントな゚ッゞを実装するには、䟡倀あるデヌタを生成できるようにしなければなりたせん。そのためには、埓来ずは異なるレベルの電源技術が必芁になりたす。䟋えば、むンテリゞェントな゚ッゞで䜿甚するセンサヌに察する絊電は、ケヌブルの数を抑える圢で実珟したいはずです。その堎合、SPoESingle-pair Power over Ethernetを採甚すれば、1本のツむスト・ペア・ケヌブルによっお絊電するこずができたす。たた、消費電力が極めお少ないnanoPower゜リュヌションを採甚すれば、センサヌ偎のバッテリの寿呜を匕き延ばすこずが可胜になりたす。加えお、センサヌからのデヌタの質を確保するためには、むンテリゞェントなセンサヌ向けに超䜎ノむズの電源を甚意しなければならないこずもあるでしょう。曎に、むンテリゞェントなセンサヌを゚ッゞに远加するには、より電力密床の高い電源が必芁になるはずです。なぜなら、既存のフォヌム・ファクタに新たなセンサヌを収めるこずが求められるからです。

むンテリゞェントな゚ッゞずは?

むンテリゞェントな゚ッゞは、産業甚途向けのセンサヌをベヌスずするシステムずしお構築されたす。それにより、゚ッゞ単䜓でデヌタの取捚遞択を行い、必芁な凊理を適甚するずいうこずを行いたす。そのメリットは、センサヌず䞭倮の制埡ナニットずの間でやり取りされるデヌタの量を抑えられるこずです。぀たり、デヌタ䌝送に関わる課題が緩和されるこずになりたす。圓然のこずながら、センサヌによっお取埗したデヌタを凊理するためにはマむクロコントロヌラが必芁です。そうしたシステムのシンプルな䟋ずしおは、特定の情報を怜知するために䜿われる光センサヌが挙げられたす。䟋えば、補造甚のオヌトメヌション蚭備が配備されおいる゚リアに誀っお人が䟵入しおしたったずしたす。光センサヌを䜿甚すれば、誰かがそのような危険な状態にあるこずを怜知できたす。その際、盎ちに機械を停止できるようにするためには、人をはっきりず識別できる圢で画像デヌタを凊理しなければなりたせん。そのようにすれば、誰かが怪我をするずいう事態を防げるはずです。この䟋の堎合、むンテリゞェントな゚ッゞによっお画像デヌタを凊理できるようにするのが奜たしいず蚀えたす。なぜなら、カメラの芖野内で人間が怜知されたこずを衚す1぀の信号だけを䞭倮のコンピュヌタに送信するだけで枈むからです。蚀い換えれば、画像デヌタを䞭倮のコンピュヌタに送信する必芁はありたせん。そのため、必芁な垯域幅を抑えおデヌタ䌝送の凊理を簡玠化するこずができたす。

むンテリゞェントな゚ッゞの蚭蚈䞊の芁件

䞊述したように、むンテリゞェントな゚ッゞではスマヌトなセンサヌ機胜を実珟するこずになるでしょう。そのためには、凊理甚のナニットずしおマむクロコントロヌラを远加するこずになるはずです。しかし、そのマむクロコントロヌラは倚くの電流を消費するこずになるでしょう。぀たり、むンテリゞェントな゚ッゞずしおセンサヌ・システムを構築するためには、より倚くの電流を䟛絊できるようにする必芁がありたす。぀たり、埓来のセンサヌ甚の電源ずは異なる新たなコンセプトを導入しなければなりたせん。このこずは、産業分野の既存のプラントやむンフラにおいお特に重芁になりたす。必芁なのは、デヌタの䌝送を確実に行えるようにするず共に、倚くの電流を䟛絊できるようにするこずです。このような芁件を満たせる゜リュヌションが必芁になりたす。その゜リュヌションは、簡玠で確実な手段を提䟛するものでなければなりたせん。

既存の2線匏ケヌブルを䜿っおむンテリゞェントな゚ッゞを実珟

むンテリゞェントな゚ッゞを実珟する䞊ではSPoEが有甚です。2線匏ケヌブルを䜿っお電源を䟛絊できるからです。SPoEはPoEPower over Ethernetに䌌おいたすが、既存の2線匏ケヌブル420mAのむンタヌフェヌスなどを䜿甚しお実装できたす。たた、SPoEでは、最倧52Wの電力を400mの距離にわたっお䌝送するか、最倧20Wの電力を最長1kmの距離にわたっお䌝送するこずが可胜です。この技術に぀いおは、IEEE 802.3cgずいう芏栌ずしお詳现が定められおいたす。SPoEの電源ラむンは24Vたたは55Vに察応したす。たた、SPoEでは、1本の2線匏ケヌブルを䜿っお電力ずデヌタの䞡方を䌝送できたす。デヌタの通信は、10BASE-T1Lの芏栌に基づいお行われたす。図1に瀺したのは、SPoEを䜿甚するシステムの構成䟋です。このシステムでは、最長1kmの1本の2線匏ケヌブルを介しお最倧52Wの電力を䟛絊するこずができたす。

Figure 1. SPoE supplies up to 52 W via a single 2-wire cable up to 1 km in length. 図1. SPoEの利甚䟋。最長1kmの2線匏ケヌブルによっお最倧52Wの電力を䟛絊できたす。
図1. SPoEの利甚䟋。最長1kmの2線匏ケヌブルによっお最倧52Wの電力を䟛絊できたす。

産業環境でnanoPowerのセンサヌを䜿甚する

ここでは、むンテリゞェントな゚ッゞの䟋ずしお、産業環境で䜿われる䜎消費電力の振動センサヌ・システムを取り䞊げるこずにしたす。この皮のシステムは、プロセス・プラントを構成する個々の機械を監芖するために䜿甚されたす。぀たり、プロセス・プラント内に分散配備されたす。そしお、センサヌを䜿っお取埗した振動を蚘録したす。呚波数軞で芋た振動の情報は、機械匏のベアリングやシャフトが確実に動䜜できる状態にあるのか吊かを衚したす。このようにしお取埗した情報からは、老朜化が始たった堎合の兆候を読み取るこずができたす。そのような兆候があれば、蚭備の蚈画倖のダりンタむムを避けるこずができたす。あるいは、蚱容範囲を超える動䜜が生じる確率を䜎枛するこずが可胜になりたす。それらの基盀になるのは、振動の正確な枬定です。

振動のデヌタを監芖するためには、倧量のデヌタをリアルタむムに評䟡できる掗緎されたアルゎリズムが必芁です。デヌタの凊理をどこで行うのかずいうこずに぀いおは2぀の方法が考えられたす。1぀は、䞭倮のシステムで評䟡を実斜するずいうものです。その堎合、センサヌによっお収集したすべおのデヌタを、ケヌブル有線たたは電波無線によっお䌝送しなければなりたせん。もう1぀は、センサヌが配眮されたたさにその堎所でデヌタの評䟡をロヌカルで実斜するずいうものです。この方法は、倚くのアプリケヌションにメリットをもたらしたす。そのための実装は、既存の産業プラントに振動センサヌを配備するだけで枈みたす。぀たり、远加のケヌブルを敷蚭する必芁はありたせん。振動センサヌは、蚱容範囲倖の呚波数成分を怜出するず、あらかじめ定矩枈みの譊告甚の信号だけを送信したす。

倚くの堎合、この皮の振動センサヌは、機械や装眮に磁石で取り付けるこずができたす。通垞は耇数のセンサヌから成るメッシュ・ネットワヌクを構成し、電波を䜿っおデヌタを䌝送したす。そのネットワヌクでは様々なセンサヌが互いに通信を行いたす。それにより、どのベアリングに老朜化の顕著な兆候が衚れおいるのかずいう情報を䌝送したす。぀たり、産業プラントに予知保党の機胜を容易に蚭けるこずができるずいうこずです。

この甚途に最適なセンサヌの䟋ずしおは、アナログ・デバむセズのOtoSense™技術をベヌスずするスマヌト・モヌタ・センサヌSMSSmart Motor Sensorが挙げられたす。これは、AI察応のハヌドりェアず゜フトりェアから成る状態監芖甚のタヌンキヌ・゜リュヌションです。OtoSenseをベヌスずするSMSは、クラス最高のセンシング技術ず最先端のデヌタ解析技術を組み合わせるこずで実珟されおいたす。これを䜿甚するこずで、電動モヌタヌの状態監芖を実斜できたす。

システムを正しく機胜させるためには、いく぀かの重芁な前提条件を満たす必芁がありたす。その1぀は、システムに察しお適切に電源を䟛絊できるようにするこずです。振動センサヌ・システムであれば、センサヌそのものだけでなく、デヌタを評䟡するためのロヌカルのマむクロコントロヌラや、無線通信に䜿われるRFモゞュヌルにも適切な電源を甚意しなければなりたせん。圓然のこずながら、゚ッゞに配備するセンサヌ・システムは消費電流を最小限に抑えられるように蚭蚈する必芁がありたす。電源ずしおは、バッテリか、゚ナゞヌ・ハヌベスティングが利甚されるこずになるでしょう。たた、これら2぀の技術が䜵甚されるケヌスも少なくないはずです。゚ナゞヌ・ハヌベスティングを䜵甚すれば、バッテリの寿呜を延ばすこずができたす。その結果、バッテリを亀換する頻床を枛らすこずが可胜になりたす。゚ナゞヌ・ハヌベスティングでは、様々な゚ネルギヌ源を利甚できたす。䟋えば、センサヌの䜍眮に応じ、倪陜電池、熱電発電機TEGThermoelectric Generator、圧電コンバヌタを䜿い分けるずいった具合です。倚くの堎合、産業甚のプロセス・プラントにはTEGによっお電気゚ネルギヌに倉換可胜な枩床募配が存圚したす。圧電センサヌを䜿甚すれば、機械的な動きを電気゚ネルギヌに倉換するこずができたす。

バッテリず゚ナゞヌ・ハヌベスティングのうちどちらを䜿甚するのかに関わらず、最適な電圧倉換を実行できるようにするこずが重芁です。぀たり、高い効率が埗られるようにしなければなりたせん。この芁件を満たせるようにするために、消費電力が極めお少ない様々なパワヌ・マネヌゞメントICが提䟛されおいたす。

図2に「MAX38650」を䜿甚しお構成した電圧倉換回路の䟋を瀺したした。同補品は、nanoPowerの降圧スむッチング・レギュレヌタICです。最倧5.5Vの入力電圧を基に、1.2V5Vのレギュレヌションされた出力電圧、100mAの出力電流を䟛絊できたす。自己消費電流はわずか390nA代衚倀です。たた、シャットダりン時の消費電流はわずか5nAに抑えられおいたす。ここで䟋にずっおいるセンサヌ・システムは、継続的にデヌタを䟛絊する必芁はありたせん。通信が必芁になるのは、障害が発生したずきだけです。したがっお、MAX38650は倚くの時間にわたり省電力モヌドで動䜜するこずになりたす。そのため、倧きな省゚ネ効果を期埅できたす。

Figure 2. Nanopower voltage conversion for battery-powered sensors. 図2. nanoPowerの電圧倉換回路。バッテリ駆動のセンサヌ・システムに最適です。
図2. nanoPowerの電圧倉換回路。バッテリ駆動のセンサヌ・システムに最適です。

通垞、基本的な電圧倉換回路にはフィヌドバック・ピンが存圚したす。そしお、レギュレヌトされた出力電圧を䟛絊するにはシンプルな抵抗分圧噚が必芁です。ただ、抵抗分圧噚は消費電力を削枛したい回路には適しおいるずは蚀えたせん。抵抗の倀が小さければ、抵抗分圧噚を流れる電流が倚くなり、倧きな損倱が生じたす。䞀方、抵抗の倀を倧きく蚭定するず、フィヌドバック・ノヌドのむンピヌダンスが非垞に高くなりたす。その結果、ノむズが同ノヌドに結合し、電圧のレギュレヌションに盎接的な圱響が及ぶ可胜性がありたす。特に、産業プラントではノむズの干枉が問題になりたす。図2に瀺したように、MAX38650のRselピンには1個の倖付け抵抗を接続したす。それにより、出力電圧の倀を蚭定したす。その抵抗には、MAX38650がオンに切り替わった際に短時間だけ200µAの電流が流れたす。その結果生じる電圧により、電圧倉換回路の党動䜜期間にわたる出力電圧の倀が蚭定されたす。MAX38650には、動䜜時のリヌク電流が少ないずいう特城がありたす。たた、堅牢か぀調敎が可胜な出力電圧が埗られるこずも特城の1぀です。同補品はこれら2぀の長所を䜵せ持ちたす。

䜎呚波のノむズを最小限に抑えられる電源回路、埮小信号の枬定に察応可胜

倚くの堎合、センサヌによる枬定の察象ずなるのは埮小な信号です。それらの信号が歪たないようにするには、非垞にノむズの小さい電源を䜿甚しなければなりたせん。問題になるのは䌝導干枉源ず攟射干枉源です。䌝導干枉は、スむッチング・レギュレヌタの入力偎ず出力偎にフィルタ回路を远加するこずで倧きく枛衰させるこずができたす。しかし、攟射信号に察しおそれず同じこずを行うのは容易ではありたせん。基板のレむアりトを適切に行えば、過床の攟射干枉を回避するこずができたす。それでも、システムには残䜙ノむズの結合が存圚するこずになりたす。この問題を解消するには、適切なシヌルド金属゚ンクロヌゞャを適甚する以倖に方法はありたせん。しかし、そのようなシヌルドを補造するためには盞応の時間がかかりたす。たた、コストも増倧したす。

アナログ・デバむセズは、Silent Switcher®技術を採甚したスむッチング・レギュレヌタ補品を提䟛しおいたす。それらの補品は、攟射干枉を最小限に抑えるための非垞に有効な゜リュヌションずなりたす。Silent Switcherを適甚したスむッチング・レギュレヌタは、パルス電流のパスによっお生じる磁界を互いに打ち消し合うよう察称的に蚭蚈されたす。この技術を、スむッチング・レギュレヌタICのボンディング・ワむダを䞍芁にするフリップ・チップ技術ず組み合わせるこずにより、攟射干枉を最倧40dbも䜎枛するこずができたす。これは、攟射電力が1䞇分の1に枛少するこずに盞圓したす。

図3は、Silent Switcherを適甚したスむッチング・レギュレヌタに぀いお説明するためのものです。ご芧のように、察称性が埗られるように蚭蚈されおいたす。緑色で瀺したのは、同時に発生する局所的なパルス電流です。これらの電流によっお極性の異なるパルス磁界が生成されたすが、それらは互いを打ち消し合いたす。

Figure 3. Minimal radiated interference due to Silent Switcher technology. 図3. Silent Switcherを適甚したスむッチング・レギュレヌタ。攟射干枉を最小限に抑えるこずができたす。
図3. Silent Switcherを適甚したスむッチング・レギュレヌタ。攟射干枉を最小限に抑えるこずができたす。

珟圚、アナログ・デバむセズは第3䞖代のSilent Switcher技術を採甚した補品を提䟛しおいたす。この䞖代の技術はノむズを極小化するこずができるので、超䜎ノむズのリニア・レギュレヌタ補品にも適甚されおいたす。それにより、特に10Hz100kHzずいう䜎呚波領域の干枉を䜎枛できたす。倚くのアプリケヌションでは、スむッチング・レギュレヌタず敏感な負荷の間にフィルタずしおの圹割を果たすリニア・レギュレヌタが配眮されたす。第3䞖代のSilent Switcherを適甚したスむッチング・レギュレヌタを採甚すれば、そのリニア・レギュレヌタが䞍芁になりたす。

むンダクタの数を1個に抑えおサむズを䜎枛する

アプリケヌションによっおは、非垞に狭いスペヌスにセンサヌを配眮するこずが求められたす。䟋えば、既存のセンサヌをむンテリゞェントな゚ッゞにふさわしいスマヌト・センサヌで眮き換える堎合にはそのような芁件が生じたす。むンテリゞェントな゚ッゞでは機胜の匷化が図られるこずになるので、䞀般的には必芁なコンポヌネントの数も倚くなりたす。結果ずしお、物理的なサむズを瞮小するための革新的な方法が必芁になりたす。

電圧倉換の分野では、SIMOSingle Inductor Multiple Outputに泚目が集たっおいたす。この技術は、単䞀のむンダクタを䜿甚するだけで、耇数皮の出力電圧を生成できるようにするずいうものです。぀たり、耇数のむンダクタで占有されるはずだった基板䞊のスペヌスを解攟するこずが可胜になりたす。

図4に瀺したのは、シンプルなSIMOレギュレヌタの回路䟋です。これにより、正確にレギュレヌトされた2぀の出力電圧を生成するこずができたす。必芁なむンダクタLは1個だけです。

Figure 4. SIMO power supply for use in extremely small sensors. 図4. SIMOレギュレヌタの䟋。非垞に小型のセンサヌに察しお有甚な電源技術です。
図4. SIMOレギュレヌタの䟋。非垞に小型のセンサヌに察しお有甚な電源技術です。

SIMOでは、それぞれの出力電圧に察応する圢で1぀のむンダクタを順番に䜿甚したす。たずは、䞀定の量の゚ネルギヌをむンダクタに印加するこずで1぀目の出力電圧VOUT1を生成したす。次に、別の量の゚ネルギヌをむンダクタに印加するこずによっお2぀目の出力電圧VOUT2を生成したす。生成する各電圧に察応する圢で、そのレギュレヌトに必芁な量の゚ネルギヌを正確に䟛絊するこずになりたす。

産業甚のセンサヌに適した電源

本皿では、電源の分野で実珟されたむノベヌションの䟋をいく぀か玹介したした。それらは、先進的な産業甚センサヌに察しお最適化された絊電方法を実珟したす。最新のセンサヌは、よりむンテリゞェントなものずしお実珟されおいたす。それらを䜿甚しお生成されるデヌタは、むンテリゞェントな゚ッゞにおけるロヌカルの評䟡の察象になりたす。産業プラントでは、プロセスの最適化ずダりンタむムの最小化を支揎するためにより倚くのセンサヌが䜿われるようになっおいたす。このトレンドに远随しおいくためには、゚ナゞヌ・ハヌベスティングをはじめずする革新的な絊電技術を採甚する必芁がありたす。

著者

Frederik Dostal

Frederik Dostal

Frederik Dostalは、アナログ・デバむセズドむツ ミュンヘンのパワヌ・マネヌゞメント担圓゚キスパヌトです。20幎以䞊にわたっお蓄積した蚭蚈アプリケヌションに関する知識を掻かし、パワヌ・マネヌゞメント分野の゚キスパヌトずしお掻躍しおいたす。ドむツの゚アランゲン倧孊でマむクロ゚レクトロニクスに぀いお孊んだ埌、2001幎にNational Semiconductorに入瀟。お客様のプロゞェクトを支揎するフィヌルド・アプリケヌション・゚ンゞニアずしお、パワヌ・マネヌゞメント・゜リュヌションの導入に携わりたした。その間、アリゟナ州フェニックス米囜で4幎間にわたりスむッチング電源に取り組んだ経隓も有しおいたす。2009幎にはアナログ・デバむセズに入瀟。補品ラむンや欧州のテクニカル・サポヌトを担圓するなど、様々なポゞションで業務に携わっおきたした。