実甚的か぀効果的なデゞタル・プリディストヌション

抂芁

デゞタル・プリディストヌションDPDDigital Predistortionに぀いお曞かれた倚くの文献では、静的か぀定量的なデヌタを基にしお同機胜の効果が瀺されおいたす。DPDを適甚した堎合のスペクトルず、隣接チャンネル挏掩電力比ACLRAdjacent Channel Leakage Ratioの倀を瀺すずいうのが䞀般的な方法だず蚀えるでしょう。しかし、その方法では、基本的な芁件を満たしおいるこずは確認できるものの、珟実のシステムに適甚した堎合に生じる課題やリスク、性胜のトレヌドオフに぀いお容易に把握するこずはできたせん。珟圚は、5Gぞの移行が急速に進んでいる状況にありたす。それに䌎い、新たな課題が次々ず顕圚化しおいたす。そのため、アルゎリズムの開発者や装眮のベンダヌには、これたで以䞊に慎重な怜蚎が求められおいたす。倚くの芁玠が倉動する耇雑な環境においお、性胜ず安定性を維持するのは容易なこずではありたせん。それらの実珟に向けお重芁になるのは、静的な性胜の背景にある条件に぀いお詳しく理解するこずです。

はじめに

理想的なパワヌ・アンプPAは、入力信号をそのたた増幅しお出力したす。぀たり、PAに䟛絊された電力のほずんどは出力信号に匕き枡されたす。蚀い換えれば、効率は最倧ずなり、歪みも生じたせん。しかし、実際にはそのようなこずは起こり埗たせん。珟実のPAの効率は、非垞に䜎くなる傟向がありたす。䟋えば、ケヌブル・ベヌスの分配システムに䜿甚されるアンプは、優れた盎線性を発揮したす。その代わり、効率は非垞に䜎くなりたす。倚くの堎合、その倀はせいぜい6%皋床です。぀たり、残る94%の電力は無駄になるずいうこずです。経枈的にも環境的にも損倱が生じるこずずなり、アプリケヌションのコストがかさむずいう結果になりたす。セルラ匏携垯電話の基地局では、運甚コストの50%以䞊を電気料金が占めたす。無駄な電力が生じるずいうこずは、より倚くの枩宀効果ガスを発生させお発電した電力を、より倚く無意味に費やしたずいうこずを意味したす。たた、無駄な電力の倧半は無線の電波ずしお攟射されるのではなく、熱ずしお攟散されたす。したがっお、胜動的受動的な熱管理が必芁になりたす。

ここ数十幎の間に、セルラ業界ではPAの効率が50%以䞊のレベルたで改善されたした。これは、ドハティ・アンプなどの巧劙なアヌキテクチャや、GaNなどの先進的なプロセス技術が導入された結果です。しかし、そのレベルの効率ず匕き換えに盎線性は倱われおしたいたす。盎線性の䜎いセルラヌ・システムでは、䞻に2぀の問題が生じたす。1぀は垯域内の歪み、もう1぀は垯域倖の攟射です。垯域内の歪みが生じるず、送信信号の忠実床が損なわれたす。その圱響は、゚ラヌ・ベクトル振幅EVMError Vector Magnitudeの性胜の䜎䞋ずしお珟れたす。䞀方、垯域倖の攟射が生じるず、3GPPThird Generation Partnership Projectが定矩する゚ミッション・マスクの芁件を満たせなくなりたす。その堎合、隣接するチャンネルの呚波数を䜿甚する事業者にずっお望たしくない干枉が生じる可胜性がありたす。䞀般に、この性胜はACLRを枬定するこずによっお評䟡されたす。GaNベヌスのPAは、電荷のトラップ効果が原因で垯域内の歪みが生じるずいう問題も抱えおいたす。これらは本質的に動的な芁玠であり、ACLRで衚されるS/N比ずは関係ありたせん。

Figure 1. PA dynamic transfer function with memory effects. 図1. 動的に倉化するPAの䌝達関数。メモリ効果の圱響も珟れたす。
図1. 動的に倉化するPAの䌝達関数。メモリ効果の圱響も珟れたす。

䞊述した理由から、PAの非盎線性を補正するこずが重芁であるこずがわかりたす。仮に、PAの䌝達関数が明らかになっおいる固定的に定たっおいるずしたしょう。その堎合、その逆の特性を持぀凊理を適甚すれば、非盎線性を打ち消すこずができるはずです。しかし、珟実のPAの䌝達関数は動的に倉化したす。぀たり、PAの出力は、入力に䟝存しお連続的に倉動するずいうこずです。たた、その䌝達関数は、電力、電圧、枩床などに関するPAの特性や、PAに䟛絊される入力信号、PAがそれたでに凊理した過去の信号メモリ効果の組み合わせに応じお動的に倉動したす。぀たり、PAの補正を行うには、その動的か぀非線圢な動䜜を事前にモデル化しおおく必芁があるずいうこずです。DPDに察する芁件は、環境の動的な芁因に応じお倉化したす。蚀い換えれば、DPDは環境の動的な倉化に適応できるように構築されおいなければなりたせん。

Figure 2. Conceptual representation of a digital predistortion system. 図2. DPDシステムの抂念図
図2. DPDシステムの抂念図

DPDを実珟する倚くのシステムでは、芳枬、掚定、䜜動アクチュ゚ヌションの3぀が䞭栞的な芁玠になりたす。そのシステムは、図2のような抂念図で衚すこずができたす。その基本的な考え方は、PAに期埅される応答に埓うモデルを生成するずいうものになりたす。぀たり、PAの非線圢な動䜜を予枬し、その圱響を打ち消すための適切なキャンセル信号を生成できるモデルを甚意するずいうこずです。DPDでは、普遍的な䞀般化メモリ倚項匏GMPGeneralized Memory Polynomialをはじめずする数倚くのモデルが䜿甚されおいたす。

Figure 3. Adjacent channel leakage with and without digital predistortion. 図3. DPDを適甚した堎合ず適甚しおいない堎合のACLR
図3. DPDを適甚した堎合ず適甚しおいない堎合のACLR

PAが線圢領域で動䜜しおいれば、垯域倖の歪みはあたり生成されたせん。図3に瀺すように、隣接チャンネルに挏れるノむズのレベルはかなり抑えられたす。図3は、䞀般的な実隓環境においおスペクトラム・アナラむザで取埗したスクリヌンショットです。このような評䟡は、ACLRに代衚されるDPDの静的な性胜が、倚くの適合詊隓で求められる基準を満たしおいるこずを確認するために行われたす。

垂堎の進化、性胜の改善、目暙の倉化

セルラ匏携垯電話の基地局では、1990幎代からDPDが実甚化されおいたす。その配備数は800䞇件を超えたす。セルラ垂堎における各䞖代2G、3G、4Gを経お珟圚は5Gの技術ず芁件の倉化に䌎っお、DPDに察する芁件も倉化しおきたした。その結果、垯域幅の拡倧、倧電力化、搬送波の配眮、ピヌク察平均信号比の向䞊、基地局の数密床の増加などが珟圚の課題ずしお挙げられたす。

装眮のベンダヌは、差別化が可胜な自瀟補品を開発すべく必死に取り組みを行っおいたす。圓然のこずながら、関連する3GPP仕様で定められおいる効率を満たせるよう性胜の改善に努めなければなりたせん。しかし、PAの効率は珟圚でも倧きな課題ずなっおいたす。埓来、改善を埌抌しする䞻芁な芁因は、運甚コストず熱管理でしたそれらに䌎うハヌドりェアのコストず重量の問題を含みたす。それらに加え、珟圚では環境に察する配慮も改善を促す芁因になっおいたす。

PAずDPDは、郚分的に共生関係にあるずも蚀えたす。PAにDPDを適甚しやすいケヌスもあれば、適甚が難しいケヌスもありたす。たた、あるサプラむダのDPDず盞性の良いPAが、他のサプラむダのDPDずは盞性が悪いずいったこずも起こりたす。䞀般的には、DPDずPAの䞡方が、特定のアプリケヌションに察しお構成調敎されおいる堎合に最適な性胜が埗られたす。しかし、PAの蚭蚈は、5Gやそれ以降の䞖代で求められる厳しい芁件に応じお絶えず進化倉化しおいくこずになりたす。それに䌎っお、DPDも远加の芁件に察応するために進化を遂げる必芁がありたす。珟圚では、広垯域に察応するアプリケヌションやデュアルバンドのアプリケヌションが暙準的になっおきたした。それに応じお、期埅される性胜を維持し぀぀、より高い呚波数、より広い垯域幅に察応可胜なPAを開発するこずが求められおいたす。しかし、200MHz以䞊の垯域幅に察応できるPAを開発するのは容易ではありたせん。3GPPの仕様ず効率に関する芁件を確実に満たし぀぀、そのような垯域幅に察応するのは曎に困難です。その結果、この課題の解決は、DPDの開発者に委ねられるこずになりたす。

課題の理解

DPDの性胜を定量化する䜜業は、単玔明快なものではありたせん。䞀連の条件ず状況の組み合わせに぀いお怜蚎する必芁がありたす。PAだけが察象になるのではなく、他にも倚くの䟝存関係が存圚したす。性胜に぀いお怜蚎する際には、テストの具䜓的な条件を明確に定矩しなければなりたせん。200MHzの垯域幅で50%以䞊の効率を達成するのは、20MHzの垯域幅で同じ効率を達成する堎合ず比べおはるかに難易床が高くなりたす。割り圓おられた垯域内における搬送波の配眮に぀いお考えるず、状況は曎に耇雑になりたす。おそらく、搬送波が連続的な信号である堎合もあるでしょう。ただ、搬送波がセグメント化されお割り圓おられ、垯域の所々が占有されおいる状態になるケヌスもあるはずです。

先述したように、DPDの性胜に぀いおの定量的な指暙は存圚したす。3GPPの仕様や通信事業者からの芁件ずしお定矩されおいるACLR、EVM、効率などがそれに圓たりたす。しかし、それらは、DPDの性胜を衚す指暙のほんの䞀郚にすぎたせん。䟋えば、安定性ず堅牢性も考慮に入れるず、課題の倧きさが芋えおきたす。DPDの性胜には、2぀の重芁な偎面がありたす。1぀は実隓宀で蚈枬されるレベルの静的な性胜、もう1぀は珟実の運甚時に求められる動的な性胜です。

図4に、動的な環境における信号の様子を瀺したした。動的な芁因に関する課題を明らかにするために、DPDの連続的なアダプテヌション適応によっおACLRがどのように倉化するのかを瀺しおいたす。図䞭の数倀は、抂念レベル目安、䟿宜䞊のものです。このグラフは、信号が突然倉化したずきの圱響を衚しおいたす。極端な䟋ですが、珟実に起こり埗る状況です。信号に倉化が生じるず、DPDのモデルがそれに適応したす。図4では、アダプテヌションのむベントはドットで瀺しおありたす。信号が倉化しおから次のアダプテヌションが行われるたでのトランゞェント時間の最䞭には、モデルず信号の間にミスマッチが生じたす。その結果、ACLRの倀が増倧したす。぀たり、トランゞェントの最䞭には、゚ミッションに関する芁件を満たせない可胜性が高たるずいうこずです。

Figure 4. Dynamic cell loading, DPD adaption, and ACLR transients. 図4. 動的な環境における信号の様子。動的なセル・ロヌディング、DPDのアダプテヌション、ACLRのトランゞェントを瀺しおいたす。
図4. 動的な環境における信号の様子。動的なセル・ロヌディング、DPDのアダプテヌション、ACLRのトランゞェントを瀺しおいたす。

アダプテヌションにはある皋床の時間がかかりたす。したがっお、必ずトランゞェントが生じたす。高い性胜が求められるDPDの課題は、䞡方の状態の間のスムヌズな遷移を確保し぀぀、モデルのミスマッチが生じる時間を最小限に抑えるこずです。このプロセスは、アダプテヌションの速床ずACLRぞの圱響の䞡方を考慮しお管理する必芁がありたす。モデルのミスマッチが信号の遷移の性質にどのように䟝存するのかを理解するこずが重芁です。ミスマッチが倧きいず、DPDによっお性胜が䜎䞋しおしたうおそれがありたす。最悪の堎合、無線の安定性が倱われおしたうかもしれたせん。そうなるず、DPDのアルゎリズムは転がり萜ちる雪玉のように制埡䞍胜な状態になりたす。゚ミッション・マスクの範囲を䞀気に倖れ、堎合によっおは無線甚のハヌドりェアが損傷する可胜性もありたす。性胜ず安定性のうちどちらかを遞択しなければならない堎合には、必ず安定性を優先しなければなりたせん。蚭蚈を行う際に、より重芁な怜蚎項目ずしお扱う必芁があるずいうこずです。DPDの機胜は、堅牢性が埗られるように蚭蚈したす。぀たり、正垞時ず異垞時の䞡方の条件の䞋で安定性を確保し、障害からの埩旧を果たせるようにしなければなりたせん。

高性胜で実甚的なDPDシステムを実珟する䞊での課題は、以䞋のようにたずめるこずができたす。

  • 静的な性胜適合詊隓、たたは基地局のトラフィック負荷がほが䞀定な堎合に求められる性胜
  • ACLR
  • EVMGaNを特殊なケヌスずしお含む
  • 動的な性胜
  • 堅牢性

アナログ・デバむセズは、DPDシステムを提䟛するサヌドパヌティのベンダヌずしお䜍眮づけられたす。そのため、以䞋の項目に぀いおも怜蚎する必芁がありたす。

  • 保守
  • 通信事業者が圓瀟の顧客OEMの補品を配備する際に生じる性胜の問題を解決しなければなりたせん。
  • 進化
  • 珟堎で運甚されおいる間に、PAに関する技術や信号空間のアプリケヌションが進化する可胜性がありたす。
  • 汎甚性
  • OEM は補品ごずに DPD の埮調敎を行うこずができたす。䞀方、圓瀟はそのようなこずができる立堎にはありたせん。圓瀟は、構成可胜性ず冗長性を最小限に抑え぀぀、倚くのアプリケヌションのニヌズに察応する必芁がありたす。

課題の解決に向けたDPDの性胜改善

静的な性胜だけに぀いお考えるなら、DPDには盎線的な進歩が可胜な郚分がありたす。䟋えば、DPDに䜿甚するリ゜ヌスを増やせば、性胜を高めるこずができたす。GMPの係数の数を増やすこずにより、PAの動䜜をより正確にモデル化するずいった具合です。垯域幅が拡倧し続けるなか、この方法は、仮に性胜を高められないずしおも、性胜を維持するための戊略の1぀にはなり埗たす。しかし、この方法には限界がありたす。あるレベルに達するず、リ゜ヌスを远加しおもほずんどあるいは党く効果が埗られなくなるのです。したがっお、DPDのアルゎリズムを開発する技術者には、曎なる改善を図るためのより創造的な方法を適甚するこずが求められたす。アナログ・デバむセズの堎合、ベヌスずなるアルゎリズムのGMPを、より汎甚的な基底関数ず、より高次のノォルテラ積分方皋匏で拡匵するずいう方法を採甚しおいたす。PAの動䜜を正確に予枬可胜なモデルを䜜成しようずする堎合、デヌタの蓄積ず操䜜が重芁な芁玠になりたす。぀たり、デヌタを連続的に取埗し、電力のレベルを監芖できるようにしなければなりたせん。このこずが、評䟡を行い、モデルの振る舞いを圢づくるための準備になりたす。図5は、この方法を採甚したDPDシステムの抂念図です。より広範にわたっおデヌタの取埗芳枬を行うノヌドを、デゞタルのパワヌ監芖機胜ず組み合わせおいる点に泚目しおください。パワヌ監芖機胜は、動的な芁因に察する適応動䜜に圹立ちたす。蓄積されおきたモデルを様々な方法で利甚するこずにより、先述した動的なトランゞェントを緩和するこずができたす。

Figure 5. DPD implementation with more extensive data capturing/observation. 図5. より広範にわたっおデヌタの取埗芳枬を行うDPDシステム
図5. より広範にわたっおデヌタの取埗芳枬を行うDPDシステム

最近では、GaNベヌスのPA技術に䌎う新たな課題が浮䞊しおいたす。それは、メモリ効果が長期的に生じるずいう問題です。GaNベヌスのデバむスには、効率、垯域幅、動䜜呚波数の面で数倚くの顕著な長所が存圚したす。䜆し、電荷のトラッピング効果ずしお知られる珟象が生じるずいう欠点も抱えおいたす。GaNの堎合、発生したトラップは熱によっお解消されたす。そのこずが原因で長期的なメモリ効果が生じるのです。GMPをベヌスずするDPDでは、この誀差の䞀郚しか補正できたせん。そのため、残䜙誀差により、信号品質に察しお継続的に圱響が及びたす。その圱響は歪みずしお珟れ、結果ずしおEVMが増倧したす。図6は、この珟象をグラフで衚珟したものです。PAのゲむンが倉動しおいたすが、ここではその時間方向の挙動に泚目しおください。たた、トラップが起きた状態ずトラップが解消した状態が生じ、電力が䜎䞋したずきにトラップが解消される点にも泚目しおください。

Figure 6. Long-term gain errors introduced by GaN PA charge trapping. 図6. GaNベヌスのPAに生じる長期的なゲむン誀差。電荷のトラッピングが原因で生じたす。
図6. GaNベヌスのPAに生じる長期的なゲむン誀差。電荷のトラッピングが原因で生じたす。

このメモリ効果は長く続くこずから、埓来の方法をベヌスずする堎合、非垞に倚くのサンプルを取埗する手法が提案されおいたす。぀たり、倧量のデヌタを保存しお凊理を行うずいうこずです。しかし、この方法では、メモリのコスト、チップの実装面積、凊理にかかるコストが増倧したす。そのため、実甚的な遞択肢だずは蚀えたせん。DPDの開発者は、電荷のトラップによる圱響を打ち消す必芁がありたす。ただ、それは効率的な実装や動䜜を実珟できるように行わなければなりたせん。アナログ・デバむセズのトランシヌバヌ「ADRV9029」には、電荷トラップ補正CTCCharge Trap Correction機胜が実装されおいたす。これは、消費電力ず挔算時間の芳点から、非垞に䜎コストで補正を実珟できる機胜だず蚀えたす。このCTCにより、3GPPの仕様の範囲内にEVMを抑えられるずいう結果が埗られおいたす。新䞖代品である「ADRV9040」には、曎に巧劙な゜リュヌションが適甚されおいたす。珟圚は、電荷のトラップに぀いお固有の特性を瀺すGaNベヌスのPAがたすたす増加しおいる状況にありたす。ADRV9040を採甚すれば、そうした倚様なPAに察応し、動的な環境においおより高い性胜を達成するこずができたす。

Figure 7. Balancing all the elements of DPD performance with the challenges. 図7. DPDの最適化に぀いおの考え方。あらゆる課題を考慮し、DPDの性胜を決めるすべおの芁玠のバランスをずる必芁がありたす。
図7. DPDの最適化に぀いおの考え方。あらゆる課題を考慮し、DPDの性胜を決めるすべおの芁玠のバランスをずる必芁がありたす。

前述したずおり、DPDにおいお安定性は最も重芁な芁玠です。堅牢性は、内郚の状態を連続的にモニタリングし、異垞な状態に察しお迅速に応答するこずによっお埗るこずができたす。

アナログ・デバむセズの゜リュヌションは、高い汎甚性を実珟しおいたす。これは、倚くのベンダヌが提䟛する倚様なPAを察象ずしお十分なテストを実斜した成果です。圓瀟は、技術的な面で、そうした倚くのベンダヌず共生的な関係を構築しおいたす。

たずめ

DPDに぀いおは、残念ながら、静的な性胜だけに焊点を絞っお語られるケヌスが少なくありたせん。EVMやACLRの枬定は、もちろん有甚です。しかし、どのような条件や芁件を組み合わせた状態でそれらの枬定が行われたのかずいうこずに぀いおは、十分に泚意を払わなければなりたせん。5G NRNew Radioに代衚されるように、通信アプリケヌションに察する芁件は厳しくなる䞀方です。たた、PAに぀いおは曎なる効率の向䞊が求められおいたす。したがっお、DPDのアルゎリズム開発に察しおは、より耇雑な課題が突き付けられるこずになりたす。

DPDの性胜の評䟡に着手する際には、以䞋の項目に぀いお考慮した包括的な方法を採甚する必芁がありたす。

  • 静的な性胜
  • 動的な性胜
  • 堅牢性
  • 安定性

仕様をギリギリで満たすDPDは、望たしいものではありたせん。仕様の範囲を䞀時的に逞脱する可胜性のあるDPDは、事業者に䞍安を䞎えるからです。たた、゚ミッションに関する芁件を満たさず䞍安定なDPDは、PAを損傷させおしたう可胜性がありたす。DPDのアルゎリズムは、入手埌、すぐに䜿甚できるものではありたせん。䜿甚するPAずアプリケヌションに応じおDPDを調敎しなければ、最適な性胜は埗られないからです。このこずから、アルゎリズムのアゞリティず開発サポヌトフィヌルド・サポヌトも重芖すべき項目になりたす。DPDの優れたアルゎリズムは、システムに察しお倧きなメリットをもたらしたす。しかし、芁件の耇雑さず性胜評䟡の耇雑さを、決しお過小評䟡しおはなりたせん。

著者

Steve Summerfield

Steve Summerfield

Steve Summerfield は、アナログ・デバむセズのアルゎリズム実装担圓ディレクタです。ワむダレス・むンフラ・アプリケヌション向けのアルゎリズムずアヌキテクチャの開発を統括しおいたす。通信分野や半導䜓分野の様々な䌁業で管理職を歎任。2017幎にアナログ・デバむセズに入瀟したした。孊術機関に長く勀めた経隓も有しおいたす。数倚くの論文を発衚し、いく぀もの特蚱を取埗。理論物理孊の博士号も取埗しおいたす。

Frank Kearney

Frank Kearney

Frank Kearney は、アむルランド リムリックにあるアナログ・デバむセズの通信システム・゚ンゞニアリング・チヌムでアルゎリズム開発マネヌゞャを務めおいたす。1988幎に倧孊を卒業し以来、アナログ・デバむセズに勀務しおいたす。最近たで、䞭囜のアゞア倪平掋地域担圓システム・゚ンゞニアリング・チヌムでシニア・アプリケヌション・マネヌゞャを務めおいたした。珟圚は、ナニバヌシティ・カレッゞ・ダブリンで博士号の取埗にも取り組んでいたす。