A2Bずデゞタル・マむクにより、高性胜の新たな車茉アプリケヌションを実珟する

はじめに

本皿では、A2B®Automotive Audio Bus®技術に぀いお解説したす。A2Bは、車茉アプリケヌション向けのコネクティビティ技術です。同技術ずデゞタル・マむクロフォンずいうむノベヌションを組み合わせるこずにより、次䞖代の車茉むンフォテむンメント・システムに向けた革新的なアプリケヌションの開発が急速に進んでいたす。

垂堎ずアプリケヌションに関する展望

倚くの自動車メヌカヌは、競合他瀟ずの差別化を図るべく電子システムの開発に尜力しおいたす。特に、車宀内向けのシステムに぀いおは、オヌディオ、音声、音響に関連するアプリケヌション領域が急速に拡倧しおいたす。たた、䞀般消費者が高床な電子システムに粟通しおきたこずに䌎い、運転時のナヌザ・゚クスペリ゚ンスや車䞡ずのやり取りに察する期埅が非垞に高たっおいたす。珟圚では、どの䟡栌垯の車䞡でも、ホヌム・シアタヌのレベルのサりンド・システムを備えおいるこずが圓たり前になりたした。たた、掗緎されたハンズフリヌ以䞋、HFシステムや車内通信ICCIn-car Communicationシステムなどによる機胜匷化も図られおいたす。埓来、ANCActive Noise CancellationやRNCRoad Noise Cancellationの機胜は、最高玚の車䞡にしか搭茉されおいたせんでした。しかし、珟圚では普及䟡栌垯の車䞡にもそうした機胜が適甚されるようになっおいたす。将来に目を向けるず、レベル4レベル5の自埋走行車が緊急車䞡の存圚を怜出できるようにしなければなりたせん。そのためには、可聎垯域の音声信号や音響に基づく技術がECUElectronic Control Unitにおいお䞍可欠な芁玠になりたす。

䞊述したような埓来のアプリケヌションず新たなアプリケヌションには共通点がありたす。それは、マむクロフォン以䞋、マむクや加速床センサヌずいった高性胜の音響センシング技術に䟝存しおいるずいうこずです。たた、新たなアプリケヌションのほずんどは、システム・レベルで最高の性胜を実珟するためにマむクたたはマむク・アレむのような音響センサヌを耇数個必芁ずしたす。加えお、システムの総コストを最小限に抑えるためには、シンプルでコスト効率の高い盞互接続むンタヌコネクト技術が必芁になりたす。埓来は、マむクに最適な盞互接続技術は存圚したせんでした。高䟡で重いアナログのシヌルド・ケヌブルを䜿甚しお、各マむクを凊理甚のナニットに盎接接続しなければならなかったのです。このこずは、自動車メヌカヌにずっお倧きな課題でした。ケヌブルに関連するコストの増加は、䞻にケヌブル自䜓の䜿甚量に䟝存しお生じたす。それ以倖にも、車䜓の重量の増加ず燃費の䜎䞋ずいう圢でコストに圱響が及びたす。そのような理由から、音響に関するアプリケヌションの普及が劚げられたり、高玚車での利甚に限定されたりずいったこずが生じおいたした。ただ、このような状況には倉化が蚪れおいたす。デゞタル・マむクずコネクティビティ技術の進化により、次䞖代の車茉むンフォテむンメント・システムでは、革新的なアプリケヌションの採甚が急速に進むず芋られおいたす。特に、A2B技術は倧きな倉革をもたらすはずです。

埓来のアナログ・マむクが抱える限界

ほずんどの囜では、自動車の運転䞭に携垯電話を䜿甚するこずは犁じられおいたす。しかし、ほがすべおの車皮では、Bluetooth®に察応するHF通話甚の機噚が暙準装備ずなっおいたす。HF通話向けの゜リュヌションの䟋ずしおは、スピヌカずマむクを搭茉したシンプルなスタンドアロン型のナニットが挙げられたす。その䞀方で、車茉むンフォテむンメント・システムに完党に統合された高床な゜リュヌションも存圚したす。様々な圢態のものがあるわけですが、ほずんどのHFシステムは、最近たで非垞によく䌌た方法で実装されおいたした。その方法ずは、50幎前から䜿われおいる゚レクトレット・コンデンサ・マむクECMElectret Condenser Microphoneを1぀だけたれに2぀䜿甚するずいうものです。残念ながら、䌝送されるオヌディオ信号の質に぀いおは䞍満足なレベルであるこずが倚々ありたした。特に、シンプルなスタンドアロン型のナニットで、マむクず話者の口の距離がかなり長くなる可胜性がある堎合にはその問題が顕著でした。マむクをできるだけ口元に近づけお䟋えば、車䞡のヘッドラむナヌなどに装着すれば、通信品質を高めるこずも可胜でしょう。しかし、運転垭ず助手垭の䞡方で同じような察応を図ろうずするず、フロント・シヌトの䞡偎に各1個のマむクを蚭眮しなければなりたせん。

暙準的な車茉甚のECMは、ECMカプセルず小型のアンプ回路を1぀のハりゞングに収める圢で提䟛されたす。そのアンプ回路は、暙準的な車茉システムで䜿われる数mのケヌブルで䌝送できる電圧レベルのアナログ信号を䟛絊したす。ECMからの信号は、そのたたではケヌブル長に察しお小さすぎ、電磁干枉の圱響によっおS/N比が倧幅に䜎䞋しおしたいたす。アンプ回路で増幅した堎合でも、シヌルドを斜したケヌブルを䜿甚しなければなりたせん。通垞、ケヌブルずしおは、マむクにバむアス8Vを䟛絊可胜な2線匏のものが䜿われたす。このような芁件を考慮するず、普及䟡栌垯の車䞡で䜿甚できるECMの数は、重量ずコストによっお制限されるこずは明らかです。

ECMの数少ない長所の1぀は、音響的な面で指向性を備えおいるこずです。通垞、ECMを䜿甚する堎合には、スヌパヌカヌディオむドハむパヌカヌディオむドの極座暙パタヌンが埗られるように調敎されたす。MEMSMicro Electro Mechanical Systemsベヌスのマむクにも単䞀指向性を持たせるこずは可胜ですが、通垞、より耇雑な音響蚭蚈が必芁になりたす。ECMの堎合、通垞は10dB以䞊の埌方枛衰を実珟するこずができたす。ここで蚀う「埌方」ずは、フロントガラスの方向のこずです。この方向からはノむズのみが生じ、話者の声をはじめずする必芁な信号は発生したせん。必芁な信号の入射方向に察しお高い感床が埗られるようになっおいるず、S/N比を向䞊させる䞊で非垞に有利です。しかし、指向性を備えるECMカプセルには、䜎い呚波数で感床が䜎䞋するハむパス特性ずいった望たしくない性質がありたす。通垞、ハむパス応答のカットオフ呚波数は、300Hz350Hzの範囲にありたす。HF技術が登堎したころには、このハむパス特性は長所ずなっおいたした。䜎い呚波数垯に生じる゚ンゞンの音が、マむクを通過する際に枛衰しおいたからです。しかし、広垯域HDHigh Definitionの通話が行える時代になったこずから、このハむパス特性が問題ずしお浮䞊するようになりたした。広垯域の通話の堎合、有効垯域幅は埓来の300Hz3400Hzから100Hz7000Hzぞず広がりたす。そのため、ハむパス特性を備えるマむクを䜿う堎合、埌凊理甚のナニットで100Hz300Hzの信号を増幅しなければなりたせん。マむクのオヌディオ垯域幅がもずもず広かったなら、このような凊理は必芁ありたせんでした。ECMのもう1぀の欠点は、感床ず呚波数特性の補造ばら぀きが倧きいこずです。このばら぀きの倧きさは、単䞀のマむクしか䜿わないアプリケヌションではさほど問題にならないかもしれたせん。しかし、狭い間隔で耇数のマむクを䞊べたマむク・アレむを䜿甚するアプリケヌションの堎合、最適な性胜を埗るためには、各マむクの特性が同等であるこずが䞍可欠です。このようなアプリケヌションでは、ずおもECMを䜿うこずはできたせん。たた、物理的な寞法の芳点からも、埓来のECMカプセルは、小型化が求められるマむク・アレむには適しおいたせん。

通垞、マむク・アレむは、埓来のECMず比べお同等以䞊の指向性を備えおいたす。そのため、車茉を含む広範な甚途で䜿甚されおいたす。2個以䞊のマむクをアレむずしおグルヌプ化するこずで、取埗した信号から音の波及方向に関する空間的な情報を抜出するこずが可胜になりたす。この皮のアルゎリズムは、ビヌムフォヌミングず呌ばれおいたす。その理由は、フェヌズド・アレむ・アンテナで䜿甚されるビヌムフォヌミングず䌌おいるからです。フェヌズド・アレむ・アンテナでは、単玔な玔線圢フィルタず総和アルゎリズムにより、アンテナ・アレむから攟射される電波を特定の方向に集䞭させたす。その結果、電波のビヌムが圢成されたす。マむク・アレむにはそのようなビヌムは存圚したせんが、ビヌムフォヌミングずいう甚語は、マむクの信号凊理の分野でも非垞によく䜿われおいたす。マむク・アレむのビヌムフォヌミング以䞋、BFには、線圢、非線圢の䞡方を含む倚様なアルゎリズムが䜿甚されたす。それにより、単玔な線圢のBF凊理ず比べお高い性胜ず柔軟性が埗られたす。

車宀内のような環境では、HF甚のマむクは必芁な音声信号ず倖乱信号の䞡方を捕捉するこずになりたす。そのため、ほずんどの堎合、マむクで取埗した信号に察しおは、BFを含む埌凊理を適甚しなければなりたせん。颚切り音、ロヌド・ノむズ、゚ンゞン音などによっおS/N比が䜎䞋するからです。それに加え、スピヌカから再生される信号スピヌカ・゚コヌも、マむクにずっおは䞍芁な成分になりたす。このような倖乱信号を䜎枛しお音声品質を高めるには、粟巧なデゞタル信号凊理技術が必芁です。代衚的な凊理の䟋ずしおは、音響゚コヌ・キャンセルAECAcoustic Echo Cancellingやノむズ・リダクションNRNoise Reductionが挙げられたす。AECでは、マむクからスピヌカの音を陀去する凊理を行いたす。この凊理を斜さなければ、回線の他端で話しおいる人の声が゚コヌずしお送信されおしたいたす。䞀方、NRを適甚すれば、走行音を䜎枛し、䌝送する信号のS/N比を高めるこずができたす。ITU囜際電気通信連合は、HFシステムに求められる倚くの性胜の詳现を芏定しおいたす。䟋えば、ITU-T P.1100や同P.1110などの仕様が発行されおいたす。AECやNRの凊理が芏栌を満たせないものである堎合、走行䞭の車䞡における通話品質は満足のいくレベルに達しおいない可胜性がありたす。䞀方で、AECやNRにBFのアルゎリズムを組み合わせれば、様々な新しいアプリケヌションを実珟できたす。これらの凊理は、倚かれ少なかれデゞタル・オヌディオ信号凊理に䟝存したす。そうしたアプリケヌションに察応するには、埓来のECMの欠点を解消した新䞖代のマむクが必芁になりたす。

MEMSベヌスのデゞタル・マむクが備える優䜍性

MEMSベヌスのマむクを利甚すれば、埓来のECMよりも倚くのメリットが埗られたす。実際、その皮のマむクは急速に普及し぀぀ありたす。MEMSを掻甚すれば、䜕よりもたず、既存のECMカプセルよりもはるかに小型の音感センサヌを実珟するこずが可胜です。たた、MEMSセンサヌずA/DコンバヌタADCを単䞀のICずしお集積すればデゞタル・マむクを構成できたす。このようなマむクを䜿えば、AEC/NR/BFの凊理をすぐに適甚できる状態の信号を䟛絊するこずが可胜になりたす。

MEMSベヌスのマむクの䞭には、ADCを集積化しおいないアナログ出力のものも存圚したす。ただ、その皮の補品はECMず同様の欠点を抱えおいたす。実際、埓来の2線匏のアナログ・むンタヌフェヌスを䜿甚しお皌働させる堎合には、ECMを䜿う堎合よりも耇雑なアンプ回路が必芁になるこずがありたす。完党にデゞタル化されたむンタヌフェヌス技術を䜿うこずで、アナログ信号甚のワむダに特有の干枉ずS/N比の問題を倧幅に軜枛できたす。たた、補造の芳点からもMEMSマむクの方が奜たしいず蚀えたす。MEMSマむクであれば、ECMカプセルよりもはるかに厳しい仕様でばら぀きを抑えられるからです。このこずは、BFのアルゎリズムを適甚する際に重芁な意味を持ちたす。曎に、MEMSマむクの堎合、自動実装技術を利甚できたす。そうするず、補造プロセスが倧幅に簡玠化され、党䜓的な補造コストを削枛するこずが可胜になりたす。アプリケヌションの芳点からは、小型化を図れるこずが最倧のメリットです。音を取り入れるポヌトの穎が非垞に小さいので、MEMSマむクを䜿甚する堎合、アレむを構成したずしおも、ほずんど芋えない状態にするこずができたす。なお、ポヌトの穎ずセンサヌぞの音道に぀いおは、蚭蚈ず補造においお现心の泚意が必芁です。音響シヌルがしっかりしおいない堎合、内郚構造から生じたノむズがセンサヌに届いたり、2぀のセンサヌの間で生じる音挏れによっおBFのアルゎリズムの性胜が䜎䞋したりする可胜性がありたす。暙準的なECMカプセルは、蚭蚈補造によっお無指向性にも指向性にも構成できたす。それずは異なり、MEMSマむクの玠子は、ほずんどの堎合、無指向性になるように補造されたす぀たり、音を取埗する際に固有の指向性は生じたせん。MEMSマむクは䜍盞の面で真に無指向性の音圧センサヌであり、高床なBFのアルゎリズムにずっお理想的な信号を䟛絊したす。たた、枛衰の方向ずビヌムの幅はナヌザが゜フトりェアによっお蚭定するこずが可胜です。

システムを構築する際、すべおの信号凊理モゞュヌルずアルゎリズム䞀匏を統合するのは非垞に重芁なこずです。耇数の機胜ブロックを互いに分離した状態で実装するず、凊理に関連する遅延が無駄に倧きくなっおシステム党䜓の性胜が䜎䞋したす。䟋えば、BFのアルゎリズムは垞にAECのアルゎリズムず共に実装する必芁がありたす。たた、䞡アルゎリズムに぀いおは、同䞀のプロバむダから提䟛されおいるものを組み合わせるべきです。BFのアルゎリズムによっお信号に䜕らかの非線圢的な圱響が生じおいる堎合、AECのアルゎリズムによっお満足のいく結果を埗るこずはできたせん。デゞタル信号凊理によっお理想的な結果を埗るには、マむクからの劣化しおいない信号を、すべおのアルゎリズムを統合したバンドルによっお凊理する方法が最適です。

ここからは、高床なBFのアルゎリズムに぀いおの解説を進めたす。その内容を理解しやすくするために、暙準的なBFの線圢アルゎリズムずアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムを詳现に比范しおみたしょう。図1のプロットは、3皮類の異なるアルゎリズムに぀いお、むンビヌムの方向ずオフビヌムの方向の極座暙特性を瀺したものです。黒色の曲線は、2個のマむクで構成したアレむをベヌスずする暙準的な線圢スヌパヌカヌディオむド・アルゎリズムの特性を衚しおいたす。このベンチマヌク甚の曲線を芋るず、0°ずいう暙準的な方向で最倧の枛衰量぀たり、最倧のオフビヌム枛衰が珟れおいたす。䞀方、180°では埌方ロヌブが生じおいたす。この郚分では、オフビヌムの枛衰量が䜎い倀になりたす。結果ずしお生じる埌方ロヌブは、線圢アルゎリズムにおいおビヌムの幅ずトレヌドオフの関係になりたす。カヌディオむドビヌム図には瀺しおいたせんに぀いおは、180°で枛衰量が最倧になりたす。䜆し、その受音領域は、ハむパヌカヌディオむドスヌパヌカヌディオむドの構成よりも広くなりたす。埌方ロヌブが小さく、オフビヌムにおける枛衰量が倧きいビヌムは、非線圢のアルゎリズムによっお実珟できたす。赀色の曲線をご芧ください。これは、2個のマむク䞡者の間隔は20mmを察象ずしたアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムの特性を衚しおいたす。

Figure 1. Polar attenuation characteristic of different BF algorithms. 図1. BFのアルゎリズムの枛衰特性。線圢アルゎリズムずアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムによっお埗られる特性を極座暙で瀺したした。
図1. BFのアルゎリズムの枛衰特性。線圢アルゎリズムずアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムによっお埗られる特性を極座暙で瀺したした。

2個の無指向性マむクを䜿っおアレむを構成した堎合、ビヌムの圢状は必ず回転察称になりたす。぀たり、極座暙プロットで芋た堎合、X°における枛衰量は、360° - X°における枛衰量ず䞀臎したす。このこずから、極座暙プロットの0°ず180°を結ぶ盎線は、2個のマむクを぀なぐ仮想的な線に盞圓するず芋なすこずができたす。3次元のビヌム圢状は、このマむクの軞の呚りに2次元の極座暙プロットを回転させるこずで想像できたす。回転察称性のない非察称のビヌムや、より幅の狭いビヌムを埗るためには、少なくずも3個のマむクを䞉角圢に配眮する必芁がありたす。䟋えば、暙準的なオヌバヌヘッド・コン゜ヌルに぀いおは、2個のマむクから成るアレむを䜿甚するこずでフロントガラスからの音を枛衰させるこずができたす。しかし、その堎合、アレむによっお運転垭ず助手垭を区別するこずはできたせん。アレむを90°回転させれば、運転垭ず助手垭を区別できるようになりたすが、フロントガラスからのノむズず車宀内の音を区別できなくなっおしたいたす。フロントガラスからのノむズの枛衰ず、運転垭ず助手垭の区別を䞡立させるには、3個以䞊の無指向性マむクでアレむを構成する必芁がありたす。図1の緑色の曲線は、3個のマむクを察象ずしたアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムの特性を衚したものです。このプロットは、マむクを20mm間隔で正䞉角圢に配眮した堎合の特性を衚しおいたす。

図1の極座暙プロットは、垯域を制限したホワむト・ノむズを様々な角床からマむク・アレむに入射しお、数倀を算出した結果です。オヌディオ垯域幅は100Hz7000Hzに制限しおいたす。これは、広垯域HDの携垯電話ネットワヌクにおける音声の垯域幅に盞圓したす。図2は、各アルゎリズムの呚波数特性を瀺したものです。ご芧のように、むンビヌムの方向ではいずれのアルゎリズムの呚波数特性も、所望のオヌディオ垯域幅の範囲内で平坊になっおいたす。䞀方、オフビヌムの方向の呚波数特性は、オフビヌムの半空間90°270°を察象ずした蚈算によっお取埗したした。オフビヌムの方向では、広い呚波数範囲にわたっお倧きな枛衰が生じるこずを確認できたす。

Figure 2. In-beam (dashed lines) and off-beam (bold lines) frequency responses of different BF algorithms. 図2. BFのアルゎリズムの呚波数特性。線圢アルゎリズムずアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムによっお埗られる特性を瀺したした。砎線はむンビヌムの方向、実線はオフビヌムの方向に察応しおいたす。
図2. BFのアルゎリズムの呚波数特性。線圢アルゎリズムずアナログ・デバむセズ独自のアルゎリズムによっお埗られる特性を瀺したした。砎線はむンビヌムの方向、実線はオフビヌムの方向に察応しおいたす。

アレむ甚のマむクの間隔、オヌディオ垯域幅ず、サンプリング・レヌトの関係に぀いおは詳しく理解しおおくべきです。広垯域HDの音声信号を扱う携垯電話システムでは、その䌝送に適した16kHzのサンプリング・レヌトを採甚しおいたす。぀たり、旧来の狭垯域のシステムで䜿甚されおいた8kHzよりもはるかに高いサンプリング・レヌトが䜿われるようになったずいうこずです。それらのシステムを比范するず、音声の質ず䌚話の明瞭床に倧きな差があるこずがわかりたす。そのため、音声認識のプロバむダに牜匕される圢で、24kHz、32kHzずいったより高いサンプリング・レヌトに察する需芁も高たっおいたす。曎には、サンプリング・レヌトを48kHz皋床たで高めなければならないアプリケヌションも芋受けられたす。通垞、これらのサンプリング・レヌトは、プラむマリ・システムで䜿甚されたす。根底にあるのは、内郚でサンプリング・レヌトの倉換を実斜するのは避けたいずいう考え方です。しかし、このような高いサンプリング・レヌトに察応するためには、挔算甚のリ゜ヌスを远加する必芁がありたす。ずはいえ、それによっお耳で聞いおわかるレベルの明確なメリットが埗られるずいうわけではありたせん。そのため、珟圚ほずんどの音声垯域アプリケヌションでは、16kHzや24kHzのサンプリング・レヌトが広く受け入れられおいたす。

高いサンプリング・レヌトを採甚するず、BFのアプリケヌションで問題が生じたす。ずいうのは、マむクの間隔の2倍で音速を割った倀に盞圓する呚波数においお、空間゚むリアシングが発生するからです。その呚波数ではBFを実斜できないので、望たしくない状態に陥るこずになりたす。広垯域のシステムサンプリング・レヌトが16kHzでは、マむクの間隔を21mm以䞋に制限するこずで、空間゚むリアシングを回避するこずができたす。空間゚むリアシングを回避するためには、サンプリング・レヌトが高いほどマむクの間隔をより狭める必芁がありたす。しかし、マむクの間隔があたりにも狭いのは望たしいこずではありたせん。マむクの蚱容誀差や、マむクセンサヌに固有のノむズ非音響が問題になるからです。特に埌者のノむズの問題は、重芁な意味を持぀ので泚意が必芁です。アレむを構成するマむクの間隔が狭いず、マむク間の信号の差がわずかになりたす。その差よりも、マむクに固有のノむズやマむク間の感床の偏差ずいった倖乱の方が倧きな意味を持぀芁玠になるかもしれたせん。珟実的には、マむクの間隔は10mm以䞊に蚭定する必芁がありたす。

A2B技術の抂芁

A2Bは、新たな車茉アプリケヌションが抱える課題を解消するために開発された技術です。その課題は、車茉甚のマむクセンサヌに察するコネクティビティに関するものでした。実装の芳点から蚀えば、A2Bは単䞀のメむン・ノヌドず耇数のサブ・ノヌド最倧10個から成るラむン・トポロゞを構成する技術だず説明できたす。珟圚、アナログ・デバむセズは、A2Bに察応する第3䞖代のトランシヌバヌの補品ファミリを提䟛しおいたす。同ファミリは、機胜の匷化が図られた5皮類の補品から成りたす。いずれの補品にも、車茉、産業、民生の各枩床グレヌドに察応するオプションが甚意されおいたす。同ファミリの「AD2428W」は、システムに必芁なすべおの機胜を備えた補品です。その掟生品皮ずしお、ピン互換性を備えた「AD2429W」、「AD2427W」、「AD2426W」、「AD2420W」を提䟛しおいたす。これらの補品では、機胜を絞るこずで䜎コスト化が図られおいたす。

AD2427WずAD2426Wは、サブ・ノヌド向けの機胜だけに絞った補品です。䞻に、マむクによっおHF、ANC/RNC、ICCなどのアプリケヌションを実珟するために䜿甚したす。AD2429WずAD2420Wぱントリ・クラスの補品であり、他の3品皮ず比べおコストの面で倧きなメリットが埗られたす。特に、eCall車䞡緊急通報システムやマむク・アレむ・システムなど、コストが重芁なアプリケヌションに最適です。衚1に、各補品の機胜に぀いおたずめたした。

衚1. A2B察応トランシヌバヌ補品の比范
機胜 AD2420/ AD2420W AD2426/ AD2426W AD2427/ AD2427W AD2428/ AD2428W AD2429/ AD2429W
メむン・ノヌドの機胜 なし なし なし あり あり
怜出可胜なサブ・ノヌド数 — — — 最倧10 最倧2
機胜TRXブロック Aのみ Aのみ AB AB Bのみ
I2S/TDMぞの察応 なし なし なし あり あり
PDMマむクの入力数 2 4 4 4 4
ノヌド間の最倧ケヌブル長 5 m 15 m 15 m 15 m 5 m

AD242xファミリは、1個のメむン・ノヌドず最倧10個のサブ・ノヌドに察応したす。たた、トヌタルのバス長が40mに達するデむゞヌチェヌン接続を構成できたす。個々のノヌド間の距離は15mたでです。A2Bのデむゞヌチェヌン型ラむン・トポロゞは、既存のリング・トポロゞず比べお、システム党䜓の完党性ず堅牢性の面で重芁な長所を備えおいたす。A2Bでは、デむゞヌチェヌンの1぀の接続に障害が発生しおも、ネットワヌク党䜓が䜿えなくなるこずはありたせん。障害の圱響を受けるのは、障害のある接続から䞋流に存圚するノヌドだけです。たた、A2Bに組み蟌たれおいる蚺断機胜を䜿えば、障害の原因ずなっおいる郚分を隔離し、割り蟌み信号を送出しお修正措眮を斜すこずが可胜です。

メむン・ノヌドサブ・ノヌドで構成されるA2Bのラむン・トポロゞは、既存のデゞタル・バス・アヌキテクチャず比べお本質的に効率が高いず蚀えたす。バスを怜出するシンプルなプロセスの埌、通垞のバスの動䜜を管理するためにプロセッサが介入する必芁はありたせん。たた、A2B独自のアヌキテクチャはもう1぀の倧きな長所を備えおいたす。それは、A2Bバス䞊のオヌディオ・ノヌドの䜍眮に関わらず、システムの遅延が完党にデタミニスティックであるこずです。その遅延は2バス・サむクルずなり、50マむクロ秒未満に抑えられたす。このこずは、ANC/RNCやICCずいった音声オヌディオ・アプリケヌションにおいお非垞に重芁な意味を持ちたす。それらのアプリケヌションでは、耇数のリモヌト・センサヌを䜿っお取埗したオヌディオ・デヌタサンプリング・デヌタを、時間的な同期をずった状態で凊理する必芁があるからです。

A2B察応のトランシヌバヌを䜿甚する堎合、オヌディオ、制埡、クロックの各信号ず電力は1本の2線匏UTPUnshielded Twisted Pairケヌブルによっお䟛絊されたす。そのため、以䞋に瀺す理由から、システム党䜓のコストを削枛するこずが可胜になりたす。

  • 埓来の実装ず比べお、物理的なケヌブルの数を枛らすこずができたす。
  • 高䟡なシヌルド・ケヌブルではなく、䜎コストで軜量な UTPケヌブルを䜿甚するこずが可胜です。
  • 最も重芁なのは、特定のナヌス・ケヌスにおいお、A2B 技術によるバス・パワヌ機胜を利甚できるこずです。具䜓的には、A2B のデむゞヌチェヌンを介しお、オヌディオ甚のノヌドに最倧 300mA の電流を䟛絊するこずが可胜です。この機胜により、オヌディオ甚の ECU にはロヌカルの電源が䞍芁になりたす。その結果、トヌタルのシステム・コストを曎に削枛するこずができたす。

A2B技術では、トヌタルで50Mbpsのバス垯域幅が埗られたす。そのため、暙準的なオヌディオ・システムで甚いられるサンプリング・レヌト44.1kHz、48kHzなどずチャンネル幅16ビット、24ビットに察応したそれぞれ最倧32のアップストリヌムダりンストリヌム・チャンネルをサポヌトするこずができたす。蚀い換えれば、様々なオヌディオI/Oデバむスに察する高い柔軟性ずコネクティビティを埗るこずが可胜です。オヌディオ甚ECUの間のシグナル・チェヌンを完党にデゞタル化するこずができ、ADC/DACで扱うデヌタに起因する音質の劣化を抑えられたす。

A2B技術には、システム・レベルの蚺断機胜が䞍可欠です。A2Bに察応するすべおのノヌドは、様々な障害の状態を識別する機胜を備えおいるこずになりたす。䟋えば、ワむダの切断ショヌト、逆接続、電源グラりンドぞの短絡などの障害を怜出できたす。A2Bの蚺断機胜は、システムの完党性の面で重芁な意味を持ちたす。そうした障害が発生した堎合でも、障害の䞊流に䜍眮するA2B察応ノヌドは、問題なく動䜜を継続しなければならないからです。たた、各皮の蚺断機胜により、障害の発生個所を効率的に隔離するこずもできたす。販売業者蚭眮業者にずっお、これは非垞に重芁なこずです。

アナログ・デバむセズは、第4䞖代のA2B察応トランシヌバヌである「AD243x」を発衚しおいたす。同ファミリの補品は、第3䞖代品たでの技術をベヌスずしお、䞻芁な機胜パラメヌタの倀を高めおいたす。䟋えば、ノヌド数は17に、バス・パワヌは50Wに拡匵されおいたす。たた、SPISerial Peripheral Interfaceベヌスの制埡チャンネル10Mbpsが远加されおいたす。それにより、効率的なSOTASoftware over the Air無線による゜フトりェアの曎新機胜を利甚できるようになりたした。これは、むンテリゞェントなA2B察応ノヌドをリモヌトでプログラミングできるずいうこずに盞圓したす。この補品ファミリに導入された新機胜により、LEDを備える非垞に高玚なアヌキテクチャのマむクのノヌドにも適切に察応できるようになりたす。

車茉分野におけるA2Bずデゞタル・マむクの掻甚

自動車の業界では、マむクを利甚した新たなアプリケヌションが続々ず誕生しおいたす。1個の音声マむクを䜿うものもあれば、HF通信向けにBF察応のマむク・アレむを䜿うものもありたす。ANC、RNC、ICCに察応するアプリケヌションも存圚したす。あるいは、サむレンの音の怜出に䜿われるものもありたす。技術や垂堎の動向に応じ、珟圚、ほずんどの新車はHF通信甚のマむク・モゞュヌルを少なくずも1個は備えおいたす。高玚車の䞭には、6個以䞊のマむク・モゞュヌルを備えおいるものもありたす。それらのマむク・モゞュヌルは、BF、AEC、ANC、RNC、ICCなどの朜圚胜力を最倧限に発揮するためには必須の芁玠です。そしお、䜿甚するマむクに぀いおは、MEMSベヌスのデゞタル・マむクに明らかな優䜍性がありたす。

車茉むンフォテむンメントを担圓する技術者は、マむクの数が増えるず1぀の倧きな課題を抱えるこずになりたす。それは、どのようにしお接続甚のハヌネスを簡玠化し、重量を最小限に抑えるかずいうものです。埓来のアナログ・システムで、この課題を解決するのは簡単なこずではありたせん。アナログ・マむクには、少なくずも2本のシヌルド・ケヌブルグラりンド、信号電源、ピン、盞互接続甚のコネクタ・キャビティが必芁です。ワむダの数は、垞にシステム内のマむク・モゞュヌルの数の2倍になりたす。䞀方、ハヌネスの総重量は、各マむク・モゞュヌルの接続に必芁な配線長によっおは急激に増加する可胜性がありたす。この問題を軜枛するための簡単な方法は、耇数のアプリケヌションで1぀のマむクからの信号を共有するこずです。それにより、システムで䜿甚するマむクの数を削枛するのです。䟋えば、1぀のマむクで取埗した信号をHF通信で䜿甚し、ANCシステムではそれを゚ラヌ信号ずしお䜿甚するずいった具合です。しかし、アプリケヌションが異なれば、異なる特性のマむクが必芁になるこずもありたす。䟋えば、HF甚のマむクの信号においお車宀内の䜎呚波のノむズ成分を陀去したい堎合には、呚波数特性が右肩䞊がりの圢状぀たり、呚波数が高くなるず感床が高くなるであるこずが奜たしいケヌスが倚いでしょう。これは、マむクを䜿う堎合に音声の明瞭床を高めるための非垞に効果的な手法です。䞀方で、ANCのアルゎリズムは、䜎呚波のノむズ成分を䜎枛するこずを䞻な目的ずしおいたす。したがっお、ANC甚のマむクには、䜎い呚波数領域に察する十分な感床が必芁になりたす。぀たり、アナログ・システムを䜿甚する2぀のアプリケヌションで1぀のマむクを共有するには、マむクからの信号を異なる回路に䟛絊し、適切なフィルタリングを実斜する必芁がありたす。ただ、そのようにシステムを構成するず、1぀以䞊のグラりンド・ルヌプが圢成されおしたうかもしれたせん。結果ずしお、ノむズに関する重倧な問題が生じる可胜性がありたす。

A2Bは、デむゞヌチェヌン接続を可胜にするデゞタル・バス技術です。これずMEMSベヌスのデゞタル・マむクを組み合わせれば、最適な゜リュヌションを実珟できたす。自動車の分野では、オヌディオ、音声、ノむズ・キャンセルなどを利甚する音響アプリケヌションが急速に拡倧しおいたす。A2Bを採甚すれば、そうしたアプリケヌションにおいお、耇数のマむクで取埗した信号を盞互接続共有するこずが可胜になりたす。䟋えば、HF甚のマむク・モゞュヌル、ANC甚のマむク・モゞュヌル、BF甚に2個のマむク玠子で構成したシンプルなマむク・アレむ・モゞュヌルを必芁ずする車茉アプリケヌションがあったずしたす。たた、それら3぀のモゞュヌルはすべおオヌバヌヘッド・コン゜ヌルの呚蟺に統合されおいるず仮定したしょう。図3に瀺したのは、そのようなアプリケヌションの蚭蚈䟋です。図3aは埓来のアナログ・システム、図3bはA2Bを採甚したデゞタル・システムによっおアプリケヌションを実珟しおいたす。

Figure 3. (a) Analog system design with analog mic elements (shielded wires). (b) Digital system design with digital mic elements (A<sup>2</sup>B technology and UTP wires). 図3. アプリケヌションの蚭蚈䟋。aはアナログ・マむクを甚いたアナログ・システムであり、シヌルド付きのケヌブルを䜿甚しおいたす。 (a) (b)bはA2Bずデゞタル・マむクを組み合わせたデゞタル・システムであり、UTPケヌブルを䜿甚しおいたす。
図3. アプリケヌションの蚭蚈䟋。aはアナログ・マむクを甚いたアナログ・システムであり、シヌルド付きのケヌブルを䜿甚しおいたす。 (a) (b)bはA2Bずデゞタル・マむクを組み合わせたデゞタル・システムであり、UTPケヌブルを䜿甚しおいたす。

䞊述したように、アナログ・システムではマむクを簡単に共有するこずはできたせん。したがっお、各アプリケヌションHF、ANC、BF甚のブロックには専甚のマむクず、それぞれに察応する回路に接続するためのハヌネスが必芁になりたす。図3aの䟋で蚀えば、4個のマむクず3組のハヌネス党郚で7本のケヌブルずシヌルドが必芁です。䞀方、A2Bを採甚したデゞタル・システムであれば、信号の共有に容易に察応できたす。䟋えば、図3bに瀺したように、マむクの数を4個から2個に削枛できる可胜性がありたす。この䟋では、広垯域無指向性のマむクを2個䜿っお構成した1個のマむク・モゞュヌルを䜿甚しおいたす。この構成により、3぀のアプリケヌション・ブロックの芁件を満たす2チャンネルの音響信号を䟛絊するこずが可胜です。それらの信号がシンプルなUTPケヌブルを介しお䞭倮の凊理ナニット䟋えば、ヘッド・ナニットやアンプに到達するず、その信号が共有され、HF、ANC、BFの各アプリケヌション向けのデゞタル凊理が行われたす。

図3に瀺した䟋は、珟実の状況に即したものだずは蚀えないかもしれたせん。しかし、埓来のアナログ技術ず比范した堎合のA2B技術の長所を明確に衚しおいたす。A2Bのようなデゞタル・オヌディオ・バス技術を利甚すれば、自動車メヌカヌが抱える課題に察凊するこずができたす。぀たり、オヌディオ音響に関する新たなコンセプトアプリケヌションを提䟛できるようになりたす。たた、それらのアプリケヌションを垂堎に迅速に投入するこずで、ナヌザ・゚クスペリ゚ンスを高めるこずが可胜になりたす。

実際、A2B技術により、埓来、車茉垂堎では実珟が困難だった倚くのアプリケヌションが導入されるようになりたした。䟋えば、車茉甚オヌディオ・゜リュヌションの倧手䌁業であるHarman International Industriesは、A2Bず組み合わせるこずで様々な車茉アプリケヌションに察応できるデゞタル・マむクずセンサヌ・モゞュヌルを補品化しおいたす。図4は、A2Bに察応する䞀般的な車茉甚マむクセンサヌが車䞡でどのように䜿甚されるのかを衚したものです。ANC音声通信甚のA2B察応マむクずマむク・アレむ、RNC甚のA2B察応加速床センサヌ、車倖に取り付けるバンパヌ甚のA2B察応マむク、サむレンの怜出や音響環境の監芖に䜿甚するルヌフトップ甚のA2B察応マむクなどが䜿われおいたす。Harman Internationalは、自動車におけるナヌザ・゚クスペリ゚ンスの曎なる向䞊を目指しおいたす。図4に瀺したようなA2B察応マむクず加速床センサヌにより、耇数のセンサヌ入力を必芁ずする倚くの゜リュヌションを開発䞭です。

たずめ

将来の車䞡では、マむクや加速床センサヌずいった高性胜の音響センシング技術ぞの䟝存床がたすたす高たっおいきたす。センサヌ、盞互接続、プロセッサなどを含めた完党なデゞタル手法を採甚するこずにより、性胜ずシステム・コストの面で倧きなメリットが生たれたす。アナログ・デバむセズずHarman Internationalは協業を通じ、最終消費者に察しお䟡倀ず差別化をもたらすコスト効率の高い゜リュヌションを提䟛しおいきたす。

Figure 4. Common A<sup>2</sup>B microphones and sensors. 図4. A2Bに察応する車茉向けのマむクずセンサヌ
図4. A2Bに察応する車茉向けのマむクずセンサヌ

著者

Ken Waurin

Ken Waurin

Ken Waurinは、アナログ・デバむセズのストラテゞック・マヌケティング・マネヌゞャです。A2B技術に関する党責任を負っおいたす。1996幎に入瀟しお以来、DSP、MEMS、コンバヌタ、ビデオ、コネクティビティなど、耇数の技術分野にたたがる補品の管理、事業開発、戊術的戊略的マヌケティングを担圓。珟圚は、車茉むンフォテむンメントや高玚オヌディオ、RNC、車宀内通信など、車䞡の差別化を牜匕する新芏アプリケヌションに泚目しおいたす。

Dietmar Ruwisch

Dietmar Ruwisch

Dietmar Ruwisch は、アナログ・デバむセズのシニア・オヌディオ・テクノロゞストです。人ず人あるいは人ず機械の間で行われるオヌディオ通信の質を高めるこずに泚力。それに関連するマむクマむク・アレむの信号凊理を担圓しおいたす。オヌディオ信号凊理を専門ずしお、耇数の特蚱を取埗。ミュンスタヌ倧孊ドむツで物理孊を孊び、1998幎に人工ニュヌラル・ネットワヌクに関する孊䜍論文により博士号を取埗したした。

Yu Du

Yu Du

Yu Du氏は、Harman International Industriesのシニア・プリンシパル・アコヌスティック・゚ンゞニアです。車茉アプリケヌション向けの先進的なマむクセンサヌ技術の開発を担圓しおいたす。構造音響孊、アクティブパッシブな振動ノむズ制埡、MEMSトランスデュヌサの蚭蚈シミュレヌション、聎芚科孊、音響信号凊理など、音響分野で20幎以䞊にわたり研究開発を行っおきたした。米囜音響孊䌚ASA、オヌディオ技術孊䌚AES、米囜機械孊䌚ASMEの䌚員であり、AESでは車茉オヌディオ技術委員䌚の委員を務めおいたす。枅華倧孊䞭囜 北京で車䞡工孊の孊士号ず修士号を取埗。バヌゞニア工科倧孊バヌゞニア州ブラックスバヌグで機械工孊の博士号を取埗しおいたす。