Keysight-Landing-Page3

想像できたでしょうか
広帯域通信の空白地帯を切り拓く、携帯型50GHz万能ツールを…

 

険しいアルプスの奥地。19世紀末、この地でひとつのイノベーションが生まれました。生みの親は、発明家カール・エルセナー。彼が設計したのは、アルプスの過酷な環境下でも、「複数の作業」をミスなく「正確」に行える、「軽量」の工具。後に“スイス・アーミーナイフ”として知られる、万能工具の原形です。

この歴史的発明から百数十年後…。今日、険しい僻地に分け入っているのは、冒険家や探検隊ばかりではありません。通信ネットワークのフィールド・エンジニアも、その一員です。ネットワークが世界の隅々にまで広がるに伴い、さまざまな場所で広帯域(RF、マイクロ波、ミリ波)システムの設置・保守を行う必要が出てきたからです。こうした中、フィールド・エンジニアが待ち望んでいたのが、現代版の万能工具。過酷な環境下でも、「複数の試験/計測/分析」を「正確」に遂行できる「軽量」のツールです。果たして、スイス・アーミーナイフにつづくブレークスルーは生まれたでしょうか?

 

屋外に持ち出せる、マルチタスク“試験室”

この難題に挑戦したのが、キーサイト・テクノロジー社です。同社は、エレクトロニクス設計と試験装置の分野において、長年にわたりイノベーションを牽引してきました。そして、同社の輝かしいイノベーションの歴史を、数十年来パートナーとして支えてきたのが、私たちアナログ・デバイセズです。

キーサイト・テクノロジー社のイノベーティブな開発姿勢と豊かなノウハウ、そしてアナログ・デバイセズの先進ソリューション。この3つによって、ついに新しい万能工具は誕生しました。50GHz周波数帯対応のRF/マイクロ波アナライザ“FieldFox”。50GHz対応は、史上初の快挙です。

“FieldFox”は小型・軽量ながらも、これ一台で複数の役割を担います。ケーブル/アンテナのアナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、パワー・メーターなど…。つまり、通信ネットワークの設置・保守に必要な数多くの試験/計測プラットフォームを、この小型ツール一台に置き換えることができるのです。しかも、多機能にもかかわらず、それぞれの機能で試験室レベルの精度を発揮。いわば、屋外に持ち出せる携帯型試験室です。まさに、ブレークスルーと呼ぶにふさわしい製品と言えるでしょう。

さらに、“FieldFox”には、小型、多機能、高精度に加えて、もうひとつ大きな特長があります。MIL仕様書*を満たすほどの堅牢性です。“FieldFox”では、50GHz対応のハイエンドモデルのほか、対応帯域が異なる各種モデルをラインナップしていますが、いずれも筺体にファンや通気口がありません。そのため、ほこりの多い場所でも使用可能です。また、温度や湿度の条件が厳しい場所でも、高水準の機能・性能を提供します。

 

個々のパフォーマンスと全体の最適化で、課題解決

屋外用のフィールド機器の開発において常に課題となるのが、手軽に携行できるコンパクトサイズと、長時間使用できる低消費電力です。“FieldFox”も例外ではありませんでした。この課題を解決するために、キーサイト・テクノロジー社が声を掛けたのが、長年のパートナー企業であるアナログ・デバイセズです。

課題に応えるために、アナログ・デバイセズは、RF試験/計測向けの膨大な製品ポートフォリオの中から、広帯域・高性能の標準品とともに、セミカスタムのソリューションも提供することになりました。

実際に採用された製品を列挙すると、RFマイクロ波/ミリ波IC(低ノイズ・アンプ、ミキサー、VCOを内蔵)、広帯域アンプタイミングIC、高精度コントロールICなど、多岐にわたります。最終的に、キーサイト・テクノロジー社の開発陣は、高速・高性能製品を使用するだけでなく、アナログ・デバイセズが提供する、最適化されたシグナル・チェーンによって、最高レベルの性能を諦めることなく、サイズと消費電力をかつてないほど抑えることに成功したのです。


フィールド・エンジニア、さらなるフィールドへ

多機能、小型・軽量、高精度、堅牢性…。これらすべてを実現した“FieldFox”。このRF/マイクロ波アナライザの誕生によって、今日、フィールドエンジニアの活躍フィールドは大幅に広がっています。たとえば、衛星の地上局や鉄道輸送、石油探査、軍用レーダーシステム、無線基地リンクなど…。これらの応用分野において通常の定期点検も、深刻なトラブルの徹底究明も、そしてこれらの中間のあらゆる試験/計測も、“FieldFox”なら一台でカバー。まさに、“FieldFox”は、フィールド・エンジニアの強力な万能ツールとして活躍しているのです。

“FieldFox”は、さまざまな高性能ソリューションの結晶であると同時に、キーサイト・テクノロジー社のイノベーティブな開発姿勢と、アナログ・デバイセズの顧客志向の融合が生んだ成果でもあります。両社はこれからも、緊密なパートナーシップのもと、さまざまなフィールドへ、試験室レベルの試験/計測ソリューションをお届けしていきます。

 


お客様と共に想像の先へ、イノベーションというDNA

1965年の創業以来、世界をリードする信号処理技術で「アナログとデジタル」「夢と現実」との懸け橋を担ってきたアナログ・デバイセズ。半世紀以上におよぶ歴史の中で、私たちは常にイノベーションを追求してきました。イノベーティブな開発姿勢こそ、アナログ・デバイセズのDNAです。

そして今、次の50年に向けて…。私たちは長年の英知を基盤にしながら、ますますイノベーションを加速。これからも、夢とプロセスをお客様と共有しながら、ブレークスルーを生む、新たなソリューションを切り拓いてまいります。

“想像を超える可能性を”―アナログ・デバイセズ。

 

*Military Specifications: 米軍仕様書。米軍(国防総省)が物品や役務の開発や取得をする際、要求に合った手順や品目、材料および役務についての技術要求を記載したもの。



最新情報をニュースレターで!

アナログ・デバイセズの製品、設計ツール、トレーニング、およびイベントに関する最新のニュースや記事を紹介しています。


Eニュースレターの登録/管理




その他の 「想像を超える可能性を」 関連記事    すべて見る >