signals header
An image of a factory car assembly line with factory workers reviewing documents
An image of a factory car assembly line with factory workers reviewing documents

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

您可以随时通过单击由ADI公司发送的电子邮件中的退订链接,或者通过ADI隐私设置来更改您的设置。

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Brian Condell
Brian Condell,

产品应用工程师

作者详情
Brian Condell
Brian Condell是ADI公司位于爱尔兰利默里克的工业连接和控制部门的IO-Link产品应用工程师。Brian 1997年开始在ADI工作。他于2003年毕业于利默里克大学,获得电气工程荣誉学位。他拥有超过25年的半导体行业从业经验,先后担任过多种职位,包括FAB维修技术人员、IC布局工程师、模拟设计工程师、功能安全工程师,以及最近的应用工程师。
关闭详情

智能边缘解决方案,助力实现柔性制造


工业制造体现了人类取得的巨大技术进步,但它所消耗的能源占到了全球能源消耗量的1/3以上,对能效提出了严峻挑战。1幸运的是,柔性制造系统(FMS)将自动化和来自智能边缘的数据洞察相结合,为提高能效和生产力提供了可行的解决方案。

然而,要想充分发挥FMS的潜力,需要采集和利用车间生成的大量数据。目前,只有一小部分数据被加以利用,因而在提高效率和进行优化方面还有很大的提升空间。2

要提高数据采集率,就需要增加更多的传感器,为此还需要灵活、动态的连接和集成的智能加以配合,以实现智能边缘检测。

通过增加传感器数量、添加灵活的I/O模块和实时感知机器人,工厂将能够灵活适应,根据各种需求进行调整,大幅减少能耗。此外,将网络安全措施融入其中,可以为这些先进的系统提供保护,确保系统安全可靠地运行。

Fiona Treacy
“柔性制造可提高生产灵活性,减少设置时间并增强效率和生产力,从而彻底改变现代工业。通过先进的质量控制和资源优化,成本得以降低,因而能够快速适应市场变化,交付定制化产品,确保在日新月异的环境中保持竞争力。”

Fiona Treacy

工业自动化高级总监 | ADI公司

机器人技术的兴起:弥合劳动力缺口

在讨论柔性制造系统(FMS)的兴起时,必须考虑劳动力在操作FMS系统中所起的作用。遗憾的是,到2030年,制造业预计将面临技术工人短缺的问题,缺口约210万。3面对这样的挑战,使用尺寸更小、更容易编程且可重新配置的机器人或许是一个解决方案,这样的机器人既能增加灵活性,又支持快速切换工具,例如从铆接切换到切割。先进的AI和控制能够为机器人赋予更高的安全性和灵活性,使之能够作为协作机器人与人类一同工作。
到2030年,

制造业技术工人的缺口预计达210万3

虽然移动机器人和固定机器人能够填补劳动力缺口、降低成本并帮助提高效率,但制造商在规划工厂中机器人的布局时,必须审慎选择合适的电机驱动器、视觉传感器、连接设备和电源。

数字化浪潮正在重塑世界

在制造领域,包含FMS在内的数字化转型正如火如荼地展开,其中92%的工业公司正在经历数字化转型。4 得益于这一转变,公司能够通过先进的检测技术,获取工厂车间的实时洞察,从而有望使机器停机时间减少30%至50%,产量提高10%至30%。5

将捕获的实际(模拟)信号转换为数字信号,有助于制造商跟上数字化转型的趋势。然而,成功的关键在于利用强大的实时连接,向以太网和多协议支持转变,简化制造商的采用过程。

实时连接带来切实效益

工厂联网后,凭借边缘检测和分析能力,可充分体现灵活性。利用以太网、无线传感器网络和5G连接,制造商能够深入洞察偏远位置的情况,比如海上的炼油厂、沙漠中的风电场、百万平方英尺的仓库或数英里深的煤矿。
A robotic arm with a security icon over it
重要的是,无线连接技术能够将可行的洞察信息从偏远位置传回指挥中心,以进行智能分析,而这一切靠有线连接是难以实现或不切实际的。而且,OEM和制造商不一定要受限于工厂车间内的网络。如果需要与偏远位置的设备连接,可采用具有更大灵活性的连接方式。这样,原本的物理障碍自然就会消失。

智能工厂需要智能的数据安全防护

2023年,制造业成为网络攻击的重灾区,在针对各行各业的所有网络攻击中占到近25%。6 因此,制造商在使用智能工厂技术来增强FMS时,必须优先考虑IT和OT弹性,以适应变化,在遭受攻击后能够更快恢复并解决中断问题。
An image of a water rig in the middle of the ocean surrounded by connectivity symbols

建造未来工厂离不开安全的边缘设备,不仅要能够快速从攻击中恢复,而且要在最初采集和处理数据的智能边缘实现网络安全。

事实上,面对网络犯罪的增加,欧盟出台了《欧洲网络弹性法案》,要求数字产品和服务在设计时就遵循一致的网络安全标准。7 数据加密、安全存储和密钥交换都是帮助确保通信安全和提供操作完整性的关键要素。

在2023年的所有网络攻击中,

针对制造商的攻击占到了约25%6

量身定制的个性化未来

An image simulating the transition of traditional factories to connected factories via digitalization

对于制造商而言,在部署灵活环境的过程中,实现更高程度的个性化是一个关键目标,由此能够带来诸多益处,包括:

  • 缩短设置和生产时间,加速产品上市 ,确保个性化产品更快到达客户手中。
  • 运用自动化系统后,即便是高度定制的产品,也能保持始终如一的品质,质量和精度得以提升,进而提高了客户满意度。
  • FMS按需生产物品,避免过度生产和材料浪费,因此能够有效减少资源浪费
  • 以客户为中心的生产模式 能够快速满足客户偏好,通过有效响应消费者需求,帮助客户加深与消费者的关系、提高消费者忠诚度。

事实上,个性化对于企业的成功起着重要作用,麦肯锡的一项研究证实,“与增长较慢的企业相比,增长较快的企业通过个性化手段创造的收入要高出40%。”8

在个性化生产中,制造商面临的一个重大挑战是,如何针对量小的批次高效地重新配置生产线。为了应对定制化需求的增长,制造商必须采用敏捷或柔性制造过程,以便快速重新配置生产线,满足新的定制化需求。在重新配置的过程中,使用软件可配置输入/输出(SWIO)是一大关键。

软件可配置系统的强大功能

小批量生产需要高度灵活的解决方案,同时也带来了更多的生产难题,可能会导致供应比率降低。如果为了满足特定批次的需求而间歇性地停止生产线来更换零件,可能会造成效率和生产力下降,进而导致周转时间延长和费用增加。

Image of 4 configured network system

软件可配置系统提供经过验证的解决方案,可简化工具切换并帮助提高生产力,同时为工业OEM提供出色的灵活性和便捷性。凭借新的软件可配置输入/输出(SWIO)功能,可通过任意引脚访问任意工业I/O功能,从而允许在安装时进行现场定制化配置。由此可加速产品上市并减少设计资源投入,同时有利于针对不同项目和客户实现统一的产品部署。

柔性制造系统,助力打造面向未来的柔性工厂

为了在当今快速变化的制造业环境中蓬勃发展,制造商必须打造更灵活、更敏捷的生产环境。借助智能边缘技术,制造商将能够引入自动化、机器人/协作机器人和先进的AI解决方案,助力打造面向未来的柔性工厂。
A modern factory with multiple robots moving around, while factory workers have a discussion looking at documents
参考文献

1 《2023年世界能源展望》,国际能源署,2023年。
2“How Big Data Can Improve Manufacturing”,麦肯锡公司,2014年7月。
3 “Creating Pathways for Tomorrow’s Workforce Today: Beyond Reskilling in Manufacturing”,Deloitte Insights,美国制造业研究所,2021年5月。
4 “The State of Industrial Digital Transformation”,PTC,2021年。
5“Capturing the True Value of Industry 4.0”,麦肯锡公司,2022年4月。
6 “Distribution of Cyberattacks Across Worldwide Industries in 2023”,Statista,2023年。
7 《欧洲网络弹性法案》。
8“The Value of Getting Personalization Right or Wrong Is Multiplying,麦肯锡公司,2021年11月。