SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
HONEYWELL:利用先进的BMS技术为旧建筑带来新的节能高招
纵观商业楼宇行业,一场完美的风暴正在酝酿中。商业楼宇管理者对能源效率的要求愈来愈高。但许多商业楼宇能效低下、老旧过时(大多数楼宇建于2000年之前),用于控制暖通空调系统、照明、电梯、消防安全等的楼宇管理系统(BMS)同样也已落伍。1

为了应对这一挑战,Honeywell与ADI公司(ADI)协同合作,利用ADI的单对以太网(T1L)和软件可配置输入/输出(SWIO)解决方案来提高其BMS解决方案的灵活性、弹性和能源效率。

“Honeywell通过与ADI协同合作完全改变了BMS。现在,楼宇业主无需提前投入巨额资金就能升级和优化现有布线,同时还能节约劳动力,对环境的影响也更小。”Suresh Venkatarayalu
首席技术官 | Honeywell

ADI的单对以太网可实现先进的连接,数据传输距离可长达1公里。由于可重复使用现有的单双绞线电缆,缩短了安装时间、降低了成本并减少浪费,因此是旧楼改造的理想解决方案。
除此之外,与旧楼宇系统连接的设备无需更换为支持T1L的现场仪表。这些设备可以连接到支持SWIO解决方案的输入/输出模块,从而节省更多成本。
概览
关于Honeywell
Honeywell是一家全球知名企业,服务于众多行业和地区。Honeywell Accelerator系统和Honeywell Connected Enterprise平台可帮助企业解决航空航天、工业自动化、楼宇自动化以及能源和可持续发展解决方案等领域各项严峻复杂的挑战。
目标
帮助新建和现有楼宇的管理人员和设计师增强和实施节能、经济高效的BMS技术,以满足严格的法规要求。
挑战
老旧商业楼宇的管理人员面对严格的能效要求,必须对其BMS进行现代化改造以满足日益增长的需求,同时兼顾预算限制。
ADI解决方案
单对以太网(T1L)和SWIO解决方案。
基于共同目标的合作关系:推动实现更多节能建筑
Honeywell与ADI公司在工业市场领域携手合作了数十载,共同打造各种解决方案,包括用于过程控制现场仪表和气体传感器系统的混合信号微控制器,以及用于分布式控制系统的专用集成电路(ASIC)解决方案。
此次合作带来了一款新型先进BMS解决方案,使Honeywell能够灵活地构建单一版本、多用途产品,从而有助于降低产品复杂性。未来进行楼宇改造或需求发生变化时,将非常有助于楼宇管理人员切实有效地应对控制和自动化需求。

先进楼宇管理系统的主要优势2
提升能效
对暖通空调、照明、废物/水、安防和其他系统实施控制,有助于根据占用情况和环境条件优化能源使用。
改善居住环境
经过优化的暖通空调、安全、照明等功能为用户带来更舒适的工作环境,从而可提高工作效率。
通过预测性维护延长正常运行时间
先进的设备实时数据分析可以在出现重大问题之前进行主动维护,从而缩短长期停机时间。
集中控制/可见性有助于实现更优决策
从中心位置查看多个关键系统(现场和远程)可以获得更全面的视图和分析,从而更快地做出响应。
10BASE-T1L:从仪器测试到设计更节能的BMS
10BASE-T1L是IEEE(电气和电子工程师协会)的行业标准,可将以太网扩展到边缘,连接距离长达1千米。ADI最初将10BASE-T1L用于其现场仪表测量解决方案,但Honeywell注意到该技术仍有更多潜能,并利用10BASE-T1L推动实现其BMS解决方案。
将10BASE-T1L技术应用于楼宇控制器,就无需配备复杂、耗电的网关,从而提升能效。它通过单条双绞线实现远距离实时控制,赋予了BMS灵活性。10BASE-T1L楼宇控制器支持多种设备,包括暖通空调、照明、安防等,同时通过故障检测和诊断功能检测网络故障和电缆问题来提高强韧性。
10-BASE T1L应用层级价值

单双绞线布线成本更低
与标准CATx电缆相比,这些电缆更轻、成本更低、尺寸更小,通常也更易于安装。支持重复使用现有的一些单双绞线布线基础设施。双绞线的性能更优,但它可以是任意线对,不一定是双绞线。

距离可长达1千米
现场传感器通常部署在比较偏远的位置,而现有的以太网物理层技术通常限制在100米范围之内。传输距离越长,支持的设备连接距离就越长。

通过10 Mbps带宽传输新的信息
与4 mA至20 mA或现场总线等技术相比,带宽显著增加有助于从远程节点传输新的信息。

通过两条线传输功率和数据
有助于在本质安全应用中提供高达500 mW的功率。IEEE标准还规定通过相同的两根数据线传输高达52 W的功率。
配合使用效果更佳:10BASE-T1L和SWIO有助于提升老旧建筑的能效
商业楼宇的数字化(包括使用BMS)有助于打造智能楼宇,以实现提升能效的目标,尤其是老旧、过时的楼宇。然而,由于传统系统不具备10BASE-T1L连接能力,向智能楼宇过渡仍然是一项持续的挑战。
但如果将ADI的SWIO解决方案与10BASE-T1L连接相结合,就能帮助楼宇管理人员:
- 增强老旧建筑的灵活性
- 使BMS适应未来发展
- 实现故障检测和诊断功能
- 助力实现更高的能效目标
SWIO的优势和能耗节省


“我们很高兴看到ADI技术不仅应用于工厂自动化,还融入到Honeywell的BMS。这有助于客户降低能耗、节省资金、提高适应能力并助力实现减排目标。”Martin Cotter
工业和多市场业务部高级副总裁 | ADI 公司
充满希望的合作:助力老旧建筑实现能效目标
Honeywell与ADI合作率先推出BMS解决方案,这也成为Honeywell先进楼宇控制平台的重要组成部分。Honeywell将这一真正具有突破性的解决方案称之为“公司迄今为止在楼宇控制创新领域的重大飞跃之一”。
尽管能效低下的老旧建筑管理人员面临挑战,但Honeywell与ADI共同开发的BMS解决方案带来了曙光,有望通过改善连接性来提升能效。

参考文献
1美国能源信息署(EIA) EIA;2018年商业楼宇能耗调查
2CIM; “深入了解楼宇管理系统:改变楼宇效率”。