SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
Fii的小型无线电设备助力实现无处不在的室内连接
大多数人对互联网连接习以为常。但当我们进入室内,比如机场、楼宇或制造工厂,这些地方往往缺少稳定的全覆盖高速网络,我们才会发现网络连接并不是无处不在。当我们朝登机口走去,在会议室向一群人演讲,又或者在工厂车间走动时,我们可能会遇到通话中断、数据和警报加载缓慢,甚至会出现“死区”。除了令人懊恼,生产力和财务成本也会受到影响。
富士康工业互联网股份有限公司(Fii)的目标是在楼宇、家庭、办公室和工业空间部署RPQN小型蜂窝无线电设备,从而提高室内覆盖率。作为智能制造和工业互联网领域的领军企业,Fii寻找具备先进技术、领域专业知识和测试专有技术的合作伙伴,以帮助其快速将解决方案推向市场。最终,Fii选择ADI公司帮助设计、开发和调试其新型小型无线电设备的高级系统问题,并确保满足严格的射频性能和功耗要求。
概览
公司简介
Fii拥有191,000名员工,分布于12个国家和地区,致力于开发5G网络通信设备、云计算和边缘计算、工业互联网、智能家居解决方案、移动设备和可穿戴设备。
应用
创建设计灵活、传输速率高、延迟低且可编程的小型无线电设备,从而实现无缝通信并推动集中控制和监控。
挑战
提供易于安装且可靠的连接,在较小空间内满足性能和能效要求。缩短产品上市时间,减少设计障碍。实现O-RAN标准合规。
目标
部署经济高效的5G商用网络,并提供无处不在的室内服务,从而推动楼宇、消费电子、医疗健康、工业物联网等广泛应用的可用性。
什么是小型蜂窝无线电?

小型蜂窝无线电设备紧凑轻便、易于安装,可提供出色的覆盖率,满足室内应用需求。这些低延迟、高带宽的无线电设备与披萨盒差不多大,它们使用先进的无线通信技术在室内相距较短的设备之间建立可靠的连接。
挑战
Fii的客户要求增强室内无线覆盖范围、提高容量、改善信号质量、提高能源效率,并支持工厂、办公室和商场等高密度环境。此外,他们需要更快的数据速度、更低的延迟和更高的灵活性,从而为物联网设备、智能楼宇技术和高清视频流等先进无线服务和应用提供支持。
为了快速满足客户需求并加快无线小型蜂窝无线电设备上市,Fii需要降低设计复杂性,消除设计障碍并减少产品开发周期。
降低复杂性,缩短上市时间
ADI与Fii合作提供灵活的可编程平台,用于对自定义无线电功能进行原型制作、测试和实现,从而简化小型无线电设备的开发。ADI公司SAP现场应用销售部门的高级工程师William-X Chen表示:“客户经常花费了大量时间,但追踪的问题却是错误的。这里的核心解决方案是ADI的(小型无线电)收发器,所以我们能够帮助Fii排除故障,快速识别和解决问题。”
Fii的物理层(PHY)和基带团队负责执行小型无线电的现场可编程门阵列(FPGA) IP设计。然而,当Fii遇到复杂的系统问题时,ADI会帮助弄清楚这是FPGA IP问题、数字处理问题、硬件问题(如射频/电源),还是软件(驱动程序设置)问题。这有助于使Fii在调试问题时保持正确的方向。
ADI的FPGA工程师帮助Fii充分利用FPGA的可配置性、灵活性和实时处理能力,并解决小问题和高级别系统难题。Fii基础设施产品部高级5G研发总监Benjamin Wang博士表示:“通过与ADI合作,我们能够设计出具有出色灵活性和超低功耗的高性能小型蜂窝设备。得益于ADI的系统级专业知识和一致的FAE支持,我们可以在开发过程中轻松优化设计并解决问题。这对我们按时完成紧张的项目设计大有帮助。”
ADI公司SAP现场销售部门的首席客户经理Hung-Ming Chang表示:“我们将大约20个不同的组件集成到单个信号链中,帮助Fii减小其小型无线电设备的尺寸、功耗和重量(SWaP)。ADI为Fii的无线电设计贡献了核心技术,包括软件定义的集成射频收发器(TRx)、滤波器和电源树。这些组件实现了不同设备和地区之间的兼容性与互操作性,同时降低了系统总能耗。”
通过与ADI合作,我们能够设计出具有出色灵活性和超低功耗的高性能小型蜂窝设备。得益于ADI的系统级专业知识和一致的FAE支持,我们可以在开发过程中轻松优化设计并解决问题。这对我们按时完成紧张的项目设计大有帮助。Dr. Benjamin Wang
Fii基础设施产品部高级5G研发总监
高性能和实时监控
Fii的小型无线电技术有助于在室内实现低延迟、5G无线数据传输和接收,从而在设备之间提供可靠、高速的短距离通信。无线电设备提供更高的数据传输速率和更好的室内连接性,无需线缆或硬线连接。有了Fii的小型无线电设备和专用蜂窝网络,通话中断的情况成为过去式。
ADI公司SAP现场应用销售部门的高级工程师William-X Chen表示:“一直以来,在集成组件时,保持信号质量是一大挑战。我们的团队与Fii团队携手合作,共同维护纯净、清晰、干净的信号和超高的信号性能。”在该项目中,设计射频前端(RFFE)和选择正确的收发器是早期决策之一。在审核了所有方案后,Fii选择ADI公司的ADRV9029软件定义收发器作为最适合其RPQN系列小型蜂窝无线电设备的产品。
Fii的无线电设备支持轻松集成。其紧凑、轻便的设计可轻松安装在天花板上,从而提高设备密度,实现无缝通信。无线电设备有助于实现集中控制和监控,让用户通过单一界面或智能手机应用来管理智能设备。此外,该技术支持无线传感器网络和可靠连接,允许在工厂等温度极高、灰尘极多的挑战性环境中进行实时监控和数据收集。
FII对未来的投资: O-RAN
Fii正投资开发符合开放无线电接入网(O-RAN)标准的小型无线电设备系列。通过制定互操作性标准,O-RAN打破了无线电接入网(RAN)所固有的专有性和封闭性。这样,运营商便能够混搭使用来自不同供应商的硬件和软件,促进竞争并减少对单个供应商的依赖。
ADI公司通信事业部副总裁Joe Barry表示:“对O-RAN生态系统而言,这是重要的一步,因为它扩大了5G无线电的市场多样性。这充分证明Fii有能力设计和制造符合O-RAN标准的高性能RU。ADI很高兴能够与Fii合作扩大O-RAN无线电设备生态系统。”
满足企业、人类和地球的需求

Fii的低延迟、快速1 Gbps 5G小型无线电设备对于现代企业、制造业和室内通信至关重要。它们通过提供以下五个关键优点,实现设备间交互,从而满足短距离、实时通信和快速数据交换的需求。
- 增加带宽和速度:促进快速传输,并支持实时分析、机器学习和人工智能等高级应用。
- 提高效率:通过改进网络管理,并且能够在不影响性能的情况下同时连接更多设备,从而提高运营效率。
- 降低延迟:对于需要实时反馈和控制的应用至关重要,如自动化机器人和实时监控系统。
- 降低功耗:这些设备的尺寸更小、性能更优化,有助于降低功耗,进而减少对环境的影响。
- 可扩展性:支持可扩展的解决方案,以容纳越来越多的联网设备。
Fii的RPQN小型无线电设备让尽可能多的人享受到5G变革性技术带来的优势。小型无线电设备适用于广泛应用,包括利用智能恒温器提高家庭能源效率、借助患者监护系统改善医疗健康、帮助保护工厂里在机器人附近工作的人员,以及通过可穿戴健身跟踪器让我们的生活更健康。未来拥有无限可能,并且犹如人类的想象力一般,多姿多彩。