ADI Signals+


SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
弥合数字鸿沟:商业和基础设施创新
全球有30亿人仍处于“数字黑暗”中。由于无法访问网络基础设施或负担不起互联网服务,他们错过了全球其他人所依赖的关键医疗健康、教育和就业机会。为了解决这一问题,私营企业、公共机构和政府正在创建新的商业模式、伙伴关系和联盟,以降低基础设施成本,扩大廉价网络接入的覆盖面,从而缩小差距。
六点路线图
弥合数字鸿沟没有捷径可走,但有针对性的规划和行动可以让我们取得重大进展,使我们更接近数字公平。
- 实现负担得起的网络接入和数字扫盲
仅有宽带,并不能确保公平的网络接入。即使在互联互通的城市社区,低收入家庭由于无力支付服务和技术费用,也常常无法接入网络。大量人口需要手机和家用电脑,接受数字素养培训,获取以他们的语言提供的信息,并有易于操作的界面可供使用。
- 证明投资合理性
电信和专用网络提供商需要合理的回报。在人口稀少的农村地区和发展中国家建设网络基础设施并以可承受的价格提供高速连接服务,资本成本会相当高,因此极具挑战性。
- 通过共享基础设施降低成本
电信行业要求能够建设和扩展更大、更高效的网络。通过投资共享基础设施,电信行业可以降低拥有成本并实现接入服务,提供价格更实惠、质量更高的连接。
- 合作为社区提供网络连接
以负担得起的宽带接入连接世界更多地区会产生高昂成本,这就要求企业、服务提供商、技术专家、电信基础设施公司、社区行动团体和政府之间建立创造性的伙伴关系。
- 私营部门参与
大型企业和行业组织拥有弥合数字鸿沟的一些基本要素:技术、管理技能以及融资、变现和规模化的能力。
- 地方、地区和全国性政府机构的规划和参与
营造更具进步性和协作性的监管环境,以帮助吸引投资、政府参与和资金支持,从而改善互联互通。
数字鸿沟:背后的经济因素
城市与农村经济的差距
许多国家/地区的市场条件不佳,使得私营公司不愿主动寻求农村和偏远地区的客户并为他们提供联网服务。要在这些地区获得互联网接入,需要在广阔的地域范围内建设骨干网,然后添加分支网络(有线和无线)以覆盖人口稀少的社区。与建造一条覆盖和连接农村地区的长光缆相比,在城市地区建立一个覆盖数百万客户的系统显然在经济上更有利可图。
宽带普及率提高10个百分点,可以使发达经济体的实际人均GDP增长1.2%。世界银行
构建生态系统
如今,电信公司、科技公司、社区行动团体和政府正在制定资助计划,形成创造性的伙伴关系,共同努力构建共享基础设施,并部署覆盖全行业、基于开放标准的技术解决方案。
ADI公司将自身在收发器、电源管理、基带软件方面的先进技术与相关领域经验相结合,以培育生态系统,帮助网络基础设施客户努力扩大廉价宽带接入的覆盖面。
政府资助计划
2022年CHIPS法案拨款650亿美元,用于扩大美国数百万人的互联网接入,用高速光纤或无线网络升级旧技术。其中包括450亿美元的国家拨款,用于资助公司、地方政府和非营利组织扩展宽带基础设施。资金还将用于补贴低收入家庭的月度宽带服务套餐。
Partner2Connect (P2C)数字联盟是一个由多利益相关方组成的联盟,根据联合国秘书长的数字合作路线图发起,旨在通过利益相关方合作在全球范围内促进有意义的网络连接和数字转型,这也是应对如此大规模和高难度挑战的唯一途径。重点是最不发达国家(LDC)、内陆发展中国家(LLDC)和小岛屿发展中国家(SIDS)中最难连接的社区。
合作伙伴
Facebook的母公司Meta正将数十亿美元投资于一些项目和技术,以提高全球新兴市场的宽带可用性、接入和可负担性。该公司正与2Africa一起投资建设10,000公里的陆地光纤和37,000公里的海底光纤,以帮助数百万人更快地接入网络。
Liquid Intelligent Technologies和Meta合作解决刚果民主共和国(DRC)的光纤缺口问题。他们将与2Africa一起完成东非和西非之间缺失的光纤链路,将刚果民主共和国建设成为邻近内陆国家的连接枢纽,促进开放接入基础设施共享,改善3000万人的接入可靠性和速度。
Nayatel和Meta合作投资和建设一个开放接入光纤网络,以满足巴基斯坦八座城市的1000万人口对城市网络连接不断增长的需求。
开放标准
O-RAN联盟。为开放式无线电接入网络制定标准:由于可选的技术提供商有限且特定解决方案缺乏灵活性,运营商难以灵活地管理自身网络。O-RAN联盟正在制定标准,允许运营商选择多家供应商来构建网络,提高创新性和灵活性,并降低网络运营商的总拥有成本。
TIP:电信基础设施项目。为了提高竞争性、降低成本并提供更多选择,TIP正在帮助建立O-RAN解决方案的全球市场平台。TIP社区是一个由运营商、网络供应商、研究机构和大学组成的全球网络,致力于加速开发开放、可互操作、基于标准的技术解决方案。
培养数字素养
由Google慈善机构资助的美国国家数字包容联盟(NDIA)正在使生活在农村和部落社区的美洲原住民更容易获得关键的连接服务。在美国,居住在保留地的美洲原住民的宽带互联网接入率最低。
世界经济论坛最近发起建立了爱迪生联盟,提出了解决“10亿人生活挑战”的目标,即到2025年,通过在医疗健康、金融服务和教育领域提供可负担且易使用的数字解决方案来改善人们的生活。该组织旨在制定数字包容性议程,培养政府与行业领导者之间的伙伴关系。
Giga、联合国儿童基金会(UNICEF)和国际电信联盟(ITU)。结合UNICEF在教育和采购方面的经验、ITU在监管和政策方面的专业知识以及私营部门快速应用技术解决方案的能力,Giga的目标是到2030年将世界上的每所学校都连接到互联网。自2019年以来,Giga已让5000多所学校的210万以上学生连接上网。
新商业模式
Amazon的AWS Marketplace预装了Magma软件且无需许可,将使固定无线和专用网络的部署变得快速且轻松,同时显著降低拥有成本。该开源项目将使服务提供商能够更快地部署4G和5G网络。
移动电话服务提供商Sparrow正在合作开展一些项目,为美国德克萨斯州的难民、芝加哥的无家可归青年和旧金山湾区的弱势群体提供移动接入服务。
企业举措
Cambium Networks:消除无连接情况。作为一家领先的全球商业和住宅宽带及Wi-Fi无线基础设施提供商,Cambium Networks与教育、医疗健康、工业园区和市政领域的网络运营商合作并提供服务,以最大限度地提高宽带和Wi-Fi性能。
ADI公司,工程为善。我们为全球大多数5G网络开发了重要的软件定义无线电和协调功率技术。作为O-RAN和TIP的贡献者,ADI公司鼓励生态多样性、创新和开放接入基础设施,为全球各地带来有线、无线和移动接入服务。
超越一步
无线5G
网络基础设施不能不仅仅是传统的光缆或光纤到户,因为农村和偏远地区或内陆区域铺设光缆的成本高得令人望而却步。Verizon执行副总裁兼首席战略官Rima Qureshi表示:“弥合移动互联网连接的鸿沟对于任何国家和地区的发展都是至关重要的。”

通过低地球轨道卫星通信和手机信号塔提供无线连接,可以帮助缩小数字鸿沟。然而,这仍然需要经济高效的网络交换机、路由器和组件,以及为负担不起费用的人们提供负担得起的手机和数据资费套餐。
让人们随时随地可以使用Wi-Fi。尽管Wi-Fi已经普及,但它仍然不是无处不在。Meta正与行业合作,通过支持新技术、扩展频谱以及与ISP、MNO和企业一起探索新商业模式来帮助加速Wi-Fi的全面覆盖。
毫米波
速度媲美光纤的无线连接。Alaska Communications正在部署Cambium Networks基于Terragraph的解决方案,为家庭和企业提供千兆速度连接。Terragraph采用街道级毫米波无线电,利用街道上现有的电线杆创建无线分布式网络。该毫米波技术(部分是与ADI公司合作开发)能够为城市和郊区客户提供类似光纤的可靠、高速互联网连接,而成本仅为光纤的一小部分。
“光提供宽带连接是不够的。关键是让人们学会如何使用这些连接服务。”Justin Dent
执行董事 | Outschool.org
为所有人创造更美好的未来

只有私营部门和社区伙伴坚持合作,共同努力通过共享基础设施降低网络总拥有成本,才能开发出合适的技术和基础设施来为有需要的人服务。如今,来自行业、地方社区行动团体以及国家和地方政府的倡导者正在努力使网络接入更加普及,让千千万万社区互联互通。因为投资于人及其未来意义重大。投资于人,也就是投资于我们的国家、我们的经济和我们自己。