SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
协作机器人是新同事吗?
如果机器人能够在工厂中承担所有繁重和危险的任务,使工作更安全、更高效,那会怎样?想象一下,即使员工必须远程工作,智能机器人仍然能保持生产线的正常运转。或者,协作式机器人(协作机器人)从工厂车间走进新的应用领域(比如医疗健康),可帮助护士进行空间和表面消毒,或者协助完成某些测试,从而尽可能降低工作人员面临的健康风险。
随着医疗健康系统等行业在劳动力和供应链问题上面临新的挑战和需求,社会各个领域的自动化程度不断提高,生产力不断提高,生活质量也不断提高。
巨大变革很快就要到来,而ADI公司在借助机器人技术迎接这些挑战方面具有独特的优势。
利用协作机器人实现更美好的生活
Universal Robots(优傲机器人,简称UR)作为泰瑞达(Teradyne)旗下公司,也是协作机器人制造业的市场领先企业。这是一家与时俱进的企业,秉承利用机器人技术的力量改变全球各地人民工作和生活方式的使命——包括帮助非营利组织改善发展中国家人民的视力,以及减少以前因重复性工作造成的工伤。
UR正在努力打造更小巧灵活、更可控的机器人帮助人类改善生活和工作方式,更好地增强和提高人类的能力水平。随着越来越多的行业在工厂车间及其他地方采用协作机器人,生产力不断提高,企业可以实现更高的效率,完成更多的工作。

UR明白,期待人类能像机器一样工作,必然会对工人和工作场所造成限制。如果工人整天忙于重复琐碎的任务,就无法创造更多价值,如果工作场所不能消除手工流程中的瓶颈,也就无法实现增长,获取更多的业务。UR憧憬未来的工厂将重新设计工作流程,以更好地发挥人类的聪明才智,利用新技术在全世界创造更好的工作条件,从而完成更多的工作。
“UR的愿景是打造一个人类与机器人共同工作的世界,而不是像机器人一样工作。我们希望各种规模的公司都能使用协作机器人,帮助提高生产力和安全性。ADI帮助我们了解了许多挑战,并向我们展示了能够帮助我们更上一层楼的新兴技术。我们的关系越来越深入,合作也越来越多……已经远远超出了供应芯片的范畴。”Lars Bach
Universal Robots A/S研发部硬件总监
为了共同的使命而建立的关系
ADI公司在各个领域拥有深厚的专业知识,并为机器人技术提供一系列先进的系统级解决方案,包括检测、精密测量、安全、通信、机器可靠性以及功率和尺寸效率,这些为UR践行使命提供了助力。
ADI公司自成立以来,就与UR(及其母公司泰瑞达)建立并发展了密切的合作关系。ADI公司和UR都肩负着利用技术实现共同利益的使命,在创造改变生活的技术进步方面具有独特的优势,通过采用机器人和协作机器人帮助改变劳动力水平。
利用ADI公司在检测、测量和电源等行业领先技术方面的进步,可帮助UR优化每个协作机器人关节的轴性能,实现更好的控制和系统功能,提高协作机器人的系统控制精度。ADI公司的系统解决方案有助于实现所需的协作机器人尺寸,这对于率先实现机器人与熟练的人类操作员一起安全工作至关重要。
这种高水平的合作使UR能够设计更小、更智能、更易于使用的机器人,帮助更安全地完成任务,特别是重复性、体力消耗大或危险的任务。

协作机器人如何提高生产力和安全性
面对新冠肺炎这样的病毒传染疾病,UR协作机器人为制造商提供了两大优势。首先,UR增强了制造商在危机中保持生产连续性的应变能力。其次,UR的协作机器人解决方案有助于确保工作场所的安全。
除此之外,当制造商面临不可预见的劳动力挑战时,UR可提供易于使用、可快速部署的系统。您无需成为专家也可以对机器人进行编程,帮您完成所需的工作任务——这尤其适合在杂货店、工厂生产线等并不复杂的环境中推广应用。一旦启动和运行,这些协作机器人可以完成特定的任务,为人类同事提供支持,使工作能够继续按计划顺利进行,而且不存在人与人之间的密切接触。
在医疗健康领域,医护人员不必将宝贵的时间花在困难或琐碎的工作上,比如打扫卫生,而是可以把更多的精力用于讨论治疗方案和医患交流,从而改善患者护理体验。虽然在不需要专业医护人员技能和认知能力的情况下,医疗环境中的某些任务最终可以完全由机器人自主完成,但人际交流始终必不可少。

利用协作机器人帮助改变未来
ADI公司和UR已经看到了制造业、医疗健康和其他行业的未来——及其机器人和协作机器人的未来。这项发展举措不应被视为工人的敌人,而应视为对这些行业的增长和改善更为有利的伙伴关系和促进因素。事实上,根据麦肯锡全球研究所(McKinsey Global Institute)的数据,未来90%以上的工作不会完全自动化,这意味着机器人和人类将会协同工作。3除此之外,应牢记一点,自动化并不是淘汰人工,而是将某些重复性和潜在的繁重、危险的任务实现自动化,同时为工人创造更需要认知能力和更具创造性的全新工作机会。特别是协作机器人,无论是在工厂车间搬运沉重的箱子,还是在医院里协助医护人员,都会继续在安全的环境中提高生产力,优化生产流程。
ADI公司和Universal Robots共同帮助我们在这个不断变化的世界引领自动化转型,在推动全世界提高生产力、增加灵活性和提高工人安全性方面将会发挥关键作用。
References
1Interact Cobot Industry Forecast, December 2020(2020年12月交互式协作机器人行业预测)
2World Economic Forum Future of Jobs Report 2020
3A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity, 麦肯锡全球研究所