如何在开关模式电源中运用氮化镓技术
摘要
本文阐释了在开关模式电源中使用氮化镓(GaN)开关所涉及的独特考量因素和面临的挑战。文中提出了一种以专用GaN驱动器为形式的解决方案,可提供必要的功能,打造稳固可靠的设计。此外,本文还建议将LTspice®作为合适的工具链来使用,以便成功部署GaN开关。
引言
氮化镓(GaN)是一种III-V族半导体,为开关电模式电源(SMPS)提供了出众的性能。GaN技术具有高介电强度、低开关损耗、高功率密度等特点,因此日益受到欢迎。
如今,市面上有众多基于GaN技术的开关可供选择。然而,与传统的MOSFET相比,由于需要采用不同的驱动方式,这些开关的应用在一定程度上受到了限制。
图1展示了开关模式降压转换器(降压技术)中常用的半桥配置功率级。在此配置中使用GaN开关时,必须考虑到,与硅基开关相比,GaN开关的最大栅极电压耐受值通常较比较低。因此,在驱动过程中严格遵守最大栅极电压限制至关重要。
此外,连接高侧与低侧开关的开关节点会发生快速切换,这一现象不容忽视。这种快速切换不应导致GaN开关意外导通,而这种失效模式对于传统硅基开关来说并不常见。要缓解这一问题,可以为上升沿和下降沿设置独立的栅极控制线。
再者,在桥式拓扑结构中,GaN开关在死区时间内的线路损耗会增加。因此,在桥式应用场景中使用GaN 开关时,必须尽可能缩短死区时间,从而实现理想的性能表现。
为了有效满足GaN开关的特定控制需求,建议使用诸如LT8418之类的专用GaN驱动器IC。图2展示了这款驱动器在降压式开关稳压器中的应用。LT8418 GaN桥式驱动器性能出色,栅极充电时驱动强度可达4A,关断期间栅极放电强度更是高达8A。凭借独立的充放电控制线,可灵活调整上升与下降时间,保障电路稳定可靠运行。
在输入电压为48 V、输出电压为12 V、负载电流为12 A的情况下,图2中的电路实现了约97%的转换效率。值得注意的是,这一转换效率是在1 MHz的开关频率下达成的。
当构建使用GaN开关的功率级时,必须仔细优化电路板布局。快速的开关边沿与寄生电感相互作用,可能会产生不良的高电磁辐射。为了尽可能减少这些寄生电感,紧凑的电路设计不可或缺。正因如此,LT8418桥式驱动器采用了紧凑的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),其尺寸仅为1.7 mm ×1.7 mm。
要想快速、高效地体验GaN开关的控制过程,强烈推荐使用免费的仿真环境 LTspice。LTspice不仅包含LT8418 GaN驱动器的全面仿真模型,还配备了完整的外部电路。图3展示了用于在LTspice中进行评估的LT8418原理图。
结论
GaN开关已从小众产品发展成为电力电子领域的关键角色。凭借在效率与功率密度方面的显著优势,GaN开关在电压转换、电机驱动、D类音频放大器等多种应用场景中展现出强大吸引力。随着LT8418等优化驱动模块相继问世,控制这项新的电路技术已变得既简单又可靠。因此,GaN开关为电力电子技术的发展带来了巨大潜力。