利用USB至JTAG接口板编程MAX1441

Abstract

MAX1441信号调理集成电路(IC)用于支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。接口板作为生产测试系统的一部分,用于编程、测试包括MAX1441在内的终端产品。为此,Maxim开发了MAXQUSBJTAG-KIT USB至JTAG接口板,本文介绍该接口板与MAX1441应用电路的连接。

引言

MAX1441为信号调理集成电路(IC),支持电容式接近检测传感器设计,适用于汽车无源遥控门禁(PKE)及其它系统。MAX1441具有两个独立的接触/接近检测通道,支持该IC的完备套件包括:

  1. 集成开发环境MAX-IDE,提供汇编、编译、用户界面和闪存编程器功能。
  2. 例程代码和典型应用固件。
  3. 经过完全测试的评估(EV)系统MAX1441EVSYS,包括接口硬件、应用电路和带两个触摸盘的触摸板。

用于生产测试系统的JTAG接口

生产测试系统需要利用接口板编程、测试包括MAX1441在内的终端产品,有三种方式可供选择:

  1. 开发一个定制接口板或从第三方购买JTAG接口板,确认能够配合MAX1441使用。
  2. 在MAX1441EVKIT控制电路的基础上修改跳线设置,然后从评估板取出MAX1441,请参考MAX1441EVKIT数据资料配置MAX1441EVKIT电路板。
  3. 采用Maxim提供的USB至JTAG接口板MAXQUSBJTAG-KIT

只要电路正常工作,以上三种方式都切实可行。第一种方式,定制接口板或从第三方购买接口板需要用户参与大量工作、花费大量时间,用户需要验证接口板是否与MAX1441兼容并确保可靠通信;第二种方式比较成熟,因为Maxim每块评估板都在出厂之前经过工厂验证,对MAX1441的工作和接口功能进行了严格测试。但是,这种方法需要改变评估板的设置,每个测试系统都需要一个专用的评估板;第三种方法采用MAXQUSBJTAG-KIT接口板,这种方式非常简单,容易操作,因为该接口板已经过验证,确保与MAX1441可靠通信。

本文详细介绍了MAXQUSBJTAG-KIT接口板与MAX1441典型应用电路的连接,这里给出的相关信息适用于任何符合JTAG通信协议的电路板和器件,包括微处理器。

接口连接

图1所示为MAX1441与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口相连接的应用电路。注意:电路图中,JTAG线需要上拉电阻,是该应用电路的一部分。通常,上拉电阻是测试系统的一部分,不必在应用电路板上重复安装上拉电阻。

图1. 连接MAX1441应用电路与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口

图1. 连接MAX1441应用电路与MAXQUSBJTAG-KIT板的JTAG接口

图2显示了相关配置:带测试插座的应用电路板;连接到MAX1441第二通道输入的触摸板;以及连接到计算机(图中未显示)的MAXQUSBJTAG-KIT板。注意,应用电路板带有一个测试插座,用于工程设计,实际应用电路中不需要安装。

图2. MAX1441应用电路板和MAXQUSBJTAG-KIT连接配置

图2. MAX1441应用电路板和MAXQUSBJTAG-KIT连接配置

按照图2搭建设置,运行整个系统。首先,参考MAX1441EVSYS数据资料安装相关软件;然后利用MAX1441EVSYS软件包中的MAX-IDE应用程序作为用户界面,编程MAX1441;最后,参考MAX1441的数据资料及其它支持文档,包括:MAXQ®系列用户指南或针对MAXQ微控制器的用户指南,对器件进行操作、定义寄存器。