Case Studies
Ball Aerospace Case Study
借助ADI公司的高性能转换器,波尔航天的HiRISE相机捕捉到惊人的高清晰火星图片。
波尔航天的高分辨率成像科学实验(HiRISE)照相机于2005年8月经由火星勘测轨道飞行器发射升空,是迄今送离地球轨道的较大、分辨率较高的相机。HiRISE能够以约8亿像素的分辨率捕捉近4 x 7英里的狭长区域内的火星表面图像,使科学家能以一种独特的视角了解火星的地质地形和气候过程,同时识别如咖啡桌一般小的物体和表面地貌。凭借超强成像能力,HiRISE拍摄的火星表面的图像分辨率为之前所用相机的五倍,达到20,000 × 40,000像素,需要1000台普通计算机的屏幕才能以全分辨率显示一张HiRISE图像。
在HiRISE图像处理和存储器模块内,共有28个高性能14位ADI AD6645 模数转换器用于一个由14个电荷耦合器件(CCD)组成的阵列,这一阵列用来捕捉火星表面反射回来的入射光。这些CCD将检测到的光转换成电压,随后电压送至AD6645高速转换成数字数据。这一数据经由深空网络从航天器传回地球。在深空网络中,数据受到辐射校准,编排成由14个独立CCD图像条组成的马赛克图像,校正后即可表示航天器与火星的距离和定位,最终以几何学方法映射至行星坐标。最终产生的图像就是迄今从轨道发回的最详细的火星图像。
AD6645支持高达105 MSPS(每秒百万采样)的采样频率并提供出色的噪声性能(第一奈奎斯特频带内信噪比为74.5 dB),满足了波尔航天严苛的性能和信噪比要求。此外,波尔航天的严格温度和振动测试表明AD6645非常适合于航天器发射时引起的极端环境条件。HiRISE照相机采用高性能、超高可靠性的ADI数据转换器作为核心部件,在过去的4个地球年中,HiRISE产生了17,000多张高分辨率火星表面图像——这是原先预计的HiRISE工作寿命的两倍时间。
"ADI公司的数据转换器超越了我们的核心技术要求,帮助我们获得了惊人的火星图像,而这正是HiRISE的历史使命所在。" — 波尔航天HiRISE 项目经理Thomas Ebben |
Read more Customer Case Studies like this...