AN-1178: AD7292 DAC禁用功能时序
简介
AD7292是一款单芯片解决方案,集外部器件的通用模拟信号监控和控制所需的全部功能于一体。
AD7292具有一个8通道10位SAR DAC、四个10位DAC、一个精度为±1°C的内部温度传感器,以及12个GPIO,可协助系统监控和控制。
DAC输出端VOUT0至VOUT3,具有最高5 V的输出电压范围(LSB为4.88 mV)。DAC输出缓冲器可通过配置寄存器组中的GPIO2/DAC DISABLE0和GPIO4/DAC DISABLE1子寄存器,以软件方式控制;或者通过GPIO2/DAC DISABLE0和GPIO4/DAC DISABLE1引脚,以硬件方式控制。
本应用笔记介绍与AD7292的DAC禁用功能关联的时序。
DAC禁用输出时序测量
硬件配置
本应用笔记中介绍的测量结合使用 EVAL-AD7292SDZ评估板和评估软件以及 EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台电路板进行。有关详细的设置和软件安装说明,请参见 UG-449。
评估板修改
考察了因为改变DAC输出负载电容而对DAC禁用时序造成的影响。为此,EVAL-AD7292SDZ评估板有两处需略做修改。默认情况下,EVAL-AD7292SDZ评估板物料清单要求不装配C13和C14。这两个电容空间是考虑到将负载电容添 加到VOUT0和VOUT1。分别用100 pF和330 pF电容填充C13和C14。
图1. VOUT0和VOUT1负载电容修改(C13 = 100 pF,C14 = 330 pF)
图2. 硬件配置 – 评估板设置
软件配置
通过评估软件中的“寄存器”选项卡,用户可以配置内部AD7292寄存器。
图3. EVAL-AD7292SDZ评估软件中的“寄存器”选项卡
ADC、DAC、GPIO和失调寄存器设置
DAC缓冲器使能寄存器(0x0A)
上电时,DAC输出缓冲器默认处于禁用状态。将D0至D3位设置为1可使能DAC输出缓冲器。
DAC通道寄存器(0x30至0x33)
通过对DAC通道寄存器的[D6:D15]位写入数据,将DAC输出VOUT1、VOUT2和VOUT3设置为3 V。
图4. ADC、DAC、GPIO和失调寄存器
配置寄存器组设置
GPIO2/DAC DISABLE0和GPIO4/DAC DISABLE1
GPIO2/DAC DISABLE0寄存器的内容未作改动,从而使DAC DISABLE功能被禁用。若要考察DAC禁用时序,就需要设置[D0:D2]位,从而禁用DAC输出VOUT0至VOUT3。可使用GPIO4/DAC DISABLE1寄存器执行相同功能。
注意,通用子寄存器中的默认DAC禁用模式控制位D1和D2仍然保留了默认值而未作改动,从而获得1 kΩ和100 kΩ电阻并联接地的禁用模式。
图5. 配置寄存器组
测量结果
DAC禁用时序
若要考察DAC禁用时序,就需要将GPIO2/DAC DISABLE0寄存器的[D0:D2]位设置为1,从而禁用DAC输出VOUT0至VOUT3。使用Tektronix TDS 3054示波器获取DAC输出从3 V降至1 V所花的时间(见图6)。
图6. DAC禁用时序示波器曲线图
DAC 输出 | 负载电容 | 示波器迹线 | VOUTx从3 V降至1 V的时间(典型值) |
VOUT0 | 100 p F | 黄色 | 150 ns |
VOUT1 | 330 pF | 蓝色 | 380 ns |
VOUT2 | 0 pF | 粉红 | 40 ns |
DAC使能时序
为了完整性起见,也测量了相反方向的时序。通过向GPIO2/DAC DISABLE0寄存器的[D0:D2]位写入0重新使能DAC输出。获取DAC输出从1 V升至3 V所花的时间(见图7)。
图7. 反向时序
DAC输出 | 负载电容 | 示波器迹线 | VOUTx从3 V降至1 V的时间(典型值) |
VOUT0 | 100 p F | 黄色 | 150 ns |
VOUT1 | 330 pF | 蓝色 | 164 ns |
VOUT2 | 0 pF | 粉红 | 150 ns |