问题:
Why is my signal so distorted when I’m doing everything right (I think)?

答案:
过去数年中,高速转换器性能有了飞跃,尤其是线性度——进而是失真性能。但为了实现性能,需要采用干净的信号源。每隔一段时间,就会有人问我如何实现干净的设置,然而还是未能满足失真规格。最近,一位设计人员告诉我,他正在1GSPS下评估AD9680 ,并试图在765 MHz下与我们的额定失真相关联。他希望输出频谱的动态范围优于80 dB。因此,当他看到二次谐波仅在基波以下45 dB时,略感惊讶。我让他告诉我他的设置。他参加了我们关于评估高速转换器产品的ADI演示,因而确信自己的设置是干净的。AD9680 ADC在不同奈奎斯特区内提供用户可配置选项以便优化性能,并且他再次确认针对此频段的SPI写操作是正确的。他使用的是我们的评估工具,这意味着板载电源是干净的。他清楚地记得,我们建议使用Rohde & Schwarz SMA100作为信号源,而他们实验室中有这样的信号源,并且他在ADC评估时使用了两个这样的信号源作为时钟和模拟源。似乎准备得非常充分。那么问题出在哪里呢?
我请他看了下应用笔记AN-835中的图1,以便尝试找出问题。

图1.
没过多久就发现了问题——他没有过滤模拟输入。虽然我们Rohde & Schwarz公司的朋友制作了一个出色的信号源,但您依然需要过滤谐波。从下面的频谱曲线中可以看到——我尽量简洁地表示出相关关系——如果不进行滤波,您测量的将会是信号源的失真,而不是ADC。他问我为什么采用滤波器后SNR结果也会略有改善。我提醒他,正如较高阶的谐波折回输出频谱那样,信号源的宽带噪声也会混叠。本例中这个效应不太明显,因为发生器的噪声很低。幸运的是,他只有这一个问题,解决问题后便继续他的评估项目了。

图2.AD9680输出频谱,1 dBFS时为1 GSPS、765 MHz,未过滤模拟输入(左),以及过滤模拟输入(右)。