挑战守财奴

问题:

我的老板是个守财奴。我买不起自己的测试设备。我怎样才能不放弃自己的爱好呢?

RAQ:  Issue 102

答案:

使用Analog Discovery。ADI的大学计划为大学生和教授提供了一个便携式模拟设计套件,根据产品说明,该套件“……让工程专业学生能够轻松快捷地试验各种先进技术,随时随地构建和测试实际的功能模拟设计电路,从而增强他们的学习体验。”该套件也是模拟工程师家庭工作室的理想选择。

套件的核心是Analog Discovery,这是一个价值219美元的电子工程工作站(其中99美元用于本公司认可的大学课程),与电脑相配合,可作为学生和爱好者的电子测试装置。在小型配置下,套件含有两个5 MHz的示波器通道,两个5MHz的任意波形发生器和一个16通道逻辑分析仪/数字模式发生器。可以配置为一个低频(5 MHz)网络分析仪和频谱分析仪。

只需要这套装置和一台电脑,您的家庭电子工作室的装备水平将超过许多专业实验室。不过您也可以添加一些额外装置:

尽管Analog Discovery内置±5 V、50 mA电源,可以用来测量电压,但您也可以购置一个低成本电源(最好是5 V固定和可变正负输出,全部带可变电流限制)。笔记本电脑中使用的“黑砖头”电源可以在剩货店和二手货市场买到,而且将其转换成带可编程电流限制的可变直流电源也不难。

还需要两三个低成本万用表。来自香港的830B DVM型万用表单价不到5美元,而且包邮(能省则省)。如果您打算用交流电源电路,则要买一个略微复杂一些的万用表,要能测量交流电流和频率。

另外,Analog Discovery套件还提供一个支持传统示波器探针的适配器还有一套电子元件,可以方便地当作模拟电子器件存储柜来使用。

真希望,在作为电子学业余爱好者的大部分时间里,我的装备能发挥一个很好的作用。但要确保守财奴不会把您的装备偷去!

作者

james-m-bryant

James Bryant

James Bryant自1982年起担任ADI公司的欧洲应用经理,直至2009年退休为止。至今仍从事撰写和咨询工作。他拥有英国利兹大学的物理学和哲学学位,同时还是注册工程师(C.Eng.)、欧洲注册工程师(EurEng.)、电机工程师协会会员(MIET)以及对外广播新闻处(FBIS)会员。除了热情钻研工程学外,他还是一名无线电爱好者,他的呼叫代号是G4CLF。