简化隔离式软件可配置I/O通道设计的高集成度、系统级方法

摘要

本文介绍一种软件可配置输入/输出(I/O)器件及其专用隔离电源和数据解决方案,该解决方案有助于应对系统级工业应用的设计挑战。本文阐述了在设计单个IC时从系统级角度进行思考的优势,并重点讨论了建议解决方案的功耗优化功能。

简介

为过程控制、工厂自动化、楼宇控制系统等工业应用设计系统级隔离式I/O解决方案时,有许多方面需要考虑,其中包括功耗、数据隔离和外形尺寸。图1显示了系统解决方案,其在隔离式单通道软件可配置I/O解决方案中使用 AD74115H 和ADP1034 ,解决了电源、隔离和面积挑战。通过将ADP1034的电源和数据隔离功能与AD74115H的软件可配置能力相结合,可以仅使用两个IC和非常少的外部电路来设计一个隔离式单通道I/O系统。

系统级解决方案

ADP1034是一款高性能隔离式电源管理单元,包含一个隔离反激式稳压器、一个反相降压升压调节器和一个降压调节器,提供三个隔离式电源轨并集成了七个低功耗数字隔离器。ADP1034还具有可编程功率控制(PPC)功能,可通过单线接口按需调整VOUT1上的电压。VOUT1为AD74115H AVDD电源轨提供6 V至28 V的电压。VOUT2为AD74115H电源轨AVCC和DVCC提供5 V电压。如需要,它还能为外部基准电压源提供电源电压。VOUT3为AD74115H AVSS电源轨提供-5 V至-24 V的电压。

功耗和优化

设计通道间隔离模块时,主要的权衡通常是在功耗和通道密度之间。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。在这种情况下,模块是指ADP1034和AD74115H,当它们共同使用时,可提供隔离电源、数据隔离和软件可配置I/O功能。

AD74115H和ADP1034之所以成为出色的低功耗解决方案,原因在于集成PPC功能的引入。PPC使用户能够按照需求调整VOUT1电压(AD74115H AVDD电源电压)。这种方法可以大大降低模块在低负载条件下的功耗,特别是在电流输出模式下。

使用PPC功能时,系统中的主机控制器通过SPI向AD74115H发送所需的电压代码,该代码随后通过单线串行接口(OWSI)传递至ADP1034。OWSI实现了CRC校验功能,非常稳健,可抵抗恶劣工业环境中可能存在的EMC干扰。

查看功耗计算示例可知,如果AVDD = 24 V且负载为250 Ω,则对于20 mA的电流输出,模块总功耗为748 mW。当使用PPC将AVDD电压降至8.6 V(负载电压 + 裕量)时,模块功耗约为348 mW。这表明模块内节省了400 mW的功耗。

功耗计算示例

示例1和示例2选择了电流输出用例,驱动20 mA输出。负载为250 Ω,使能ADC,以每秒20个样本转换默认测量配置。

Figure 1. An ADP1034 and AD74115H circuit diagram.
图1.ADP1034和AD74115H电路图

示例1(无PPC):

AD74115H输出功率 = (AVDD = 24 V) × 20 mA = 480 mW

AD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT (206 mW) + ADC功耗 (30 mW) + 480 mW = 716 mW

模块输入功率 = 716 mW + ADP1034功耗 (132 mW) = 848 mW

负载功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW

模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 748 mW

在示例2中可以看到,当使能PPC功能以将AVDD降低到所需电压(20 mA × 250 Ω) + 3.6 V裕量 = 8.6 V时,模块的功耗降至348 mW。

示例2(使能PPC):

AD74115H输出功率 = (AVDD = 8.6 V) × 20 mA = 172 mW

AD74115H输入功率 = AD74115HQUIESCENT (136 mW) + ADC Power (30 mW) + 172 mW = 338 mW

模块输入功率 = 338 mW + ADP1034 Power (100 mW) = 448 mW

负载功耗 = 20 mA2 × 250 Ω = 100 mW

模块总功耗 =(模块输入功率 - 负载功耗)= 348 mW

图2显示了AD74115H应用板上在25°C时的实测功耗。测量结果表明,功耗略低于计算的功耗。此结果会因器件而略有不同。

Figure 2. Measurement data 20 mA into 250 Ω load, AVDD = 24 V, AVDD = 8.6 V (PPC used).
图2.测量数据:驱动20 mA到250 Ω负载,AVDD = 24 V,AVDD = 8.6 V(使用PPC)

图3显示了使用PPC的模块(ADP1034和AD74115)功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。两个不同的电压被施加于ADP1034的VINP(15 V和24 V),以显示ADP1034的效率。测量是在25°C下进行。

Figure 3. Power dissipation vs. RLOAD at 20 mA output.
图3.20 mA输出时功耗与RLOAD的关系

图4显示了不同温度下使用PPC的功耗(针对每个负载电阻值设置优化的AVDD)与不同负载电阻值的关系。

Figure 4. Power dissipation vs. temperature.
图4.功耗与温度的关系

表1.使用PPC的AD74115H典型用例功耗

VINP (V) AVDD
电压 (V)
用例 负载 功耗(mW)
24 8.6 电流输出 250 Ω 322
24 18 电压输入 N/A 250
24 18 电流输入外部供电 24 mA HART使能 HART禁用
422 334
24 18 电流输入环路通过HART®供电 24 mA 456
24 16.5 电压输出双极性12 V范围 1 kΩ ZS码 FS码
345 333
24 18 2线RTD 250 Ω 260
24 18 3线RTD 250 Ω 295
24 18 4线RTD 250 Ω 268
24 18 数字输入逻辑 2.4 mA灌电流 297
24 18 数字输入环路供电 250 Ω 667
24 12 数字输出内部 12 V继电器~278 Ω线圈电阻 拉电流 灌电流
265 285

数字输出用例

在工业应用中,数字输出被认为是最耗电的使用场景。AD74115H支持内部和外部拉电流与灌电流数字输出。ADP1034可为内部数字输出功能提供足够的功率,支持最高100 mA的连续拉电流或灌电流。在这种情况下,数字输出电路电源DO_VDD直接连接到AVDD。对于100 mA以上的电流,必须使用外部数字输出功能,这需要将额外的电源连接到DO_VDD

内部数字输出用例超时

为了支持在初始上电时对容性负载充电,可以在使用内部数字输出用例的同时,使能更高的短路限流值(~280 mA),使能的时间T1可编程。经过T1时间后,部署第二短路限流值(~140 mA)。这是一个较低的限流值,在可编程的持续时间T2内有效。在这些短路情况下,系统需要更多电流,因此必须注意确保ADP1034 VOUT1电压不会骤降。为确保无骤降,如果需要24 V DO_VDD,建议将24 V电压作为ADP1034的系统电源电压。这是24 V继电器的典型电压需求。对于12 V继电器,建议使用至少18 V的系统电源电压(ADP1034 VINP),以确保可以为负载提供足够的电流。

图5和图6显示了DO_VDD与T1和T2短路限值的关系,证明了使用ADP1034提供大电流的稳定性。

Figure 5. System supply = 24 V, DO_VDD voltage = 24 V.
图5.系统电源 = 24 V,DO_VDD电压 = 24 V
Figure 6. System supply = 24 V, DO_VDD voltage = 12 V.
图6.系统电源 = 24 V,DO_VDD电压 = 12 V

数据隔离和解决方案尺寸

ADP1034采用ADI公司的iCoupler®专利技术,在7 mm × 9 mm封装中集成了三个隔离电源轨,包括SPI数据和三个GPIO隔离通道。这种高集成度将所有通道隔离要求整合到PCB上的一个小区域中,有助于解决PCB面积挑战,而且实现了省电。当通道不使用时,ADP1034的控制器端将其他SPI隔离器通道置于低功耗状态。这意味着通道仅在需要时才处于活动状态。三个隔离GPIO通道用于隔离AD74115H的RESET、ALERT和ADC_RDY引脚,从而满足AD74115H的所有隔离要求,而无需增加额外的隔离器IC成本。

结语

设计一种低功耗、小尺寸的通道间隔离I/O解决方案,哪怕是对于业内一些经验十分丰富的设计人员而言,也可能是一项挑战。ADP1034和AD74115H系统级解决方案通过高集成度和系统级设计方法化解了该挑战。由单个IC从单个系统电源提供三个隔离电源轨,并提供集成数据隔离,这使得BOM成本大幅降低。再加上AD74115H的灵活性,该系统设计将能满足大多数I/O工业应用的要求。

作者

Valerie Hamilton

Valerie Hamilton

Valerie Hamilton目前在ADI爱尔兰公司担任产品应用工程师。她于2014年7月毕业于高威梅雅理工学院,获工程学学士学位,随即加入ADI公司。Valerie主要关注工业I/O产品,包括软件可配置I/O和数模转换器。