宽带RF收发器评估软件

以下是可用于AD9371/AD9375、ADRV9002和ADRV9008/ADRV9009宽带RF收发器及其相应兼容软件的评估板。

收发器器件 评估板 兼容评估软件
AD9371 ADRV9371-N(W)/PCBZ 带GUI的AD9371/AD9375评估板评估软件 (ZIP)

AD9371/AD9375 API源代码 (ZIP)
AD9375 ADRV9375-N(W)/PCBZ 带GUI的AD9371/AD9375评估板评估软件 (ZIP)

AD9371/AD9375 API源代码 (ZIP)

用于AD9375的DPD GUI (ZIP)
AD9375 ADRV-DPD1/PCBZ AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI (ZIP)
ADRV9002
ADRV9003
ADRV9004
ADRV9002NP/W1/PCBZ
ADRV9002NP/W2/PCBZ
ADRV9001-SDK评估软件 (ZIP)

下载SD卡映像制作软件 (zip)

ADRV9001 SD Card image for ZC706 FPGA (zip)
[SHA1 Checksum fc2635e9f0e1f8ad7a353b124c9aeedbff610a73]

ADRV9001 SD Card image for ZCU102 FPGA (zip)
[SHA1 Checksum d80cefd1c10992974514dd197db64a748dab7cf5]
ADRV9008-1 ADRV9008-1W/PCBZ 带GUI的ADRV9008/ADRV9009评估板评估软件 (ZIP)

ADRV9008/ADRV9009 API源代码 (ZIP)

ADRV9008-x和ADRV9009 Profile配置工具(滤波器向导) (ZIP)
ADRV9008-2 ADRV9008-2W/PCBZ 带GUI的ADRV9008/ADRV9009评估板评估软件 (ZIP)

ADRV9008/ADRV9009 API源代码 (ZIP)

ADRV9008-x和ADRV9009 Profile配置工具(滤波器向导) (ZIP)
ADRV9009 ADRV9009/PCBZ 带GUI的ADRV9008/ADRV9009评估板评估软件 (ZIP)

ADRV9008/ADRV9009 API源代码 (ZIP)

ADRV9008-x和ADRV9009 Profile配置工具(滤波器向导) (ZIP)


ADRV9001-SDK评估软件版本0.24.1(仅限C0)
ADRV9001-SDK评估软件版本0.15.0(B0和C0)

该窄带/宽带RF收发器软件开发套件(SDK)在不同阶段为客户提供以下内容:

  • 评估阶段 – 收发器评估软件(TES)
  • 原型制作阶段 – 在MATALB和Python环境下访问EVB系统的权限、评估系统FPGA示例代码、DLL和ADRV9001资源文件
  • 生产阶段 – ANSI C API驱动程序代码

 

此压缩文件与ADRV9002NP/W1/PCBZ 和ADRV9002NP/W2/PCBZ评估板配合使用。此软件支持对ADRV9002收发器进行测试,可以使用该评估板和Windows TES GUI模拟ADRV9003/ADRV9004。此外,MATLAB和Python等程序可以直接与评估平台接口,进行自动测试。此压缩文件中包含评估软件的所有层,包括FPGA示例代码、DLL、ADRV9001资源文件,以及收发器上ARM®处理器使用的二进制固件文件。有关更多信息,请参阅UG-1828:ADRV9001系统开发用户指南(修订版PrB)的“ADRV9001评估系统”部分。


通过以下链接为每个收发器提供两个评估软件下载选项。GUI zip文件与该评估板配合使用,对该收发器进行初始测试。API zip文件适用于客户系统。两个文件都必须提供,但用途不同,可根据客户需求在不同时间下载。

第三个下载软件包仅用于AD9375。此软件包包含数字预失真(DPD)评估GUI zip文件,利用内部DPD算法时,该文件用于确定优化AD9375上发射器性能所需的设置。

第四个下载软件包仅用于小型蜂窝无线电参考设计ADRV-DPD1。此软件包包含软件工具(SCES),支持用于评估和开发的ADRV-DPD配置。Windows GUI和DPD GUI软件与ADRV-DPD硬件不兼容。必须使用SCES来配置和控制ADRV-DPD板。

带GUI的AD9371/AD9375评估板评估软件版本2068

带GUI的ADRV9008/ADRV9009评估板评估软件版本6.0 (3.6.2.1)

此压缩文件与该评估板配合使用。通过此软件可使用该评估板和Windows GUI对收发器进行测试。此外,支持.net的Matlab、LabView、C#、Python等其他程序可直接与评估平台接口,对收发器进行自动测试。此压缩文件中包含评估软件所有层,但API经编译可配合其他层使用。以下链接提供用于客户系统的API源代码。此评估软件压缩文件中还包含收发器ARM®处理器使用的固件文件。AD9371/AD9375 GUI还可配合AD9371滤波器向导工作,生成针对自定义采样速率和带宽配置而优化的AD9371/AD9375 FIR滤波器。通过使用滤波器向导创建新的配置文件,GUI可以利用此配置文件配合评估套件来评估性能。请注意,zip文件夹中的所有文件必须配合使用。例如,一个发布版本中的ARM文件不能与另一个发布版本的GUI文件配合使用。

AD9371/AD9375 API源代码版本3566

ADRV9008/ADRV9009 API源代码版本6.0(6.2.1)

此压缩文件包含API源代码、源代码文档(.chm Doxygen帮助文件)和收发器上ARM®处理器使用的固件文件。下载文件中的代码适用于客户系统。API源代码将与其他客户代码集成,并针对目标系统进行编译。请注意,zip中的文件必须配合使用。例如,一个zip文件中的ARM文件不能与另一个版本的其他API文件配合使用。包含ARM固件的二进制文件也包含在主管应用程序中的zip文件中。

ADRV9008-x和ADRV9009 Profile配置工具(滤波器向导)版本2.5

ADRV9008/ADRV9009 Profile配置工具用于设计ADRV9008/ADRV9009产品系列的发射器和接收器FIR滤波器。考虑到ADRV9008/ADRV9009收发器中整个模拟和数字信号路径中的信号传递函数,此工具创建等于所需通带的滤波器。该工具还会生成ADC profile和自定义时钟设置,可与收发器评估软件配合使用以评估系统性能。采样速率和带宽的任何自定义配置必须使用此工具创建可用于客户系统或配合评估套件使用的profile。滤波器向导可用作独立的可执行文件。

AD9371/AD9375 Windows GUI和API版本说明 (pdf)

ADRV9008/ADRV9009 Windows GUI和API版本说明 (pdf) 版本6.2.2


用于AD9375的DPD GUI版本3.100

此DPD GUI文件与评估板配合使用。通过此软件可对给定功率放大器的AD9375 DPD设置进行评估和优化。对于AD9375中的CLGC和VSWR特性,它还提供评估功能。

DPD GUI版本说明 (pdf)


AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI版本0.4.2

此压缩文件包含软件安装程序,可配合小型蜂窝无线电参考设计ADRV-DPD1使用。此软件可利用Windows GUI对小型蜂窝无线电参考设计进行手动测试。此外,支持Microsoft .NET的Matlab、LabView、C#、Python等其他程序可直接与评估平台接口,对小型蜂窝无线电参考设计进行自动测试。此压缩文件中包含评估软件所有层,但API经编译可配合其他层使用。用于客户系统的API源代码与以上链接相同。此评估软件压缩文件中还包含AD9375 ARM®处理器使用的固件文件。请注意,zip文件夹中的所有文件必须配合使用。例如,一个发布版本中的ARM®文件不能与另一个发布版本的GUI文件配合使用。

注意:间歇观察发现存在以下问题:将大量Tx波形数据加载到系统中可能导致GUI暂停,需要强制关闭并重新启动GUI。

ADRV-DPD1软件VDE-0884-10-2018-3-14.pdf说明 (pdf)


ADRV9371-SDCARD

下载SDCARD图像 (zip)

MD5校验和:fe98c122ccb5ec0b7683f7f976a066aa

套件封装时,包含在评估套件中的ADRV9371-SDCARD为最新组件。连接到GUI时,系统会提示用户更新图像(如需更新)。如果此卡工作异常或用户想要创建自己的SD卡,可下载此图像文件,写入新卡或覆盖评估套件中包含的ADRV9371-SDCARD。要使用此图像对卡进行编程,请在将图像下载到本地磁盘后按编程说明行操作。注意,对新卡进行编程时,需要最小内存为8 GB的SD卡。


ADRV9009-SDCARD

下载SDCARD图像 (zip)

套件封装时,包含在评估套件中的ADRV9009-SDCARD为最新组件。连接到GUI时,系统会提示用户更新图像(如需更新)。如果此卡工作异常或用户想要创建自己的SD卡,可下载此图像文件,写入新卡或覆盖评估套件中包含的ADRV9009-SDCARD。要使用此图像对卡进行编程,请在将图像下载到本地磁盘后按编程说明进行操作。注意,对新卡进行编程时,需要最小内存为8 GB的SD卡。


ADRV9001 TES SD卡映像制作软件

下载ADRV9001 TES SD卡映像制作软件 (zip)

该软件可以重新制作SD卡映像,然后便可与TES软件(适用于SDK13或更高版本)配合使用。如需了解有关说明和更多信息,请参考EngineerZone上的指南