AD9166

推荐新设计使用

直流至 9 GHz,矢量信号发生器 

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 直流耦合、50Ω 匹配输出
  • 高达 4.3 dBm 的输出功率,9 GHz 时为 -9.5 dBm
  • DAC 内核更新率:2×NRZ 模式下为 12.0 GSPS(保证的最小值)
  • 宽模拟带宽
    • 2×NRZ 模式下,直流至 9.0 GHz(12.0 GSPS DAC 更新速率)
    • 在混合模式下,1.0 GHz 至 8.0 GHz(6.0 GSPS DAC 更新速率)
    • 在 NRZ 模式下,直流至 4.5 GHz(6.0 GSPS DAC 更新速率)
  • 2×NRZ 模式下的功耗为 4.88 W(10 GSPS DAC 更新速率)
  • 旁路数据路径插值
    • 2×, 3×, 4×, 6×, 8×, 12×, 16×, 24×
  • 瞬时(复杂)信号带宽
    • 设备时钟为 5 GHz 时为 2.25 GHz( 2 倍插值)
    • 设备时钟为 6 GHz 时为 1.8 GHz( 3 倍插值)
  • 快速跳频
  • 集成 biCMOS 缓冲区放大器
AD9166
直流至 9 GHz,矢量信号发生器 
提问

参考资料

了解更多

软件资源

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed Data Converters” and choose the desired API product package. In addition, there are two SW packages available specifically for Apollo MxFE™. There is a PyApp/ACE evaluation package and there are FPGA bin files supporting various use cases. You will receive an email notification once the software is provided to you.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
反相稳压器 2
ADP5073 推荐新设计使用 1.2 A、DC至DC反相稳压器
ADP5074 推荐新设计使用 2.4 A、DC至DC反相稳压器
负线性稳压器(LDO) 2
LT3090 推荐新设计使用 具可编程电流限值的 –36V、600mA、负线性稳压器
ADP7183 推荐新设计使用

-300 mA、超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

DAC Companion Transport Layer RTL Code Generator

These command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 transmitter transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADS7-V2EBZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 基于Virtex-7 FPGA
  • 一(1)个FMC-HPC连接器
  • 支持十(10)个13.1 Gbps收发器
  • 两(2)个DDR3-1866 DIMM
  • 简单USB端口接口(2.0)



产品详情

ADS7-V2评估板开发用于评估ADI公司采用JESD204B、位速率高达13.1 Gbps的高速ADC、DAC和收发器。以下列出的快速入门Wiki知识库在大体上概述了该平台情况。此外用独立章节逐个介绍了该板的每个用例(例如,ADS7-V2用于高速ADC评估)。ADS7-V2只能与指定的ADI公司评估板一同使用。ADS7-V2不可用作开发平台,也不支持独立运行。有关FPGA开发套件,请咨询Xilinx和其认可的代理商

eval board
EVAL-AD9166

直流至 9 GHz 矢量信号发生器 AD9166 的评估板

特性和优点

  • 只需一个连接,即可简单评估 AD9166 矢量信号发生器 IC
  • 集成板载时钟,采用 ADF4372
  • 集成板载电源和电源时序控制器

产品详情

评估板连接到 ADS7-V2EBZ 码型发生器,用于快速评估高速矢量信号发生器 AD9166。ADS7-V2EBZ 自动设置信号数据格式,并通过 JESD204B 链路将其发送到评估板,从而简化了器件的评估。评估板由通过 ADS7-V2EBZ 提供的现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 电源供电。该板还可以与 Xilinx® 或 Intel® 的市售现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板接口。

评估板包括一个时钟缓冲器 HMC7044,该缓冲器为 ADS7-V2EBZ 提供基准时钟,为 ADS7-V2EBZ 和集成在 AD9166 内部的数模转换器 (DAC) 提供 SYSREF± 信号。板载 ADF4372 为 DAC 生成一个采样时钟。

基准时钟和采样时钟可通过板载超小型版本 A (SMA) 端口从外部连接。SYSREF± 可以通过 FMC 连接器从外部源(例如 FPGA 开发套件)连接到 AD9166。

用户指南的图 3 概述了各种时钟配置。可以通过在评估板上的正确位置焊接 0 Ω 电阻器(跳线)并按照用户指南中的板载时钟部分说明配置 ADF4372 和 HMC7044 来选择时钟路径。

ADI公司提供的 AD9166 数据手册中含有 AD9166 的完整规格说明,使用评估板时必须同时参阅此用户指南。

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1 评估板

特性和优点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • (1)FMC+连接器。
  • (1)FMC+连接器支持的二十(20)16Gbps收发器。
  • DDR4 SDRAM
  • 简单的USB 3.0端口接口。

产品详情

连接到指定的 ADI 高速 ADC 评估板时,ADS8-V1 可用作数据采集板。ADS8-V1 上的 FPGA 设计用于支持最高速 JESD204B 模数转换器,可充当数据接收器,同时 ADC 为数据发射器。

ADS7-V2EBZ
基于FPGA的数据采集套件
EVAL-AD9166
直流至 9 GHz 矢量信号发生器 AD9166 的评估板
ADS8-V1EBZ
ADS8-V1 评估板

参考电路

Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

最新评论

近期浏览