シンボル&フットプリント
アナログ・デバイセズは、1つのソース・ファイルでシンボルとフットプリントを提供します。エクスポート・ツールにより、このファイルを今日の一般的なCADシステムで利用することができます。
ECADモデルの検索
評価用ボードやチップ/ダイ用のシンボル/フットプリント、あるいは特殊なシンボル/フットプリントは提供していません。もし、検索いただいた製品に対する情報が表示されない場合は、検索結果にリクエストフォームが表示されます。お客様のメールアドレスを入力いただき、リクエストを送信してください。
リクエストフォームが表示されません場合は、製品番号が間違えている可能性があります。番号をお確かめの上、再度お試しください。
お探しの製品番号のシンボル/フットプリントはありませんでした。
Symbols For
- 製品型番
- Ultra Librarian Reader
- ECAD モデル
Ultra Librarian Reader
Ultra Librarian Readerは汎用ファイル(bxl)を生成するツールです。22種類のCADファイルフォーマットに対応しています。
ファイルのリクエスト
製品番号 :