アプリケーション・ノート使用上の注意

本アプリケーションノートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のアプリケーションノートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。

Image
アプリケーション・ノート使用上の注意

AN-1186: AD7192を使った重量計アプリケーションの放射イミュニティ性能

はじめに

AD7192は、PGA を内蔵した、超低ノイズ、低ドリフト、24 ビットのシグマ・デルタ型コンバータです。AD7192は高級な重量計システムに使用されます。重量計システムの放射イミュニティは、リリースのための品質認定の一部としてテストされます。

このアプリケーション・ノートでは、プリント回路ボード(PCB)を設計するときのボード・レイアウトおよび部品配置の影響を考慮しながら、AD7192の最良の放射イミュニティ性能を実現する方法について説明します。放射イミュニティ試験はIEC 61000-4-3 規格に従って行われ、システム全体(ADC、PCB、およびロード・セル)がテストされます。

放射イミュニティ

放射イミュニティ試験はIEC 61000-4-3 規格の記述に従って行われます。電界強度は10 V/m で、RF 周波数は80MHz から1 GHz まで掃引します。仕様によれば、デバイスは以下のように分類されます。

  • クラスA:メーカー、依頼者、または購入者によって仕様規定されたリミット内の正常な性能。
  • クラスB:妨害が止むと回復する一時的な機能喪失または性能低下。テスト対象装置は、オペレータの介入なしに、その状態から正常な性能に回復する。
  • クラスC:一時的な機能喪失または性能低下。回復するにはオペレータの介入が必要。
  • クラスD:ハードウェアまたはソフトウェアの破損、またはデータの喪失による、回復不可能な機能喪失または性能低下。

ADC コンバータは、周波数掃引の間、連続的に変換を行います。このアプリケーション・ノートを通して、誤差とは、RF 周波数が存在するときのADC 変換と、RF 周波数が存在しないときのADC 変換の最大偏差を指します。

重量計システムがクラスA であるためには、RF 干渉が存在するときの許容誤差e は次のとおりです。

数式

ここで、n は重量計システムのカウント数です。

放射イミュニティ試験の解析

セットアップ


図1 は放射イミュニティ試験に使われる回路のブロック図です。AD7192は以下のように設定されています。

Sinc4 フィルタ
チョップ・オフ
出力データ・レート= 10 Hz
ゲイン = 128

図1.AD7192のテスト・セットアップ

図1.AD7192のテスト・セットアップ

AD7192は3.3 V 電源で動作します。この電源はロード・セルを励起するのにも使用されます。ロード・セルは6 線式で、感度は2 mV/V です。AD7192を使った重量計の設計の詳細に関しては、Lab®リファレンス回路(CN-0119)の回路を参照してください。


誤差


「放射イミュニティ」のセクションで説明されているように、クラスA のシステムの許容誤差e は次のとおりです。

数式

ここで、n はカウント数です。誤差は±0.5 カウントに相当します。

このアプリケーション・ノートでは、表示カウントが3000 で、ロード・セルが3.3 V で励起される、クラスA に分類される重量計を設計することを目標にしています。感度が2 mV/V で、励起電圧が3.3 V のとき、ロード・セルからの最大信号は6.6 mV です。多くの場合、ロード・セルのスパンの最も直線性の高い部分を使用するには、この範囲の2/3 だけを使います。そのため、ロード・セルからのフルスケール出力電圧は4.4 mV に減少します。

3000 カウントの精度の場合、1 カウントは以下のようになります。

1 カウント= 4.4 mV/3000 = 1.46 μV
±0.5 カウント= ±1.46 μV /2 = ±0.73 μV

RF 周波数が存在するときの誤差は+0.73 μV 未満でなければなりません。アプリケーションで使用されるロード・セルが受け入れる最大重量は2 kg なので、誤差は+2 kg/(2 × 3000) = +0.33 グラム未満でなければなりません。これにより、RF 干渉によってデジタル表示が影響を受けないことが保証されます。


プリント回路ボード


AD7192の標準的評価用ボードは最適なA/D 変換性能を与えるように設計されています。ただし、それはEMCに対して最適化されてはいません。例えば、異なる電源オプションを可能にするため、AD7192の標準的評価用ボードにはリンク(垂直ピン)が使われていて、ノイズ・テストの接続にリンクが存在します。これらのリンクはアンテナとして機能します。さらに、アナログ入力とデジタル入力のフィルタは位置と部品サイズに関して最適化されていません(0603 部品が使用されています)。ただし、このボードを出発点として調査が行われ、EMC による悪影響が明らかにされました。詳細に関しては「結果」のセクションを参照してください。接地、部品の位置、およびフィルタの追加について全て見直されました。ADC の性能が全ての段階で維持されました。

明らかになった主要点をまとめると以下のとおりです。

  • リンク・オプション(垂直ピン)はボードに使用しないようにします。これらはアンテナとして機能します。したがって、リンク・オプションを半田リンク・オプションに置き換えます。
  • プリント回路ボードは4 層にし、アナログ入力とリファレンス入力は内部層に埋め込みます。1 枚のグランド・プレーンを使います。ボードの部品面と底面をグランドで埋め尽くします。内部層もグランドで埋め尽くします。複数のビアを使って、ボード全体の電位差を最小にします。必要なビアの密度に関する規則はありません。AD7192ボードでは、ADC と、アナログ入力およびリファレンス入力のフィルタの周囲に、ビアのリングが置かれました。一般に、ボードのどのアイランドにも複数のビアを配置します。トラックはアンテナとしても機能するので、部品面と底面のどのトラックもできるだけ短くします。
  • アナログ入力とリファレンス入力にはフィルタを推奨します。アナログ入力とリファレンス入力に通常推奨されるR とC の値を図1 に示します。このフィルタはAD7192のサンプリング周波数(307.2kHz)およびその倍数で減衰を生じます。AD7192自体はこれらの周波数で減衰を生じません。コンデンサはAD7192のアナログ入力とリファレンス入力にできるだけ近づけて配置し、部品からADC までのトラック長を最小にする必要があります。物理的に小さな部品を使用すると、部品をピンに近づけることができます。ピンから部品までのトラック長が揃うようにレイアウトします。
  • これらのフィルタに加えて、図1 に示されているR とL の位置にフィルタを追加すると、イミュニティがさらに改善されます。このフィルタはロード・セルのコネクタのところに配置します。最良の結果を得るため、L (L2、L3、L4、およびL5)およびC (C1、C9、C12、およびC13)の値の多様な組み合わせを評価しました。最終的に選択した部品が「部品表」のセクションに載せてあります。
  • 電源は、0.1 μF のコンデンサに並列に10 μF のコンデンサを使ってデカップリングされています。この場合も、部品はAD7192の電源ピンにできるだけ近づけます。ロード・セルの励起電圧としてアナログ電源が使われ、次にロード・セルがADC へのリファレンスとして使われます。したがって、電源のトラックも内部層に埋め込みます。

図2.AD7192の標準的評価用ボードの部品面

図2.AD7192の標準的評価用ボードの部品面

図3.AD7192 の EMC ボードの部品面

図3.AD7192 の EMC ボードの部品面


結果


調査に基いて、放射イミュニティに関して最適化されたプリント回路ボードを開発しました(図3 を参照)。ボードのアートワークと回路図が、このアプリケーション・ノートの「評価用ボードの回路図とアートワーク」のセクションに含まれています。このボードと「部品表」に載せてある部品を使った放射イミュニティ試験で測定された最大誤差はe 未満でした。RF 周波数を80 MHz から1 GHz まで掃引したときのAD7192による変換結果を図4 に示します。テストの間、一定の重量をロード・セルに置きます。

測定された誤差は0.45 μV です。これはe より高く、0.2 グラムに相当します。

図4.AD7192 の EMC ボードの誤差と周波数

図4.AD7192 の EMC ボードの誤差と周波数

比較のため、放射イミュニティをテストしたときのAD7192の標準的評価用ボードで測定された変換値を図5 に示します。RF 干渉が存在するとき、ボードの誤差は161 グラムに相当する356 μV でした。

図5.AD7192の評価用ボードの放射イミュニティ

図5.AD7192の評価用ボードの放射イミュニティ

この比較により、放射イミュニティの最適性能を実現するには、レイアウト、部品の選択、および部品の配置が重要であることが明らかになります。

デバイスの放射イミュニティをさらに改善するには、AD7192および補助部品を銅シールドで覆うことができます。


結論


放射イミュニティに関する重量システムの性能を最適化する主要素は、ボード・レイアウト、および部品の選択と配置です。このアプリケーション・ノートで論じられたレイアウト手法を用いると、重量計システムはIEC 61000-4-3 で規定されているクラスA になります。したがって、精度が3000 カウントの重量計は放射イミュニティが備わっていると正しく機能し続けます。つまり、重量計は干渉源に対して反応しません。

評価用ボードの回路図とアートワーク

図6.EMC ボードの回路図、ページ1

図6.EMC ボードの回路図、ページ1

図7.EMC ボードの回路図、ページ2

図7.EMC ボードの回路図、ページ2

図8.レイヤ1 (AD7192 の EMC ボード)

図8.レイヤ1 (AD7192 の EMC ボード)

図9.レイヤ2 (AD7192 の EMC ボード)

図9.レイヤ2 (AD7192 の EMC ボード)

図10.レイヤ3 (AD7192 の EMC ボード)

図10.レイヤ3 (AD7192 の EMC ボード)

図11.レイヤ4 (AD7192 の EMC ボード)

図11.レイヤ4 (AD7192 の EMC ボード)

図12.上面シルクスクリーン (AD7192 の EMC ボード)

図12.上面シルクスクリーン (AD7192 の EMC ボード)

部品表

表 1. AD7192-EMC BOM
名称 許容誤差 PCB デカール 部品説明 メーカー 部品番号 ストック・コード
ADC
UI AD7192   TSSOP24 AD7192, sigma-delta ADC Analog Devices AD7192BRUZ  
ADC のリファレンス入力(フィルタ)
C2 1 µF 10% C0402 Capacitor ceramic, 6.3 V, X5R Kemet 2238 246 13663 FEC 1310153
C3 10 nF 10% C0402 Capacitor ceramic, 50 V, X7R Murata   FEC 1828887
C4 10 nF 10% C0402 Capacitor ceramic, 50 V, X7R Murata   FEC 1828887
R 0 Ω 1% R0402 Resistor Phycomp   FEC 9232516
R3 0 Ω 1% R0402 Resistor Phycomp   FEC 9232516
ADC のアナログ入力(フィルタ)
C5 0.01 µF   C0402 Capacitor ceramic AVX   FEC 1650807
C6 0.1 µF   C0402 Capacitor ceramic AVX   FEC 1833861
C7 0.01 µF   C0402 Capacitor ceramic AVX   FEC 1650807
R1 100 kΩ 1% R0402 Resistor Phycomp   FEC 1697307
R2 100 kΩ 1% R0402 Resistor Phycomp   FEC 1697307
ロード・セルのコネクタ
J2 SMB   SMB Connector, 50 Ω, straight Amphenol SMB1251B1-3GT30G-50 FEC 111-1349
J3 SMB   SMB Connector, 50 Ω, straight Amphenol SMB1251B1-3GT30G-50 FEC 111-1349
J7 SMB   SMB Connector, 50 Ω, straight Amphenol SMB1251B1-3GT30G-50 FEC 111-1349
J8 SMB   SMB Connector, 50 Ω, straight Amphenol SMB1251B1-3GT30G-50 FEC 111-1349
J9 SMB   SMB Connector, 50 Ω, straight Amphenol SMB1251B1-3GT30G-50 FEC 111-1349
J10 SMB   SMB Connector, 50 Ω, straight Amphenol SMB1251B1-3GT30G-50 FEC 111-1349
ロード・セルのコネクタのリファレンス・ライン(フィルタ)
C12 1 nF 10% C0603 Ceramic capacitor, X7R, 50 V Murata GRM188R71H102KA01 FEC 8819955
C13 1 nF 10% C0603 Ceramic capacitor, X7R, 50 V Murata GRM188R71H102KA01 FEC 8819955
L2 300 kΩ   805 A type ferrite TE Connectivity/Siga Inductors BMB2A0300AN1 FEC 1193418RL
L3 300 kΩ   805 A type ferrite TE Connectivity/Siga Inductors BMB2A0300AN1 FEC 1193418RL
ロード・セルのコネクタのアナログ入力ライン(フィルタ)
C1 1 nF 10% C0603 Ceramic capacitor, X7R, 50 V Murata GRM188R71H102KA01 FEC 8819955
C9 1 nF 10% C0603 Ceramic capacitor, X7R, 50 V Murata GRM188R71H102KA01 FEC 8819955
L4 300 kΩ   805 A type ferrite TE Connectivity/Siga Inductors BMB2A0300AN1 FEC 1193418RL
L5 300 kΩ   805 A type ferrite TE Connectivity/Siga Inductors BMB2A0300AN1 FEC 1193418RL
ADC の電源
C10 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16 V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C11 10 µF 10% RTAJ_A Capacitor Tantalum, 6.3 V, AVX TAJA106K006R FEC 197-014
C17 10 µF 10% RTAJ_A Capacitor Tantalum, 6.3 V, AVX TAJA106K006R FEC 197-014
C19 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16 V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C21 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16 V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C22 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16 V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C18 10 µF 10% RTAJ_A Capacitor Tantalum, 6.3 V, AVX TAJA106K006R FEC 197-014
C20 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16 V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
R5 0 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-071R5L FEC 923-3130
R16 1.5 kΩ 1% R0603 Resistor FEC 923-8140
R17 0 kΩ 1% R0603 Resistor FEC 923-3130
L1 1000 kΩ   L0805 Ferrite bead, 1000 Z, 300 mA Tyco BMB2A1000LN2 FEC 119-3421
ADC のSPI ライン
C14     C0603 Capacitor ceramic, 50 V, X7R,     Not inserted
C15     C0603 Capacitor ceramic, 50 V, X7R,     Not inserted
C16     C0603 Capacitor ceramic, 50 V, X7R,     Not inserted
C23     C0603 Capacitor ceramic, 50 V, X7R,     Not inserted
C24     C0603 Capacitor ceramic, 50 V, X7R,     Not inserted
R20 0 Ω 1% R0603 Resistor     FEC 923-3130
R21 0 Ω 1% R0603 Resistor     FEC 923-3130
R22 0 Ω 1% R0603 Resistor     FEC 923-3130
R23 0 Ω 1% R0603 Resistor     FEC 923-3130
レギュレータ
U53     SOT23-6 Voltage regulator, 3.3 V Analog Devices ADP3330ARTZ-3.3  
C51 12 pF 5% C0603 Capacitor ceramic, 50 V, COG Phycomp CC0603JRNPO9BN120 FEC 721-979
C63 4.7 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 6.3 V, X5R Phycomp CC0603KRX5R5BB475 FEC 940-2110
C64 4.7 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 6.3 V, X5R Phycomp CC0603KRX5R5BB475 FEC 940-2110
USB インターフェース/マイクロコントローラ
U51 CY7C68013   LFCSP-56_RP Microcontroller, EZ-USB FX2LP Cypress CY7C68013-56LFXC FEC 126-9133
U52 24LC64   DFN-8 EEPROM, I2C, 64k Microchip 24LC64-I/MC FEC 133-1336
C8 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C54 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C55 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C56 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C57 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C58 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C59 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C60 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C61 0.1 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 16V, X7R Phycomp CC0603KRX7R7BB104 FEC 432-210
C62 4.7 µF 10% C0603 Capacitor ceramic, 6.3 V, X5R Phycomp CC0603KRX5R5BB475 FEC 940-2110
J1     JUMPER_3_NOTEXT 6-pin (3 × 2) 0.1" pitch SMD header Tyco 1241050-3 Not inserted
J6 1 × 2-pin   CON\POWER Screw terminal block, pitch 3.81 mm Phoenix Contact 1727010 Not inserted (solder short used)
J51 Mini-USB   USB-MINI-B Connector, USB Mini-B Molex 548190572 FEC 978-6473
LED51 Red   LED-0603HSML-C191 LED, high intensity (> 90 mCd) Avago Tech. HSMC-C191 FEC 855-4528
R51 10 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-0710KL FEC 923-8603
R52 1 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-071KL FEC 923-8484
R53 1 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-071KL FEC 923-8484
R54 100 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-07100RL FEC 923-8360
R55 100 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-07100KL FEC 923-8727
R56 100 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-07100KL FEC 923-8727
R57 100 kΩ 1% R0603 Resistor Phycomp RC0603FR-07100KL FEC 923-8727
マイクロコントローラのクリスタル
Y10 24 MHz   XTAL-CSM-8A Crystal, load 12 pF, SMD, 5 × 3.2 mm AVX CX5032GB24000H0PESZZ FEC 136-8770
C52 12 pF 5% C0603 Capacitor ceramic, 50 V, COG Phycomp CC0603JRNPO9BN120 FEC 721-979
C53 12 pF 5% C0603 Capacitor ceramic, 50 V, COG Phycomp CC0603JRNPO9BN120 FEC 721-979

著者

Ke Li

Li Ke

Li Ke は、アナログ・デバイセズのシステム・アプリケーション・エンジニアです。オートメーション/エネルギー事業部門(アイルランド リムリック)に所属しています。2007年に入社し、高精度コンバータ・グループ(中国 上海)で製品アプリケーション・エンジニアとして業務に従事。それ以前は、R&D技術者として、Agilent Technologiesの化学分析グループに4年間在籍していました。1999年に西安交通大学で電気工学の学士号、2003年に医用生体工学の修士号を取得しています。

Mary McCarthy

Mary McCarthy

Mary McCarthyは、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エンジニアです。1991年に入社し、アイルランドのコークでリニアおよび高精度技術アプリケーション・グループにおいて、高精度シグマデルタ変換を中心に従事しました。1991年、ユニバーシティ・カレッジ・コークで電子および電気工学の学士号を取得して卒業しました。