1-Wire 検索アルゴリズム
要約
マキシムの各1-Wire®デバイスは読み取り専用メモリ(ROM)内に一意の64ビット登録番号を備え、その番号を使って1-Wireネットワーク内の1-Wireマスターは1-Wireデバイスそれぞれのアドレスを指定します。1-Wire ネットワーク上のスレーブデバイスのROM番号が認識されていない場合は、検索アルゴリズムを使ってその番号を検出することができます。当ドキュメントでは検索アルゴリズムを詳しく説明し、迅速な統合のための実装例を紹介します。このアルゴリズムは、1-Wire インタフェースを特徴とする現行および将来の全デバイスに適用されます。
はじめに
マキシムの各1-Wireデバイスは読み取り専用メモリ(ROM)内に一意の64ビット登録番号(図1)を備え、その番号を使って1-Wireネットワーク内の1-Wireマスターは1-Wireデバイスそれぞれのアドレスを指定します。1-Wire ネットワーク上のスレーブデバイスのROM番号が認識されていない場合は、検索アルゴリズムを使ってその番号を検出することができます。当ドキュメントでは検索アルゴリズムを詳しく説明し、迅速な統合のための実装例を紹介します。このアルゴリズムは、1-Wire インタフェースを特徴とする現行および将来の全デバイスに適用されます。
図1. 一意の64 ビットROM 「登録」番号
検索アルゴリズム
検索アルゴリズムは、デバイスROM 番号すなわちリーフが検出されるまで分岐を追跡するバリナリーツリー探索です。存在するリーフがすべて検出されるまで、以降の検索が他の分岐パスをたどります。
検索アルゴリズムは、リセットおよびプレゼンスパルスシーケンスによりリセット中の1-Wire のデバイスから始まります。これが成功すると、1-byte 検索コマンドが送信されます。検索コマンドは、1-Wire デバイスに検索を開始させます。
2 種類の検索コマンドがあります。標準的な検索コマンド(16 進法のF0)は、全デバイスを参加させ検索を実行します。アラームすなわち条件付き検索コマンド(16 進法のEC)は、ある程度アラーム状態にあるデバイスのみ検索を実行します。これにより検索プールが減り、注意を要するデバイスに迅速に対応します。
検索コマンドに従って、実際の検索は、参加する全デバイスがROM 番号(別名、登録番号)の先頭ビット(最下位ビット)を同時送信することから始まります(図1 参照)。すべての1-Wire 通信と同様に、1-Wire マスターは、読み取りデータまたはスレーブデバイスへの書き込みデータを問わず全ビットを開始します。1-Wire の特性により、全デバイスが同時に応答すると、結果は送信ビットの論理AND になります。デバイスがROM 番号の先頭ビットを送信すると、マスターは次のビットを開始し、デバイスは先頭ビットの補数を送信します。以上の2 ビットから、参加デバイスのROM 番号の先頭ビットに関する情報を得ることができます(表1 参照)。
Bit (true) | Bit (complement) | Information Known |
0 | 0 | There are both 0s and 1s in the current bit position of the participating ROM numbers. This is a discrepancy. |
0 | 1 | There are only 0s in the bit of the participating ROM numbers. |
1 | 0 | There are only 1s in the bit of the participating ROM numbers. |
1 | 1 | No devices participating in search. |
次に、検索アルゴリズムに従って1-Wire マスターは1 ビットを参加デバイスに送り返す必要があります。参加するデバイスがそのビット値を備えている場合は、当デバイスは引き続き参加します。参加デバイスがビット値を備えていない場合は、次の1-Wire リセットが検出されるまで、待機状態になります。次に、この「2 ビット読み取り」および「1 ビット書き込み」パターンが、ROM番号の残り63 ビットについて繰り返されます(表2 参照)。こうして、検索アルゴリズムにより1 台を除き残りの全デバイスが待機状態になります。1 つのパスの終了時に、最終デバイスのROM番号が認識されます。以降の検索パスの際には、その他のデバイスROM番号を検出するために別のパス (すなわち分岐) を通ります。当ドキュメントでは、ビット1 (最下位ビット)~ビット64 (最上位ビット)をROM番号のビット位置と呼ぶことに注意してください。便宜上、ビット0~63 の代わりにこの表記法を使って、後で対照するために不一致カウンタを0 に初期設定することができます。
Master | Slave |
1-Wire reset stimulus | Produce presence pulse. |
Write search command (normal or alarm) | Each slave readies for search. |
Read 'AND' of bit 1 | Each slave sends bit 1 of its ROM number. |
Read 'AND' of complement bit 1 | Each slave sends complement bit 1 of its ROM number. |
Write bit 1 direction (according to algorithm) | Each slave receives the bit written by master, if bit read is not the same as bit 1 of its ROM number then go into a wait state. |
Read 'AND' of bit 64 | Each slave sends bit 64 of its ROM number. |
Read 'AND' of complement bit 64 | Each slave sends complement bit 64 of its ROM number. |
Write bit 64 direction (according to algorithm) | Each slave receives the bit written by master, if bit read is not the same as bit 64 of its ROM number then go into a wait state. |
表1 をよく見ると、全参加デバイスがビット位置に同じ値を持っていると、通るべき分岐パスはたった1 つしかないことが明らかです。参加デバイスがないという状態は、検索時に検出中のデバイスが1-Wire から除去される場合に発生する異常な状態です。この状態が起こると、検索は終了する必要があり、新しい検索は1-Wireリセットで開始することができます。ビット位置に0 と1 がともにあるという状態は不一致と呼ばれ、以降の検索でデバイスを検出する手がかりとなります。検索アルゴリズムでは、最初のパスで不一致(ビット/補数 = 0/0)があると、「0」パスを通るように指示します。ただし、これは当アルゴリズムでは任意であることに注意してください。最初に「1」パスを通る別のアルゴリズムを作成することができます。最後の不一致のビット位置は、次の検索で用いるために記録されます。表3 では、不一致が発生した際に以降の検索で通るパスを説明しています。
Search Bit Position vs Last Discrepancy | Path Taken |
= | Take the '1' path |
< | Take the same path as last time (from last ROM number found) |
> | Take the '0' path |
また、検索アルゴリズムは、アルゴリズムの先頭の8 ビット内で発生する最後の不一致を追跡します。64 ビット登録番号の先頭の8 ビットは、ファミリコードです。このため、検索時に検出されたデバイスは、ファミリタイプに分類されます。このファミリコード内の最後の不一致を使って、1-Wire デバイスの全グループを抜粋してスキップすることができます。抜粋した検索を実行するには、「詳細検索バリエーション」の説明を参照してください。また、64 ビットROM番号には、8 ビット巡回冗長検査(CRC)も含まれています。正しいROM 番号のみが検出されているかを確認するために、このCRC の値が検証されます。ROM番号の配置については、図1 を参照してください。
シリアルから1-WireへのラインドライバDS2480Bでは、ハードウェアで同じ当検索アルゴリズムの一部を実行します。詳細については、DS2480Bのデータシートおよびアプリケーションノート 192 「シリアル1-WireラインドライバDS2480Bの使用」を参照してください。USBから1-Wireへの変換チップDS2490では、ハードウェアで検索全体を実行します。
図2 では、検索シーケンスのフローチャートを紹介しています。このフローチャートで使われる用語を説明するReference (リファレンス)サイドバーに注意してください。また、こうした用語は当ドキュメントのソースコード付録でも使われています。
図2. 検索フロー
図2. 検索フロー、パートII
LastDiscrepancy、LastFamilyDiscrepancy、LastDeviceFlag、およびROM_NO レジスタ値の操作により検索アルゴリズムを用いて、実行することができる2 種類の基本的なオペレーションがあります(表4参照)。これらのオペレーションは、1-Wire デバイスのROM番号の基本的検出に関するものです。
FIRST
「FIRST」オペレーションとは、1-Wire 上の最初のデバイスの検索です。このオペレーションを実行すると、LastDiscrepancy、LastFamilyDiscrepancy、およびLastDeviceFlag をゼロに設定して、検索を実行します。次に、ROM番号の結果は、ROM_NO レジスタから読み取ることができます。1-Wire 上にデバイスが存在しない場合は、リセットシーケンスは存在を検出せず、検索が終了します。
NEXT
「NEXT」オペレーションとは、1-Wire 上の次のデバイスの検索です。この検索は、「FIRST」オペレーションまたは別の「NEXT」オペレーションの後に通常実行されます。このオペレーションを実行すると、状態を前回の検索と同じにして、新たな検索を実行します。次に、ROM 番号の結果は、ROM_NO レジスタから読み取ることができます。前回の検索が1-Wire 上の最後のデバイスの場合は、その結果はFALSE で、検索アルゴリズムの次の呼び出しにより、「FIRST」を実行するように状態が設定されます。
図3 (a、b、c)では、3 つのデバイスの簡単な検索例を紹介しています。説明用にこの例では2 ビットROM番号付きデバイスのみを想定しています。
図3a. 検索例
図3b. 検索例
図3. 検索例
詳細検索バリエーション
同じ状態情報、すなわちLastDiscrepancy、LastFamilyDiscrepancy、LastDeviceFlag、およびROM_NO による3つの詳細検索バリエーションがあります。これらのバリエーションでは、対象または非対象の特定ファミリタイプと、デバイス存在の検証に対処します表4 参照)。
VERIFY
「VERIFY」オペレーションでは、認識済みのROM 番号を備えたデバイスが1-Wire に現在接続されているか検証します。当オペレーションを実行すると、ROM 番号を提供し、その番号に基づいて対象を絞った検索を実行し、その番号が存在しているかを検証します。まず、ROM_NO レジスタを認識済みのROM 番号に設定します。次に、LastDiscrepancy を64 (16 進法の40 )、LastDeviceFlag を0 に設定します。検索オペレーションを実行し、ROM_NO の結果を読み取ります。検索が成功し、ROM_NO が検索されたROM番号のままである場合は、そのデバイスは現在1-Wire 上に存在します。
TARGET SETUP
「TARGET SETUP」オペレーションとは、特定のファミリタイプを最初に検出するために検索状態を事前設定する方法です。各1-Wire デバイスは、ROM 番号内に組み込まれた1 バイトのファミリコードを備えています(図1 参照)。このファミリコードにより、デバイスが実行可能なオペレーションを1-Wire マスターが識別することができます。1-Wire 上に複数のデバイスがある場合は、関心のあるデバイスファミリのみに検索の的を絞るのが一般的です。特定ファミリを対象にするには、ROM_NO レジスタの先頭のバイトに要求するファミリコードのバイトを設定し、ROM_NO レジスタの残りにゼロを入れます。次にLastDiscrepancy を64 (16 進法の40)に、LastDeviceFlag およびLastFamilyDiscrepancy の両方を0 に設定します。検索アルゴリズムが以後実行されると、要求するファミリタイプの最初のデバイスが検出され、ROM_NOレジスタに配置されます。要求するファミリのデバイスが1-Wire 上に現在存在しない場合は、別のタイプが検出され、ROM_NO のファミリコードを検索後に検証する必要があります。
FAMILY SKIP SETUP
「FAMILY SKIP SETUP」オペレーションでは、前回の検索で検出されたファミリコードを持つデバイスをすべてスキップするように、検索状態を設定します。当オペレーションは、検索後にのみ実行することができます。当オペレーションを実行すると、LastFamilyDiscrepancy をLastDiscrepancy にコピーし、LastDeviceFlag を除去します。次に、次回の検索で現在のファミリコードの後に来るデバイスを検出します。現在のファミリコードグループが検索における最後のグループの場合は、検索はLastDeviceFlag セットとともに元に戻ります。
LastDiscrepancy | LastFamily-Discrepancy | LastDeviceFlag | ROM_NO | |
FIRST | 0 | 0 | 0 | Result |
NEXT | Leave unchanged | Leave unchanged | Leave unchanged | Result |
VERIFY | 64 | 0 | 0 | Set with ROM to verify, check if same after search |
TARGET SETUP | 64 | 0 | 0 | Set first byte to family code, set rest to zeros |
FAMILY SKIP SETUP | Copy from LastFamilyDiscrepancy | 0 | 0 | Leave unchanged |
終わりに
こうした提供される検索アルゴリズムにより、1-Wire デバイスの任意のグループからそれぞれ一意のROM番号を検出することができます。このアルゴリズムは、マルチドロップ1-Wireアプリケーションに不可欠です。ROM 番号を入手して、各1-Wire デバイスをオペレーション用にそれぞれ選択することができます。また、本ドキュメントでは、特定の1-Wire デバイスタイプの検出やスキップを行う検索バリエーションについても説明しました。検索の「C」コード実装例と全検索バリエーションについては、「付録」を参照してください。
付録
図4では、各検索バリエーションの機能とともに、検索アルゴリズムの「C」コード実装を紹介しています。FamilySkipSetupおよびTargetSetup機能は実際に検索をせず、次の「NEXT」が希望のタイプのスキップや検出を行うように、検索レジスタを単に設定するだけです。低レベルの1-Wire 機能は、TMEX API を呼び出すことにより実装されます。こうした呼び出しはテスト用で、プラットフォーム専用の呼び出しと取り替えることができます。TMEX API および他の1-Wire API については、アプリケーションノート155 「1-Wire®ソフトウェアリソースガイドデバイス解説」を参照してください。
以下のコード例のTMEX API テスト実装をマキシムのウェブサイトからダウンロードすることができます。
// TMEX API TEST BUILD DECLARATIONS #define TMEXUTIL #include "ibtmexcw.h" long session_handle; // END TMEX API TEST BUILD DECLARATIONS // definitions #define FALSE 0 #define TRUE 1 // method declarations int OWFirst(); int OWNext(); int OWVerify(); void OWTargetSetup(unsigned char family_code); void OWFamilySkipSetup(); int OWReset(); void OWWriteByte(unsigned char byte_value); void OWWriteBit(unsigned char bit_value); unsigned char OWReadBit(); int OWSearch(); unsigned char docrc8(unsigned char value); // global search state unsigned char ROM_NO[8]; int LastDiscrepancy; int LastFamilyDiscrepancy; int LastDeviceFlag; unsigned char crc8; //-------------------------------------------------------------------------- // Find the 'first' devices on the 1-Wire bus // Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer // FALSE : no device present // int OWFirst() { // reset the search state LastDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; LastFamilyDiscrepancy = 0; return OWSearch(); } //-------------------------------------------------------------------------- // Find the 'next' devices on the 1-Wire bus // Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer // FALSE : device not found, end of search // int OWNext() { // leave the search state alone return OWSearch(); } //-------------------------------------------------------------------------- // Perform the 1-Wire Search Algorithm on the 1-Wire bus using the existing // search state. // Return TRUE : device found, ROM number in ROM_NO buffer // FALSE : device not found, end of search // int OWSearch() { int id_bit_number; int last_zero, rom_byte_number, search_result; int id_bit, cmp_id_bit; unsigned char rom_byte_mask, search_direction; // initialize for search id_bit_number = 1; last_zero = 0; rom_byte_number = 0; rom_byte_mask = 1; search_result = 0; crc8 = 0; // if the last call was not the last one if (!LastDeviceFlag) { // 1-Wire reset if (!OWReset()) { // reset the search LastDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; LastFamilyDiscrepancy = 0; return FALSE; } // issue the search command OWWriteByte(0xF0); // loop to do the search do { // read a bit and its complement id_bit = OWReadBit(); cmp_id_bit = OWReadBit(); // check for no devices on 1-wire if ((id_bit == 1) && (cmp_id_bit == 1)) break; else { // all devices coupled have 0 or 1 if (id_bit != cmp_id_bit) search_direction = id_bit; // bit write value for search else { // if this discrepancy if before the Last Discrepancy // on a previous next then pick the same as last time if (id_bit_number < LastDiscrepancy) search_direction = ((ROM_NO[rom_byte_number] & rom_byte_mask) > 0); else // if equal to last pick 1, if not then pick 0 search_direction = (id_bit_number == LastDiscrepancy); // if 0 was picked then record its position in LastZero if (search_direction == 0) { last_zero = id_bit_number; // check for Last discrepancy in family if (last_zero < 9) LastFamilyDiscrepancy = last_zero; } } // set or clear the bit in the ROM byte rom_byte_number // with mask rom_byte_mask if (search_direction == 1) ROM_NO[rom_byte_number] |= rom_byte_mask; else ROM_NO[rom_byte_number] &= ~rom_byte_mask; // serial number search direction write bit OWWriteBit(search_direction); // increment the byte counter id_bit_number // and shift the mask rom_byte_mask id_bit_number++; rom_byte_mask <<= 1; // if the mask is 0 then go to new SerialNum byte rom_byte_number and reset mask if (rom_byte_mask == 0) { docrc8(ROM_NO[rom_byte_number]); // accumulate the CRC rom_byte_number++; rom_byte_mask = 1; } } } while(rom_byte_number < 8); // loop until through all ROM bytes 0-7 // if the search was successful then if (!((id_bit_number < 65) || (crc8 != 0))) { // search successful so set LastDiscrepancy,LastDeviceFlag,search_result LastDiscrepancy = last_zero; // check for last device if (LastDiscrepancy == 0) LastDeviceFlag = TRUE; search_result = TRUE; } } // if no device found then reset counters so next 'search' will be like a first if (!search_result || !ROM_NO[0]) { LastDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; LastFamilyDiscrepancy = 0; search_result = FALSE; } return search_result; } //-------------------------------------------------------------------------- // Verify the device with the ROM number in ROM_NO buffer is present. // Return TRUE : device verified present // FALSE : device not present // int OWVerify() { unsigned char rom_backup[8]; int i,rslt,ld_backup,ldf_backup,lfd_backup; // keep a backup copy of the current state for (i = 0; i < 8; i++) rom_backup[i] = ROM_NO[i]; ld_backup = LastDiscrepancy; ldf_backup = LastDeviceFlag; lfd_backup = LastFamilyDiscrepancy; // set search to find the same device LastDiscrepancy = 64; LastDeviceFlag = FALSE; if (OWSearch()) { // check if same device found rslt = TRUE; for (i = 0; i < 8; i++) { if (rom_backup[i] != ROM_NO[i]) { rslt = FALSE; break; } } } else rslt = FALSE; // restore the search state for (i = 0; i < 8; i++) ROM_NO[i] = rom_backup[i]; LastDiscrepancy = ld_backup; LastDeviceFlag = ldf_backup; LastFamilyDiscrepancy = lfd_backup; // return the result of the verify return rslt; } //-------------------------------------------------------------------------- // Setup the search to find the device type 'family_code' on the next call // to OWNext() if it is present. // void OWTargetSetup(unsigned char family_code) { int i; // set the search state to find SearchFamily type devices ROM_NO[0] = family_code; for (i = 1; i < 8; i++) ROM_NO[i] = 0; LastDiscrepancy = 64; LastFamilyDiscrepancy = 0; LastDeviceFlag = FALSE; } //-------------------------------------------------------------------------- // Setup the search to skip the current device type on the next call // to OWNext(). // void OWFamilySkipSetup() { // set the Last discrepancy to last family discrepancy LastDiscrepancy = LastFamilyDiscrepancy; LastFamilyDiscrepancy = 0; // check for end of list if (LastDiscrepancy == 0) LastDeviceFlag = TRUE; } //-------------------------------------------------------------------------- // 1-Wire Functions to be implemented for a particular platform //-------------------------------------------------------------------------- //-------------------------------------------------------------------------- // Reset the 1-Wire bus and return the presence of any device // Return TRUE : device present // FALSE : no device present // int OWReset() { // platform specific // TMEX API TEST BUILD return (TMTouchReset(session_handle) == 1); } //-------------------------------------------------------------------------- // Send 8 bits of data to the 1-Wire bus // void OWWriteByte(unsigned char byte_value) { // platform specific // TMEX API TEST BUILD TMTouchByte(session_handle,byte_value); } //-------------------------------------------------------------------------- // Send 1 bit of data to teh 1-Wire bus // void OWWriteBit(unsigned char bit_value) { // platform specific // TMEX API TEST BUILD TMTouchBit(session_handle,(short)bit_value); } //-------------------------------------------------------------------------- // Read 1 bit of data from the 1-Wire bus // Return 1 : bit read is 1 // 0 : bit read is 0 // unsigned char OWReadBit() { // platform specific // TMEX API TEST BUILD return (unsigned char)TMTouchBit(session_handle,0x01); } // TEST BUILD static unsigned char dscrc_table[] = { 0, 94,188,226, 97, 63,221,131,194,156,126, 32,163,253, 31, 65, 157,195, 33,127,252,162, 64, 30, 95, 1,227,189, 62, 96,130,220, 35,125,159,193, 66, 28,254,160,225,191, 93, 3,128,222, 60, 98, 190,224, 2, 92,223,129, 99, 61,124, 34,192,158, 29, 67,161,255, 70, 24,250,164, 39,121,155,197,132,218, 56,102,229,187, 89, 7, 219,133,103, 57,186,228, 6, 88, 25, 71,165,251,120, 38,196,154, 101, 59,217,135, 4, 90,184,230,167,249, 27, 69,198,152,122, 36, 248,166, 68, 26,153,199, 37,123, 58,100,134,216, 91, 5,231,185, 140,210, 48,110,237,179, 81, 15, 78, 16,242,172, 47,113,147,205, 17, 79,173,243,112, 46,204,146,211,141,111, 49,178,236, 14, 80, 175,241, 19, 77,206,144,114, 44,109, 51,209,143, 12, 82,176,238, 50,108,142,208, 83, 13,239,177,240,174, 76, 18,145,207, 45,115, 202,148,118, 40,171,245, 23, 73, 8, 86,180,234,105, 55,213,139, 87, 9,235,181, 54,104,138,212,149,203, 41,119,244,170, 72, 22, 233,183, 85, 11,136,214, 52,106, 43,117,151,201, 74, 20,246,168, 116, 42,200,150, 21, 75,169,247,182,232, 10, 84,215,137,107, 53}; //-------------------------------------------------------------------------- // Calculate the CRC8 of the byte value provided with the current // global 'crc8' value. // Returns current global crc8 value // unsigned char docrc8(unsigned char value) { // See Application Note 27 // TEST BUILD crc8 = dscrc_table[crc8 ^ value]; return crc8; } //-------------------------------------------------------------------------- // TEST BUILD MAIN // int main(short argc, char **argv) { short PortType=5,PortNum=1; int rslt,i,cnt; // TMEX API SETUP // get a session session_handle = TMExtendedStartSession(PortNum,PortType,NULL); if (session_handle <= 0) { printf("No session, %d\n",session_handle); exit(0); } // setup the port rslt = TMSetup(session_handle); if (rslt != 1) { printf("Fail setup, %d\n",rslt); exit(0); } // END TMEX API SETUP // find ALL devices printf("\nFIND ALL\n"); cnt = 0; rslt = OWFirst(); while (rslt) { // print device found for (i = 7; i >= 0; i--) printf("%02X", ROM_NO[i]); printf(" %d\n",++cnt); rslt = OWNext(); } // find only 0x1A printf("\nFIND ONLY 0x1A\n"); cnt = 0; OWTargetSetup(0x1A); while (OWNext()) { // check for incorrect type if (ROM_NO[0] != 0x1A) break; // print device found for (i = 7; i >= 0; i--) printf("%02X", ROM_NO[i]); printf(" %d\n",++cnt); } // find all but 0x04, 0x1A, 0x23, and 0x01 printf("\nFIND ALL EXCEPT 0x10, 0x04, 0x0A, 0x1A, 0x23, 0x01\n"); cnt = 0; rslt = OWFirst(); while (rslt) { // check for incorrect type if ((ROM_NO[0] == 0x04) || (ROM_NO[0] == 0x1A) || (ROM_NO[0] == 0x01) || (ROM_NO[0] == 0x23) || (ROM_NO[0] == 0x0A) || (ROM_NO[0] == 0x10)) OWFamilySkipSetup(); else { // print device found for (i = 7; i >= 0; i--) printf("%02X", ROM_NO[i]); printf(" %d\n",++cnt); } rslt = OWNext(); } // TMEX API CLEANUP // release the session TMEndSession(session_handle); // END TMEX API CLEANUP }
改訂履歴
01/30/02 Version 1.0—初版
05/16/03 Version 1.1—修正:検索ROMコマンドを16進数のF0に修正