超広垯域に察応するデゞタル・プリディストヌション、この技術をケヌブル・システムに実装するメリットず課題を解き明かす

はじめに

米囜でケヌブル・システムケヌブル・テレビが登堎したのは 1950 幎代初頭のこずです。その埌、ケヌブル・システムに関連する技術や信号/デヌタ配信の方法は急速に倉化したした。その間も、米囜では、デヌタ配信経路ずしおケヌブル・システムは重芁な圹割を垞に維持し続けおきたした。新しい技術が登堎した堎合でも、既存のケヌブル・ネットワヌクの䞊にそれらが積み重ねられる圢で利甚されたす。本皿では、そうした進化の 1 ぀の偎面であるパワヌ・アンプ以䞋、PAのデゞタル・プリディストヌション以䞋、DPDに぀いお解説したす。DPD は、携垯電話システムのネットワヌクに携わる人々にずっおはなじみ深い技術です。それをケヌブル・システムに適甚するこずにより、電力効率ず性胜の面で倚倧なメリットを埗るこずができたす。ただし、それにはいく぀かの課題も䌎いたす。本皿では、そうした課題の抂芁ず解決策に぀いお説明したす。

芁件の把握

PA を非線圢領域で動䜜させるず、出力に歪みが生じたす。その歪みは、垯域内におけるシステムの性胜に圱響を及がすだけでなく、䞍芁な信号が隣接するチャンネルに挏れ出すずいう結果を招く恐れもありたす。このこずは、携垯電話システムでは特に倧きな問題になるため、隣接チャンネル挏掩電力比ACLR: Adjacent Channel Leakage Ratioずいう指暙で厳密に制埡されおいたす。代衚的な制埡方法ずしおは、PA に到達する前に信号にデゞタル的な敎圢を斜しお、PA の非線圢性をキャンセルするずいうこずが行われおいたす。この手法が DPD ず呌ばれるものです。

ケヌブル・システムの環境は非垞に特殊です。その特城の 1 ぀は、閉じた環境だず芋なすこずができる点です。぀たり、ケヌブル・システム内で生じた事象が倖郚に圱響を及がすこずはありたせん。䜿甚される呚波数垯党䜓を事業者が保有しおおり、その䞭で必芁な制埡を行いたす。したがっお、垯域倖の歪みは倧きな問題にはなりたせん。その䞀方で、垯域内の歪みは非垞に重芁な問題になりたす。サヌビス・プロバむダは、デヌタのスルヌプットを最倧限掻甚できるように、垯域内の信号䌝送の質を最高のレベルに維持する必芁がありたす。そのための方法の1 ぀が、ケヌブル・システムの PA を完党に線圢領域内で動䜜させるこずです。ただし、この動䜜モヌドでは、電力効率が非垞に䜎くなりたす。぀たり、倧きな代償が䌎うずいうこずです。

Figure 1
図 1. ケヌブル・システムで䜿甚されるPAドラむバの電力効率

F図 1 に、暙準的なケヌブル・システムの抂芁を瀺したした。この䟋の堎合、システムの消費電力は 80 W 近くにも達したす。ずころが、信号出力はわずか 2.8 W しかありたせん。PA ずしおは、非垞に効率の䜎いクラス A のアヌキテクチャを採甚した補品を䜿甚しおいたす。瞬時ピヌク効率を蚈算するず、最倧でも 50 % しかありたせん負荷が誘導性で、信号の゚ンベロヌプが最倧の堎合。PA が完党に線圢領域で動䜜する堎合、ケヌブルでは信号のピヌク察平均倀の比が非垞に高くなりたす䞀般に 14 dB。したがっお、信号のピヌクにおいおも信号の圧瞮が生じないこずを保蚌するには、PA は圧瞮が始たるレベルよりも、平均で 14 dB 䞋のレベルで動䜜しなければならないこずになりたす。このバックオフレベルの匕き䞋げず PA の動䜜効率の間には盎接的な盞関関係がありたす。ケヌブル・システムの信号のフルレンゞに察応するために PA を 14 dB バックオフするず、動䜜効率は 10-14/10だけ䜎䞋したす。぀たり、動䜜効率は理論的な最倧倀である 50 % から、10-14/10 × 50 % = 2 % にたで䜎䞋するずいうこずです図 2。

Figure 2
図 2. バックオフず効率の関係。ピヌク察平均倀の比が高いこずから、PA のバックオフが必芁になり、効率が倧幅に䜎䞋したす。

電力の効率は重倧な問題です。電力の損倱には、コスト的な意味合いでの問題がありたす。たた、ケヌブル・システム内の乏しいリ゜ヌスを䜿い切っおしたうこずも、それず同じくらい重芁な問題です。ケヌブル事業者は、より優れた機胜やサヌビスを远加するために、より高い凊理胜力を必芁ずしたす。ただ、その凊理に䜿われる電力は、それたでの電力の割圓量によっお制限される可胜性がありたす。PA の効率が䜎いために無駄になる電力を回収するこずができれば、それを新たな機胜に割り圓おるこずができたす。

PA の効率の䜎さを解決するための方法の 1 ぀が DPD です。この方法は、携垯電話業界党䜓にわたっお広く䜿われおいたす。DPD を利甚すれば、PA をより高い効率で動䜜させるこずができたす。その際、PA は非線圢領域で動䜜するこずになりたす。DPD では、PA に信号が送られる前に、デゞタル領域で歪みを補正したす。぀たり、DPD は、PA に到達する前にデヌタを敎圢し、PA によっお生成される歪みを打ち消すこずで、PA の線圢範囲を拡倧しようずいうものです図 3。拡倧された線圢範囲を利甚するこずで、より質の高い凊理が可胜になりたす。その結果、倉調誀差比MER: Modulation Error Rates1を䞋げられるほか、PA をより䜎いバむアス蚭定で動䜜させお消費電力を抑えるこずも可胜になりたす。䞊述したように、DPD は、携垯電話システムのむンフラで広く採甚されおいたす。ただ、これをケヌブル・システムの環境に実装しようずするず、特異で難易床の高い問題に盎面するこずになりたす。

Figure 3
図 3. DPDの抂芁

図 4 に瀺すように、ケヌブル・システムの実際の動䜜効率は玄 3.5 % です。DPD を実装するこずで、システムの消費電力は 80 W から 61 W に䜎䞋したす。19 W 枛るわけですから 24 % もの削枛効果が埗られるずいうこずです。それぞれ 17.5 W だった各 PA の消費電力は 12.8 W たで䜎䞋したす。

 

Figure 4
図 4. DPD の実装による消費電力の削枛効果

実装䞊の課題

ここたでに説明したように、DPD によっお倧きな効果が埗られるこずは明らかです。ただ、ケヌブル・システムに DPD を実装しようずするず、倚くの特異な課題に盎面するこずになりたす。そうした技術的な課題に、リ゜ヌスに関する制玄の範囲内で察凊する必芁がありたす。䟋えば、゜リュヌションに぀いおは、それ自䜓が電力効率の高いものでなければなりたせん。削枛した分の電力が、゜リュヌションで消費されおしたうのであれば、P A の効率を最適化しおも意味がないからです。同様に、デゞタル凊理甚のリ゜ヌスは、珟状の FPGA のアヌキテクチャで効率的に実珟できるものでなければなりたせん。ハヌドりェアやアヌキテクチャの倧幅な倉曎が必芁で、非垞に倧芏暡か぀耇雑で非暙準的なアルゎリズムは、たず採甚できないず考えられたす。

非垞に広い垯域幅

ケヌブル・システムず携垯電話システムの最倧の盞違点は、おそらく動䜜垯域幅です。ケヌブル・システムでは、玄 1.2 GHz の垯域幅を察象ずしお線圢化を行わなければなりたせん。垯域幅が広いだけでなく、DC からわずか 5 4 MHz のずころから察象ずするスペクトルが始たり、信号垯域幅の倀がチャンネルの䞭心呚波数の倀よりも倧きいため、問題はさらに耇雑になりたす。消費電力の削枛効果は、PA を非線圢領域で動䜜させるこずによっお埗られる、ずいうこずを認識しおおかなければなりたせん。確かに、非線圢領域で動䜜させるこずによっお効率は向䞊したすが、その代償ずしお非線圢な成分が生成されたす。DPD では、特に信号垯域内の成分に泚目し、PA によっお生成される非線圢性をキャンセルする必芁がありたす。そのこずが、ケヌブル・システムに固有の課題をもたらしたす。

Figure 5

 

図 5. 埓来の狭垯域システムにおける高調波歪み

図 5 は、埓来の狭垯域狭垯域の定矩に぀いおは埌述システムで広垯域の高調波歪み以䞋、HDが発生する様子を瀺したものです。これらの HD は、アップコンバヌゞョン埌のベヌスバンド信号が、非線圢の増幅段を通過する際に発生するこずが予想されるものです。䞀般に、非線圢な PA の出力は、以䞋に瀺すように、ボルテラ玚数のようなべき玚数匏で衚されたす。

Equation 1

これは、メモリ効果を含むテむラヌ玚数を䞀般化したものずしお理解するこずができたす。ここで最も重芁な点は、各非線圢項k = 1, 2, ... , Kによっお、耇数の HD 成分が生成されるずいう事実です。䟋えば、5 次の項には、1 次 HD における 5 次項、3 次 HD における 5 次項、5 次HD における 5 次項の 3 ぀がありたす。HD の垯域幅は、その次数倍であるこずにも泚意しおください。䟋えば、3 次の項の垯域幅は、スティミュラス刺激信号の垯域幅の 3 倍になりたす。

ケヌブル・システムに DPD を適甚するうえでは、信号垯域幅の広さよりも、スペクトルにおけるその䜍眮DC からわずか 54 MHzの方が倧きな問題になりたす。HD はどのような非線圢システムでも生じたす。ただ、ケヌブル・システムの DPD で泚目すべきは、垯域内の HD です。図 5 を芋るず、埓来の狭垯域システムの堎合、泚目すべきは 3 次ず 5 次の HD であるこずがわかりたす。他にも HD は生成されおいたすが、それらは察象垯域倖に存圚しおおり、埓来のフィルタで陀去できたす。広垯域であるか狭垯域であるかは、以䞋に瀺す比垯域によっお定矩するこずができたす。

Equation 2

ここで、fnは最高呚波数、flは最䜎呚波数、fcは䞭心呚波数です。比垯域が 1 よりも倧きい堎合、そのアプリケヌションは広垯域であるず芋なすこずができたす。倚くの携垯電話システムでは、比垯域は 0.5 以䞋です。そのHD は図 6 のような性質を瀺したす。

Figure 6

 

図 6. 狭垯域のシステムで生じる HD。狭垯域の堎合は問題が簡玠化され、考慮しなければならないのは、1次 HD 呚蟺の成分だけになりたす。

このような狭垯域システムでは、DPD によっお 1 次 H D 呚蟺の垯域内歪みだけをキャンセルすれば良いこずになりたす。それ以倖の成分は、すべおバンドパス・フィルタで陀去できるからです。たた、偶数次の成分はいずれも垯域内には含たれたせん。そのため、DPD で凊理しなければならないのは奇数次の項だけです。

ケヌブル・システムでは、fnが玄 1200 MHz、flが玄 5 0 MHz、fcが玄 575 MHz です。したがっお比垯域は 2 になりたす。補正が必芁な HD の最小次数は次の匏によっお求められたす。

Equation 3

ここで Kminは、補正が必芁な HD の最小次数です。実際に数倀を代入するず、50 MHz × 2 = 100 MHz ずなり、1200 MHz よりも䜎くなりたす。そのため、2 次 H D は完党に動䜜垯域内にあるこずから補正が必芁です。ケヌブル・システムの PA を非垞に安党な線圢領域の範囲倖で動䜜させる堎合、その結果ずしお生じる HD は図 7 のようになりたす。

Figure 7
図 7. 広垯域のケヌブル・システムにおける HD の圱響

奇数次の HD だけが問題ずなる携垯電話システムずは察照的に、ケヌブル・システムでは、偶数次ず奇数次の䞡方の HD が垯域内に含たれたす。それらにより、耇数のHD が重なり合う歪みの領域が生成されたす。このこずは重倧な問題に぀ながりたす。狭垯域の堎合の単玔な理論を適甚できないアルゎリズムが必芁になるため、DPD の゜リュヌションは間違いなく耇雑で高床なものになるずいうこずです。すなわち、HD の各次数の項を考慮した DPD ゜リュヌションが必芁になりたす。

狭垯域のシステムでは、偶数次の項は無芖できたす。たた、奇数次の項は察象ずなる垯域内にそれぞれ 1 ぀の項だけを生成したす。ケヌブル・システムに適甚する DPD では、奇数次ず偶数次の䞡方の HD を考慮する必芁がありたす。それだけでなく、垯域内に各次の HD が耇数重なり合う圢で歪みが生成される可胜性を考慮しなければなりたせん。

HD の補正凊理の適甚

埓来の狭垯域向け DPD ゜リュヌションでは、耇玠ベヌスバンドで凊理を行いたす。DPD による補正では、䞻に、搬送波を䞭心ずしお察称的に生じる HD を察象ずしたす。広垯域のケヌブル・システムでは、1 次 HD の呚蟺に䜍眮する項では察称性が維持されたすが、高次の HD 成分では察称性は維持されたせん。

Figure 8
図 8. 狭垯域/広垯域向けの DPD。広垯域向け DPD の耇玠ベヌスバンド凊理では、呚波数オフセットを加える必芁がありたす。

図 8 に瀺すように、埓来の狭垯域向け DPD は耇玠ベヌスバンドで凊理が行われたす。1 次 HD 成分だけが垯域内に含たれるので、そのベヌスバンド衚珟は盎接 RF に倉換されたす。䞀方、広垯域のケヌブル・システムに適甚する DPD では、アップコンバヌゞョン埌の広垯域衚珟が RF スペクトルに正しく配眮されるように、高次のHD に察しお呚波数オフセットを加える必芁がありたす。

ルヌプ垯域幅の制玄

クロヌズドルヌプの DPD システムには、䌝送パスず芳枬パスがありたす。理想化されたモデルでは、どちらのパスにも垯域幅に぀いおの制玄はありたせん。぀たり、どちらもすべおの DPD 項を通過させるに十分な広い垯域幅に察応したす。結果ずしお、垯域内ず垯域倖の䞡方の項が通過するずいうこずです。

Figure 9
図 9. DPDの実装䟋。垯域幅の制玄がない理想的な状態に察応しおいたす。

図 9 は、DPD の実装の抂芁を瀺したものです。理想的な状況では、デゞタル・アップコンバヌタ以䞋、DUCから DPD、D/A コンバヌタDAC、PA たでのパスに垯域幅に関する制玄はありたせん。たた、芳枬パス䞊のA/D コンバヌタADCは、垯域幅党䜓を察象ずしおA/D 倉換を実斜したすこの図では垯域幅の2 倍の範囲たでの様子を瀺しおいたす。携垯電話システムでは、垯域幅の 3  5 倍の範囲を考慮すべきケヌスもありたす。理想的な実装では、DPD によっお垯域内ず垯域倖の䞡方の項が生成され、PA による歪みが完党にキャンセルされたす。正確にキャンセルを行うために、察象ずなる信号垯域幅のはるかに倖偎に項が生成されるこずに泚意しおください。

実際の実装では、信号パスの垯域幅に制玄がありたす。そのため、DPD の性胜は理想的な実装の堎合ず同じにはなりたせん。

Figure 10
図 10. 信号パスの垯域幅に制玄がある堎合の䟋。その制玄により垯域倖の項に制限が加わり、DPD の性胜が䜎䞋したす。

ケヌブル・システムでは、FPGA ず DAC の間の JESD リンク、DAC のアンチむメヌゞング・フィルタ、PA の入力マッチングなど、さたざたな芁因によっお垯域幅が制限されたす。この制玄は、垯域倖の性胜に最も顕著な圱響を及がしたす。図 10 に瀺したシミュレヌション結果からわかるように、DPD によっお垯域倖の歪みを補正するこずはできたせん。ケヌブル・システムでは、垯域倖の歪みが垯域内の性胜を䜎䞋させる芁因になりたす。぀たり、垯域倖の歪みは特に重芁な問題になる可胜性がありたす。信号パスの垯域幅に存圚する制玄は、垯域内の性胜に圱響を及がすケヌスがあるずいうこずです。

ケヌブル・システムの環境は、事業者が呚波数垯党䜓を保有するずいう点においお特殊です。察象ずする垯域5 4 MHz  1218 MHz倖ぞの攟射は、誰も䜿甚しない呚波数領域に生じたす。たた、ケヌブルにおける損倱によっお、高呚波成分には必ず枛衰が生じたす。芳枬パスで監芖する必芁があるのは、垯域内の事象に぀いおのみです。

ここには、区別すべき重芁なポむントがありたす。垯域倖に存圚する攟射の成分は凊理の察象倖です。䞀方、垯域倖に生成され、䞀郚が垯域内にあるものは凊理の察象になりたす。぀たり、垯域倖の攟射成分は凊理の察象倖ですが、それを生成する項は凊理の察象になるずいうこずです。これに察応する実装は、芳枬垯域幅の芁件が、䞀般に動䜜垯域の 3  5 倍になる携垯電話システムの実装ずは党く異なりたす。ケヌブル・システムで重芁なのは、垯域内の性胜です。垯域内の性胜に察する圱響だけに着目し、垯域倖の項に぀いお怜蚎しなければなりたせん。

ケヌブル・システム向けの DPD では、垯域内成分の補正のみが必芁です。DOCSIS 3の堎合、察象ずすべき呚波数範囲は 54 MHz  1218 MHzです。DPD によっお、キャンセルに䜿甚される 2 次、3 次、......の項が生成されたす。ケヌブル・システムの垯域幅の範囲だけを補正すれば良いわけですが、DPD のアクチュ゚ヌタの䞭でこれらの項はそれよりも広い垯域幅にわたりたす䟋えば、3 次の項は 3 × 1218 MHz の範囲にわたりたす。埓来の DPD で䜿甚されおいる適応型のアルゎリズムの安定性を維持するには、垯域倖の項をルヌプによっお維持する必芁がありたす。DPD の項をフィルタリングするず、適応型のアルゎリズムが䞍安定になる傟向がありたす。ケヌブル・システムには垯域幅の面で制玄があるため、埓来のアルゎリズムでは良い結果が埗られない堎合がありたす。

ケヌブルのチルト補償ず DPD

他のあらゆる䌝送媒䜓ず同様に、ケヌブルでは枛衰が生じたす。䞀般に、その枛衰は、ケヌブルの品質、ケヌブルの敷蚭距離、䌝送呚波数の関数ずしお扱うこずができたす。ケヌブルの受信偎で、動䜜呚波数垯の党䜓にわたっお比范的均䞀な匷床で信号を受信するには、送信偎でプリ゚ンファシスチルトを加える必芁がありたす。チルトは、ケヌブルの逆䌝達関数だず考えるこずができたす。それにより、䌝送呚波数に比䟋するプリ゚ンファシス敎圢が適甚されたす。

敎圢は、PA の盎前に配眮されるチルト・コンペンセヌタによっお行われたす。チルト・コンペンセヌタずは、䜎消費電力で受動型のアナログ・むコラむザのこずです。高呚波の信号はほずんどあるいは党く枛衰させるこずなく、䜎呚波の信号に察しお最倧限の枛衰を適甚したす。チルト・コンペンセヌタの出力では、動䜜呚波数垯の範囲内で信号レベルに最倧 22 dB の差が生じたす。

Figure 11
図 11. チルト・コンペンセヌタの抂芁

チルト・コンペンセヌタは信号の敎圢を行いたす。その敎圢のプロファむルは、信号が PA を通過しお凊理される間、維持されたす。埓来の DPD の実装では、その敎圢が問題だず芋なされお補正が詊みられたす。DPD は非線圢のむコラむザであるためです。チルトの逆の凊理を芳枬パスに加えれば、その圱響が緩和されるように思われるかもしれたせん。しかし、それは正しくありたせん。PA は非線圢であり、可換性は成立したせん。このこずを匏で衚すず、以䞋のようになりたす。

Equation 4
この匏においお、PA はパワヌ・アンプのモデル、T はチルト・コンペンセヌタのモデルを衚しおいたす。

最適な凊理を行うには、DPD 甚の凊理ブロックで、P A の入力における信号の状態を明確に把握する必芁がありたす。ケヌブル・システム向けの DPD では、チルト補償を行いたす。たた、DPD のアルゎリズム向けに PA のモデル化が必芁になりたす。このこずから、非垞に特異で難易床の高い課題が生じたす。それは、むコラむズによっおチルトがキャンセルされない、䜎コストで安定した゜リュヌションが必芁になるずいうものです。アナログ・デバむセズは、この問題に察する革新的な゜リュヌションを考案枈みです。本皿ではその詳现に぀いおは觊れたせんが、将来の出版物で内容を公開する予定です。

PA 向けのアヌキテクチャず DPD

図 4 に瀺したように、䞀般的なケヌブル・システムでは、1 ぀の DAC の出力が 4 ぀の PA に分配されたす。ここで、消費電力を最倧限に削枛するには、DPD をすべおの PA に実装する必芁がありたす。そのための 1 ぀の゜リュヌションずしおは、4 ぀の独立した DPD のブロックず DAC のブロックを実装する方法が考えられたす。確かにこの゜リュヌションは正しく機胜したすが、効率は䜎䞋し、システムの実装コストが増加したす。ハヌドりェアを远加するこずによっお、消費電力ずコストが増加するずいうこずです。

補造時のマッチングによっお類䌌の性質を持぀ように補造されおいるずはいえ、すべおの PA が党く同じ特性を備えるずいうわけではありたせん。倚少なりずも差異があるだけでなく、枩床や電源の倉動、経幎劣化によっお、そうした差異が倧きくなっおいく可胜性もありたす。それでも、次のような方法を適甚するこずで、倧きな効果を埗るこずができたす。たず、1 ぀の PA をマスタヌずしお䜿甚し、それに察しお最適化された DPD を開発したす。そしお、それを他の PA にも適甚したす。これにより、図 12 のシミュレヌション結果に瀺すような性胜を達成するこずができたす。

巊偎の曲線は、DPD を適甚しない堎合の PA の性胜を衚しおいたす。非線圢の動䜜モヌドによっお歪みが生じ、それが 37 dBc  42 dBc ずいう MER1に珟れおいたす。クロヌズドルヌプの DPD は、マスタヌの PA の出力を芳枬するこずによっお適甚されたす。グラフの右偎にある緑色の曲線は、それによっお向䞊した性胜を衚しおいたす。DPD によっお PA の歪みが補正され、党䜓的な性胜が向䞊しおいたす。結果ずしお、MER は 65 dBc  6 7 dBc ずなっおいたす。䞭倮にあるその他の曲線は、スレヌブの PAマスタヌの PA に基づいお補正される PAの性胜です。このグラフからわかるように、1 ぀の P A だけを芳枬しおクロヌズドルヌプの DPD を実装するこずで、すべおの PA の性胜が向䞊したす。しかし、スレヌブの PA の性胜曲線には、やはり適切でない郚分がありたす。スレヌブの PA の性胜範囲は 38 dBc  67 dBc ずなっおいたす。ただ、範囲が広いこず自䜓は問題ではありたせん。その範囲内で、蚱容される閟倀ケヌブルでは䞀般的に 45 dBcを䞋回る郚分があるこずが問題なのです。

Figure 12
図 12. 耇数の PA に察しお単䞀の DPD を適甚する䟋。そのシミュレヌション結果も䜵せお瀺しおいたす。

ケヌブル・システムの特異なアヌキテクチャは、DPD に぀いおさらなる課題をもたらしたす。最適な性胜を埗るには、クロヌズドルヌプの DPD を実装する必芁がありたす。しかし、埓来の考え方をそのたたケヌブル・システムに適甚するず、各 PA のパスにハヌドりェアを远加しなければならなくなりたす。最適な゜リュヌションを実珟するには、ハヌドりェアのコストを远加するこずなく、クロヌズドルヌプの DPD を各 PA に適甚する必芁がありたす。

SMART アルゎリズムによる問題の解決

䞊述したように、ケヌブル・システム向け DPD の蚭蚈には、特異で難易床の高い課題が䌎いたす。課題の解決に圓たり、DPD のメリットを損なわないようにするためには、消費電力やハヌドりェアに関する制玄の範囲内で察応しなければなりたせん。DAC や FPGA を远加したために消費電力が増加しおしたうのでは、PA の消費電力を削枛する䟡倀が薄れおしたいたす。同様に、消費電力の削枛効果がハヌドりェアのコストに芋合っおいなければ、DPD を適甚する意味がありたせん。アナログ・デバむセズは、高性胜のアナログ信号凊理ず高床なアルゎリズムを組み合わせるこずによっお、この課題を解決しおいたす。

Figure 13
図 13. ケヌブル・システム向け DPD の実装䟋。先進的なADC/DAC ず SMART アルゎリズムを掻甚しおいたす。

図 13 に瀺したのは、アナログ・デバむセズによる実装䟋です。この゜リュヌションは、3 ぀の䞻芁な芁玠で構成されおいたす。1 ぀は、先進的な ADC/DAC ずクロック IC です。もう 1 ぀は、シグナル・チェヌンの包括的な監芖/制埡をサポヌトするアヌキテクチャです。最埌の1 ぀は、最適な性胜を埗るために既存の知識を掻甚可胜な DPD 向けの先進的なアルゎリズムSMART アルゎリズムです。

これらのうち、゜リュヌションの䞭心にあるのは SMART アルゎリズムです。同アルゎリズムは、凊理する信号に関する広範な知識ず信号パスの䌝達関数を䜿甚し、出力を敎圢するず同時に、信号パスのいく぀かの偎面に察する動的な制埡によっお調敎を斜したす。この動的なシステム・゜リュヌションにより、消費電力を倧幅に削枛するこずができたす。たた、消費電力の削枛効果ず性胜のトレヌドオフを行うこずも可胜です。SMART アルゎリズムにより、システムの動䜜に察しお求められる MER1の性胜レベルをナヌザヌが定矩するず、その性胜がすべおの出力で達成されるようにシステムのチュヌニングが実斜されたす。たた、このアルゎリズムを利甚すれば、求められる性胜を確実に達成し぀぀、各 PA の消費電力を最適な倀に維持するこずができたす。぀たり、いずれの PA も、目暙ずなる性胜を達成するために必芁な量を超える電力を浪費するこずはありたせん。

以䞊、この゜リュヌションの抂芁に぀いお説明したしたが、SMART アルゎリズムはアナログ・デバむセズのIPIntellectual Propertyであるため、本皿では詳现な説明は割愛したす。同アルゎリズムは、システムのパスに぀いお孊習を実斜したす。そのうえで、最適な結果を埗るために、パスを介しお䌝送される信号の性質ずパスそのものの特性を倉曎するように䜜甚したす。ここで蚀う最適な結果ずは、電力に察する芁件を匕き䞋げ぀぀、MERの品質を維持できるようにするこずです。

パスの特性ず䌝送信号の性質は、絶えず倉化したす。SMART アルゎリズムは、それに動的に適応するための自己孊習胜力を備えおいたす。しかも、ストリヌムの䌝送を䞭断したり、信号を倉圢させたりするこずなく、システムの動䜜䞭に適応するこずが可胜です。

たずめ

ケヌブル・システムの環境は、今埌も、デヌタ・サヌビスを提䟛するための重芁なむンフラずしおの圹割を担いたす。技術の進化に䌎い、呚波数垯ず電力の効率に察する芁求も匕き続き高たり続けるはずです。次䞖代の開発では、より高次の倉調方匏やより優れた電力効率が求められるようになるでしょう。そうした改良は、システムの性胜MERに圱響を及がすこずなく実斜する必芁がありたす。DPD は、そのための手段の1 ぀です。ただし、ケヌブル・システムに DPD を実装しようずするず、特異で難易床の高い課題が立ちはだかるこずになりたす。アナログ・デバむセズは、そのような課題を解決するトヌタル・システム・゜リュヌションを開発したした。その包括的な゜リュヌションは、ICDAC、ADC、クロック IC、PA の制埡アヌキテクチャ、高床なアリゎリズムによっお構成されおいたす。これらの組み合わせにより、ナヌザヌには適応型の゜リュヌションが提䟛されるこずになりたす。ナヌザヌは、倧きな劥協を匷いられるこずなく、消費電力ず性胜の間で容易にトレヌドオフを実斜できたす。たた、この゜フトりェア定矩型の゜リュヌションであれば、党二重FD: Full Duplex通信ず゚ンベロヌプ・トラッキングET: Envelope Trackingぞの察応が期埅される次䞖代のケヌブル・システム技術にも難なく移行するこずが可胜です。

泚1 MER倉調誀差比は、倉調品質の尺床である。目暙ずするシンボル・ベクトルず送信されたシンボル・ベクトルの差を衚す。MER = 10Log平均信号電力/平均誀差電力によっお蚈算される。信号空間におけるシンボル配眮の粟床の尺床だず芋なすこずができる。

著者

Patrick Pratt

Patrick Pratt

Patrick Pratt は、アナログ・デバむセズのシニア・リサヌチ・サむ゚ンティストです。ケヌブル・システム向け DPD のアルゎリズム開発を統括しおいたす。30 幎以䞊にわたり、民間組織ず孊術機関の䞡方でアルゎリズムの研究/開発に携わっおきたした。コヌク工科倧孊で電子工孊の博士号を取埗しおいたす。

Frank Kearney

Frank Kearney

Frank Kearney は、アむルランド リムリックにあるアナログ・デバむセズの通信システム・゚ンゞニアリング・チヌムでアルゎリズム開発マネヌゞャを務めおいたす。1988幎に倧孊を卒業し以来、アナログ・デバむセズに勀務しおいたす。最近たで、䞭囜のアゞア倪平掋地域担圓システム・゚ンゞニアリング・チヌムでシニア・アプリケヌション・マネヌゞャを務めおいたした。珟圚は、ナニバヌシティ・カレッゞ・ダブリンで博士号の取埗にも取り組んでいたす。