Trigonometric Operations with the 433

(The Powers of Non-Integral Exponents)

A new approximation technique appears to presage promising results in the low-cost analog simulation of trigonometric relationships. Applications include low-cost resolvers, coordinate transformations (especially Cartesian-to-polar), and generation of time functions. Read full article



著者

Dan Sheingold

Dan Sheingold

Dan Sheingold は、1969年からAnalog Dialogueの著者を務め、1948 年にWPIより“ 優秀な成績で”BSEEを取得、1949 年にコロンビア大学よりMSEEを取得。GeorgeA.Philbrick Researches, Inc. にてアナログコンピュータとオペアンプに関する業務に19 年間従事し、全世界に広く流通しているApplications Manual-Computing Amplifiers の編集に携わった後、アナログ・デバイセズに入社しました。アナログ・デバイセズでは、Analog Dialogue 以外に、データコンバータ、非線形回路、トランスデューサ・インターフェース、またRichard Higgins のDigitalSignal Processing in VLSIの編集に携わりました。1990 年には、“アナログデバイスとデータコンバータの理解を深めたことへの貢献” により、IEEE のフェローに選出されました。