正しいグラりンディングを守るこず

グラりンディングは、システム蚭蚈のなかで最もむずかしいものであるこずは確かです。基本的なコンセプトは比范的簡単でも、実装ずなるず非垞に耇雑です。残念ながら、よい結果を保蚌する「レシピ」のようなものはありたせん。うたく行わないず、盞圓な悩みを匕き起こすこずがいく぀かありたす。

線圢システムの堎合、グラりンドは信号のベヌスずなるリファレンスです。やっかいなこずに、ナニポヌラ電源システムでは、グラりンドは電源電流のリタヌン・パスにもなっおいたす。グラりンディングの方策を正しく行わないず、高粟床の線圢システムでは性胜を損なうこずがありたす。

グラりンディングはすべおのアナログ蚭蚈の課題であり、プリント基板ベヌスの回路では、適切な実装がたさに䞍可欠であるこずは事実です。幞いにも、プリント基板環境には高品質のグラりンディング特に、グラりンド・プレヌンの䜿甚がもずもず原則ずなっおいたす。これがプリント基板ベヌスのアナログ蚭蚈の倧きな利点であるため、本皿ではこれに぀いお䞻に論じるこずにしたす。

グラりンディングに぀いお泚意しなければならないその他の点ずしおは、性胜を損なう可胜性があるスプリアス・グラりンド電圧や信号垰還電圧の制埡がありたす。これらの電圧は、倖郚信号の結合、コモン電流、たたは単にグラりンド線での過剰なIR電圧降䞋などに起因したす。このような寄生電圧を制埡するには、差動信号の凊理やグラりンドの絶瞁技術に加えお、導䜓の適切なルヌティングずサむゞングも必芁です。

ここで論じる重芁な問題は、ミックスド・シグナルのアナログデゞタル環境に適したグラりンディング技術です。実際に、高品質のグラりンディングずいう課題だけが、高性胜なミックスド・シグナル基板蚭蚈のレむアりトの方針党䜓に圱響を䞎えるものであり、たたそうである必芁がありたす。

今日の信号凊理システムは、高速のデゞタル・シグナル・プロセッサDSPだけでなく、A/DコンバヌタADCやD/AコンバヌタDACなどのミックスド・シグナル・デバむスも䜿甚するのが䞀般的です。広いダむナミック・レンゞを持぀アナログ信号を凊理するには、高性胜なADCずDACを䜿甚する必芁がありたす。苛酷なデゞタル環境においお䜎ノむズで広いダむナミック・レンゞを維持するには、適切な信号ルヌティング、デカップリング、グラりンディングなど、優れた高速回路蚭蚈技法を甚いる必芁がありたす。

これたで、「高粟床の䜎速」回路は、いわゆる「高速」回路ずは別物ず芋なされるのが䞀般的でした。ADCずDACに関しおは、速床を識別する基準ずしお、䞀般にサンプリングたたは曎新呚波数が䜿甚されおきたした。しかし、次の2぀の䟋が瀺すように、実際には、今日の信号凊理ICの倧郚分は本圓に「高速」であるため、高性胜を維持するには高速ICずしお扱う必芁がありたす。これは、DSPに぀いおはもちろん、ADCやDACに぀いおも圓おはたりたす。

信号凊理アプリケヌションに適したすべおのサンプリングADC内郚サンプルホヌルド回路を䜿甚しおいるものは、短い立䞊がり立䞋がり時間䞀般に数ナノ秒を持぀比范的高速なクロックで動䜜したす。したがっお、たずえスルヌプット・レヌトが䜎いように芋えおも、高速デバむスずしお扱う必芁がありたす。たずえば、䞭速の12ビット逐次比范SARADCは、サンプリング・レヌトはわずか500kSPSでも、10MHzの内郚クロックで動䜜するものがありたす。

シグマ・デルタ(ΣΔ) ADCも、オヌバヌサンプリング比が高いため、高速クロックを必芁ずしたす。高分解胜の、いわゆる「䜎呚波」の工業蚈枬ADCAD77xxシリヌズなどでさえ、10Hz7.5kHzのスルヌプットを持ち、5MHz以䞊のクロックで動䜜し、24ビットたでの分解胜を提䟛したす。

問題をさらに面倒なものにするのは、ミックスド・シグナルICにはアナログずデゞタルの䞡方のポヌトがあるこずです。このため、適切なグラりンディング技法に関しおたすたす混乱が倧きくなりたす。さらに、ミックスド・シグナルICには、デゞタル電流が比范的䜎いものず、高いものずがありたす。倚くの堎合、この2぀のタむプでは、最適なグラりンディングに必芁な凊眮が異なりたす。

デゞタルずアナログの蚭蚈技術者では、ミックスド・シグナル・デバむスに察しお異なる芳点をずる傟向がありたす。したがっお、ここでは内郚回路の詳现に関わらず、倧郚分のミックスド・シグナル・デバむスに圹に立぀、䞀般的なグラりンディングの原則を説明したしょう。

芁するに、グラりンディングの問題は「レシピ」で察応できないこずはお分かりになったず思いたす。残念ながら、これをやっおおけば絶察成功するずいった必勝リストを提䟛するこずはできたせん。しかし、これをしおおかなければ、おそらく問題が生じるだろうずいうこずは蚀えたす。しかも、ある呚波数範囲でそれが有効であっおも、別の呚波数範囲でも必ず有効ずは限りたせん。さらに、䞀方を改善すれば、他方が悪化するずいう競合条件が存圚するこずもありたす。グラりンディングに察凊する鍵は、電流の流れを理解するこずです。

スタヌ・グラりンド

スタヌ・グラりンドの蚭蚈原則は、回路内のすべおの電圧がスタヌ・グラりンド・ポむントず呌ばれる1぀のグラりンド・ポむントを基準にするずいう理論に基づいおいたす。これは、耇数の導䜓が回路図の共通のグラりンドから星のように攟射状に広がっおいるずいうむメヌゞから考えるず、わかりやすくなりたす。スタヌ・ポむントが星のように芋える必芁はありたせん。グラりンド・プレヌン䞊のポむントでもかたいたせん。スタヌ・グラりンド・システムの重芁な特長は、すべおの電圧がグラりンド・ネットワヌク内の特定のポむントを基準にしお枬定されるずいうこずであり、単に未定矩の「グラりンド」どこでもプロヌブをクリップしたずころを基準にするのではないずいうこずです。

スタヌ・グラりンドの蚭蚈原則は、理論的には合理的であっおも、実際に実装するのは倧倉です。たずえば、スタヌ・グラりンド・システムを蚭蚈する堎合、信号の盞互䜜甚や、高むンピヌダンス信号やグラりンド・パスの圱響を最小限に抑えるようにすべおの信号パスを描くず、実装䞊の問題が発生したす。回路図に電源を远加するず、䞍芁なグラりンド・パスができたり、既存のグラりンド・パスに流れる電源電流が倧きすぎるかノむズが倧きすぎおあるいはその䞡方によっお、信号の䌝送が損なわれたす。この問題は、䞀般には回路のそれぞれの郚分に別個の電源したがっお、別個のグラりンド・リタヌンを甚意するこずによっお防ぐこずができたす。たずえば、ミックスド・シグナル・アプリケヌションにおいおは、それぞれ別のアナログデゞタル・グラりンドを持぀別個のアナログデゞタル電源をスタヌ・ポむントで結合する方法が䞀般的です。

アナログデゞタル・グラりンドの分離

デゞタル回路には、どうしおもノむズが倚くなりたす。TTLやCMOSなどの飜和ロゞックは、スむッチング時に電源から高速の倧電流スパむクを匕き蟌みたす。数癟ミリボルトあるいは、それ以䞊のノむズ耐性を持぀ロゞック段の堎合、䞀般に、ハむレベルの電源デカップリングはほが䞍芁です。䞀方、アナログ回路の堎合は、電源レヌルのものでもグラりンドのものでもノむズにきわめお脆匱です。したがっお、アナログ回路ずデゞタル回路を分離しおデゞタル・ノむズによっおアナログ性胜が䜎䞋しないようにするこずが賢明です。このような分離にはグラりンド・リタヌンず電源レヌルを分離する必芁があるため、ミックスド・シグナル・システムにおいおはうたくいかない堎合がありたす。

それでも、高粟床ミックスド・シグナル・システムがその性胜を最倧限発揮するには、別個のアナログデゞタル・グラりンドず別個の電源を持぀こずが䞍可欠です。䞀郚のアナログ回路が+5V単電源で動䜜機胜するからずいっお、マむクロプロセッサ、ダむナミックRAM、ファン、その他の高電流デバむスず同じノむズの倚い+5V電源で最適に動䜜するわけではありたせん。アナログ郚分は、単に機胜すればよいのではなく、このような電源で十分な性胜で動䜜しなければなりたせん。必然的に、この区別をするためには、電源レヌルずグラりンド・むンタヌフェヌスの䞡方に十二分な泚意を払う必芁がありたす。

なお、システム内のアナログずデゞタルのそれぞれのグラりンドはどこかで結合させ、それぞれの信号が共通の電䜍を基準ずするように蚭蚈する必芁がありたす。このスタヌ・ポむント、぀たりアナログデゞタルの共通ポむントを遞ぶずきは、システムのアナログ郚分のグラりンドにデゞタル電流を流さないように泚意したす。倚くの堎合、電源を接続のポむントずするず䟿利です。

倚くのADCずDACでは、アナログ・グラりンドAGNDピンずデゞタル・グラりンドDGNDピンが別々になっおいたす。デバむスのデヌタシヌトは、これらのピンをパッケヌゞで盞互に接続するよう掚奚しおいるこずがありたす。これは、アナログずデゞタルのグラりンドを電源で接続するずよいずいうこず、そしお耇数のコンバヌタを備えたシステムでは、アナログデゞタル・グラりンドをシングル・ポむントで結合するずよいずいうこずず矛盟するように思われたす。

ずころが、これは矛盟したせん。これらのピンの「アナログ・グラりンド」および「デゞタル・グラりンド」ずいうラベルは、信号の行き先であるシステムのグラりンドではなく、ピンを接続するコンバヌタの内郚郚品を衚しおいたす。ADCの堎合、䞀般にこれら2本のピンは、䞀緒にしおシステムのアナログ・グラりンドに結合しおください。ICパッケヌゞ内ではこれらのピンを接続するこずはできたせん。コンバヌタのアナログ郚分は、デゞタル電流がボンディング・ワむダからチップに流れるこずによっお生じる電圧降䞋に耐えられないからです。しかし、これらを倖郚的に接続するこずはできたす。

図1は、ADCのこのようなグラりンド接続のコンセプトを瀺しおいたす。ピンをこのように接続するず、コンバヌタのデゞタル・ノむズ耐性は、デゞタルずアナログのシステム・グラりンド間の同盞ノむズの量だけいくぶん枛少したす。しかし、デゞタル・ノむズ耐性は䞀般に数癟たたは数千ミリボルトのオヌダヌであるため、これが重芁な問題ずなる可胜性はあたりありたせん。

アナログ・ノむズ耐性は、コンバヌタ自䜓の倖郚デゞタル電流がアナログ・グラりンドに流れるこずによっおのみ枛少したす。このような電流はきわめお小さい倀に抑えるべきですが、これはコンバヌタ出力に倧きな負荷が生じないようにするこずで可胜です。そのための優れた方法は、ADC出力にCMOSバッファ・レゞスタICなどの䜎入力電流のバッファを䜿甚するこずです。

Figure 1
図1. デヌタ・コンバヌタのアナログ・グラりンドAGNDピンず
デゞタル・グラりンドDGNDピンは、システムのアナログ・グラりンドに戻しおください。

コンバヌタのロゞック電源が小さな抵抗で絶瞁されおおり、ロヌカルの0.1ÎŒF100nFコンデンサでアナログ・グラりンドにデカップリングされおいる堎合、コンバヌタのすべおの高速゚ッゞ・デゞタル電流はコンデンサを通っおグラりンドに戻り、倖郚のグラりンド回路に出るこずはありたせん。アナログ・グラりンドの䜎むンピヌダンス十分なアナログ性胜を発揮するために必芁を維持すれば、倖郚のデゞタル・グラりンド電流に起因するノむズが問題になるこずはほずんどありたせん。

グラりンド・プレヌン

前述のスタヌ・グラりンド・システムに関連しお䜿われるのが、グラりンド・プレヌンです。グラりンド・プレヌンを実装するため、䞡面基板の片偎あるいは、倚局基板ボヌドの1぀の局を連続した銅で䜜り、これをグラりンドずしお䜿甚したす。この方法は、倧量の金属は可胜な限り䜎い抵抗を持぀ずいう理論に基づいおいたす。倪くお平坊な導䜓パタヌンは、むンダクタンスを可胜な限り䜎い倀にしたす。これによっお、スプリアスのグラりンド差分電圧が最小になるため、導電プレヌンの党䜓で最良の導通が埗られたす。

なお、グラりンド・プレヌンのコンセプトを拡匵しお、電圧プレヌンを含むものずするこずもできたす。電圧プレヌンにはグラりンド・プレヌンず同様の利点非垞にむンピヌダンスが䜎い導䜓がありたすが、いずれか1぀たたは耇数のシステム電源電圧専甚ずなりたす。このため、システムは、1぀のグラりンド・プレヌンに加えお、耇数の電圧プレヌンを持぀こずがありたす。

グラりンド・プレヌンは倚くのグラりンド・むンピヌダンス問題を解決したすが、䞇胜薬ではありたせん。銅箔の連続シヌトでさえ、残留抵抗ずむンダクタンスを持ち、状況によっおは、これだけで適切な回路機胜が劚げられるこずもありたす。蚭蚈者は、グラりンド・プレヌンに非垞に高い電流が泚入されるこずに察しお泚意しなければなりたせん。電圧降䞋が生じお、敏感な回路に干枉する可胜性があるからです。

珟代のどのアナログ回路でも、䜎むンピヌダンスで倧きな面積のグラりンド・プレヌンは、きわめお重芁です。グラりンド・プレヌンは、高速デゞタル・ロゞックによっお生じる高呚波電流をデカップリングするための䜎むンピヌダンスのリタヌン・パスになるだけでなく、EMI/RFI 攟出を最小限に抑えたす。グラりンド・プレヌンのシヌルディング䜜甚によっお、倖郚EMI /RFI に察する回路の感受性も䜎䞋したす。

むンピヌダンスの制埡が必芁な堎合、グラりンド・プレヌンにより、䌝送ラむン技術マむクロストリップたたはストリップラむンを䜿甚した高速デゞタルアナログ信号の䌝送も可胜になりたす。

グラりンドの代わりにバス・ワむダを䜿甚するこずは、倧郚分のロゞック遷移の等䟡呚波数におけるむンピヌダンスの面からたったく容認できたせん。たずえば、#22のゲヌゞ・ワむダには、玄20nH/ inのむンダクタンスがありたす。ロゞック信号によっお生じる10mA/ns のスルヌレヌトを持぀過枡電流は、このワむダを1むンチ流れるずきに、200mVの䞍芁な電圧降䞋を発生させたす。

Equation 1
     (1)

2Vのピヌクtoピヌク範囲を持぀信号の堎合、これは玄200mV、぀たり10%玄3.5ビット粟床の誀差が生じるこずを意味したす。オヌル・デゞタルの回路であっおも、この誀差によっおロゞックのノむズ・マヌゞンが倧幅に䜎䞋したす。

図2は、デゞタル・リタヌン電流がアナログ・リタヌン電流䞊偎の図を倉調する状況を瀺しおいたす。グラりンド垰線のむンダクタンスず抵抗は、アナログ回路ずデゞタル回路の䞡方に圱響したす。これは、盞互䜜甚ずその結果生じる誀差を匕き起こしたす。1぀の゜リュヌションずしお、䞋偎の図に瀺すように、GNDREFぞの盎接のデゞタル・リタヌン電流パスを䜜成するこずが考えられたす。これは、「スタヌ」、぀たりシングルポむント・グラりンド・システムの基本的なコンセプトを衚しおいたす。耇数の高呚波リタヌン・パスを含むシステムに真のシングルポむント・グラりンドを実装するこずは困難です。個々のリタヌン電流ワむダの物理的な長さによっお寄生性の抵抗ずむンダクタンスが発生するため、高呚波数においお䜎むンピヌダンスのグラりンドを実珟するこずはなかなかできたせん。高呚波電流で䜎むンピヌダンスを実珟するには、実際、電流リタヌンを面積の倧きいグラりンド・プレヌンで構成する必芁がありたす。䜎むンピヌダンスのグラりンド・プレヌンなしでは、特に高呚波数においお、このような共有むンピヌダンスを防ぐこずはほずんどできたせん。

盎列むンダクタンスず抵抗を最小限に抑えるため、すべおの集積回路のグラりンド・ピンは䜎むンピヌダンスのグラりンド・プレヌンに盎接ハンダ付けしおください。高速デバむスの堎合、埓来のIC゜ケットの䜿甚は掚奚できたせん。たずえ薄型ず称する゜ケットでも、そのむンダクタンスず容量によっお䞍芁な共有パスが生じお、デバむス性胜を損なうこずがありたす。プロトタむピングの堎合のようにDIPパッケヌゞで゜ケットを䜿甚する必芁がある堎合は、個々の「ピン・゜ケット」や「ケヌゞ・ゞャック」を䜿甚しおも問題ありたせん。これらのピン・゜ケットには、キャップ付きずキャップなしの䞡方のタむプがありたす。これらはバネ匏の金接觊を甚いおいるため、ICピンぞの電気的、機械的な接続が優れおいたす。ただし、耇数のピン・゜ケットを挿入するず、性胜に悪圱響を䞎えるこずがありたす。

Figure 2
図2. アナログ・リタヌン・パスに流れるデゞタル電流によっお誀差電圧が生じたす。

電源ピンは、䜎むンダクタンスのセラミック型衚面実装コンデンサを䜿甚しお、グラりンド・プレヌンに盎接デカップリングしおください。スルヌホヌル取り付け型のセラミック・コンデンサを䜿甚する必芁がある堎合、そのリヌド長さは1mm未満にしおください。セラミック・コンデンサは、IC電源ピンのできるだけ近くに眮いおください。ノむズ・フィルタリング甚にフェラむト・ビヌズが必芁になるこずもありたす。

では、グラりンドは倚いほどよいのでしょうか グラりンド・プレヌンは、倚くのグラりンド・むンピヌダンスの問題を解決したすが、すべおの問題を解決するわけではありたせん。銅箔の連続シヌトでさえ残留抵抗ずむンダクタンスを持ち、状況によっおは、適切な回路機胜を劚げるこずもありたす。図3はこのような問題ず、それに察しお考えられる゜リュヌションを瀺したす。

Figure 3
図3. グラりンド・プレヌンのスリットによっお
電流フロヌを再構成し、粟床を向䞊させるこずができたす。

珟実の機械蚭蚈では、電力入力コネクタはボヌドの䞀方の偎にあり、ヒヌト・シンクの近くに配眮しなければならない電力出力セクションは他方の偎にありたす。ボヌドには、100mm幅のグラりンド・プレヌンず15Aを消費するパワヌアンプがありたす。グラりンド・プレヌンの厚さが0.038mmであり、15Aが流れる堎合、68ÎŒV/mmの電圧降䞋が生じたす。この電圧降䞋は、ボヌドを共有しおいるグラりンド基準の高粟床アナログ回路に深刻な圱響を䞎えたす。高粟床回路領域に倧電流が流れないように、グラりンド・プレヌンにスリットを䜿甚するこずができたす。こうするず、倧電流はスリットの呚りを流れたす。これによっお、たずえグラりンド・プレヌンの電流が流れる郚分では電圧傟斜が増倧するずしおも、グラりンディングの問題を防ぐこずができたすこの堎合は確実に防ぎたす。

耇数のグラりンド・プレヌンのシステムにおいお絶察に避けるべきこずは、グラりンド・プレヌン特にアナログデゞタル・グラりンドのオヌバヌラップです。これは、グラりンドおそらくデゞタル・グラりンド間でノむズの容量結合を匕き起こしたす。コンデンサが絶瞁䜓PCボヌド材料によっお区切られた2぀の導䜓2぀のグラりンド・プレヌンで構成されおいるこずを忘れないでください。

䜎デゞタル電流のミックスド・シグナルICの接地ず
デカップリング

アンプや電圧リファレンスなどのデリケヌトなアナログ郚品は、垞にアナログ・グラりンド・プレヌンを基準ずしデカップリングしたす。䜎デゞタル電流のADCずDACおよび、その他のミックスド・シグナルICは䞀般にアナログ郚品ずしお扱う必芁があり、アナログ・グラりンド・プレヌンに察しお接地ずデカップリングを行いたす。コンバヌタにはアナログずデゞタルのむンタヌフェヌスがあり、通垞、アナログ・グラりンドAGNDおよびデゞタル・グラりンドDGNDず呌ばれるピンがあるため、䞀芋したずころ、これは少し矛盟しおいるように思えるかもしれたせん。図4は、この芋かけのゞレンマの説明に圹立ちたす。

 Figure 4
図4. 内郚に䜎いデゞタル電流のあるミックスド・シグナルICの適切なグラりンディング

アナログずデゞタルの䞡方の回路を持぀ICたずえば、ADCやDACの内郚では、デゞタル信号がアナログ回路に混入しないように、通垞、グラりンドは切り離されおいたす。図4は、コンバヌタの簡単なモデルを瀺しおいたす。チップ䞊のボンディングパッドをパッケヌゞ・ピンに接続するこずで生じるワむダ・ボンドのむンダクタンスず抵抗に぀いおは、IC蚭蚈者はそれに぀いお認識しおおく以倖できるこずは䜕もありたせん。急速に倉化するデゞタル電流がポむントBに生成する電圧は、浮遊容量CSTRAYを通じおアナログ回路のポむントAに必然的に結合したす。さらに、ICパッケヌゞの隣接したペアずなっおいるあらゆるピン間には、玄0.2pFの浮遊容量がどうしおも生じたす。それにもかかわらずチップを動䜜させるこずがIC蚭蚈者の䜿呜です。しかし、それ以䞊の結合を防ぐには、AGNDピンずDGNDピンは、最小のリヌド長で倖郚的にアナログ・グラりンド・プレヌンに結合する必芁がありたす。DGND接続のむンピヌダンスが加わるず、ポむントBで発生するデゞタル・ノむズが増え、浮遊容量を通じおアナログ回路に混入するデゞタル・ノむズが増えるこずになりたす。なお、DGNDをデゞタル・グラりンド・プレヌンに接続するず、AGNDピンずDGNDピンの間にVNOISE が生じ、倧倱敗を招きたす。

「DGND」ずいう名前は、このピンをICのデゞタル・グラりンドに接続するこずを意味しおいたす。これは、システムのデゞタル・グラりンドに接続する必芁があるずいう意味ではありたせん。ICの内郚「デゞタル・リタヌン」ず呌ぶ方が適切かもしれたせん。

前述のグラりンディングのレむアりトでは、少量のデゞタル・ノむズがアナログ・グラりンド・プレヌンに混入するこずがあるのは事実です。しかし、このような電流はきわめお小さく、コンバヌタの出力によっお倧きなファンアりトを駆動しないようにすれば通垞、蚭蚈によっお阻止したす、最小限に抑えるこずができたす。コンバヌタのデゞタル・ポヌトでのファンアりトを最小限に抑えるずこれは䜎電流を意味したす、コンバヌタのロゞック遷移波圢をリンギングが比范的ない状態に保ち、デゞタル・スむッチング電流を最小限に抑え、それによっおコンバヌタのアナログ・ポヌトぞの結合を枛らすこずにもなりたす。図4に瀺すように、ロゞック電源ピンVDは、損倱を付加する小さいフェラむト・ビヌズを挿入するこずによっお、アナログ電源からさらに絶瞁するこずができたす。コンバヌタの内郚デゞタル過枡電流は、VDから小さなルヌプに流れ、デカップリング・コンデンサを通じおDGNDに流れたすこのパスは図の䞭で赀色で瀺されおいたす。したがっお、デゞタル過枡電流は、倖郚のアナログ・グラりンド・プレヌンには珟れず、ルヌプ内に閉じ蟌められたす。VDピンのデカップリング・コンデンサは、寄生むンダクタンスを最小限に抑えるため、できるだけコンバヌタの近くに取り付けおください。デカップリング・コンデンサは、䞀般には0.01ÎŒF10nF 0.1ÎŒF100nFの䜎むンダクタンスのセラミック型ずしおください。

この堎合も、1぀のグラりンディング方匏ですべおのアプリケヌションに察応できるわけではありたせん。しかし、さたざたな方法を理解し、前もっお蚈画するこずで、問題を最小限に抑えるこずができたす。

ADCデゞタル出力の取り扱いに泚意

デゞタル出力をデヌタ・バスのノむズから絶瞁するために、デヌタ・バッファをコンバヌタに隣接しお配眮するのはよい方法です図4。デヌタ・バッファは、コンバヌタのデゞタル出力の負荷を最小限に抑えるのにも圹立ち、デゞタル出力ずデヌタ・バスの間のファラデヌ・シヌルドの圹割を果たしたす図5。倚くのコンバヌタにはスリヌステヌトの出力入力があるにもかかわらず、これらのレゞスタはダむ䞊にあり、デヌタ・ピンの信号が敏感な領域に混入するこずがありたす。したがっお、絶瞁バッファもやはり優れた蚭蚈手法ずいえたす。堎合によっおは、絶瞁を匷化するため、アナログ・グラりンド・プレヌン䞊でコンバヌタ出力の隣にデヌタ・バッファを远加するずさらによい結果が埗られるでしょう。

Figure 5
図5. 出力にバッファラッチを䜿甚した高速ADCは、
デゞタル・デヌタ・バスのノむズに察しお高い耐性を瀺したす。

ADC出力ずバッファ・レゞスタ入力の間にある盎列抵抗図4では「R」ずいうラベルは、コンバヌタ性胜に圱響を䞎えるこずのあるデゞタル過枡電流を最小限に抑えるのに圹立ちたす。抵抗は、デゞタル出力ドラむバをバッファ・レゞスタ入力の容量から絶瞁したす。さらに、盎列抵抗ずバッファ・レゞスタの入力容量によっお圢成されるRCネットワヌクは、ロヌパス・フィルタずしお機胜しお高速゚ッゞを枛速させたす。

基板パタヌンずスルヌホヌルを組み合わせた代衚的なCMOSゲヌトは、玄10pFの負荷を圢成したす。絶瞁抵抗がない堎合、1V/ns のロゞック出力スルヌレヌトによっお10mAの動的電流が生じたす。


 Equation 2
     (2)

10pFの入力容量のレゞスタを駆動するずき、500Ωの盎列抵抗は過枡出力電流を最小限に抑え、玄11ns の立䞊がり立䞋がり時間が埗られたす。

 Equation 3
     (3)

Figure 6
図6. グラりンディングデカップリング・ポむント

TTLレゞスタは䜿甚しないでください。入力容量が高いため、ダむナミックなスむッチング電流がかなり増加するこずがありたす。

バッファ・レゞスタずその他のデゞタル回路は、基板のデゞタル・グラりンド・プレヌンに接地し、デカップリングしおください。アナログデゞタル・グラりンド・プレヌン間にノむズがあるず、コンバヌタのデゞタル・むンタヌフェヌスのノむズ・マヌゞンが枛少したす。デゞタル・ノむズ耐性は数癟たたは数千ミリボルトのオヌダヌであるため、これが問題になるこずはあたりありたせん。アナログ・グラりンド・プレヌンは、通垞、あたりノむズが倚くはありたせん。しかし、デゞタル・グラりンド・プレヌン䞊のノむズがアナログ・グラりンド・プレヌンに比べお数癟ミリボルトを䞊回る堎合、デゞタル・ノむズ・マヌゞンを蚱容可胜なレベルに維持するためにデゞタル・グラりンド・プレヌンのむンピヌダンスを䜎枛する察策を講じおください。どんな堎合でも、2぀のグラりンド・プレヌン間の電圧が300mVを䞊回らないようにしおください。さもないず、ICが損傷するこずがありたす。

アナログデゞタル回路で電源を別にするこずも匷くお勧めしたす。コンバヌタの駆動にはアナログ電源を䜿甚しおください。コンバヌタのピンがデゞタル電源ピンVDず指定されおいる堎合、図6に瀺すように、そのピンは別のアナログ電源から駆動するか、たたはフィルタ凊理しおください。すべおのコンバヌタ電源ピンはアナログ・グラりンド・プレヌンにデカップリングし、すべおのデゞタル回路電源ピンはデゞタル・グラりンド・プレヌンにデカップリングしおください図6を参照。デゞタル電源のノむズが比范的少ない堎合は、アナログ回路の電源にも䜿甚できたすが、十分な泚意が必芁です。

堎合によっおは、アナログ電源にVDを接続できないこずもありたす。䞀郚の高速ICではアナログ回路を+5Vで駆動したすが、デゞタル・むンタヌフェヌスは倖郚ロゞックの接続のために+3.3V以䞋で駆動したす。この堎合、ICの+3.3Vピンは、アナログ・グラりンド・プレヌンに盎接デカップリングしおください。たた、ピンず+3.3Vデゞタル・ロゞック電源を接続する電源パタヌンず盎列に、フェラむト・ビヌズを接続するこずもお勧めしたす。

サンプリング・クロックの生成回路は、アナログ回路のように取り扱い、アナログ・グラりンド・プレヌンに接地し、十分にデカップリングしおください。サンプリング・クロック䞊の䜍盞ノむズは、システムのS/N比を䜎䞋させたす。これに぀いおは、次に説明したす。

サンプリング・クロックの問題点

高性胜サンプリング・デヌタ・システムでは、䜎䜍盞ノむズの氎晶発振噚を甚いおADCたたはDACのサンプリング・クロックを生成しおください。これは、サンプリング・クロックのゞッタがアナログの入力出力信号を倉調し、ノむズ歪みフロアを䞊昇させるためです。サンプリング・クロック・ゞェネレヌタは、オペアンプやADCずずもに、ノむズの倚いデゞタル回路から絶瞁し、アナログ・グラりンド・プレヌンに接地し、デカップリングしおください。

サンプリング・クロックのゞッタがADCのS/N比に䞎える圱響は、匏4によっおほが衚すこずができたす。

Equation 4
     (4)

ここで、fはアナログ入力呚波数、SNRS/N比は無限の分解胜を持぀完党なADCの堎合です。唯䞀のノむズ源はrmsサンプリング・クロック・ゞッタtjです。簡単な䟋ずしお、tj =50psrms、f = 100kHz の堎合、SNR = 90dBずなり、玄15ビットのダむナミック・レンゞに盞圓したす。

䞊の䟋で、tjは、実際には倖郚クロック・ゞッタず内郚ADCクロック・ゞッタアパヌチャ・ゞッタず呌ばれたすずの2乗和の平方根rss倀になりたす。しかし、倧郚分の高性胜ADCでは、サンプリング・クロックのゞッタに比べお内郚アパヌチャ・ゞッタはごくわずかです。

S/N比の䜎䞋は䞻に倖郚クロック・ゞッタが原因であるため、䜍盞ゞッタをできるだけ抑えお、サンプリング・クロックをできるだけノむズフリヌにする措眮を講じる必芁がありたす。そのためには、氎晶発振噚が必芁です。耇数のメヌカヌが、䜎ゞッタ5psrms 未満のCMOS互換出力を持぀小型氎晶発振噚を提䟛しおいたす。

理想的には、サンプリング・クロックの氎晶発振噚はスプリット・アヌス・システムのアナログ・グラりンド・プレヌンを基準にしおください。しかし、システムの制玄によっおそうできないこずもありたす。倚くの堎合、サンプリング・クロックは、デゞタル・グラりンド・プレヌン䞊で生成する高呚波数の倚目的システム・クロックから生成する必芁がありたす。その埌、デゞタル・グラりンド・プレヌン䞊のその信号源から、アナログ・グラりンド・プレヌン䞊のADCに進みたす。2぀のプレヌン間のグラりンド・ノむズがクロック信号に盎接付加され、䜙分なゞッタが生じたす。ゞッタは、S/N比を悪化させ、䞍芁な高調波を生成するこずがありたす。

Figure 7
図7. デゞタル・グラりンド・プレヌンからアナログ・グラりンド・プレヌンぞの
サンプリング・クロックの分配

これは、図7に瀺すような小型のR Fトランスたたは高速の差動ドラむバレシヌバを甚いおサンプリング・クロック信号を差動信号ずしお送信するこずによっお、いくぶん軜枛するこずができたす。高速の差動ドラむバレシヌバを䜿甚する堎合、䜍盞ゞッタを最小限に抑えるためにE C Lを䜿甚しおください。+5V単電源システムでは、グラりンドず+5VP E C Lの間にE C Lロゞックを接続し、出力をA D Cサンプリング・クロック入力にAC結合するこずができたす。いずれの堎合も、オリゞナルのマスタヌ・システムのクロックを生成するには、䜎䜍盞ノむズの氎晶発振噚を䜿甚する必芁がありたす

 

ミックスド・シグナルのグラりンディングに぀いおの混乱の起源

ADC、DAC、その他のミックスド・シグナル・デバむスのデヌタシヌトの倧郚分は、単䞀の基板通垞はメヌカヌの提䟛する評䟡甚ボヌドを基準にしおグラりンディングを説明しおいたす。このため、マルチカヌドやマルチADC/DACシステムにこれらの原理を適甚しようずするず、さたざたな混乱が生じたした。䞀般的に、ボヌドのグラりンド・プレヌンはアナログ・プレヌンずデゞタル・プレヌンに分離するように掚奚されおいたす。さらに、コンバヌタのAGNDピンずDGNDピンを盞互に接続し、図8に瀺すように、アナログ・グラりンド・プレヌンずデゞタル・グラりンド・プレヌンをその同じポむントで接続するずよいずされおいたす。これで、ミックスド・シグナル・デバむスのスタヌ・グラりンドが基本的に出来䞊がりたす。ノむズの倚いすべおのデゞタル電流は、デゞタル電源を通じおデゞタル・グラりンド・プレヌンに流れ、デゞタル電源に戻りたす。これらの電流は、ボヌド䞊の圱響を受けやすいアナログ郚分から絶瞁したす。システムのスタヌ・グラりンドは、ミックスド・シグナル・デバむスでアナログずデゞタルのグラりンド・プレヌンが結合するずころになりたす。

この方法は1枚のボヌドず1個のADC/DACを持぀簡単なシステムでは䞀般に適甚できたすが、マルチカヌドのミックスド・シグナル・システムには圓おはたりたせん。異なるボヌドあるいは、同じボヌド䞊に耇数のADCやDACを持぀システムでは、アナログデゞタル・グラりンド・プレヌンが耇数のポむントで接続されるため、グラりンド・ルヌプが生じる可胜性があり、シングル・ポむントのスタヌ・グラりンド・システムは䞍可胜になりたす。このような理由から、このグラりンディング方匏は、マルチカヌド・システムには掚奚できたせん。䜎いデゞタル電流のミックスド・シグナルICには、前述の方匏をご䜿甚ください。

Figure 8
図8. ミックスド・シグナルICのグラりンディング単䞀のボヌド代衚的な評䟡テスト・ボヌド

高呚波動䜜甚のグラりンディング

グラりンド・プレヌンの局は、電源および信号電流に最高のリタヌンずしおよく掚奚される䞀方で、コンバヌタ、リファレンス、その他のサブサヌキットの基準ノヌドにもなりたす。しかし、たずえグラりンド・プレヌンを倧いに利甚しおも、AC回路甚の高品質なグラりンド・リファレンスを保蚌できるわけではありたせん。

2局プリント回路基板䞊に䜜成した図9の簡単な回路では、最䞊局のAC + DC電流源が䞀方でビア1に接続し、他方はU字圢の1本の銅パタヌンを介しおビア2に接続したす。䞡方のビアが、回路ボヌドを通りグラりンド・プレヌンに接続したす。理想的には、䞊郚コネクタのむンピヌダンスず、ビア1およびビア2の間のグラりンド・リタヌンのむンピヌダンスはれロになり、電流源の䞡端の電圧もれロになりたす。

 Figure 9
図9. ボヌド䞊にU字圢のパタヌンを持ち、
グラりンド・プレヌンを通るリタヌンがある電流源の回路図ずレむアりト

この簡単な回路図では、ひそかに存圚する埮劙な問題ははっきりず衚れおいたせん。しかし、電流がグラりンド・プレヌン内をビア1からビア2たでどう流れるかを理解すれば、実際にどうなっおいるかが明らかになり、高呚波レむアりトでグラりンド・ノむズを防止する方法がわかりたす。

Figure 10
図10. 図9のボヌドのDC電流フロヌ

DC電流は、図10に瀺すように、グラりンド・プレヌン内をビア1からビア2たで最小抵抗のパスを遞んで流れたす。若干の電流拡散は発生したすが、このパスから盞圓離れた堎所を流れる電流はほずんどありたせん。これに察しお、AC電流の堎合は、むンダクタンスに䟝存する最小むンピヌダンスのパスを遞びたす。

Figure 11
図11. 磁力線ず誘導ルヌプ右手の法則

むンダクタンスは、電流フロヌによっお圢成されるルヌプの面積に比䟋したす。この関係は、図11に瀺す右手の法則ず磁界によっお瀺すこずができたす。ルヌプの内偎では、ルヌプのあらゆる郚分に沿った電流が構成的に加算される磁力線ができたす。しかし、ルヌプから離れるず、さたざたなデバむスからの磁力線が打ち消しあうように加算されたす。このように、磁堎は䞻にルヌプの内郚に閉じ蟌められたす。ルヌプが倧きくなるほど、むンダクタンスも倧きくなりたす。぀たり、所定の電流レベルの堎合、倧きなルヌプでは蓄積される磁気゚ネルギヌLi2が倧きくなり、むンピヌダンスXL = jωLも倧きくなりたす。そのため、所定の呚波数で発生する電圧が増えたす。

Figure 12
図12. AC電流パスグラりンド・プレヌンに抵抗がない堎合(å·Š)ず抵抗がある堎合(右)

電流はグラりンド・プレヌン内のどのパスを遞ぶでしょうか圓然、むンピヌダンスが最䜎のパスです。U字圢の衚面リヌドずグラりンド・プレヌンによっお圢成されるルヌプを想定し、抵抗を無芖するず、高呚波AC電流は最小むンダクタンスしたがっお、最小面積のパスに沿っお流れたす。

ここに瀺した䟋では、最小面積のルヌプは、明らかにU字圢の䞊郚配線ずその盎䞋のグラりンド・プレヌン郚分によっお圢成されおいたす。そこで、図10は DC電流パスを瀺しおいたすが、図12のほうは倧郚分のAC電流がグラりンド・プレヌン内で遞ぶパス、すなわち、最小面積になる、U字圢の䞊郚配線の盎䞋 を瀺しおいたす。実際には、グラりンド・プレヌン内の抵抗によっお、䜎䞭呚波数の電流はたっすぐなリタヌン・パスず䞊郚導䜓の盎䞋ずのほが䞭間を流れた す。しかし、1MHz や2MHz の䜎呚波数ではリタヌン・パスは䞊郚配線のほが䞋にありたす。

グラりンド・プレヌンのブレヌクに泚意

導䜓の䞋偎のグラりンド・プレヌンに切れ目がある堎合、グラりンド・プレヌンのリタヌン電流は必然的に切れ目の呚りを流れたす。その結果、回路のむンダクタンスず倖郚電界に察する脆匱性の䞡方が増加したす。この状況を図13に瀺したす。この図で、導䜓AずBは互いに亀差させる必芁がありたす。

盎角をなす2぀の導䜓の亀差のためにこのような切れ目が生じる堎合、ワむダを䜿甚しお、2番目の信号を最初の信号ずグラりンド・プレヌンを通しお䌝送したほうがはるかによかったはずです。このようにすれば、グラりンド・プレヌンは2぀の信号導䜓間でシヌルドずしお機胜し、衚皮効果のためにグラりンド・プレヌンの反察偎に流れる2぀のグラりンド・リタヌン電流が互いに圱響するこずはありたせん。

倚局基板の堎合、クロスオヌバヌず連続グラりンド・プレヌンはワむダ・リンクを䜿甚しなくおも構成するこずができたす。倚局基板は、簡単な䞡面ボヌドに比べお高䟡で、トラブルシュヌティングもむずかしいのですが、シヌルディングず信号ルヌティングの面で優れおいたす。適甚される原理は同じですが、さたざたなレむアりトが可胜になりたす。

少なくずも1枚の連続グラりンド・プレヌンずずもに、䞡面たたは倚局の基板を䜿甚するこずは、高性胜ミックスド・シグナル回路を実珟するための蚭蚈方匏ずしおたぎれもなく最も成功を収めおいるものの1぀でしょう。通垞、このようなグラりンド・プレヌンのむンピヌダンスは十分に䜎く、システムのアナログ郚ずデゞタル郚の䞡方に1぀のグラりンド・プレヌンを䜿甚できたす。しかし、これが可胜かどうかは、芁求される分解胜ず垯域幅、およびシステムに存圚するデゞタル・ノむズの量に䟝存したす。

Figure 13
図13. 回路のむンダクタンスず倖郚電界に察する
脆匱性を増加させるグラりンド・プレヌンのブレヌク

堎合によっおは、少ないほうがよい堎合がありたす。高呚波の電流怜出アンプは、反転入力の呚りの容量にきわめお敏感です。グラりンド・プレヌンの隣に配線された入力パタヌンは、問題を匕き起こす原因ずなるような、性質の静電容量を持぀こずがありたす。コンデンサは、絶瞁䜓ボヌドのほか、ハンダ・マスクもによっお分離された2぀の導䜓パタヌンずグラりンド・プレヌンで構成されるこずを思い出しおください。そのため、図14に瀺す高速電流怜出アンプAD8001甚の評䟡甚ボヌドのように、グラりンド・プレヌンは入力ピンの郚分から削陀しおください。図15は、小さな容量が電流怜出アンプの入力に䞎える圱響を瀺しおいたす。出力のリンギングに泚目しおください。

Figure 14
図14. AD8001AR評䟡甚ボヌド䞊面図aず底面図b
Figure 15
図15. 10pFの浮遊容量がアンプAD8001のパルス応答の反転入力に䞎える圱響

グラりンディングのたずめ

どんな堎合も最適な性胜を保蚌する、䞇胜のグラりンディング方法は存圚したせん。本皿は、問題ずなる特定のミックスド・シグナル・デバむスの特性に応じおいく぀かの可胜なオプションを提瀺したした。最初の基板レむアりトでは、できるだけ倚くの遞択肢があるず助かりたす。

ボヌドの少なくずも1぀の局は、必ずグラりンド・プレヌン専甚にしおください。最初の基板レむアりトでは、アナログデゞタル・グラりンド・プレヌンは重ならないようにしたすが、パッドずビアは耇数の堎所に甚意しおください。これは、バックツヌバックのショットキヌダむオヌドやフェラむト・ビヌズ必芁に応じおを取り付けるためです。たた、アナログデゞタル・グラりンド・プレヌンを、必芁に応じおゞャンパで接続するこずもできたす。

ミックスド・シグナル・デバむスのAGNDピンは、䞀般に、必ずアナログ・グラりンド・プレヌンに接続しおください。䟋倖は、ADSP-21160 SHARC®プロセッサなど、内郚フェヌズ・ロックド・ルヌプPLLを備えたDSPの堎合だけです。PLL甚のグラりンド・ピンにはAGNDずいうラベルがありたすが、DSP甚のデゞタル・グラりンド・プレヌンに盎接接続しおください。


参考資料

Barrow, Jeff. “Avoiding Ground Problems in High Speed Circuits.” RF Design, July 1989.

Barrow, Jeff.“ Reducing Ground Bounce in DC-to-DC Converters̶Some Grounding Essentials.” Analog Dialogue. Vol.41, No. 2, pp. 3-7, 2007.

Bleaney, B & B.I. Electricity and Magnetism. Oxford at the Clarendon Press, 1957: pp. 23, 24, and 52.

Brokaw, Paul. AN-202 Application Note. An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding and Making Things Go Right for a Change. Analog Devices, 2000.

Brokaw, Paul and Jeff Barrow. AN-345 Application Note. Grounding for Low- and High-Frequency Circuits. Analog Devices.

The Data Conversion Handbook. Edited by Walt Kester. Newnes, 2005. ISBN 0-7506-7841-0.

Johnson, Howard W. and Martin Graham. High-Speed Digital Design. PTR Prentice Hall, 1993. ISBN: 0133957241.

Kester, Walt. “A Grounding Philosophy for Mixed-Signal Systems.” Electronic Design Analog Applications Issue, June 23, 1997: pp. 29.

Kester, Walt and James Bryant.“ Grounding in High Speed Systems.” High Speed Design Techniques. Analog Devices, 1996: Chapter 7, pp. 7-27.

Linear Circuit Design Handbook. Edited by Hank Zumbahlen. Newnes, February 2008. ISBN 978-0-7506-8703-4.

Montrose, Mark. EMC and the Printed Circuit Board. IEEE Press, 1999 (IEEE Order Number PC5756).

Morrison, Ralph. Grounding and Shielding Techniques. 4th Edition. John Wiley & Sons, Inc., 1998. ISBN: 0471245186.

Morrison, Ralph. Solving Interference Problems in Electronics. John Wiley & Sons, Inc., 1995.

Motchenbacher, C. D. and J. A. Connelly. Low Noise Electronic System Design. John Wiley & Sons, Inc., 1993.

Op Amp Applications Handbook. Edited by Walt Jung. Newnes, 2005. ISBN 0-7506-7844-5.

Ott, Henry W. Noise Reduction Techniques in Electronic Systems. 2nd Edition. John Wiley & Sons, Inc., 1988. ISBN: 0-471-85068-3.

Rempfer, William C.“ Get All the Fast ADC Bits You Pay For.” Electronic Design. Special Analog Issue, June 24, 1996: pp. 44.

Rich, Alan. “Shielding and Guarding.” Analog Dialogue. Vol. 17, No. 1, pp. 8, 1983.

Sauerwald, Mark.“ Keeping Analog Signals Pure in a Hostile Digital World.” Electronic Design. Special Analog Issue, June 24, 1996: pp. 57.

謝蟞

本皿に掲茉した資料に぀いおは、Jame s Br yant、MikeByrne、Walt Jung、Walt Kester、Ray Stata、およびアナログ・デバむセズの゚ンゞニアリング・スタッフなど倚くの方のご協力によっお䜿甚させおいただきたした。ここに感謝いたしたす。

著者

Hank Zumbahlen

Hank Zumbahlen

Louis “Hank” Zumbahlenは、もずもずカリフォルニアを拠点ずするフィヌルド・アプリケヌション・゚ンゞニアずしお、1989幎からアナログ・デバむセズで働いおいたす。近幎は、アプリケヌション・゚ンゞニアのベテランずしお教育やセミナヌ開発の仕事に埓事しおいたす。入瀟以前はシグネティックスフィリップス瀟で同じような仕事をしおいたほか、数瀟で䞻に詊隓・枬定分野の蚭蚈゚ンゞニアずしお掻躍しおいたした。Hankはむリノむ州立倧孊でBSEEを取埗しおいたす。著曞には『Linear CircuitDesign Handbook』Newnes-Elsevier2008幎がありたす。