Simple Rules for Choosing Resistor Values in Adder-Subtractor Circuits

I want to take a linear combination of analog voltages with both positive and negative coefficients, using a single operational amplifier. In Figure 1, for example:

Z = 3 x 1 + 0.15 x 2 - 2.9 y 1               (1)

To minimize offset-current error, I want to keep the equivalent parallel resistance on both sides equal. Read full article



著者

Dan Sheingold

Dan Sheingold

Dan Sheingold は、1969年からAnalog Dialogueの著者を務め、1948 年にWPIより“ 優秀な成績で”BSEEを取得、1949 年にコロンビア大学よりMSEEを取得。GeorgeA.Philbrick Researches, Inc. にてアナログコンピュータとオペアンプに関する業務に19 年間従事し、全世界に広く流通しているApplications Manual-Computing Amplifiers の編集に携わった後、アナログ・デバイセズに入社しました。アナログ・デバイセズでは、Analog Dialogue 以外に、データコンバータ、非線形回路、トランスデューサ・インターフェース、またRichard Higgins のDigitalSignal Processing in VLSIの編集に携わりました。1990 年には、“アナログデバイスとデータコンバータの理解を深めたことへの貢献” により、IEEE のフェローに選出されました。