アナログ・デバイセズのBMS向けisoSPI技術
このビデオでは、isoSPIを採用したBMS向け通信ネットワークによって得られるメリットについて説明します。この技術を活用することにより、BMSデバイスの間で堅牢かつフォルト・トレラントな相互接続を実現することができます。また、BMSのマイクロコントローラに対するシンプルなインターフェースを構築することが可能になります。
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

    アナログ・デバイセズのBMS向けisoSPI技術

    2022年06月20日

    このビデオでは、isoSPIを採用したBMS向け通信ネットワークによって得られるメリットについて説明します。この技術を活用することにより、BMSデバイスの間で堅牢かつフォルト・トレラントな相互接続を実現することができます。また、BMSのマイクロコントローラに対するシンプルなインターフェースを構築することが可能になります。

    アナログ・デバイセズのBMS向けisoSPI技術
    このビデオでは、isoSPIを採用したBMS向け通信ネットワークによって得られるメリットについて説明します。この技術を活用することにより、BMSデバイスの間で堅牢かつフォルト・トレラントな相互接続を実現することができます。また、BMSのマイクロコントローラに対するシンプルなインターフェースを構築することが可能になります。
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      アナログ・デバイセズのBMS向けisoSPI技術

      2022年06月20日
      このビデオでは、isoSPIを採用したBMS向け通信ネットワークによって得られるメリットについて説明します。この技術を活用することにより、BMSデバイスの間で堅牢かつフォルト・トレラントな相互接続を実現することができます。また、BMSのマイクロコントローラに対するシンプルなインターフェースを構築することが可能になります。