科学实验室设备和自动化决方案
为了缓解工作流程瓶颈并保证顺利运行,实验室需要可靠的日常工具、准确协调的能力并提高吞吐量。凭借ADI先进的精密测量信号链和易于使用的运动控制解决方案,我们可以帮助提高基础实验室工具设计的精度、可靠性和速度。
探索应用领域 科学实验室设备和自动化决方案
-
样品制备和自动化决方案
-
科学实验室设备决方案
-
电子秤解决方案
高精度和简单性提高了生产力和吞吐量
我们的解决方案兼备出众的精度与速度:转换和控制速度更快,同时通过易于实施的构建块和完全集成的解决方案协助加快开发进度。我们提供设计示例和快速设计工具,包括超高分辨率信号链和简化的先进运动控制。
Thought Leadership

视频
6月 26, 2024
00:10Motor Control: High-Speed Precision Current Sensing
在线研讨会
7月 20, 2023
利用降噪技术改善开关模式电源
在线研讨会
4月 16, 2023
信号链的电源管理选择:保持设计所需的所有精度
在线研讨会
11月 9, 2022
USB 2.0通过第二代USB隔离器实现高速稳定隔离

视频
11月 7, 2022
具有数字电源系统管理功能的四通道输出μModule稳压器

视频
11月 3, 2022
AD4130-8:集成PGA和FIFO的32 μA、24位Σ-Δ ADC

视频
9月 19, 2022
01:02AD4130-8: 32 μA, 24 - Bit Sigma-Delta ADC with Integrated PGA and FIFO

视频
9月 19, 2022
01:01Quad Output μModule Regulator w Digital Power System Mgmt

视频
9月 15, 2022
27:47Solving Low Power Precision Measurement Design Challenges

模拟对话
9月 1, 2022
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第二部分
在线研讨会
8月 23, 2022
Accelerating Design Process and Time-to-Market with Synopsys Saber Models for ADI Components

视频
8月 22, 2022
01:09Design Faster with ADI's Precision Low Power Signal Chains

模拟对话
8月 1, 2022
低功耗精密信号链应用最重要的时序因素有哪些?第一部分
技术文章
7月 21, 2022
如何设计和认证功能安全电阻温度检测器(RTD)系统
在线研讨会
7月 15, 2022
Extending Battery Life with Precision Low Power Signal Chains
在线研讨会
6月 15, 2022
变革窄带宽精密信号链应用设计过程
在线研讨会
4月 27, 2022
Behavioral Sources, Parameters, and Expression Evaluation in LTspice

视频
4月 1, 2022
具有扩展范围电路的CN0552电容数字转换解决方案
在线研讨会
3月 23, 2022
Condition Based Monitoring (CbM) using MEMS Accelerometers

视频
3月 21, 2022
01:02:01Enabling Seamless Connectivity with 10BASE-T1L SPE Ethernet
在线研讨会
3月 21, 2022
Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain

视频
3月 2, 2022
00:59CN0552 Capacitance-Digital Conversion w/ Extended Range Circuitry

视频
3月 2, 2022
ADG7421F:低电压故障保护和检测、12 ΩRON、双通道SPST
在线研讨会
1月 28, 2022
Simplifying Battery Management Complexity with AccuCharge™

视频
1月 26, 2022
利用ADI公司完整的精密技术信号链,轻松打造系统解决方案

视频
12月 14, 2021
01:03ADG7421F - Low Voltage Fault Protection and Detection, 12 Ω RON, Dual SPST

视频
11月 4, 2021
01:34ADI’s Complete Precision Signal Chains for Easy System Solutions

视频
10月 8, 2021
ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器

视频
8月 16, 2021
01:04ADI's LTM8060 40VIN, Quad 3A SILENT SWITCHER® μMODULE REGULATOR
技术文章
6月 1, 2021
A 16-bit 16-MS/s SAR ADC With On-Chip Calibration in 55-nm CMOS

模拟对话
3月 5, 2021
CTSD精密ADC — 第2部分:为信号链设计人员介绍CTSD架构

视频
5月 19, 2020
零漂移、高电压、低功耗、可编程增益仪表放大器

视频
5月 6, 2020
01:00Zero Drift, High Voltage, Low Power, Programmable Gain In Amp

模拟对话
4月 1, 2017
高精度ADC信号链中固定频率杂散问题分析及解决办法
技术文章
3月 1, 2017
运动五感:利用MEMS惯性感测技术实现应用变革

模拟对话
12月 1, 2005
A Reference Design for High-Performance, Low-Cost Weigh Scales

模拟对话
9月 1, 2003
How to Save Power in Battery Applications Using the Power-Down Mode in an ADC

模拟对话
3月 1, 2001
Avoiding Op-Amp Instability Problems In Single-Supply Applications

模拟对话
8月 1, 2000
Transducer/Sensor Excitation and Measurement Techniques

模拟对话
5月 1, 2000
Demystifying Auto-Zero Amplifiers—Part 2

模拟对话
3月 1, 2000
Demystifying Auto-Zero Amplifiers—Part 1

模拟对话
1月 1, 2000
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages

模拟对话
4月 1, 1992
Ask the Applications Engineer—12: Grounding (Again)

模拟对话
1月 1, 1992
Ask the Applications Engineer—11: How Good Must a Voltage Reference Be?
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
文件和下载
AN-856: 使用传感器按钮的AD7142应用
122 kB
AN-829: AD7142上的环境补偿:温度和湿度对电容式传感器的影响
101 kB
AN-738: 在Windows CE.NET下使用AD7877触摸屏控制器和Intel PXA250处理器
264 kB
AN-766: Using the Noise Reduction Feature on the AD7877
409 kB
AN-683: 使用交流激励进行应变计测量
174 kB
AN-1387:应用ADA4177系列输入过压保护运算放大器的实际设计考虑
307.65 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
AN-601: Minimizing Power Consumption of iMEMS® Accelerometers
546.61 K
MT-040:运算放大器输入阻抗
45 kB
MT-061: 仪表放大器基础
125 kB
MT-066: 仪表放大器桥接电路误差预算分析
225 kB
MT-074: 精密ADC用差分驱动器
249 kB
MT-016: DAC基本架构III:分段DAC
79 kB
AN-847: 用AD5933测量接地阻抗特性
294 kB
zip
AN-908 Companion Code
45 kB
AN-908: 基于HD44780的字符LCD与ADuC702x接口
217 kB
zip
AN-645 Files (uC014)
346 kB
AN-645: Interfacing an HD44780 Character LCD to a MicroConverter® (uC014)
97 kB
AN-608: Σ-Δ ADC上的输入缓冲器
260 kB
AN-609: Σ-Δ ADC上的斩波
232 kB
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
显示更多
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}